MediaPipe ハンドジェスチャー認識モデルの reCamera への移植
はじめに
このプロジェクトでは、公式の Google MediaPipe ハンドジェスチャー認識スイートを reCamera 上に完全移植してリアルタイムのジェスチャー認識を行い、その映像と認識結果を UDP 経由で PC にストリーミングして可視化する方法を示します。
本システムは 8 種類のジェスチャーカテゴリ(None / Closed_Fist / Open_Palm / Pointing_Up / Thumb_Down / Thumb_Up / Victory / ILoveYou)を認識でき、さらに 21 個のハンドランドマークと 利き手情報(左手 / 右手) も出力します。以下のような用途に適しています:
- スマートホームのジェスチャー操作:あらかじめ定義したジェスチャーで照明、カーテン、家電スイッチを操作でき、音声やスマホアプリが不要です。
- 産業用途の非接触インタラクション:手袋を着用している作業者や両手がふさがっている作業者でも、簡単なジェスチャーで装置にコマンドを送信できます。
- 教育・展示でのインタラクション:科学館や展示ホールなどで、来場者がジェスチャーによってマルチメディアコンテンツをトリガーし、没入型の体験を提供できます。
- アクセシビリティ支援:聴覚障害や身体の可動性が制限されているユーザーに対し、ジェスチャーベースのデバイス操作の入り口を提供します。

ハードウェアの準備
このデモを実行するには、以下のハードウェアが必要です:
- reCamera デバイス 1 台(すべての reCamera バリアントに対応)
- PC 1 台(可視化用の Python 受信プログラムを実行するため。同一ローカルネットワーク上で reCamera と接続されている必要があります)
デプロイ要件に応じて、任意のバージョンの reCamera を選択できます:
- reCamera 2002 シリーズ(Wi-Fi)
- reCamera Gimbal
- reCamera HQ PoE(Ethernet + PoE)
Note:
PoE バージョンは Wi-Fi をサポートしておらず、PoE 対応スイッチを介して同一ローカルネットワークに接続する必要があります。
| reCamera 2002 シリーズ | reCamera Gimbal | reCamera HQ PoE |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
動作概要
モデル変換パイプライン(TFLite → ONNX → cvimodel)
公式 MediaPipe リポジトリから TFLite 形式のモデルをダウンロードします。これらを reCamera の TPU がサポートする .cvimodel 形式に変換する必要があります:
MediaPipe TFLite (FLOAT16)
│ tf2onnx (--channel_format none, keep NHWC)
▼
ONNX (FLOAT32, NHWC) ← numerical reference (cos=1.0 vs TFLite)
│ tpu-mlir model_transform + model_deploy
├─ BF16
└─ INT8 (per-channel + real-data calibration)
▼
CVIMODEL (cv181x)
精度検証
変換後、モデルは 3 者比較(TFLite vs ONNX vs cvimodel)によって検証されます:
| モデル | 出力 | BF16 cos | INT8 cos |
|---|---|---|---|
| detector | scores | 1.0000 | 0.9896 |
| detector | boxes | 0.9999 | 0.9748 |
| landmark | lm63 | 1.0000 | 0.9999 |
| landmark | world63 | 0.9997 | 0.8098 |
| embedder | embedding | 1.0000 | 0.9992 |
| classifier | probs | 1.0000 | 0.9978 |
Note: INT8 量子化後、
world63(ワールド座標ランドマーク)の精度にはある程度の損失があります(cos=0.81)。しかし、エンドツーエンドのジェスチャー分類結果は TFLite と一致しており(カテゴリ判定は信頼できます)、多くの用途では問題ありません。もしアプリケーションがワールド座標の精度に強く依存する場合は、このモデルの BF16 版を使用することを推奨します。
デモのビルド
このサンプルをビルドするには、次の作業が必要です:
- PC 上で C++ プログラムをクロスコンパイルする
- reCamera 上でコンパイル済み実行ファイルを実行する
- PC 上で Python 受信スクリプトを実行する
ステップ 1: C++ プログラムをコンパイルする
このソリューションをビルドする前に、メインプロジェクトドキュメントに従って ReCamera-OS 環境(バージョン 0.2.1 以上)を設定し、SDK パスとクロスコンパイルツールチェーンを構成しておいてください。
クロスコンパイルツールチェーンの環境変数を設定します:
export PATH='current compile chain path'/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH
リポジトリ をクローンし、ソリューションディレクトリに入ってビルドします:
git clone https://github.com/RobotXTeam/sscma-example-sg200x.git
cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/hand_gesture
export SG200X_SDK_PATH='current clone path'/sg2002_recamera_emmc
rm -rf build && mkdir build && cd build
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_CXX_FLAGS="-std=c++17" ..
make -j$(nproc)
コンパイルされた実行ファイルは次の場所にあります:build/hand_gesture
ステップ 2: モデルファイルを準備する
このサンプルでは、4 つの .cvimodel モデルファイル(INT8 量子化版)が必要です。これらはすでに リポジトリ に用意されています。自分でモデルを変換する必要がある場合は、モデル変換ガイド を参照してください:
| モデル | ファイル名 | 説明 |
|---|---|---|
| Palm Detection | hand_detector_cv181x_int8.cvimodel | モデル 1: SSD palm 検出 |
| Landmark Detection | hand_landmarks_detector_cv181x_int8.cvimodel | モデル 2: 21 個のランドマーク |
| Gesture Embedding | gesture_embedder_cv181x_int8.cvimodel | モデル 3: 128 次元埋め込み |
| Gesture Classification | canned_gesture_classifier_cv181x_int8.cvimodel | モデル 4: 8 クラス分類 |
コンパイル済み実行ファイルとモデルファイルを reCamera 上の /home/recamera/ にアップロードします:
scp hand_gesture hand_detector_cv181x_int8.cvimodel hand_landmarks_detector_cv181x_int8.cvimodel \
gesture_embedder_cv181x_int8.cvimodel canned_gesture_classifier_cv181x_int8.cvimodel \
recamera@<reCamera_IP>:/home/recamera/ # Make sure the PC and reCamera are on the same network segment, then replace <reCamera_IP> with the corresponding IP address
ステップ 3: reCamera を設定する
C++ プログラムを実行する前に、デフォルトの Node-RED サービスを停止する必要があります。これらはカメラリソースを占有してしまいます。SSH 経由で次のコマンドを実行してください:
sudo mv /etc/init.d/S03node-red /etc/init.d/disable/
sudo mv /etc/init.d/S91sscma-node /etc/init.d/disable/
sudo mv /etc/init.d/S93sscma-supervisor /etc/init.d/disable/
ステップ 4: reCamera 上で実行ファイルを実行する
SSH で reCamera にログインし、実行権限を付与してから実行します:
cd /home/recamera/
chmod +x hand_gesture
パラメータの説明
| パラメータ | 説明 | デフォルト |
|---|---|---|
palm_model | Palm 検出モデル(必須) | - |
landmark_model | ランドマーク検出モデル(必須) | - |
embedder_model | ジェスチャー埋め込みモデル(必須) | - |
classifier_model | ジェスチャー分類モデル(必須) | - |
min_score | Palm 検出のしきい値 | 0.5 |
udp_ip | PC の IP アドレス(UDP ストリーミングを有効化) | - |
udp_port | UDP ポート番号 | - |
jpeg_w | JPEG ストリーミングフレーム幅 | 320 |
jpeg_h | JPEG ストリーミングフレーム高さ | 240 |
jpeg_fps | JPEG ストリーミングフレームレート | 10 |
skip_multi | 複数の手(2 本以上)の場合、N フレームごとに 1 回推論を実行 | 3 |
skip_single | 手が 1 本の場合、毎フレーム推論を実行 | 1 |
コマンド例
基本的な使い方(UDP ストリーミングなし、ローカル推論のみ):
sudo ./hand_gesture \
hand_detector_cv181x_int8.cvimodel \
hand_landmarks_detector_cv181x_int8.cvimodel \
gesture_embedder_cv181x_int8.cvimodel \
canned_gesture_classifier_cv181x_int8.cvimodel
フル機能の使い方(UDP ストリーミング + カスタムパラメータ):
sudo ./hand_gesture \
hand_detector_cv181x_int8.cvimodel \
hand_landmarks_detector_cv181x_int8.cvimodel \
gesture_embedder_cv181x_int8.cvimodel \
canned_gesture_classifier_cv181x_int8.cvimodel \
0.5 \
192.168.XX.XX 5001 \
320 240 10 \
3 1
192.168.XX.XXは、reCamera と同じネットワーク上にある PC の実際の IP アドレスに置き換えてください。udp_ipとudp_portの両方が指定された場合にのみ UDP ストリーミングが有効になります。- プログラムが「"[Heartbeat] Before the first retrieveFrame(RGB888) call..."」と表示されたまま停止する場合は、reCamera を再起動してください。
ステップ 5: PC 上で Python 受信プログラムを実行する
PC 上で、必要な Python ライブラリがインストールされていることを確認します:
pip install opencv-python numpy
ソリューションディレクトリに入り、受信側スクリプトを実行します:
cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/hand_gesture
python3 tools/udp_receiver.py 5001
PC にはリアルタイムのビデオウィンドウが表示され、次の内容が含まれます:
- JPEG ビデオストリーム
- 手のひら検出ボックス(青い長方形)
- 21 個の手のランドマーク(赤い点+接続されたスケルトン)
- ジェスチャー分類ラベル(左上に表示されるジェスチャー名と信頼度)
- 利き手(左手/右手)情報

PC 側でのリアルタイムジェスチャー認識結果
期待される出力
reCamera ターミナル上
プログラムの実行後、推論パフォーマンスのログが表示されます:
[Perf] FPS=5.88 (inference=2.94) | palm=120.7ms | landmark=169.1ms | gesture=0.6ms | total=290.4ms | avg_hands=1.00
[Gesture] Open_Palm (70%) [R] palm=(0.43,0.34,0.69,0.69) score=0.85
[LB-DIAG] #2 warpAffine sx=0.3000 sy=0.3000 tx=0.0 ty=24.0
[LB-DIAG] #2 canvas 192x192: nonzero=82944 min=0 max=255 mean=80.7
[DET-DIAG] setInput ret=0, run ret=0
[Gesture] Open_Palm (70%) [R] palm=(0.45,0.36,0.72,0.73) score=0.85
[Gesture] Open_Palm (70%) [R] palm=(0.45,0.36,0.72,0.73) score=0.85
[LB-DIAG] #2 warpAffine sx=0.3000 sy=0.3000 tx=0.0 ty=24.0
[LB-DIAG] #2 canvas 192x192: nonzero=82944 min=0 max=255 mean=82.0
[DET-DIAG] setInput ret=0, run ret=0
[Gesture] Open_Palm (60%) [R] palm=(0.45,0.41,0.72,0.77) score=0.88
[Gesture] Open_Palm (60%) [R] palm=(0.45,0.41,0.72,0.77) score=0.88
[LB-DIAG] #2 warpAffine sx=0.3000 sy=0.3000 tx=0.0 ty=24.0
[LB-DIAG] #2 canvas 192x192: nonzero=82944 min=0 max=255 mean=81.9
[DET-DIAG] setInput ret=0, run ret=0
[Gesture] Open_Palm (60%) [R] palm=(0.47,0.42,0.73,0.76) score=0.81
[Perf] FPS=5.93 (inference=2.97) | palm=120.6ms | landmark=177.2ms | gesture=0.6ms | total=298.4ms | avg_hands=1.00
[Gesture] Open_Palm (60%) [R] palm=(0.47,0.42,0.73,0.76) score=0.81
[LB-DIAG] #2 warpAffine sx=0.3000 sy=0.3000 tx=0.0 ty=24.0
[LB-DIAG] #2 canvas 192x192: nonzero=82944 min=0 max=255 mean=81.8
Note: 手のひらモデルは 192×192 の入力を必要としますが、これは VPSS の最小スケーリング解像度を下回っています。そのため、CH0 では 640×480(VPSS がサポート)を使用し、モデル内部でソフトウェアのレターボックス処理により 192×192 にスケーリングします。
カメラアクセスエラー
"No camera" や "Camera device not found" エラーが表示される場合:
- Node-RED サービスが停止していることを確認します(ステップ 3 を参照)
- カメラ接続を確認します
UDP 接続失敗
PC がデータを受信しない場合:
- PC と reCamera が同じネットワーク上にあることを確認します
- PC のファイアウォール設定を確認します
- UDP ポートがブロックされていないことを確認します
pingを使用してデバイス間の接続性をテストします
ジェスチャー認識の信頼度が異常な場合
認識されたジェスチャーの信頼度が明らかにおかしい場合:
- 分類器モデルの後段にある C++ softmax パッチ が正しく実装されていることを確認します
- Softmax を含む ONNX 出力を、cvimodel 出力(logits)と取り違えて使用していないか確認します
C++ コード構造
hand_gesture/
├── main/
│ ├── main.cpp # Entry: get frame → mmap → inference → UDP push
│ ├── hand_detector.{h,cpp} # Model 1: palm detection (SSD post-processing + NMS)
│ ├── hand_landmarker.{h,cpp} # Model 2: 21 landmarks (ROI warpAffine)
│ ├── gesture_recognizer.{h,cpp}# Model 3+4: embedder + classifier (with softmax patch)
│ ├── gesture_math.{h,cpp} # letterbox / math utilities
│ ├── engine_utils.h # tensor packing helpers
│ └── hand_types.h # data structures + UDP POD protocol
├── tools/udp_receiver.py # Python host receiver
└── CMakeLists.txt
技術サポートと製品ディスカッション
当社の製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。