メインコンテンツまでスキップ

WebによるOSアップデート/アップグレードガイドライン

type-cケーブルを使用してrecameraをコンピュータに接続し、コンピュータのブラウザでhttp://192.168.42.1/#/systemにアクセスするか、ネットワーク経由でデバイスにアクセスしている場合はIPアドレスを置き換えてください。アップグレードする前に、ip_address/#/networkをチェックしてreCameraがインターネットにアクセスできることを確認してください。

System設定をクリックし、新しいファームウェアがリリースされている場合は、Applyをクリックしてデバイスシステムをアップデート/アップグレードします。新しいファームウェアが自動検出されない場合、ボタンのテキストは「Check」になります。

プログレスバーが完了するまで待ちます。

Restartをクリックしてシステムのアップデート/アップグレードを完了します。デバイスに再接続するために、約30秒後にブラウザを更新してください。

システムは自動的にアップデート/アップグレード可能な新しいバージョンのファームウェアがあるかどうかをチェックします。

コマンドによるOSバージョン管理​

OTAによるデバイス管理​

最新のOTAバージョンへのアップデート/アップグレード​

reCamera OSの最新バージョンはこちらで確認できます。

最新のOTAファームウェアを手動でアップデート/アップグレード:

#Upgrade to the latest firmware version
sudo /mnt/system/upgrade.sh latest https://github.com/Seeed-Studio/reCamera-OS/releases/latest

sudo /mnt/system/upgrade.sh start

特定のOTAバージョンへの更新/アップグレードまたはロールバック​

デプロイしたい特定のバージョンがある場合は、以下のコマンドを使用できます。

#E.g. install 0.1.4 as an example
sudo /mnt/system/upgrade.sh latest https://github.com/Seeed-Studio/reCamera-OS/releases/tag/0.1.4

sudo /mnt/system/upgrade.sh start

OSを開発していて、githubに独自のブランチがある場合は、そのブランチリンクを使用してシステムバージョンを更新/アップグレードすることもできます。

sudo /mnt/system/upgrade.sh latest https://github.com/your-user-name/reCamera-OS/releases/your-version-file-address

sudo /mnt/system/upgrade.sh start

OSバージョン0.1.3以下の場合​

upgrade.shでOTAを行いたいが、バージョンが0.1.3以下の場合は、以下の手順に従ってください:

  1. USB-type Cケーブルでデバイスをコンピュータに接続し、192.168.42.1/#/terminalにアクセスします。フォルダ内のupgrade.shスクリプトを見つけます
cd /mnt/system
ls
  1. このスクリプトの権限を変更する
sudo rootfs_rw on
sudo chmod +x upgrade.sh
  1. 古い upgrade.sh ファイルを削除し、正常に削除されたかどうかを確認します。
sudo rm upgrade.sh
ls
  1. Githubにアクセスして、最新のupgrade.shスクリプトをダウンロードします。
  1. フォルダの権限を変更します
sudo chmod 777 /mnt/system
  1. デスクトップ/PCのターミナルを開き、ダウンロードしたスクリプトを同じフォルダ下のreCameraにコピーします。
sudo scp your_folder_address/upgrade.sh recamera@192.168.42.1:/mnt/system/
  1. Webページに戻って、新しいupgrade.shがあるかどうかを確認します
  1. 安全のためにフォルダの権限を元に戻します
sudo chmod 755 /mnt/system
  1. これでOTAコマンドを試してバージョン制御を行うことができます。

ローカルパッケージによるデバイス管理​

ローカルのotaパッケージを使用してファームウェアを手動で更新/アップグレードすることもできます。otaファームウェアはこちらからダウンロードできます。scpなどのツールを使用してファイルをreCameraに転送してください。

sudo scp sg2002_reCamera_0.1.3_emmc_ota.zip recamera@ip_address:~/

次に、bashを使用してデプロイします。

sudo /mnt/system/upgrade.sh start sg2002_reCamera_0.1.3_emmc_ota.zip
注記

reCamera にファイルをダンプするのに十分な権限がない場合は、rootfs_rw on/off と入力してシステムファイルを読み取り可能または書き込み可能に変更できます。

手動で工場出荷時設定に復元​

このコマンドは reCamera を工場出荷時設定に復元できます。これを使用すると、Node-RED フローやローカルストレージなど、すべてのユーザーデータが削除されます。

sudo /mnt/system/upgrade.sh recovery

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験を可能な限りスムーズにするため、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しております。

Loading Comments...