クイックスタート
このページでは、ゼロの状態からログインを完了し、最初の API を呼び出すまでの手順を案内します。
前提条件
- デバイスの電源がオンであり、ネットワークに接続されていること
- デバイスの IP アドレスを把握していること(このガイドでは例として
192.168.7.200を使用します) - ログイン用のユーザー名とパスワードを把握していること(デフォルトのユーザー名は
admin)
ステップ 1: デバイスへアクセスできることを確認する
Web ブラウザで次の URL を開きます:
https://192.168.7.200
デバイスで自己署名証明書付きの HTTPS が有効になっている場合、ブラウザは証明書が信頼されていないと警告します。ローカルテストであれば、この警告を無視して先に進んでも構いません。
ステップ 2: ログインしてトークンを取得する
ログインエンドポイントには認証は不要です。デバイスにログインリクエストを送信します:
POST https://192.168.7.200/cgi-bin/entry.cgi/system/login
Content-Type: application/json
リクエストボディ:
{
"sUserName": "admin",
"sPassword": "your_password"
}
注記
ログインパスワードは平文で送信されます。HTTPS が有効な場合、パスワードは送信中に TLS によって保護されます。
成功すると、レスポンスは次のようになります:
{
"iStatus": 0,
"iAuth": 1,
"sWaittime": 0
}
| Field | 説明 |
|---|---|
iStatus | 0 = パスワードが正しい、-1 = パスワードが間違っている、-3 = 繰り返し失敗したため一時的にロック中 |
iAuth | 1 = ログイン成功、0 = ログイン失敗、2 = パスワード変更が必要 |
sWaittime | ロックされている場合の待機時間(秒) |
レスポンスヘッダーには次の情報も含まれます:
Set-Cookie: token=<JWT_TOKEN>; Max-Age=86400; Path=/
この token が、以降のすべての API リクエストに対する認証情報となります。
ステップ 3: トークンを使って API を呼び出す
デバイス情報を取得します:
GET https://192.168.7.200/cgi-bin/entry.cgi/system/device-info
Cookie: token=<JWT_TOKEN>
レスポンス:
{
"sSerialNumber": "RC1126B-20240101-001",
"sFirmwareVersion": "V1.0.10",
"sSensorModel": "SC850SL",
"sBasePlateModel": "Base Board-V1.0,Expand Board-V1.0"
}
リクエストに Token が含まれていない、または Token の有効期限が切れている場合、デバイスは次のレスポンスを返します:
{
"code": 401,
"message": "Unauthorized: Invalid token or NO token provided"
}
Token の有効期間
Token のデフォルトの有効期間は 24 時間です(Max-Age=86400)。有効期限が切れたら、再度ログインして新しい Token を取得してください。
次のステップ
- ログインおよびパスワード変更の詳細なリファレンスについては、Authentication を参照してください
- レスポンス形式およびフィールド命名規則については、Common Conventions を参照してください
- 機能別に整理されたエンドポイントの説明については、API Reference を参照してください
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。