ソースパッケージのダウンロードと展開
アーカイブをこちらからダウンロードします: recamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz。これは本ガイドで説明している完全な BSP ソースパッケージです。
パッケージ情報
| 項目 | 値 |
|---|---|
| ファイル名 | recamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz |
| アーカイブサイズ | 約 3.7 GB(3,928,456,385 バイト) |
| 展開後サイズ | 約 12 GB |
| トップレベルディレクトリ | recamera-pro-sdk-v1.0.10/ |
| SHA-256 | 0c171f7a65ed87a7112f07eb0408b91b934f456af32d91608f961a4a21bced8a |
SHA-256 値は、この Wiki を執筆した時点で実際に配布しているアーカイブから算出したものです。
./build.sh saveで作成した再パッケージ済みアーカイブやバンドルではチェックサムが異なる場合があります。その場合は、リリース記録に記載されているチェックサムを使用してください。
ホスト環境の要件
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| オペレーティングシステム | 64-bit Ubuntu(20.04 以降を推奨) |
| CPU アーキテクチャ | x86_64 または aarch64 |
| ディスク容量 | SDK を配置するパーティションに少なくとも 20 GB の空き領域が必要。複数のビルド成果物を保持する場合は 100 GB 以上を推奨 |
| メモリ | 16 GB 以上を推奨。メディアおよびカーネルの並列ビルドでは多くのメモリを消費する可能性があります |
| ネットワーク | ツールと依存関係をダウンロードするため、最初に setup_build_env.sh を実行する際に必要 |
参考測定値: SDK 用パーティションが 937 GB(うち 242 GB 使用済み)のホストで、3.7 GB のアーカイブを 12 GB に展開するのに、24 コア並列の pigz を用いた場合は約 20 秒かかりました。システム標準のシングルスレッド gzip を使用すると、数倍の時間がかかる可能性があります。
アーカイブの検証
sha256sum recamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz
出力を上記のチェックサムと比較してください。一致しない場合、ダウンロードが途中で切れているか、再パッケージされている可能性があります。その場合は先に進まないでください。
アーカイブの展開
並列展開には pigz の使用を推奨します:
sudo apt install -y pigz
tar -I "pigz -d -p 16" -xf recamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz
または標準的なコマンドを使用します:
tar -xzf recamera-pro-sdk-v1.0.10.tar.gz
展開後、メインのエントリポイントが存在することを確認します。これらは project/ へのシンボリックリンクです:
cd recamera-pro-sdk-v1.0.10
ls -l build.sh rkflash.sh readme_cn.txt setup_build_env.sh
期待される出力には次のようなものが含まれます:
build.sh -> project/build.sh
rkflash.sh -> project/rkflash.sh
readme_cn.txt -> project/readme_cn.txt
重要な注意事項
- このパッケージを Windows 上で展開またはコピーしないでください。 SDK はシンボリックリンク(
build.sh、.BoardConfig.mk、およびdocs/配下の PDF ショートカット)や実行権限(build.sh、rkflash.sh、およびtools/配下のバイナリ)に大きく依存しています。Windows のファイルシステムではこれらが失われる可能性があり、その結果ビルドエラーやコマンド欠落を引き起こします。同梱のreadme_en.txtでもこの点が明記されています。 - パッケージを Windows と Linux 間で転送する必要がある場合は、tar アーカイブのまま保持して Linux 上で展開するか、
git/repoを使用してチェックアウトしてください。 - インストールパスにはスペースや非 ASCII 文字を含めないでください。Buildroot や一部の Makefile はスペースを正しく扱えません。
noexecマウントされたパーティション上でビルドしないでください。tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_toolなどのバイナリには実行権限が必要です。- 展開済み SDK には
.repo/は 含まれていません。これはソーススナップショットです。このパッケージには該当しないため、readme_en.txtに記載されているrepo syncの手順は無視してください。
実行権限を失った場合の修復(リカバリ)
パーミッションを保持しない環境を経由してパッケージを転送した場合は、次を試してください:
cd recamera-pro-sdk-v1.0.10
chmod +x build.sh rkflash.sh setup_build_env.sh project/build.sh project/rkflash.sh
chmod +x tools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool
find . -name "*.sh" -exec chmod +x {} \;
一度シンボリックリンクが失われると、chmod では復元できません。元の tar アーカイブを再度展開してください。
展開後の最初のステップ
./setup_build_env.sh --check # Check only; report missing tools without changing anything
詳細については、ビルド環境のセットアップ を参照してください。
SDK バージョンのアップグレードまたは切り替え
- 各 SDK リリースは個別の tar アーカイブです。新しいバージョンは別のディレクトリに展開し、バージョンを混在させないでください。
lunchメニュー内のボード設定番号は、project/cfg/配下のファイル名をソートして生成されるため、リリース間で変わる可能性があります。ドキュメントやスクリプトにはメニュー番号ではなく、完全な設定ファイル名を記録してください。- アプリケーションを移行するには、
project/app/<your-directory>/ディレクトリ全体を新しい SDK 内の同じ場所にコピーし、新しいボード設定で対応するRK_APP_xxx=yオプションを有効にしてください。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。