メインコンテンツまでスキップ

システムカスタマイズ

このページでは、デバイスツリー、カーネル設定、Buildroot パッケージ、オーバーレイファイルの上書きという、4 つの一般的なシステムカスタマイズ手順を扱います。設定オプションの完全な一覧については、project/cfg-all-items-introduction.txt を参照してください。

ボード設定ファイル​

reCamera Pro の設定は次の場所にあります:

project/cfg/BoardConfig_Recamera2/
├── BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC.mk # 32-bit
├── BoardConfig-EMMC-RK801-RV1126B_V1-IPC_64BIT.mk # 64-bit (recommended)
├── RECAMERA2-IPC-RELEASE-NOTES.md
└── overlay/ # 15 overlay directories

./build.sh lunch 実行後、SDK ルートの .BoardConfig.mk は選択されたファイルへのシンボリックリンクになります。実際の設定ファイルを編集してください。変更はシンボリックリンクを通じて反映されます。

64 ビット設定における主な項目:

export RK_ARCH=arm64
export RK_CHIP=rv1126b
export RK_TOOLCHAIN_CROSS=aarch64-rockchip1240-linux-gnu
export RK_BOOT_MEDIUM=emmc
export RK_UBOOT_DEFCONFIG=rv1126b_recamera2_defconfig
export RK_UBOOT_DEFCONFIG_FRAGMENT="rk-emmc.config rv1126b-ipc.config"
export RK_UBOOT_RKBIN_MINIALL_INI_FILE=RV1126BMINIALL_IPC.ini
export RK_KERNEL_DEFCONFIG=rv1126b_ipc_defconfig
export RK_KERNEL_DEFCONFIG_FRAGMENT="rv1126b-display.config rv1126b-sdiowifi.config rv1126b-bt.config rv1126b-recamera2.config"
export RK_KERNEL_DTS=rv1126b-recamera2-v1.dts
export RK_KERNEL_RC_DTO=y
export RK_BUILDROOT_DEFCONFIG=recamera2_buildroot_aarch64_defconfig
export RK_APP_TYPE=RKIPC_RV1126B_RECAMERA2
export RK_PARTITION_CMD_IN_ENV="32K(env),512K@32K(idblock),4M@1M(uboot),64K(misc),10M(recovery),11M(boot),3G(rootfs),-(userdata),"
export RK_PARTITION_FS_TYPE_CFG=rootfs@IGNORE@ext4,userdata@/userdata@ext4
export RK_ENABLE_RECOVERY=y
export RK_MISC=recovery-misc.img
export RK_OTA_RESOURCE="boot.img rootfs.img"
export RK_OTA_VERSION=V1.0.10
export RK_BOOTARGS_CMA_SIZE="8M"
export RK_AIISP_MODEL=NONE
export RK_ENABLE_WIFI=y
export RK_ENABLE_WIFI_CHIP=AP6XXX
export RK_ENABLE_BLUETOOTH=y
export RK_APP_RECAMERA_WEB=y
export RK_APP_RECAMERA_NOTIFY=y
export RK_APP_RECAMERA_ONVIF=y
export RK_APP_RECAMERA_SERVICES=y
export RK_APP_RKLLM_INFERENCE=y
export RK_BUILD_APP_TO_OEM_PARTITION=n
export RK_FREETYPE_USE_BUILDROOT=y
export RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES="ainr/sc450ai_default_default.json ainr/sc450ai ainr/sc850sl ainr/sc850sl_default_default.json"

ボード設定を変更した後は、異なる設定の出力が混在するのを避けるために、再ビルド前に ./build.sh clean で影響を受けるコンポーネントをクリーンしてください。

1. デバイスツリーのカスタマイズ​

ファイル構成​

カーネル DTS ファイルは sysdrv/source/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/ にあります:

ファイル目的
rv1126b-recamera2-v1.dtsトップレベルのエントリポイント(RK_KERNEL_DTS により選択);model = "Rockchip RV1126B RECAMERA PRO Board"
rv1126b-recamera2-cam-csi0.dtsiCSI0 カメラパス
rv1126b-recamera2-cam-csi1.dtsiCSI1 カメラパス
rv1126b-recamera2-disp.dtsiディスプレイパス
rv1126b-recamera2-ext-cam-csi1.dts拡張ボード用カメラ、.dtbo としてコンパイル
rv1126b-recamera2-baseboard-0.dts / -baseboard-1.dtsベースボードのバリエーション
rv1126b-recamera2-extboard-0.dts / -extboard-1.dts拡張ボードのバリエーション

rv1126b-recamera2-v1.dts 内でコメントアウトされているインクルード(rv1126b-aoa.dtsi、rv1126b-recamera2.dtsi、rv1126b-recamera2-v1.dtsi)は、この DTS が自己完結していることを示しています。電源ツリー(vcc12v_dcin → vcc5v0_sys → vdd_npu など)は、regulator-fixed を用いてトップレベルファイル内に直接定義されています。

カーネルコマンドラインの変更​

トップレベルの chosen ノードは次のとおりです:

chosen {
bootargs = "earlycon=uart8250,mmio32,0x20810000 console=ttyFIQ0 rw root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=ext4 rootwait snd_soc_core.prealloc_buffer_size_kbytes=16 coherent_pool=32K";
};

ここでは CMA サイズを変更しないでください。代わりにボード設定で RK_BOOTARGS_CMA_SIZE を設定します。build.sh がそれをコマンドラインフラグメント(__PREPARE_BOARD_CFG → RK_KERNEL_CMDLINE_FRAGMENT)に追加します。

DTBO(ランタイムデバイスツリーオーバーレイ)​

RK_KERNEL_RC_DTO=y かつ カーネル CONFIG_OF_OVERLAY=y の場合、reCamera Pro は DTBO を使用して、1 つのファームウェアイメージで複数のベースボードおよび拡張ボードをサポートします:

  1. ビルド時に、各 rv1126b-recamera2-ext-*.dts は対応する .dtbo にコンパイルされます。
  2. build.sh 内の __PACKAGE_OEM() が、sysdrv/source/objs_kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rv1126b-recamera2-ext-*.dtbo を /oem/usr/share/ にコピーします。
  3. 起動時に、S00board-id オーバーレイが ADC を読み取ってボードを識別し、その結果を /run/board_id.env に書き込みます。
  4. 起動スクリプトが検出された ID を使用して、適用する .dtbo を選択します。

ボード識別メカニズム(overlay-buildroot-board-id/etc/init.d/S00board-id):

ADC device       : /sys/bus/iio/devices/iio:device0
Output file : /run/board_id.env
Samples : Average of 3 readings
Tolerance : 440
ADC levels : 0 1365 2730 4094 5460 6824 8191
Corresponding V : 0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 V
Baseboard revs : V0.9 V1.0 V1.1 V1.2 V1.3 V1.4 V1.5 (BASEBOARD_VERSIONS)
Baseboard models : TYPE0 ... TYPE6 (BASEBOARD_MODELS)
Expansion revs : V0.9 ... V1.5 (EXPBOARD_VERSIONS)
Expansion models : TYPE0 ... TYPE6 (EXPBOARD_MODELS)

ハードウェアバリエーションを追加するには:抵抗分圧レベルを追加 → S00board-id 内の LEVELS / VERSIONS / MODELS 配列を更新 → 対応する .dts を追加 → 起動スクリプトに分岐を追加します。これら 3 つの部分の整合性を保ってください。そうしないと、新しいボードが既存モデルとして識別される可能性があります。

カメラセンサーの変更​

  1. 対応するドライバがカーネルフラグメントで m または y に設定されていることを確認します(rv1126b-recamera2.config には、すでに SC450AI、SC850SL、GC2053、IMX415 など多くのドライバが含まれています)。ドライバがない場合は、該当する CONFIG_VIDEO_xxx オプションを有効にしてください。
  2. DTS 内でカメラノードの compatible、I2C アドレス、クロック、および電源レギュレータを更新します。
  3. IQ ファイルを media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/iqfiles/isp35/ 配下に配置し、ボード設定の RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES を更新します。
  4. kernel + media + firmware を再ビルドします。

2. カーネル設定​

./build.sh kernelconfig      # Open menuconfig; savedefconfig runs on exit
./build.sh kernel # Rebuild the kernel
./build.sh clean kernel # Clean the kernel outputs

kernelconfig は最初に defconfig.before スナップショットを保存します。終了時に設定を比較し、実際に変更がある場合のみ defconfig に書き込み、無関係な差分が出ないようにします。

設定は、RK_KERNEL_DEFCONFIG=rv1126b_ipc_defconfig に、次の 4 つのフラグメントを順に適用して構成されます:

フラグメント内容
rv1126b-display.configディスプレイ設定
rv1126b-sdiowifi.configSDIO Wi-Fi
rv1126b-bt.configBluetooth
rv1126b-recamera2.configSeeed によるカスタマイズ。このファイルを編集します

rv1126b-recamera2.config は sysdrv/source/kernel/arch/arm64/configs/ にあります(32 ビット版は arch/arm/configs/ 配下の同名ファイルです。64 ビットボードでは arm64 側を編集してください)。ファイル末尾には #### recamera2 defconfig #### マーカーがあります。Seeed による追加はこのマーカー以降にあり、次のような内容が含まれます:

CONFIG_CAN=y / CONFIG_CAN_RK3576=y            # CAN bus
CONFIG_STMMAC_ETHTOOL=y / CONFIG_DWMAC_ROCKCHIP_TOOL=y / CONFIG_REALTEK_PHY=y / CONFIG_MAXIO_PHY=y
CONFIG_GENERIC_ADC_BATTERY=y / CONFIG_CHARGER_GPIO=y / CONFIG_POWER_SUPPLY_DEBUG=y
CONFIG_SND_SOC_ES7202=y # Microphone-array ADC
CONFIG_TYPEC_AW35615=y / CONFIG_TYPEC_TCPM=y # USB Type-C
CONFIG_NEW_LEDS=y / CONFIG_LEDS_CLASS=y / CONFIG_LEDS_PWM=y / CONFIG_LEDS_TRIGGERS=y
CONFIG_LEDS_TRIGGER_TIMER=y / _HEARTBEAT=y / _PATTERN=y
CONFIG_RTC_DRV_PCF8563=y # RTC
CONFIG_INV_ICM42670_I2C=y # IMU (used by recamera_utils/hw_test/imu_test.py)
CONFIG_FANOTIFY=y
CONFIG_CRYPTO*=m / CONFIG_CRYPTO_DEV_ROCKCHIP=m
CONFIG_OF_OVERLAY=y # DTBO support
CONFIG_DRM_PANEL_ILITEK_ILI9881C=y / CONFIG_REGULATOR_RASPBERRYPI_TOUCHSCREEN_V2=y
CONFIG_INPUT_TOUCHSCREEN=y / CONFIG_TOUCHSCREEN_GOODIX=y
CONFIG_USB_CONFIGFS_NCM=y
CONFIG_NETFILTER=y / CONFIG_IP_NF_IPTABLES=y / CONFIG_IP_NF_FILTER=y / CONFIG_BPFILTER=y

カーネルオプションを追加する推奨方法は、rv1126b_ipc_defconfig を直接編集するのではなく、rv1126b-recamera2.config の Recamera2 セクションの後ろに追記することです。後者は Rockchip のアップストリームファイルであり、SDK アップグレード時に競合しやすいためです。

既存の主な選択肢:

  • CONFIG_PANIC_ON_OOPS=y + CONFIG_BOOTPARAM_SOFTLOCKUP_PANIC=y + CONFIG_BOOTPARAM_HARDLOCKUP_PANIC=y:oops、ソフトロックアップ、ハードロックアップのすべてが panic を引き起こします。開発中は一時的にこれらを無効化することを検討してください。そうしないと、障害発生時にシステムが即座に再起動し、デバッグに必要なライブ状態が失われます。
  • CONFIG_ROCKCHIP_DEBUG=y、CONFIG_DEBUG_FS=y、CONFIG_RK_CMA_PROCFS=y、CONFIG_RK_DMABUF_PROCFS=y、CONFIG_RK_MEMBLOCK_PROCFS=y、CONFIG_ROCKCHIP_RGA_PROC_FS=y:デバッグノードが有効になっています。/proc/rk* および /sys/kernel/debug/ 配下のメモリおよび RGA 統計は、メモリリークの調査に有用です。
  • CONFIG_ELF_CORE=y + CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS=y:コアダンプを有効にします。build.sh 内の __BUILD_ENABLE_COREDUMP_SCRIPT() により、それらを有効化するスクリプトを生成できます。
  • CONFIG_VIDEO_RK_IRCUT は有効になっていません。IRCUT 制御が必要な場合は自分で有効にしてください。

3. Buildroot のカスタマイズ​

位置と展開​

Buildroot のソースはアーカイブとして提供されています:

sysdrv/tools/board/buildroot/buildroot-2023.02.6.tar.gz
sysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_aarch64_defconfig # 64-bit (this board)
sysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_defconfig # 32-bit
sysdrv/tools/board/buildroot/busybox.config
sysdrv/tools/board/buildroot/{busybox_patch,mpv_patch,qemu_patch,hcitool_patch,prelink-cross_patch}
sysdrv/tools/board/buildroot/font

最初の ./build.sh rootfs はこれを sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/ に展開します。ビルド成果物は次のディレクトリ以下に生成されます:

sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/
├── staging/ # Buildroot development sysroot (headers + libraries)
├── target/ # Target rootfs contents
├── host/ # Host-side tools
└── build/ # Package build directories

staging/ は、Buildroot パッケージにリンクするフル BSP 内のアプリケーション向けです。通常のアプリケーション開発には、recamera_pro_toolchain を使用してください。

よく使うコマンド​

./build.sh buildrootconfig   # Open Buildroot menuconfig; savedefconfig runs on exit
./build.sh rootfs # Rebuild rootfs
./build.sh clean rootfs # Clean rootfs outputs

パッケージを追加する​

  1. ./build.sh buildrootconfig でパッケージを選択し、終了して保存します。defconfig は自動的に更新されます。
  2. defconfig が自動的に更新されない場合(依存関係経由でパッケージが選択される場合など)、BR2_PACKAGE_XXX=y を sysdrv/tools/board/buildroot/recamera2_buildroot_aarch64_defconfig に手動で追加します。
  3. ./build.sh rootfs で再ビルドします。
  4. 例えば ls sysdrv/source/buildroot/buildroot-2023.02.6/output/target/usr/bin/ でパッケージを確認します。

i2cdetect や nc のような小さな BusyBox ユーティリティを追加するには、busybox.config を編集します。ボード設定にはすでに RK_ENABLE_SYSSTAT=y、RK_ENABLE_FIO=y、RK_ENABLE_I2C_TOOLS=y などのオプションが含まれており、一般的なツールは RK_ENABLE_* スイッチで有効化できることを示しています。defconfig を直接編集する前に、既存のスイッチがないか探してください。

/oem について​

RK_BUILD_APP_TO_OEM_PARTITION=n なので、/oem は別パーティションではなく、rootfs 内の通常のディレクトリです。パッケージング時に、build.sh は output/out/oem/ を rootfs ステージング領域の oem/ サブディレクトリにコピーし、その後、別個の OEM ディレクトリを削除します。したがって:

  • オーバーレイ内の oem/ 以下のファイル(例:overlay-buildroot-go2rtc/oem/usr/bin/go2rtc)は、デバイス上では /oem/usr/bin/go2rtc になります。
  • /oem は rootfs と一緒に更新されます。これを変更するには rootfs.img を再フラッシュする必要があり、OEM パーティションとして個別にフラッシュすることはできません。

4. オーバーレイによるファイル上書き​

オーバーレイは Seeed の rootfs カスタマイズの主な仕組みであり、入門するうえで最も簡単な方法であることが多いです。

仕組み​

build.sh 内での実装(約 2971 行目付近):

for overlay_dir in $RK_POST_OVERLAY; do
if [ -d "$tmp_path/overlay/$overlay_dir" ]; then
rsync -a --ignore-times --keep-dirlinks --chmod=u=rwX,go=rX --exclude .empty \
$tmp_path/overlay/$overlay_dir/* $RK_PROJECT_PACKAGE_ROOTFS_DIR/
fi
done

言い換えると、project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/<name>/ 以下のファイルは、相対パスを保持したまま rootfs ステージングディレクトリに rsync されます。

cfg-all-items-introduction.txt では RK_POST_OVERLAY を次のように説明しています:

オーバーレイのリソースファイルはファイルシステムにコピーされます。例えば、対応する BoardConfig.mk ディレクトリの下に overlay/user_overlay_files を作成し、RK_POST_OVERLAY=user_overlay_files を設定します。

現在有効なオーバーレイ​

RK_POST_OVERLAY には 14 個のエントリがあり、15 個のディレクトリに対応します(go2rtc には 3 つのディレクトリがありますが、有効なのは 2 つだけです):

オーバーレイディレクトリインストールされる内容目的
overlay-buildroot-banner/etc/motd, /etc/profile.d/banner.shreCamera の ASCII ロゴ。対話的な非 SSH セッションでのみ表示
overlay-buildroot-hwclock/etc/init.d/S20hwclockRTC とシステム時刻の同期
overlay-buildroot-sshd/etc/ssh/sshd_config, /etc/pam.d/sshd, /etc/init.d/S50sshd, /usr/libexec/ssh-login-lock.pySSH サービスとログイン失敗時のロックアウト(5 回 / 300 秒)
overlay-buildroot-syslog-ng/etc/syslog-ng.confログをファイルおよび UDP にルーティング
overlay-buildroot-vsftpd/etc/vsftpd.conf, /etc/pam.d/vsftpd, /etc/shells, /etc/vsftpd.{chroot_,user_}list, /etc/init.d/S70vsftpdFTP。設定ディレクトリを非表示
overlay-buildroot-log/oem/usr/bin/websocket_log.py, /oem/usr/etc/init.d/S10logUDP 5140 → WebSocket 8765
overlay-buildroot-ttyd/oem/usr/etc/init.d/S50ttyd, /oem/usr/bin/ssh-login-whitelist.shブラウザターミナル(7681)、root / admin のみ許可
overlay-buildroot-udhcpc/usr/share/udhcpc/default.scriptDHCP スクリプト。eth0 の DNS を優先
overlay-buildroot-go2rtc/oem/usr/etc/go2rtc/go2rtc.yaml, /oem/usr/etc/init.d/S50go2rtcストリーム設定と起動スクリプト
overlay-buildroot-go2rtc-arm64/oem/usr/bin/go2rtc64 ビット go2rtc バイナリ
overlay-buildroot-board-id/etc/init.d/S00board-idADC からボード ID を読み取り → /run/board_id.env
overlay-buildroot-asound/etc/asound.conf6 チャンネルキャプチャ → 2 つのマイク + 2 つのリファレンスチャンネル用の仮想デバイス
overlay-buildroot-watchdog/etc/init.d/S15watchdogハードウェアウォッチドッグ(-T 30 -t 15)
overlay-buildroot-rkenv/etc/profile.d/RkEnv.shOEM_HOME, PATH, LD_LIBRARY_PATH, HOME=/userdata

存在するが有効化されていないもの: overlay-buildroot-go2rtc-arm(32 ビット go2rtc バイナリ)。64 ビットボードでは使用しません。

独自のオーバーレイを追加する​

# 1. Create a directory and arrange files by their target absolute paths
mkdir -p project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/my_overlay/etc/init.d
cp my_script.sh project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/my_overlay/etc/init.d/S60myservice

# 2. Append it to RK_POST_OVERLAY in the board configuration (keep the line-continuation backslash)
# export RK_POST_OVERLAY="... overlay-buildroot-rkenv \
# my_overlay"

# 3. Rebuild rootfs and package the firmware
./build.sh rootfs && ./build.sh firmware

オーバーレイでよくある 3 つの落とし穴​

  • rsync がパーミッションを書き換える: --chmod=u=rwX,go=rX により、グループおよびその他のユーザーには書き込み権限が一切付与されません。大文字の X は、ディレクトリまたはすでに実行可能なファイルに対してのみ実行権限を保持します。ビルド前に、ソースオーバーレイ内でスクリプトに実行権限を付与してください。
  • .empty ファイルは除外される: 空ディレクトリを作成するためのプレースホルダファイルはイメージには含まれません。これは意図的なものであり、ディレクトリ構造を維持します。
  • オーバーレイは上書きはするが削除はしない: rsync には --delete が渡されていないため、オーバーレイからファイルを削除しても rootfs からは削除されません。ファイルを削除するには、Buildroot の rootfs post-build スクリプトか、RK_POST_CLEAN_FILES(build.sh 内の __RUN_POST_CLEAN_FILES)を使用してください。

5. U-Boot のカスタマイズ​

./build.sh uboot
./build.sh clean uboot

設定:RK_UBOOT_DEFCONFIG=rv1126b_recamera2_defconfig(sysdrv/source/uboot/u-boot/configs/ 以下)に加え、rk-emmc.config と rv1126b-ipc.config のフラグメントがあります。

重要な設定の 1 つは CONFIG_BAUDRATE=1500000 です。ブートディレイ、デフォルトのブートターゲット、fastboot サポート、および関連オプションはこの defconfig で変更します。

DDR 初期化ファームウェアは RK_UBOOT_RKBIN_MINIALL_INI_FILE=RV1126BMINIALL_IPC.ini によって選択されます。出力には idblock.img / download.bin が含まれます。DDR パラメータの変更は高リスクなので、必要な場合を除き避けてください。

build.sh には __modify_file() と __modify_file_ddr_bin() が含まれており、U-Boot ビルド中にボード設定から rkbin DDR ファームウェアのパラメータを変更します。DDR の問題を調査する際は、まずこれらの関数を確認してください。

6. パーティションテーブルのカスタマイズ​

RK_PARTITION_CMD_IN_ENV を編集します。エントリは size(name) または size@offset(name) を使用し、- は残りのすべての領域を使用することを意味します:

32K(env),512K@32K(idblock),4M@1M(uboot),64K(misc),10M(recovery),11M(boot),3G(rootfs),-(userdata),

また、RK_PARTITION_FS_TYPE_CFG も更新します。形式は partition@mount-point@filesystem で、IGNORE はそのパーティションが fstab によってマウントされないことを意味します:

rootfs@IGNORE@ext4,userdata@/userdata@ext4

これらの値を変更した後、次を実行します:

./build.sh env          # Regenerate env.img
./build.sh firmware # Repackage the firmware

フラッシュ時にパーティションテーブルを書き換えること: sudo ./rkflash.sh all、少なくとも upgrade_tool di -p output/image/parameter.txt を実行します。パーティションテーブルを更新せずに rootfs のみをフラッシュすると、パーティションの位置ずれが発生する可能性があります。

build.sh 内の parse_partition_env()、parse_partition_file()、get_partition_dev_node()、get_partition_num() がパース処理を担当します。パーティション関連の問題をデバッグする際は、これらの関数を確認してください。

重要な注意点:

  • boot は 11 M しかありません。カーネル + DTB がこのサイズを超えるとパッケージングに失敗します。多くのカーネル機能を有効にした後は、ls -lh output/image/boot.img で確認してください。
  • rootfs は 3 G に固定されており、userdata は残りの領域を使用します。rootfs を増やすと userdata の容量が減少します。
  • カーネルコマンドラインは root=PARTUUID=614e0000-0000 を使用します。パーティション順序を変更すると PARTUUID に影響する可能性があります。パーティションを変更した後は必ず DTS の bootargs が正しいままであることを確認してください。

7. MCU 側(RT-Thread)​

sysdrv/source/mcu/ には、RV1126B に内蔵された MCU 用の RT-Thread ファームウェアが含まれています。これは Linux とは独立しています:

sysdrv/source/mcu/
├── build.sh
├── docs/ # Rockchip_RV1126B_Quick_Start_RT-Thread_MCU_CN.pdf
├── prebuilts/
├── project/
├── readme.txt
└── rt-thread/

ビルド方法:

./build.sh mcu              # From the SDK root
# Or enter sysdrv/source/mcu/ and use its own build.sh

mcu 引数は build.sh の通常の引数パースより前に個別に処理されます(if [ "$1" = "mcu" ]; then shift; build_mcu $@; fi)。MCU ビルドは、設定に応じて build_mcu amp や build_mcu $RK_UBOOT_RKBIN_MCU_CFG によって、U-Boot / カーネルビルド中に自動的にトリガされる場合もあります。

現在のボード設定では MCU は明示的には有効化されていません。ビルドに含まれているかどうかは ./build.sh info で確認してください。

カスタマイズ後の検証​

./build.sh info                      # Confirm that the configuration took effect
./build.sh kernel && ./build.sh rootfs && ./build.sh firmware
ls -lh output/image/ # Check that image sizes are reasonable (boot < 11M, rootfs < 3G)
sudo ./rkflash.sh all # A partition-table change requires flashing everything

デバイス上で:

# /bin/sdkinfo                       # Print Build Time / SDK Version / BoardConfig name
# cat /etc/ota_version # Should be V1.0.10 (or your updated value)
# cat /proc/cmdline # Check that the command line matches expectations
# cat /run/board_id.env # Check the detected board ID
# ls /oem/usr/share/*.dtbo # Confirm the DTBO files are present
# zcat /proc/config.gz | grep XXX # Check a kernel option (if IKCFG is enabled)

/bin/sdkinfo はパッケージング中に build.sh によって生成されます。これは SDK バージョンと BoardConfig ファイル名を報告し、デバイス上でどのファームウェアビルドが動作しているかを特定する最も手早い方法です。

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。お客様が弊社製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...