メインコンテンツまでスキップ

ネットワーク、時刻、アクセス制御

Web UI の Device Info エリアでは、展開済みの reCamera Pro がネットワーク上でどのように動作するかを決める設定(クロック、どのリモートアクセスサービスを開くか、誰がログインできるか)を扱います。初回の Wi-Fi 接続については Access the device over Wi-Fi を参照してください。このページでは、デバイスがネットワークに接続された「その後」の 長期的な設定 について説明します。

Device Info では、ハードウェア/ソフトウェアのバージョンやリソース使用状況も表示します。ページ下部の Basic information を参照し、残りの System Settings 項目については Back up and restore および Firmware update and recovery を参照してください。

時刻設定​

システム時刻は、録画スケジュール、ファイルのタイムスタンプ、ログエントリに影響します。Device Info → Time Settings で設定します。

  • 再起動のたび、またデバイスをインターネットに接続されていないネットワークへ移動した後は、必ず時計を確認してください。
  • スケジュールや録画ディレクトリの時刻がずれている場合は、まず時刻を確認してください。誤った時計設定が最も一般的な原因です。

ネットワーク設定(長期運用)​

Device Info → Network Settings では、Wi-Fi モジュールの状態、接続中のネットワーク、および詳細なネットワーク情報を確認できます(接続中のネットワークの横にある感嘆符をクリックすると、IP/MAC の詳細が表示されます)。

恒久的な設置の場合:

  • ルーター側でデバイスの MAC アドレスに固定 IP を割り当てる(DHCP 予約)か、割り当てられたアドレスを資産リストに記録しておきます。
  • Web UI や公開サービスにアクセスできるのが想定したクライアントだけになるよう、デバイスを適切なネットワークセグメント上に配置します。

接続設定:SSH、HTTP、シリアル​

Device Info → Connection Settings では、デバイスへの接続方法を制御します:

設定影響導入時のガイドライン
SSH remote connectionシステムへの SSH アクセスを有効/無効にします開発および保守用途では有効にし、シェルアクセスが不要な本番機では無効にします
HTTP settingsデバイスの HTTP サービスを設定します信頼できるネットワークへのみ公開範囲を制限します
Serial port baud rateシリアルポートのボーレートを設定します連携する外部コントローラ/MCU と一致させる必要があります
アクセス設定の変更は即時に反映されます

SSH を無効にしたり HTTP 設定を変更したりすると、現在のリモートセッションから締め出される可能性があります。接続設定を変更する間は、Web UI(または 192.168.42.1 の USB 直接接続)をフォールバック経路として確保しておいてください。

パスワード管理​

管理者パスワードは Device Info → System Settings で変更します。Web UI のログインにはユーザー名 admin を使用し、新品デバイスの初期パスワードは recamera です(初回ログイン時に新しいパスワードの設定を求められます)。

  • 展開前に必ずデフォルトパスワードを変更してください。デフォルトを知っている人なら誰でも Web UI にアクセスできてしまい、web terminal/SSH root ログイン(デフォルトでは root / recamera)はデバイスの認証情報の状態を共有しています。
  • パスワードを変更すると Web UI のログインに影響します。新しいパスワードをどこに保管したかを記録しておいてください。

基本情報​

Device Info → Basic Information では、ハードウェアおよびソフトウェアのバージョンと、システムリソースのリアルタイム使用状況が表示されます。サポートに問い合わせる際、最初に求められる情報です。

ファームウェアを更新する または サポート用にログを収集する 際には、このページに表示されるファームウェアバージョンを伝えてください。

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...