症状別トラブルシューティング
このページでは、よくある reCamera Pro の問題を目に見える症状ごとにまとめています。該当するものがない場合は、ログを収集してサポートに共有してください。
| 症状 | セクション |
|---|---|
| WebUI が繰り返し Wi-Fi エラーを表示する / プレビューできない | 1. Wi-Fi エラーとプレビュー不可 |
| FP16 モデルをアップロードすると WebUI がフリーズする | 2. FP16 モデルのアップロードで WebUI がフリーズする |
Windows から USB 経由で 192.168.42.1 にアクセスできない | 3. Windows での USB 接続失敗 |
| USB を接続した後にインターネット接続が失われる | 4. USB 接続後にホスト PC のインターネットが切れる |
| デバイスを完全にリセットしたい | 5. 工場出荷時リセット |
1. Wi-Fi エラーとプレビュー不可
症状:WebUI が繰り返し Wi-Fi 接続エラーを表示し、ライブプレビューを表示できません。
解決方法:
- デバイスに適切に電源が供給されているか確認します。不安定な電源が最も一般的な原因です。
- Type-C インターフェースから給電している場合は、アダプタが PD プロトコルをサポートしていることを確認してください。
- 安定した動作のために、工場出荷時に付属している DC 電源ケーブル(12 V、3 A)を使用してください。
- 電源を改善した後、Device Info → Network Settings で Wi-Fi 接続を確認し、プレビューを再度開く前に緑色 LED が点灯し続けていることを確認します。
2. FP16 モデルのアップロードで WebUI がフリーズする
症状:ファームウェア V1.1.1 以前では、FP16 精度のモデルをアップロードするとメインシステムプロセスがフリーズし、WebUI が応答しなくなります。
この問題は FP16(16 ビット浮動小数点)モデル量子化に該当します。古いドキュメントでは "FB16" という略語が使われている場合がありますが、どちらも同じ量子化形式を指します。
解決方法 — 利用可能な方法を使用してください:
オプション A: 工場出荷時リセット
デバイス側面のボタンを15 秒間長押しして工場出荷時設定を復元します。デバイスはクリーンな構成で再起動し、問題のモデルは削除されます。完全なリセット手順については、ファームウェアの更新と復旧を参照してください。
オプション B: SSH で設定ファイルを編集する
- USB でデバイスに接続し、SSH でログインします。
/userdata/config/rkipc.iniを開いて編集します。[rc_model.0]セクションで、modelフィールドをyolox_s.rknnに変更します。- 保存してデバイスを再起動します。
3. Windows での USB 接続失敗
症状:Type-C ケーブルを接続した後、Windows 上のブラウザで http://192.168.42.1 が開けません。
解決方法:Windows の仮想ネットワークアダプタが自動的に IP アドレスを取得できていない可能性が高いです。
- コントロール パネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター → アダプターの設定の変更 を開きます。
Remote NDIS based Internet Sharing Deviceなどの名前、または reCamera に関連する名前のアダプタを探します(ケーブルを抜き差しして、消えたり再表示されたりするアダプタを確認します — それが reCamera Pro のインターフェースです)。- 右クリックして プロパティ を選択します。
- インターネット プロトコル バージョン 4 (TCP/IPv4) をダブルクリックします。
- IP アドレスを自動的に取得する と DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する を選択します。
- OK をクリックし、再度
http://192.168.42.1を試します。
4. USB 接続後にホスト PC のインターネットが切れる
症状:reCamera を USB でコンピュータに接続した後、ホストコンピュータがインターネットに接続できなくなります。
これは、OS のルーティングテーブルで USB ネットワークアダプタが優先されるために発生します。対処方法については、ネットワーク接続トラブルシューティング図を参照してください。
5. 工場出荷時リセット
上記のいずれにも該当せず、デバイスの動作がおかしい場合は、工場出荷時設定を復元してください:
- ハードウェア:側面のボタンを約 15 秒間押し続け、プロンプト音が聞こえるまで待ちます。その後、緑色 LED が点灯し続けるまで待ちます。
- WebUI:Device Info → System Settings → Factory Reset。
保持される内容と消去される内容については、ファームウェアの更新と復旧を参照してください。
その他の問題
- RTSP、録画、ストレージの問題 → イベント録画の設定 および 録画とストレージの場所。
- モデル変換や推論の問題 → AI 推論の設定。カスタムモデルについては モデルデプロイ経路の選択 を参照してください。
- API 呼び出しの失敗 → API トラブルシューティング(B4 / T3 プレースホルダ)。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。