メインコンテンツまでスキップ

最初のタスク:検出して録画する

quick start では、ライブプレビューで AI 検出が動作していることを確認しました。このチュートリアルでは、その検出をデバイスが自律的に行う処理に変えます:ターゲットが現れたら、reCamera Pro が自動的に録画を開始し、Web UI からそのクリップを再生します。

ワークフローは次のとおりです:

  1. 準備:モデルとターゲットを選ぶ
  2. 録画フォーマットを設定する
  3. AI 推論トリガーを設定する
  4. ルールを適用して録画をトリガーする
  5. 録画を探して再生する

1. 準備:モデルとターゲットを選ぶ​

  • AI 推論が動作していることを確認します:AI Inference → Inference Configuration → Inference Enable をオンにし、検出モデルが Running Model として選択され、ステータスが Running になっていること。まだ設定していない場合は、quick start のステップ 4 に従ってください。
  • 何をトリガーにして録画するかを決めます。最も簡単な最初のタスクは、人 が画角に入ってきたときに録画することです。利用可能なカテゴリは、実行中のモデルの出力から取得されます(例:Person、Vehicle、Hardhat、Mask、Safety Vest、Machinery)。

検出パラメータ自体(カテゴリ、confidence/IOU しきい値、推論頻度)は AI Inference 設定ページ で設定します — このチュートリアルではそれらを参照するだけです。

2. 録画フォーマットを設定する​

左側のナビゲーションバーで Recording Settings を開きます。ページ上部で録画ファイル形式を選択します:

パラメータ説明
Recording Format保存ファイルの形式:MP4(動画)、JPG(画像)、RAW(元の画像データ)

このチュートリアルでは MP4 を選択します。注意:MP4 が選択されている場合、各録画の長さは固定で 1 分 です。

このページにあるすべての録画オプション — トリガー方法、スケジュール、ストレージクォータ — についての詳細は、イベント録画設定ページ に記載されています。

3. AI 推論トリガーを設定する​

トリガー方法の一覧で AI Inference Trigger を選択し、Configure をクリックします:

設定項目このチュートリアルでの設定内容
Inference Task実行中の AI 推論タスクを選択します
Confidence Range最初の録画ではデフォルトの範囲のままにします
Category FilterPerson(または検出したいカテゴリ)を選択します
Trigger Area空のままにします — 領域を描画しない場合、フレーム全体がトリガー対象になります

必要に応じて、Schedule Management を使用してルールが有効になる時間帯を制限できます(例:夜間のみ)。最初のテストでは、現在時刻を含むスケジュールのままにしておきます。

4. ルールを適用して録画をトリガーする​

  1. AI Inference Trigger の横にある Apply をクリックします。ページ上部のステータスに有効なトリガー方法が表示されます(例:Current: AI Inference Trigger)。
  2. カメラの画角内に歩いて入る(または選んだターゲットをカメラに向けて掲げる)ようにします。
  3. システムがターゲットを検出し、自動的に録画を開始します。MP4 フォーマットの場合、クリップの長さは 1 分です。

5. 録画を探して再生する​

引き続き Recording Settings 内で操作します:

  1. File Preview を開きます — 録画ファイルは日付ごとのディレクトリに一覧表示されます。
  2. 今日のファイルを開きます:Web UI 上でインライン再生されるので、何もダウンロードせずにイベントを確認できます。
  3. Storage Management を確認して、ディスク使用量とファイルの保存場所を確認します。ストレージクォータを設定し、古いファイルの上書きを有効にして、最新の録画が常に保持されるようにできます。

ストレージ動作の詳細(クォータ、ディスクフル時のポリシー、ダウンロード)については、録画の検索とストレージ を参照してください。

結果​

これでスタンドアロンの AI 録画ルールができました:コンピュータは不要で、デバイスが自律的に検出と録画を行います。典型的な次のステップは次のとおりです:

  • Trigger Area を使って、トリガーをゾーン(入口、危険区域など)に絞り込みます。
  • イベント録画設定ページ で、スケジュール、GPIO、シリアル、HTTPS、ループ、音声イベントなどのトリガーソースを切り替えたり組み合わせたりします。
  • MQTT や HTTP/UART を介して、検出結果を自分のシステムに送信します。
  • デバイスを恒久的に設置する前に、導入前チェックリスト を実行します。

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、お客様が製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...