メインコンテンツまでスキップ

reCamera Pro GPIO ピン使用ガイド

はじめに​

この記事では、reCamera Pro 上で GPIO ピンを使用する方法について説明します。ピン番号の計算式を用いて目的の GPIO ピンを特定する方法、sysfs インターフェースを介してピンをエクスポートし方向やレベルを設定する方法、そして Python スクリプトを使って GPIO 出力を制御したり入力レベルを読み取ったりする方法を学びます。

注記

reCamera Pro には外部に露出している汎用 GPIO が 2 本しかなく、その出力電圧は 12V〜21V(DC-IN 入力に依存)であり、ほとんどのデバイスには適していません。ただし、拡張インターフェース上の UART または CAN ピンを汎用 GPIO として再設定することができます。これらのピンは標準的な 3.3V レベルを出力します。

GPIO ピンの位置を特定する​

まず、以下の画像を参照して、必要な GPIO ピンの位置を確認します。

拡張インターフェース図 CAN ピン図

ピン番号の計算式​

GPIO ピン番号は、次の式を使って計算します。

GPIO bank × 32 + offset within bank

バンク内のオフセットは次のように計算されます:グループ番号 × 8 + グループ内ピン番号。

例えば、GPIO5_A2 の場合:

  • バンク番号は 5
  • バンク内オフセットは 0 × 8 + 2 = 2

したがって、ピン番号は次のようになります:

5 × 32 + 2 = 162

バンク文字と番号の対応は次のとおりです:

文字番号
A0
B1
C2
D3
......

GPIO ピンのエクスポート​

まず、デバイスのターミナルにアクセスする必要があります。次のいずれかの方法で行えます。

  1. SSH でデバイスに接続する
  2. WebUI のターミナル機能を使用する

GPIO sysfs インターフェースへ移動する​

cd /sys/class/gpio

GPIO ピンをエクスポートする​

echo 162 > export

GPIO ピンの方向を設定する​

ピンの方向は次の 2 つのモードをサポートします。

  • 出力: out
  • 入力: in(デフォルトモード)
echo out > direction

GPIO ピンのレベルを設定する​

レベルは次の 2 つの状態をサポートします。

  • High レベル: 1
  • Low レベル: 0
echo 1 > value

Python コードリファレンス​

次の Python スクリプトは、GPIO ピンを制御して High および Low レベルを出力する方法を示しています。

import os
import time

GPIO = 162 # The GPIO pin number calculated earlier

GPIO_PATH = f"/sys/class/gpio/gpio{GPIO}"

def write_file(path, value):
with open(path, "w") as f:
f.write(str(value))

# 1. Export the GPIO
if not os.path.exists(GPIO_PATH):
write_file("/sys/class/gpio/export", GPIO)
time.sleep(0.1) # Wait for export to complete

# 2. Set to output mode (use 'in' for input mode)
write_file(f"{GPIO_PATH}/direction", "out")

# 3. Set high level
write_file(f"{GPIO_PATH}/value", 1)
time.sleep(1)

# 4. Set low level
write_file(f"{GPIO_PATH}/value", 0)
time.sleep(1)

# To read the pin level, you can use the following code:
# with open(f"/sys/class/gpio/gpio{GPIO}/value", "r") as f:
# value = f.read().strip()
# print(value)

リソース​

テクニカルサポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートオプションを用意しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...