ビデオおよび ISP 開発
このページでは、製品のビデオパイプラインと ISP インターフェースに焦点を当てます。通常の C/C++ アプリケーション環境とデプロイについては、recamera_pro_toolchain のクイックスタートに従ってください。ここで参照する rockit、IQ、およびセンサー設定の詳細は、フルソースパッケージに含まれる上級トピックです。
コアコンセプト: rockit MPI パイプライン
Rockchip のビデオ処理は、モジュール、チャネル、バインディングからなる rockit(MPI, Media Process Interface)モデルを使用します。V4L2 を直接操作することは避けてください。モジュールの略語は次のとおりです。
| Module | Full Name | Purpose |
|---|---|---|
VI | Video Input | センサーから ISP を通してフレームを取得 |
VPSS | Video Process Sub System | マルチチャネルのスケーリング、クロップ、フォーマット変換 |
VENC | Video Encoder | H.264 / H.265 / JPEG / MJPEG エンコード |
VDEC | Video Decoder | デコード |
VO | Video Output | フレームをディスプレイへ送出 |
RGN | Region | OSD オーバーレイとウォーターマーク |
AI / AO | Audio In / Out | キャプチャ / 再生 |
AENC / ADEC | Audio Encoder / Decoder | オーディオのエンコード / デコード |
AVS | Around View System | マルチカメラのサラウンドビュー合成 |
IVS | Intelligent Video Surveillance | 動体検知などのインテリジェント解析 |
TDE | Two Dimensional Engine | 2D アクセラレーション |
MB | Media Buffer | メディアバッファプール管理 |
SYS | System | 初期化、バインディング、メモリ管理 |
対応するヘッダーファイルは output/out/media_out/include/ にあり、rk_mpi_<module>.h という命名規則に従います(例:rk_mpi_vi.h、rk_mpi_venc.h、rk_mpi_sys.h)。その他のヘッダーとして rk_debug.h、rk_defines.h、rk_errno.h があります。
典型的なパイプライン:
sensor → VI(dev0/pipe0/chn0) → VPSS(grp0) → VENC(chn0) → RTSP/File
↘ RGN overlay
↘ IVS intelligent analysis
モジュール同士は RK_MPI_SYS_Bind() で接続します。データはその後自動的に流れるため、自分でフレームを移動させる必要はありません。
既存サンプルの索引
media/samples/simple_test/ — 最小限の単一ファイルサンプル(推奨スタート地点)
各 .c ファイルは、完全かつ個別にビルド可能なプログラムです。ファイル名がパイプラインの内容を表します。
| File | Demonstration |
|---|---|
simple_vi_get_frame.c | VI フレームを取得する、最小の VI サンプル |
simple_vi_get_frame_rkaiq.c | フレームを取得し、rkaiq を手動で初期化 |
simple_vi_bind_venc.c | VI から VENC へ接続し、ファイルへエンコード |
simple_vi_bind_venc_jpeg.c | JPEG スナップショット取得 |
simple_vi_bind_venc_rtsp.c | VI から VENC を経由して RTSP 配信;最も一般的な出発点 |
simple_vi_bind_venc_rtsp_lowdelay.c | 低遅延 RTSP |
simple_vi_bind_venc_rtsp_eptz.c | 電子 PTZ |
simple_vi_bind_venc_svc_rtsp.c | SVC スケーラブルエンコード |
simple_vi_bind_venc_osd.c | OSD オーバーレイ |
simple_vi_bind_vpss_bind_venc.c | 複数ストリーム用に VPSS を追加 |
simple_vi_bind_vpss_bind_vo.c | 表示出力を追加 |
simple_vi_bind_ivs.c | インテリジェント解析を接続 |
simple_vi_bind_avs_bind_venc.c | サラウンドビュー合成 |
simple_vi_gdc_vo.c | 歪み補正 |
simple_vdec_bind_vo.c / simple_vdec_bind_vo_rtsp_lowdelay.c | デコードして表示 / 低遅延で再配信 |
simple_ai_bind_aenc.c / simple_adec_bind_ao.c / simple_ao_send_frame.c | オーディオのキャプチャとエンコード / デコードと再生 / フレームの直接再生 |
simple_multi_ahd_vpss_test.c | マルチチャネル AHD |
rv1126b/simple_irfpa_vi_bind_venc_rtsp.c | RV1126B 専用:赤外線焦点面アレイとストリーミング |
simple_test/ ディレクトリには、デュアルカメラ 1080p AVS キャリブレーション例として rk_2_1920x1080.json / .xml も含まれています。
media/samples/example/ — フル機能サンプル
| Subdirectory | File |
|---|---|
vi/ | sample_vi.c、sample_multi_vi.c、sample_vi_eis.c(電子式手ぶれ補正) |
venc/ | sample_vi_vpss_osd_venc.c、sample_multi_vi_avs_osd_venc.c |
vo/ | sample_vi_vo.c |
audio/ | sample_ai.c、sample_ai_aenc.c |
avs/ | sample_avs.c、sample_multi_vi_avs.c |
demo/ | sample_demo_vi_venc.c、sample_demo_dual_camera.c、sample_demo_dual_camera_wrap.c、sample_demo_multi_cam.c、sample_demo_multi_camera_eptz.c、sample_demo_eis.c、sample_demo_aiisp.c、sample_demo_dual_aiisp.c、sample_demo_vi_avs_venc.c |
test/ | ストレステスト:sample_venc_stresstest.c、sample_vpss_stresstest.c、sample_isp_stresstest.c、sample_mulit_isp_stresstest.c、sample_multi_cam_stresstest.c、sample_rgn_stresstest.c、sample_ai_aenc_adec_ao_stresstest.c、sample_avs_stresstest.c、sample_vdec_vo_stresstest.c、sample_vdec_vpss_vo_stresstest.c、sample_demo_*_stresstest.c |
安定性テストには、test/ 配下の対応するストレステストを実行してください。
project/app/ 配下のアプリケーションレベルサンプル
| Directory | Contents |
|---|---|
testdemo/low_delay_net_display | 低遅延ネットワーク表示 |
testdemo/yoloworld_demo | YOLO-World 検出デモ(3rdparty、resources、RkLunch.sh を含む) |
aov_sample/ | 低消費電力の常時オンビジョン:sample_aov_aiisp_iva_venc.c、sample_aoa_capture.c、sample_aov_audio.c、resume_suspend_test.sh |
cvr/ | 車載録画 |
ao_record_demo/ | オーディオ録音デモ;その Makefile は rockit をリンクするための有用なテンプレートです |
uvc_app_tiny/ | UVC カメラモード |
recamera_ipc/ | 完全な製品実装。詳しくは 製品サービスアーキテクチャ を参照してください。 |
サンプルのビルドと実行
サンプルは media と一緒にビルドされます(media/Makefile の all ターゲットから make -C ./samples が呼び出されます)。
./build.sh media
ls output/out/media_out/ # should contain the sample binaries
RV1126B の場合、ビルド時に自動的に -DRV1126B が追加され、simple_test/rv1103_rv1106_rv1103b_rv1126b/ および simple_test/rv1126b/ 配下のチップ固有ソースファイルが使用されます。
サンプルをデバイスにコピーして実行します。
scp output/out/media_out/bin/simple_vi_bind_venc_rtsp root@<device-ip>:/userdata/
ssh root@<device-ip>
# /userdata/simple_vi_bind_venc_rtsp --help
リソース競合に関する警告: 製品ファームウェアでは、
rkipc(recamera_ipc)がすでに動作しており、VI/VENC/ISP リソースと、ポート 5554 上の RTSP サービスを占有しています。デバイスノードがすでに使用中であるために、サンプルが失敗する場合があります。デバッグの前にアプリケーションを停止してください。# sh /oem/usr/bin/RkLunch-stop.sh
# または /etc/init.d/S21appinit stop を使用デバイスノードへアクセスするために、システムサービスを無差別に kill しないでください。 デバッグ後にはサービスを再起動してください。本番環境では、共有設定または明示的なサービス停止手順を通じてアクセスを調整します。
RTSP ストリーミングアーキテクチャ(重要)
reCamera Pro 上のストリーミングは、2 段階で行われます。
recamera_ipc(rkipc) internal RTSP service listening on 127.0.0.1:5554
↓ rtsp://127.0.0.1:5554/live/0 (main) /live/1 (sub)
go2rtc converts the stream
↓ WebRTC :8555 / RTSP :554 (optional) / HLS, etc.
External clients
設定ファイルは project/cfg/BoardConfig_Recamera2/overlay/overlay-buildroot-go2rtc/oem/usr/etc/go2rtc/go2rtc.yaml にあります。ポート 554 を外部に公開するかどうかは、/userdata/config/rkipc.ini の [video.0.rtsp]、[video.0.onvif]、[video.1.rtsp] セクション内の enable 設定で制御されます。デバイスアクセスとデバッグ を参照してください。
recamera_ipc のデフォルト設定ファイルは project/app/recamera_ipc/src/rv1126b_ipc/rkipc-3840x2160.ini です。ここには解像度、ビットレート、フレームレート、および RTSP/ONVIF 設定が含まれます。
独自のストリーミングアプリケーションを作成する場合、次の 2 つの選択肢があります。
- rockit と
librtspを使用する:simple_vi_bind_venc_rtsp.cと同様に独自の RTSP サービスを起動し(-lrtspをリンク)、ポート 5554 以外のポートを選択します。 - GStreamer を使用する: デバイスには GStreamer 1.22 が搭載されており(プラグイン一覧はハードウェア上での検証がまだ必要です)、
v4l2srcでキャプチャできます。次のプローブコマンドは動作確認済みとして記録されています。
# gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video13 num-buffers=30 \
# ! 'video/x-raw,format=NV12,width=1920,height=1080,framerate=30/1' \
# ! videoconvert ! fakesink
デバイスノード番号(/dev/video13 など)はファームウェアに依存し、バージョン間で変わる可能性があります。デバイス上で v4l2-ctl --list-devices を実行して確認してください。
ISP と rkaiq
ソースコードの位置
- エンジンソース:
media/isp/camera_engine_rkaiq/ - IQ ファイル:
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/iqfiles/isp35/(このボード構成では isp35 を使用) - FEC キャリブレーション:
media/isp/camera_engine_rkaiq/IspFec/fec_calib/ - ヘッダー(ビルド後):
output/out/media_out/include/rkaiq/。uAPI、uAPI2、algos、common、xcore、iq_parser、iq_parser_v2、smartIrなどのサブディレクトリがあります。 - ライブラリ:
-lrkaiq(あわせて-lstdc++ -lmをリンク)
新しいコードでは一貫して uAPI2(rk_aiq_user_api2_*.h)が使用されます。RV1126_RV1109 マクロを使うビルドのみ、古い uAPI を使用します。
ボード構成内の IQ ファイル
ボード構成では次のように指定されています。
export RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES="ainr/sc450ai_default_default.json ainr/sc450ai ainr/sc850sl ainr/sc850sl_default_default.json"
export RK_CAMERA_SENSOR_CAC_BIN=""
export RK_AIISP_MODEL=NONE
これは、イメージ内に SC450AI および SC850SL センサー向けの AINR(AI ノイズリダクション)IQ ファイルをパッケージします。AI-ISP モデルは無効化されています(RK_AIISP_MODEL=NONE)。
デバイス上では、パッケージされたファイルは /oem/usr/share/iqfiles/ に配置され、/etc/iqfiles はこのディレクトリへのシンボリックリンクです(build.sh 内の __PACKAGE_OEM() / __PACKAGE_ROOTFS() によって作成されます)。
IQ ファイルの置き換えやチューニング
- デバッグ中は、デバイス上のファイル
/oem/usr/share/iqfiles/<sensor>/<Module>.jsonを直接置き換えます(/oemが読み取り専用の場合は再マウントしてください)。その後rkipcを再起動して変更を反映させます。 - リリース用には、チューニング済みの JSON ファイルを
media/isp/camera_engine_rkaiq/rkaiq/iqfiles/isp35/ainr/に戻し、RK_CAMERA_SENSOR_IQFILESに列挙してから、media とファームウェアを再ビルドします。
チューニングツールと手順については、docs/zh/isp/Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf、Rockchip_Color_Optimization_Guide_ISP39_ISP33_ISP35_CN.pdf、Rockchip_Development_Guide_IRFPA_CN.pdf(赤外線)、および Rockchip_Development_Guide_FEC_CN.pdf(歪み補正キャリブレーション)を参照してください。
センサーとカーネルドライバー
カーネルフラグメント rv1126b-recamera2.config は、多くのセンサードライバーをモジュールとしてビルドします:
SC450AI SC850SL SC200AI SC3336 SC401AI SC4336 SC530AI SC635HAI SC00AI series
GC2053 GC8613 GST412C IMX415 IMX464 IMX586 IMX708 OS04A10 PS5458
TECHPOINT(AHD Decoding)
また、CONFIG_VIDEO_ROCKCHIP_FEC=y(歪み補正ハードウェア)と CONFIG_OF_OVERLAY=y(ランタイム DTBO オーバーレイ)を有効にしています。CONFIG_VIDEO_RK_IRCUT は無効です。
カメラ関連のデバイスツリー:
| ファイル | 用途 |
|---|---|
rv1126b-recamera2-v1.dts | トップレベルのエントリーポイント、model = "Rockchip RV1126B RECAMERA PRO Board" |
rv1126b-recamera2-cam-csi0.dtsi / -cam-csi1.dtsi | CSI0 / CSI1 カメラパス |
rv1126b-recamera2-ext-cam-csi1.dts | 拡張ボードカメラ(.dtbo としてコンパイル) |
rv1126b-recamera2-baseboard-0.dts / -baseboard-1.dts | ベースボードのバリアント |
rv1126b-recamera2-extboard-0.dts / -extboard-1.dts | 拡張ボードのバリアント |
rv1126b-recamera2-disp.dtsi | ディスプレイ |
RK_KERNEL_RC_DTO=y は DTBO(ランタイム Device Tree Overlay)を有効にします。ビルド出力の rv1126b-recamera2-ext-*.dtbo は、build.sh によって /oem/usr/share/ にコピーされます。起動時に、ボード識別(S00board-id)が ADC を読み取り /run/board_id.env に書き込みます。システムはこの情報を使用して、オーバーレイを動的に選択します。この仕組みにより、1 つのファームウェアイメージで複数の reCamera Pro ハードウェア構成をサポートできます。詳しくは System Customization (DTS / Kernel / Buildroot / Overlay) を参照してください。
RGA とフォーマット変換
media/rga/ は、スケーリング、NV12↔RGB 変換、回転、ブレンディングのための 2D アクセラレーションを提供します。-lrga をリンクしてください。
一般的なユースケース:VENC は NV12 を必要とし、一方 NPU モデルは RGB を必要とします。RGA を使って変換する方が、videoconvert を使うよりもはるかに高速で、CPU 使用率も低くなります。
生の NV12 バイト列を RGB/BGR モデルに直接渡さないでください。 ピクセルフォーマットを変換し、データを明示的に正規化してください。
関連ドキュメント
| ドキュメント | パス |
|---|---|
| Rockit Runtime Developer Guide | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_Rockit_Runtime_CN.pdf |
| MPI C API Guide | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_MPI_C_CN.pdf |
| VI Driver Guide | docs/zh/isp/Rockchip_Driver_Guide_VI_CN.pdf |
| Camera Driver Guide | docs/zh/isp/Rockchip_Developer_Guide_Camera_Driver_CN.pdf |
| ISP35 Development and Tuning | docs/zh/isp/Rockchip_Development_Guide_ISP35_CN.pdf、Rockchip_Tuning_Guide_ISP35_CN.pdf |
| EIS 電子式手ぶれ補正 | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_EIS_CN.pdf、Rockchip_RV1126B_Development_Guide_DIS_CN.pdf |
| AOV 低消費電力モード | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_AOV_CN.pdf |
| DVR 車載録画 | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_Linux_DVR_CN.pdf |
| VENC トラブルシューティング | docs/zh/media/Rockchip_Trouble_Shooting_Linux_VENC_CN.pdf |
| AVS キャリブレーション | docs/zh/media/Rockchip_Developer_Guide_AVS_Calib_Product_CN.pdf |
| 高速起動 | docs/zh/ipc/Rockchip_Developer_Guide_Linux_RKAI_CN.pdf(Thunder Boot) |
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、お客様が製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただける、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。