reCamera Pro で Visual Wake とオフライン音声認識システムを構築する

はじめに
このプロジェクトでは、reCamera Pro(RV1126B)向けに、自然で完全オンデバイスなインタラクションフローを実装します。カメラが顔を検出し、頭部姿勢を推定します。人が一定時間カメラを見続けた場合にのみ、アプリケーションがマイクを開き、ストリーミング音声認識を開始します。その後、連続トリガーを防ぐために短いクールダウン期間に入ります。
これは、音声アシスタント、展示会のキオスク、プライバシー重視のエッジ音声エントリポイントに適しています。ビジョン、姿勢評価、音声特徴量抽出、Zipformer 推論はすべてローカルで実行されます。Web ダッシュボードはクラウドサービス、Node.js プロセス、CDN、外部フォントを一切必要としません。
ソースコードと今後のリリースは、recamera_pro_face_stt GitHub リポジトリで入手できます。このディレクトリがプッシュされた後、リポジトリにはプロジェクト全体が含まれます。
機能とパイプライン
GStreamer camera
-> SCRFD face detection (RKNN)
-> IoU tracking + PFLD 98-point landmarks (RKNN)
-> OpenCV solvePnP head-pose estimation
-> EMA smoothing, hysteresis, and continuous-look timer
-> visual-wake event
-> bilingual streaming Zipformer STT (RKNN)
デフォルトの状態は IDLE、FACE_DETECTED、ATTENTION_PENDING、LISTENING、COOLDOWN です。視線は、絶対ヨー角が 18° 以下かつ絶対ピッチ角が 13° 以下のときに受理されます。その姿勢を 700 ms 維持すると LISTENING がトリガーされます。音声キャプチャはリスニング状態のときのみ開始されるため、アプリケーションは常時録音しません。
ハードウェア要件
- reCamera Pro(RV1126B, aarch64)1 台
- USB 仮想 Ethernet または LAN 経由でデバイスに到達できるコンピュータ
- 動作する reCamera Pro SDK
- ファームウェアの GStreamer 要素:
appsrc、videoconvert、jpegenc、rtpjpegpay - ファームウェアが提供する
ai_asrPCM オーディオデバイス
デフォルトのオーディオ入力は ai_asr です:16 kHz、S16_LE、4 チャンネル、チャンネル 0 を選択します。これにより、hw:0,0 を所有するベンダープロセスとの競合を避けられます。
プロジェクトを取得する
プロジェクトが公開されたら、開発ホスト上でクローンします:
git clone https://github.com/yyling0101-a11y/recamera_pro_face_stt.git
cd recamera_pro_face_stt
リポジトリには、ビジョンモデル、Zipformer モデル、Web ダッシュボード、クロスビルドスクリプトが含まれます。任意の RKNN Runtime バージョンを混在させないでください。このプロジェクトは RKNN 2.3.2 を使用し、rv1126b をターゲットとしています。
ビルドとデプロイ
1. reCamera Pro SDK を設定する
ビルドスクリプトは、デフォルトで /home/yylin/recamera_pro/recamera-pro-sdk にある SDK を探します。別の場所にある場合は、この変数を設定してください:
export RECAMERA_PRO_SDK=/absolute/path/to/recamera-pro-sdk
scripts/build_recamera.sh は librknnrt.so も検証します。SDK やランタイムが別の場所を使用している場合は、スクリプト内の qualified_rknnrt を、チェックサム検証ステップを維持したまま、検証済みの RKNN 2.3.2 ランタイムに更新してください。
2. クロスコンパイル
プロジェクトルートから、次を実行します:
bash scripts/build_recamera.sh
このスクリプトは SDK を検証し、そのビルド環境を読み込み、build-recamera/deploy/ を作成します:
deploy/
├── visual_wake_app
├── models/
│ ├── scrfd_500m_640_fp16.rknn
│ ├── pfld_98_112_fp16.rknn
│ └── stt/ # encoder, decoder, joiner, and vocabulary
└── web/dashboard.html
3. デプロイメントバンドルをデバイスにコピーする
デプロイメントディレクトリの中身を、reCamera Pro 上の 1 つのディレクトリにコピーします。デバイスが 192.168.42.1 の場合:
scp -r build-recamera/deploy/* root@192.168.42.1:/userdata/visual-wake/
ssh root@192.168.42.1
cd /userdata/visual-wake
chmod +x visual_wake_app
models/ と web/ ディレクトリは、示されている相対パスのまま維持してください。アプリケーションは、これらのデフォルト相対パスを使ってアセットを読み込みます。
アプリケーションを実行する
デプロイメントディレクトリからアプリケーションを実行します:
./visual_wake_app
通常動作中、実行可能なイベントはターミナルに表示されます:
VISUAL_WAKE track=1
STT_RESULT 打开灯
起動オプション
デバイス上の実行ファイルがサポートするすべてのオプションを確認するには、次のコマンドを使用します:
./visual_wake_app --help
オプションは組み合わせて使用できます。たとえば、次のコマンドはビジュアルパイプラインのみを検証し、ネットワークサービスを無効にします:
./visual_wake_app --no-stt --no-rtsp --no-web --debug
カメラと Visual Wake
| オプション | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
--detector FILE | models/scrfd_500m_640_fp16.rknn | SCRFD 顔検出 RKNN モデルへのパス。 |
--landmark FILE | models/pfld_98_112_fp16.rknn | PFLD 98 ランドマーク RKNN モデルへのパス。 |
--camera DEVICE | /dev/video13 | GStreamer が読み取るカメラデバイス。 |
--width N | 1920 | 要求するカメラキャプチャ幅。 |
--height N | 1080 | 要求するカメラキャプチャ高さ。 |
--fps N | 30 | 要求するカメラフレームレート。処理レートは推論時間に依存します。 |
--attention-dropout-ms N | 250 | アテンション開始後の、一時的な無効姿勢に対する猶予時間(ミリ秒)。0 を設定すると無効化されます。 |
--no-stt | STT 有効 | 音声認識を開始しません。Visual Wake のステートマシンのみをテストします。 |
音声認識とエンドポイント検出
| オプション | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
--stt-encoder FILE | models/stt/encoder-epoch-99-avg-1-rv1126b.rknn | Zipformer エンコーダーモデルのパス。 |
--stt-decoder FILE | models/stt/decoder-epoch-99-avg-1-rv1126b.rknn | Zipformer デコーダーモデルのパス。 |
--stt-joiner FILE | models/stt/joiner-epoch-99-avg-1-rv1126b.rknn | Zipformer ジョイナーモデルのパス。 |
--stt-vocab FILE | models/stt/vocab.txt | 語彙ファイルのパス。選択したモデルセットと一致している必要があります。 |
--audio-device NAME | ai_asr | ALSA/arecord のオーディオデバイス名。 |
--audio-channels N | 4 | 入力 PCM の総チャンネル数。 |
--audio-channel N | 0 | 使用するチャンネル。-1 を設定すると、すべてのチャンネルを平均します。 |
--stt-chunk-ms N | 160 | STT に渡す各オーディオチャンクの長さ(ミリ秒)。 |
--speech-rms-threshold F | 0.006 | 音声開始を検出する RMS しきい値。騒がしい部屋では値を上げてください。 |
--stt-min-speech-ms N | 160 | 1 回の認識セッションで受理される最小音声長(ミリ秒)。 |
--stt-end-silence-ms N | 2500 | 音声開始後、認識を終了させる無音時間(ミリ秒)。 |
--stt-start-timeout-ms N | 4000 | Visual Wake 後に音声が開始しない場合のタイムアウト(ミリ秒)。 |
--stt-max-ms N | 30000 | 1 回のリスニング/認識セッションの最大継続時間(ミリ秒)。 |
RTSP、Web、ターミナル表示
| オプション | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
--no-rtsp | RTSP 有効 | 顔ボックス、ランドマーク、姿勢を注釈した RTSP ストリームを無効にします。 |
--rtsp-port PORT | 8554 | RTSP サーバーポート。 |
--rtsp-mount PATH | /visual-wake | RTSP マウントパス。たとえば /demo の場合、rtsp://DEVICE_IP:8554/demo になります。 |
--rtsp-width N | 960 | RTSP 出力幅。 |
--rtsp-height N | 540 | RTSP 出力高さ。 |
--rtsp-fps N | 15 | 宣言上の RTSP 出力フレームレート。実際のレートは推論スループットに依存します。 |
--no-web | Web サービス有効 | HTTP および WebSocket ダッシュボードを無効にします。 |
--web-port PORT | 8080 | Web ダッシュボードとヘルスエンドポイントのポート。 |
--web-page PATH | web/dashboard.html | カスタムダッシュボードページへのパス。 |
--dashboard | Off | ローカルの対話型ターミナルにダッシュボードを表示します。--debug と同時には使用できません。 |
--debug | Off | 起動、フレームごとの姿勢、オーディオレベル、RTSP、テンソル演算、STT パフォーマンスのログを出力します。--dashboard と同時には使用できません。 |
システムを監視する 2 つの方法
ターミナルダッシュボード
対話型ターミナルで --dashboard を使用します:
./visual_wake_app --dashboard
ターミナルは少なくとも 80×18 文字である必要があります。左ペインには STT ステータス、途中結果テキスト、最終結果が表示され、右ペインには顔数、カメラ正対ステータス、姿勢角度、RTSP クライアントステータス、ビジョンレイテンシが表示されます。Ctrl-C を押すと通常のターミナルに戻ります。--dashboard は --debug と同時には使用できません。

Web ダッシュボード
デフォルトでは、アプリケーションはすべてのネットワークインターフェース上で HTTP/WebSocket サービスを開始します。コンピュータまたはスマートフォンから次のアドレスを開きます:
http://DEVICE_IP:8080/
USB 仮想ネットワーク接続の場合の例:
http://192.168.42.1:8080/
ページは自動的に ws://DEVICE_IP:8080/ws に接続し、中断後も再接続します。途中結果と最終結果のトランスクリプト、ビジュアル状態、顔数、ヨー/ピッチ/ロール、RTSP ステータス、レイテンシチャートを表示します。ヘルスエンドポイントは http://DEVICE_IP:8080/health です。別のポートを使用するには --web-port 8081 を、カスタムページを使用するには --web-page PATH を指定します。

注釈付きビデオストリームを表示する
アプリケーションはデフォルトで RTSP サーバーを起動します:
rtsp://DEVICE_IP:8554/visual-wake
ホストコンピュータでは、次を使用します:
ffplay -rtsp_transport tcp rtsp://192.168.42.1:8554/visual-wake
オーバーレイには、顔ボックス、98 個すべてのランドマーク、生のヨー/ピッチ、facing=YES/NO、現在の状態が表示されます。緑は姿勢がエントリしきい値内であること、オレンジは有効だがしきい値外であること、赤は姿勢が無効であることを意味します。
チューニング
カメラの設置位置、レンズ特性、室内ノイズは体験に影響します。次の順序でチューニングしてください:
- カメラに正対しながら
--debugを使用してヨー/ピッチを観察し、エントリしきい値を調整します。 - 一時的な遮蔽に対して
--attention-dropout-msを調整します。猶予期間を無効にするには0を使用します。 - 対象環境でオーディオ RMS を観察し、
--speech-rms-thresholdを調整します。 --stt-end-silence-ms、--stt-start-timeout-ms、--stt-max-msを使用して、応答性と長いコマンドとのバランスを取ります。
コントローラはEMAスムージングと入退場ヒステリシスを使用します。単一の無効なポーズではリスニングは開始されず、アクティブなアテンションタイマーも即座にはクリアされませんが、フェイストラッキングをロストすると状態は即座にリセットされます。
トラブルシューティング
| 問題 | 想定される原因 | 解決策 |
|---|---|---|
| ビルドで OpenCV または RKNN が見つからない | SDK 環境が不足しているか、ランタイムが非互換 | RECAMERA_PRO_SDK を確認し、SDK の env.sh を読み込み、RKNN 2.3.2 を使用します。 |
| モデルファイルが見つからない | デプロイ時のレイアウトが保持されていない | 実行ディレクトリに models/ と web/dashboard.html が存在することを確認します。 |
| ビジュアルウェイクが一度もトリガーされない | カメラの誤り、しきい値が厳しすぎる、小さい顔 | --debug と RTSP オーバーレイを使用して /dev/video13、ランドマーク、およびヨー/ピッチを確認します。 |
| STT がオーディオエラーを報告する | ai_asr が利用できない、またはそのフォーマットが異なる | デバイス上で arecord -D ai_asr -f S16_LE -r 16000 -c 4 -d 5 /tmp/test.wav をテストします。 |
| Web ページにアクセスできない | ポートに到達できない、または Web 配信が無効化されている | --no-web を使用せず、http://DEVICE_IP:8080/health をテストします。 |
| RTSP を再生できない | ネットワーク、ポート、または GStreamer プラグインの問題 | TCP 再生を使用し、必要なファームウェアの GStreamer 要素を確認します。 |
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなレベルのサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。