reCamera 上でのリアルタイム QR コード認識
はじめに
このサンプルでは、reCamera を使用してリアルタイム QR コード認識システムを構築する方法を説明します。システムはカメラでリアルタイムにビデオフレームを取得し、Quirc ライブラリを使用して QR コードをデコードし、ビデオフレームと認識結果を RTSP および HTTP プロトコル経由で PC に送信して表示します。
主な特長:
- リアルタイムのカメラキャプチャと QR コード認識
- ビデオストリームモードと単一画像モードをサポート
- JPEG フレーム + 認識結果を RTSP 経由で PC に送信
- PC 側の Python スクリプトでリアルタイム映像と結果を表示

動作原理
ビデオストリーム + QR コード検出結果分離モード
このサンプルでは、「リアルタイムビデオ伝送」と「非同期 QR コード検出結果の問い合わせ」を分離したアーキテクチャを採用しています。reCamera 側はカメラ画像のキャプチャ、RTSP ビデオストリームの配信、およびデバイス内での独立した QR コード検出スレッドの実行を担当します。PC 側は RTSP を介してリアルタイムビデオを取得すると同時に、HTTP インターフェースを通じて最新の QR コード検出結果にアクセスします。
リアルタイム認識の処理フローは次のとおりです:
- カメラキャプチャ: reCamera は SG2002 ビデオインターフェースを介してカメラ画像を取得し、同時に 2 つのビデオチャネルを構成します。
- RTSP ビデオストリーミング: 一方のビデオチャネルは H.264 にエンコードされ、同一セグメント内のデバイスに RTSP 経由でリアルタイム配信されます。PC は RTSP アドレスを使用してリアルタイムビデオストリームを直接プルして表示できます。
- QR コード検出用フレーム取得: もう一方のビデオチャネルは、QR コード検出用に低解像度の NV21 画像フレームを出力します。プログラムは NV21 の Y プレーンのみを QR コード検出器へのグレースケール画像入力として使用し、追加の RGB 変換によるオーバーヘッドを回避します。
- 最新フレームキューキャッシュ: QR コード検出スレッドはビデオキャプチャコールバックから分離されています。キャプチャコールバックは直接 QR コード検出を行わず、最新のグレースケールフレームを長さ 1 のキューに格納します。検出スレッドの処理速度が遅い場合、新しいフレームが古いフレームを上書きし、常に最新フレームのみがキューに保持されるようにして、検出タスクの滞留による遅延増加を防ぎます。
- 非同期 QR コード検出: QR コード検出スレッドは最新フレームキューから画像を取得し、quirc QR コード認識ライブラリを使用して検出とデコードを行います。検出処理は独立したスレッドで実行されるため、RTSP ビデオストリーミングをブロックしません。
- 結果キャッシュ: 各検出後、プログラムは最新の QR コード検出結果を更新します。これには、QR コードが検出されたかどうか、QR コードの内容、検出時間、frame_id、PTS、キャプチャ時刻、検出完了時刻、および QR コードのバウンディングボックス座標が含まれます。
- HTTP 結果クエリ: 同一ネットワークセグメント上のデバイスは、
/api/qr/latestを GET することで最新の QR コード検出結果を取得できます。このインターフェースは直近の検出結果のみを返し、ビデオストリームをブロックしたり、過去の検出キューを能動的に送信したりすることはありません。 - PC 側表示: Windows クライアントは左側に RTSP 経由のリアルタイムビデオストリームを表示し、右側では HTTP 経由で
/api/qr/latestを定期的にポーリングして、最新の QR コード検出結果と検出時間を表示します。返された結果に QR コードのバウンディングボックス座標が含まれている場合、クライアントは検出ボックスをスケーリングして RTSP ビデオストリーム上にオーバーレイ表示します。
データリンクは次のとおりです:
reCamera
├── RTSP Video Stream
│ └── Address:
│ rtsp://<device-ip>:8554/live0
│
└── QR Code Detection Result HTTP API
└── Address:
http://<device-ip>:8080/api/qr/latest
この設計により、高いリアルタイム性が求められるビデオ伝送と、比較的時間のかかる QR コード検出が分離されます。RTSP ビデオストリームは連続した出力を維持でき、QR コード検出スレッドは最新フレームのみを処理します。たとえ QR コード検出に時間がかかったとしても、ビデオのカクつきや検出キューの滞留を引き起こすことはありません。
デモのセットアップ
このデモをセットアップするには、次のものが必要です:
- PC 上で C++ プログラムをクロスコンパイルします。
- コンパイルされた実行ファイルを ReCamera 上で実行します。
- PC 上で Python 受信スクリプトを実行します。
1. C++ プログラムをコンパイルする
このソリューションをビルドする前に、recamera 環境を構成する必要があります。対応する事前コンパイル済みライブラリを次から直接ダウンロードできます:
https://codeload.github.com/Seeed-Studio/sscma-example-sg200x/tar.gz/refs/tags/0.2.4
解凍して環境変数を設定します:
export SG200X_SDK_PATH=<PATH_TO_RECAMERA-OS>/output/sg2002_recamera_emmc/
export PATH=<PATH_TO_RECAMERA-OS>/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH
QR コード認識リポジトリをクローンし、対応するソリューションディレクトリに移動してコンパイルします。PC のターミナルで次のコマンドを順に実行してください。
git clone https://github.com/yyling0101-a11y/qrcode_rec.git
cd /qrcode_rec/
クローン後のリポジトリディレクトリ構成は次のようになります:
(base) yylin@LAPTOP-TI348HL9:~/qrcode_rec$ tree -L 2 -I "build"
.
├── CMakeLists.txt
├── main
│ ├── CMakeLists.txt
│ ├── frame_sei.cpp
│ ├── frame_sei.hpp
│ ├── frame_sync.cpp
│ ├── frame_sync.hpp
│ ├── http_server.cpp
│ ├── http_server.hpp
│ ├── latest_frame_queue.hpp
│ ├── main.cpp
│ ├── placeholder
│ ├── qr_detector.cpp
│ ├── qr_detector.hpp
│ ├── qr_result_store.cpp
│ ├── qr_result_store.hpp
│ ├── qr_worker.cpp
│ ├── qr_worker.hpp
│ ├── rtsp_demo.cpp
│ ├── rtsp_demo.h
│ └── third_party
└── recamera_qr_win_client
├── README.md
├── recamera_qr_viewer.py
└── requirements.txt
main ディレクトリには recamera 上で実行するソースコードが含まれ、recamera_qr_win_client には x86 デバイス上で実行する可視化結果用のソースコードが含まれています。コンパイル前に、main ディレクトリ内の CMakeLists.txt ファイルで指定されているディレクトリを、前のステップでダウンロードして解凍した事前コンパイル済みパッケージのディレクトリを指すように変更する必要があります。
コンパイルを開始します:
mkdir build && cd build
cmake ..
make
コンパイルが成功すると、実行ファイルは build/qrcode_rec に生成されます。scp コマンドを使用して、これを ReCamera 上の /home/recamera/ ディレクトリにアップロードします:
sudo scp qrcode_rec recamera@192.168.42.1:/home/recamera/ # Replace 192.168.4.53 with your reCamera's IP address
プロンプトが表示されたら、対応するプラットフォームのパスワードを入力して、qrcode_rec の転送を完了します。

2. ReCamera を構成する
C++ プログラムを実行する前に、デフォルトの Node-RED サービスを停止する必要があります。これらはカメラリソースを占有するためです。SSH 経由で次のコマンドを実行してください:
sudo mv /etc/init.d/S03node-red /etc/init.d/disable/
sudo mv /etc/init.d/S91sscma-node /etc/init.d/disable/
sudo mv /etc/init.d/S93sscma-supervisor /etc/init.d/disable/
3. ReCamera 上で実行ファイルを実行する
次に、以下のコマンドを実行して実行権限を付与します:
chmod +x qrcode_udp
実行コマンド例
reCamera のターミナルで次のコマンドを直接実行してプログラムを起動できます。
sudo ./qrcode_rec
正常に起動すると、ログは次のようになります:
[recamera@reCamera]~$ sudo ./qrcode_rec
Password:
prio:0
rtsp://192.168.4.5:8554/live0
[rtsp] session name=live0 channel=2 codec=1 result=0 session=0x3fe0c53210
ISP Vipipe(0) Allocate pa(0x8cf31000) va(0x0x3fe072f000) size(311584)
awbInit ver 6.9@2021500
0 R:1400 B:3100 CT:2850
1 R:1500 B:2500 CT:3900
2 R:2300 B:1600 CT:6500
Golden 1024 1024 1024
WB Quadratic:0
isWdr:0
ViPipe:0,===OV5647 1080P 30fps 10bit LINE Init OK!
********************************************************************************
cvi_bin_isp message
gerritId: NULL commitId: 6dbbbb8
md5: 8d8b7036404e92754f3fbabc9525a173
sensorNum 1
sensorName0 22087
PQBIN message
gerritId: NULL commitId: 6dbbbb8
md5: 8d8b7036404e92754f3fbabc9525a173
sensorNum 1
sensorName0 22087
author: hongtai.liu desc: Seeed OV5647
createTime: 2025-08-14 14:37:24version: V1.1
tool Version: v3.0.8.6 mode: M
********************************************************************************
20260708 03:45:31.704 2248 E isp AF_SetAttr:558 pstFocusMpiAttr is NULL
reCamera QR scanner is running
RTSP : rtsp://192.168.4.5:8554/onvif
QR latest : http://192.168.4.5:8080/api/qr/latest
Health : http://192.168.4.5:8080/api/health
[http] listening on 0.0.0.0:8080
0 R:1008 B:2206 CT:2777
1 R:1313 B:1866 CT:3894
2 R:1609 B:1206 CT:7164
Golden 1313 1024 1866
wdrLEOnly:1
4. PC 上で Python 受信プログラムを実行する
PC 上では、可視化ツール用の対応する環境依存パッケージをインストールする必要があります。
cd qrcode_rec/recamera_qr_win_client
pip install -r ./requirements.txt
その後、次のコマンドで Python プログラムを直接実行します。対応する IP アドレスを、あなたの reCamera の IP アドレスに変更する必要があります。
# in powershell
python recamera_qr_pyqt_viewer.py --rtsp rtsp://192.168.4.5:8554/live0 --qr-url http://192.168.4.5:8080/api/qr/latest
# in linux
python3 recamera_qr_pyqt_viewer.py --rtsp rtsp://192.168.4.5:8554/live0 --qr-url http://192.168.4.5:8080/api/qr/latest
Python 受信プログラムのパラメータ
| Parameter | 説明 | デフォルト |
|---|---|---|
--rtsp | RTSP アドレス | 192.168.4.5 |
--qr-url | 認識結果を取得する URL | http://192.168.4.5:8080/api/qr/latest |
Python レシーバーウィンドウ内
PC にはリアルタイムのビデオウィンドウが表示され、次の内容が含まれます:
- JPEG ビデオストリーム
- 認識結果
- HTTP によって返される生の JSON

技術サポートと製品ディスカッション
当社の製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、お客様の体験ができるだけスムーズになるよう、さまざまな形態のサポートを提供することに尽力しています。お客様それぞれの好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。