メインコンテンツまでスキップ

reCamera ソフトウェア開発ドキュメント

reCameraは起動後すぐに使用できるデバイスです。ファームウェアOTAアップデートをサポートする安定したreCamera OSが搭載されています。さらに、より簡単な展開体験のために、Node-REDとSensecraft AIプラットフォームがデバイスに統合されています。この統合により、初心者の開発者にはNode-REDノードベースのモジュラープログラミング体験を提供します。上級開発者には、詳細なLinuxベースの開発とPythonも利用可能です。JavaScript、C/C++、Python、Linux OS、buildrootに精通した開発者、そしてギーク、学生、初心者の皆様に、さらなる開発とアプリケーションの探求に参加していただくことを心より歓迎いたします。