メインコンテンツまでスキップ

reCamera を用いた UDP 顔解析

はじめに​

このデモでは、reCamera を使用してリアルタイムの顔解析システムを構築する方法を説明します。このシステムは次の処理を行います:

  • 顔検出:YOLO 顔検出モデルを使用
  • 属性解析:FairFace モデルを用いた年齢・性別・人種の推定
  • 感情認識:7 クラスの感情検出
  • UDP ストリーミング:検出メタデータ付き JPEG フレームを UDP 経由で PC に送信

C++ アプリケーションは reCamera 上で動作し、ビデオフレームと検出結果(バウンディングボックス、属性)を UDP を通じて送信します。PC 上で動作する Python 受信スクリプトが、注釈付きビデオストリームをリアルタイムに表示します。

主な特長:

  • 信頼度しきい値を制御可能なリアルタイム顔検出
  • 顔ごとの複数属性解析(性別、年齢、人種、感情)
  • JPEG 圧縮を用いた効率的な UDP ストリーミング
  • CPU/TPU 負荷を下げるためのフレームスキップ推論
  • 詳細なパフォーマンス統計

デモのセットアップ​

このデモをセットアップするには、次の作業が必要です:

  1. PC 上で C++ プログラムをクロスコンパイルする
  2. コンパイル済み実行ファイルを ReCamera 上で実行する
  3. PC 上で Python 受信スクリプトを実行する

1. C++ プログラムをコンパイルする​

注記

このソリューションをビルドする前に、メインプロジェクトのドキュメントに従って ReCamera-OS 環境をセットアップしていることを確認してください。

cmake を実行する前に、ReCamera-OS ビルド環境用に次の環境変数を設定します:

export PATH='current compile chain path'/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH

まず、必要なモデルを用意します:

  • yolo_face.cvimodel - YOLO 顔検出モデル
  • age_gender_race.cvimodel - 年齢/性別/人種向け FairFace モデル
  • emotion.cvimodel - 感情認識モデル

これら 3 つのモデルファイルは、sscma-example-sg200x v1.0.1 リリースからダウンロードするか、自分でモデルを学習してから量子化/変換して .cvimodel 形式にすることもできます。

ソリューションディレクトリに移動してコンパイルします:

git clone https://github.com/RobotXTeam/sscma-example-sg200x.git
cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/face_udp
export SG200X_SDK_PATH='current clone path'/sg2002_recamera_emmc
rm -rf build && mkdir build && cd build
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DCMAKE_CXX_FLAGS="-std=c++17" ..
make -j$(nproc)

コンパイルされた実行ファイルは build/face_udp に生成されます。

注記

リポジトリには、ソリューションフォルダ内にあらかじめコンパイル済みのモデルが含まれています:

  • yolo-face_mixfp16.cvimodel
  • age_gender_race_bf16.cvimodel
  • emotion_bf16.cvimodel

2. ReCamera を設定する​

警告

C++ プログラムを実行する前に、デフォルトの Node-RED サービスを停止する必要があります。これらはカメラリソースを占有しているためです。SSH 経由で次のコマンドを実行してください:

sudo mv /etc/init.d/S03node-red /etc/init.d/disable/
sudo mv /etc/init.d/S91sscma-node /etc/init.d/disable/
sudo mv /etc/init.d/S93sscma-supervisor /etc/init.d/disable/

3. ReCamera 上で実行ファイルを動かす​

コンパイル済み実行ファイルとモデルを ReCamera 上の /home/recamera/ にアップロードし、次を実行します:

chmod +x face_udp
./face_udp <yolo_face.cvimodel> <age_gender_race.cvimodel> <emotion.cvimodel> [single|multi] [threshold] [skip] [udp_ip] [udp_port] [log_every_n_infer]

パラメータ​

Parameter説明デフォルト
yolo_face.cvimodelYOLO 顔検出モデル(必須)-
age_gender_race.cvimodelFairFace モデル(必須)-
emotion.cvimodel感情モデル(必須)-
single|multiYOLO ヘッドタイプmulti
threshold検出しきい値0.5(multi)/ 0.7(single)
skipN フレームごとに推論3(multi)/ 1(single)
udp_ipUDP 用 PC の IP アドレス-
udp_portUDP ポート番号-
log_every_n_inferN 回ごとにログを出力20

コマンド例​

基本的な使い方(UDP ストリーミングなし):

./face_udp yolo-face_mixfp16.cvimodel age_gender_race_bf16.cvimodel emotion_bf16.cvimodel

UDP ストリーミングあり:

./face_udp yolo-face_mixfp16.cvimodel age_gender_race_bf16.cvimodel emotion_bfpf16.cvimodel multi 0.5 3 192.168.31.100 5001
注記

192.168.31.100 は、ReCamera と同じネットワーク上にある PC の実際の IP アドレスに置き換えてください。

4. PC 上で Python 受信プログラムを実行する​

PC 上で、必要なライブラリを含む Python がインストールされていることを確認します:

pip install opencv-python numpy

ソリューションディレクトリに移動して次を実行します:

cd sscma-example-sg200x/solutions/sesg-project/face_udp
python3 udp_receiver.py

期待される出力​

ReCamera のターミナル上​

プログラムは 2 秒ごとにリアルタイムのパフォーマンス統計を表示します:

========== Performance Stats (Last 2 Seconds) ==========
Video FPS: 30.2 | UDP FPS: 9.8
Frames: 300 | Inferences: 100

Average YOLO Timing:
Preprocess: 0.9 ms
Inference: 35.5 ms
Postprocess: 32.3 ms
Total: 68.7 ms

Average Attribute/Emotion Overhead:
mmap: 1.2 ms
AGR: 45.3 ms/frame | 45.3 ms/face
EMO: 12.1 ms/frame | 12.1 ms/face

UDP Send:
avg_send: 2.1 ms | throughput: 850.5 kbps
======================================

Python 受信ウィンドウ上​

PC には次の内容を表示するウィンドウが表示されます:

  • JPEG フレームによるライブビデオストリーム
  • 顔のバウンディングボックス(緑色の矩形)
  • 左上隅の属性ラベル:
    • 性別(Male/Female)
    • 年齢範囲
    • 人種分類
    • 感情(angry/disgust/fear/happy/sad/surprise/neutral)

トラブルシューティング​

カメラアクセスエラー​

"No camera" エラーが表示される場合:

  • Node-RED サービスが停止していることを確認する(上記ステップ 2 を参照)
  • カメラ接続を確認する

UDP 接続失敗​

PC がデータを受信しない場合:

  • PC と ReCamera が同じネットワーク上にあることを確認する
  • PC のファイアウォール設定を確認する
  • UDP ポート 5001 がブロックされていないことを確認する
  • デバイス間で ping を使ってテストする

モデル読み込みエラー​

モデルの読み込みに失敗する場合:

  • モデルファイルが /home/recamera/ にアップロードされていることを確認する
  • ls -la でファイルパーミッションを確認する
  • 十分なストレージ容量があることを確認する

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...