メインコンテンツまでスキップ

reComputer AI Industrial R2000 Flash OS

reComputer AI Industrial R2000シリーズは、Raspberry Pi CM5とHailo-8 AIアクセラレータを搭載し、リアルタイムマルチチャンネル映像処理のために26 TOPSを提供するコンパクトなエッジAIシステムです。クアッドコアCortex-A76 CPU、最大16GB RAM、64GB eMMC、多様なインターフェースを備え、産業用AIアプリケーションへのシームレスな統合を保証します。

ハードウェア要件

以下のハードウェアを準備する必要があります

  • reComputer AI Industrial R2000 x 1
  • ホストコンピュータ(Windows/Mac/Linux)x 1
  • イーサネットケーブル x 1
  • 電源アダプタ(12V-24V)BYO
  • USB Type-Cケーブル x 1

ソフトウェア要件

Flash OS

Windowsホストコンピュータの場合

  • ステップ 1. こちらからRaspberry Pi Imagerソフトウェアをダウンロードします

  • ステップ 2. Raspberry Pi Imagerソフトウェアを開きます

pir

  • ステップ 3. キーボードでCTRL + SHIFT + Xを押してAdvanced optionsウィンドウを開きます

pir

  • ステップ 4. CHOOSE OSをクリックして、お好みのOSを選択します

pir

注意: Other general purpose OSに移動することで、64-bit Ubuntuなどの他のOSを選択することもできます

または、このリンクを使用してイメージファイルをダウンロードできます:

Ubuntun for raspberry-pi

  • ステップ 5. CHOOSE STORAGEをクリックします

  • ステップ 6. 最後に、WRITEをクリックします

pir

フラッシュプロセスが完了するまで数分お待ちください。

MACホストコンピュータの場合

注意

以下の手順を進める前にhomebrewをインストールする必要があります。 ターミナルを開いてbrew -Vと入力し、正しいhomebrew環境がセットアップされているかを確認してください。インストールされているhomebrew環境のバージョンが表示されるはずです。

  • ステップ 1. このリンクにアクセスしてRaspberry Pi Imagerアプリケーションをダウンロードしてインストールします

  • ステップ 2. Raspberry Pi Imagerアプリケーションを開きます

pir

  • ステップ 3. キーボードでCTRL + SHIFT + Xを押してAdvanced optionsウィンドウを開きます

pir

ここでホスト名の設定、SSHの有効化、パスワードの設定、wifiの設定、ローカル設定などを行うことができます

  • ステップ 4. CHOOSE OSをクリックして、お好みのOSを選択します

pir

注意: Other general purpose OSに移動することで、64-bit Ubuntuなどの他のOSを選択することもできます

または、このリンクを使用してイメージファイルをダウンロードできます:

Ubuntun for raspberry-pi

  • ステップ 5. CHOOSE STORAGEをクリックします

  • ステップ 6. 最後に、WRITEをクリックします

pir

Linuxホストコンピュータの場合

  • ステップ 1. snapをダウンロードします
sudo apt install snap
  • ステップ 2. rpi-imager をダウンロードします
snap install rpi-imager
  • ステップ 3. Raspberry Pi Imager ソフトウェアを開く
rpi-imager

結果は以下のように表示されます:

pir

  • ステップ 4. キーボードで CTRL + SHIFT + X を押して 詳細オプション ウィンドウを開きます

pir

ここで ホスト名の設定、SSH の有効化、パスワードの設定、wifi の設定、ローカル設定の設定 などを行うことができます

  • ステップ 5. CHOOSE OS をクリックして、お好みの OS を選択します

注意: Other general purpose OS に移動することで、64-bit Ubuntu などの他の OS を選択することができます

または、このリンクを使用してイメージファイルをダウンロードできます:

Ubuntun for raspberry-pi

  • ステップ 6. CHOOSE STORAGE をクリックして、接続された eMMC ドライブを選択します

  • ステップ 7. 最後に、NEXTYES をクリックします

pir

フラッシュプロセスが完了するまで数分お待ちください。 結果は以下のように表示されます:

pir

NVME からの起動

EEPROM の更新

この方法は SSD を持っており、emmc でデバイスを正常に起動できている場合に機能します。システムが最新の Raspberry Pi システム(Bookworm 以降)であり、RPi 5 ファームウェアが 2023-12-06(12月6日)以降に更新されていることを確認してください。そうでなければ NVME 関連の設定を認識しない可能性があります。

ステップ 1:Raspberry Pi システムが最新(Bookworm 以降)であることを確認し、以下のコマンドを入力して RPi 5 ファームウェアを更新します:

  sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo rpi-eeprom-update # If it is not post-December 2023 type the following into a terminal to start the configuration tool
sudo raspi-config

Advanced Optionsまで下にスクロールしてEnterを押します:

pir

Bootloader Versionまで下にスクロールしてEnterを押します:

pir

最後にLatestを選択してEnterを押します:

pir

ここではNoを選択します - latestブートローダーが必要です。

pir

Finishを選択してツールを終了します:

pir

再起動を求められた場合は、Yesを選択します。

pir

ステップ2:メイン画面でApplications =>Accessories =>SD Card Copierをクリックし、SD Card Copierプログラムを実行して、下図のようにOSをNVMe SSDにコピーします。

pir

Raspberry PiをNVMe SSDから起動するように設定する

SDカードスロットに簡単にアクセスできる場合は、Piの電源を切り、SDカードを取り出すことができます。(すべてが期待通りに動作している場合)次回起動時にNVMeドライブから自動的に起動するはずです。ただし、SDカードをそのままにしてNVMeから起動したい場合は、起動順序を変更する必要があります。

ステップ1:次のコマンドを入力します:

  sudo raspi-config

Advanced Options まで下にスクロールして Enter を押します:

pir

ステップ 2Boot Order まで下にスクロールして Enter を押します:

pir

ステップ 3NVMe/USB Boot を選択して Enter を押します:

pir

設定が確認されます。Enter を押します:

pir

ステップ 4Back を選択するか Esc キーを押して最初の画面に戻ります。その後、右カーソルキーを使用して Finish に移動します。

pir

今すぐ再起動するかどうか尋ねられます。Yes をクリックします:

pir

NVME に ubuntu をフラッシュする

最初:SD カードで EEPROM を更新する

このリンクを参照してください。

NVMe ブート順序を最高優先度に設定するには、以下のコマンドを使用します:

sudo rpi-eeprom-config --edit

そして、以下のようにrpi-eeprom-configを変更します:

BOOT_UART=1
BOOT_ORDER=0xf461
NET_INSTALL_AT_POWER_ON=1
PCIE_PROBE=1

Ctrl+X を使用して y を入力し、結果を保存します。結果は以下の通りです:

pir

第二段階:NVMe に Ubuntu を書き込む

Raspberry Pi Imager を開きます:

pir

Ubuntu OS を選択します:

pir

最後に、Next をクリックして書き込みプロセスが完了するまで待ちます。

第三段階:OS ファイルを置き換える

このリンクから pcie-fix.dtbo をインストールします

pcie-fix.dtbo を以下のように /overlays ファイルにコピーします:

pir

config.txt を修正し、以下のようにファイルの最後に dtoverlay=pcie-fix を追加します:

pir

そして Ctrl+X を使用して y を入力し、このファイルを保存します。

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...