メインコンテンツまでスキップ

reComputer AI R2140用balenaOSの構築

balenaは、開発者がIoTアプリケーションを構築、デプロイ、管理するためのInternet of Things(IoT)プラットフォームです。幅広いデバイスアーキテクチャをサポートし、コンテナ化されたアプリケーションデプロイメント機能を含んでおり、IoTソフトウェアとHostOSの簡単な更新、バグ修正、IoTアプリケーションへの新機能導入を可能にします。balenaは、コードの更新をプッシュし、デバイス設定を管理し、場所やネットワーク条件に関係なく、フィールドでデバイスが確実かつ安全に動作することを保証する統一された方法を提供します。

pir

入門ガイド

このプロジェクトを開始する前に、ここで説明されているように、ハードウェアとソフトウェアを事前に準備する必要があります。

ハードウェアの準備

reComputer AI R2140

注意:イメージを書き込むためのSDカードとカードリーダーを準備してください。

ソフトウェア

  • balenaCloudアカウント(こちらでサインアップ)と最初の10台のデバイスを無料で取得。
pir
  • reComputer R2140のメモリをフラッシュするためのbalenaEtcher
pir

balena cloudでフリートを作成

フリートを作成するには、以下の画像のプロセスを参照してください:

pir

デバイスの追加

新しいreComputer AI R2140を追加するには、以下の画像のプロセスを参照してください:

pir

balena OSのインストール

balena OSをインストールするには、以下の画像のプロセスを参照してください:

pir

balena OSのフラッシュ

balena OSをSDカードにフラッシュするには、以下の画像のプロセスを参照してください:

pir

以下の画像は、フラッシュが完了した後の様子を示しています:

pir

デバイスのテスト

フラッシュしたSDカードをrecomputer AI boxに挿入し、電源を入れてイーサネットケーブルを接続します。2分後、Balena Cloudで新しいデバイスを確認できるはずです。

pir

デバイスをクリックすると、以下の画像に示される画面に入り、デバイスをリモートで制御できることを意味します。

pir

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...