メインコンテンツまでスキップ

reComputer Super および Classic へのアンテナの取り付け方法

このガイドでは、reComputer Super シリーズおよび reComputer Classic シリーズへのアンテナの取り付け方法を説明します。両製品ラインでは手順が異なるため、お使いのデバイスに対応するセクションに従ってください。

reComputer Super シリーズ​

reComputer Super の Wi-Fi カードには 2 つのアンテナポートがあり、1 つはメインアンテナ用、もう 1 つは補助アンテナ用です。アンテナは 1 本または 2 本のいずれかを取り付けることができます。

必要なもの:

  • reComputer Super 本体
  • M.2 Wi-Fi カード(未搭載の場合)
  • ピグテールケーブル付きアンテナ

ステップ 1. 底面カバーを外し、Wi-Fi カードを取り付けます。

底面カバーのネジを外します。Wi-Fi カードがまだ取り付けられていない場合は、キャリアボード上の M.2 スロットに差し込んで固定します。


ステップ 2. 上部ヒートシンクモジュールを取り外します。

上部のヒートシンク/ファンアセンブリのネジを外し、持ち上げて取り外します。


ステップ 3. ゴム栓を外し、アンテナを通します。

ヒートシンクを取り外した状態で、シャーシ背面パネルのゴム栓を探します。これを取り外し、アンテナケーブルを外側から内側へ向けて開口部に通します。


ステップ 4. アンテナを Wi-Fi カードに接続し、ヒートシンクを再取り付けします。

アンテナケーブルのコネクタを Wi-Fi カードのアンテナポートに押し込んで接続します。2 本目のアンテナが必要な場合は同様に接続します。その後、ヒートシンクモジュールと底面カバーを元通りに取り付けます。

ヒント

Wi-Fi カード上の 2 つのアンテナポートはどちらも同等であり、どちらのケーブルもメインポートまたは補助ポートとして使用できます。


reComputer Classic シリーズ​

reComputer Classic は、裏面に 4G モジュールが実装されたキャリアボードを使用しています。再組み立ての際には、アンテナケーブルをボード端に沿って慎重に配線する必要があります。

ステップ 1. アンテナの一端をシャーシに固定します。

アンテナコネクタをシャーシ背面パネルの開口部から通し、その位置で固定します。


ステップ 2. キャリアボードを取り外し、アンテナを 4G モジュールに接続します。

キャリアボードをシャーシから持ち上げて取り外します。アンテナケーブルのもう一端を、キャリアボードの裏面にある 4G モジュールに接続します。


ステップ 3. キャリアボードを再取り付けします。

キャリアボードをシャーシ内に慎重に戻します。アンテナケーブルがボードの縁に沿って配線されていることを確認し、ボードの下に挟み込まれないようにしてください。

注意

シャーシを閉じる前に、アンテナケーブルをキャリアボードの側面の縁に沿って配線してください。ケーブルが挟まれたり強く折れ曲がったりすると、信号品質に影響を及ぼす可能性があります。


技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...