Robotics J401 キャリアボード ハードウェアと入門
reComputer Robotics J401 は、高度なロボット向けに設計されたコンパクトで高性能なエッジAIキャリアボードです。NVIDIA Jetson Orin Nano/Orin NX モジュールの Super/MAXN モードに対応し、最大 157 TOPS のAI性能を発揮します。デュアルGigabit Ethernetポート、5GおよびWi-Fi/BTモジュール用M.2スロット、6つのUSB 3.2ポート、CAN、GMSL2(オプション拡張経由)、I2C、UART などの豊富な接続オプションを備え、各種センサーからの複雑なデータを処理できる強力なロボット用ブレインとして機能します。JetPack 6 と Linux BSP をプリインストールしており、シームレスなデプロイを実現します。
NVIDIA Isaac ROS、Hugging Face、PyTorch、ROS 2/1 などのフレームワークをサポートすることで、reComputer Robotics J401 は、大規模言語モデルによる意思決定と、モーションプランニングやセンサーフュージョンといった物理ロボット制御との橋渡しを行います。自律ロボットの迅速な開発に最適で、すぐに使えるインターフェースと最適化されたAIフレームワークにより、製品化までの時間を短縮します。

reComputer Jetson Robotics J401 キャリアボード概要
| 上面図 |
|---|
![]() |
| 上面図 |
![]() |
| 上面図 |
![]() |
同梱物一覧
- reComputer Robotics J401 キャリアボード x 1
- 電源および JST 拡張ボード x 1
- XT30 から DC ケーブル x 1
- USB ケーブル(Type A - Type C)x 1
- 拡張ボード用ヒートシンク x 1
- スタッド(M3*30)x 5
- M3 六角ナット x 5
- Jetson モジュールおよび M.2 Key M 用ネジ(CM2.5*L.4)x3
- M.2 Key E 用ネジ(CM2*3.0)x1
- M.2 Key B 用スタッド(M2*2.0)x1
- M.2 Key B 用ネジ(CM3*4.0)x1
- ユーザーマニュアル x 1
1.高電圧電源および高温環境で使用する場合は、Thermal Design Guide に従って堅牢な放熱ソリューションを設計してください。 2.より良い性能のために、モジュールにヒートシンクを取り付けてください。 3.高電圧入力かつ高負荷で動作中は、やけど防止のためヒートシンクに触れないでください。 4.検証用の電源アダプタについては、Seeed 公式サイトで推奨されている電源アダプタを使用してください。
- 19V/4.74A 5525 バレルジャック電源アダプタ
- 最大消費電力要件を満たしていることを確認してください。 2.AC 電源コードの互換性
- ご利用地域に応じて、地域仕様の AC クローバーリーフ電源コードを購入してください。 3.アクセサリの互換性
- 最適な性能と互換性を得るために、公式に推奨されているアクセサリ(例:ワイヤレスモジュール、カメラ、周辺機器)のみを使用してください。
仕様
キャリアボード仕様
| カテゴリ | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| ストレージ | M.2 KEY M PCIe | 1x M.2 KEY M PCIe(M.2 NVMe 2280 SSD 128G 付属) |
| ネットワーク | M.2 KEY E | 1x M.2 Key E(WiFi/Bluetooth モジュール用) |
| M.2 KEY B | 1x M.2 Key B(5G モジュール用) | |
| Ethernet | 2x RJ45 Gigabit Ethernet | |
| I/O | USB | 6x USB 3.2 Type-A(5Gbps); 1x USB 3.0 Type-C(Host/DP 1.4); 1x USB 2.0 Type-C(Device Mode/Debug) |
| カメラ | 1x 4 in 1 GMSL2(mini fakra)(オプションボード) | |
| CAN | 2x CAN0(XT30(2+2)); 3x CAN1(4-Pin GH 1.25 ヘッダ) | |
| ディスプレイ | 1x DP1.4(Type C Host) | |
| UART | 1x UART 4-Pin GH 1.25 ヘッダ | |
| I2C | 2x I2C 4-Pin GH 1.25 ヘッダ | |
| ファン | 1x 4-Pin ファンコネクタ(5V PWM); 1x 4-Pin ファンコネクタ(12V PWM) | |
| 拡張ポート | 1x カメラ拡張ヘッダ(GMSL2 ボード用) | |
| RTC | 1x RTC 2-pin; 1x RTC ソケット | |
| LED | 3x LED(PWR、ACT、User LED) | |
| ピンホールボタン | 1x PWR; 1x RESET | |
| DIP スイッチ | 1x REC | |
| アンテナホール | 5x アンテナホール | |
| 電源 | 19-54V XT30(2+2)(XT30 から 5525 DC ジャックケーブル付属) | |
| Jetpack バージョン | Jetpack 6 | |
| 機構 | 寸法(W x D x H) | 115mm x 115mm x 38mm |
| 重量 | 200g | |
| 設置方法 | デスク設置、壁掛け | |
| 動作温度 | -20℃~60℃(25W モード); -20℃~55℃(MAXN モード); (reComputer Robotics ヒートシンク+ファン使用時) | |
| 保証 | 2 年 | |
| 認証 | RoHS, REACH, CE, FCC, UKCA, KC | |
JetPack OS のフラッシュ
対応モジュール
- NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Module 4GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Module 8GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ NX Module 8GB
- NVIDIA® Jetson Orin™ NX Module 16GB
事前準備
- Ubuntu ホスト PC
- Robotics J401 キャリアボード
- NVIDIA® Jetson Orin™ Nano/NX モジュール
- Nano/NX モジュール用アクティブファン
- NVMe M.2 2280 内蔵 SSD
- USB Type-C データ転送ケーブル
仮想マシンではなく、物理的な Ubuntu ホストデバイスを使用することを推奨します。 ホストマシンの準備については、以下の表を参照してください。
| JetPack Version | Ubuntu Version (Host Computer) | ||
| 18.04 | 20.04 | 22.04 | |
| JetPack 6.x | ✅ | ✅ | |
Jetpack イメージの準備
ここでは、使用している Jetson モジュールに対応するシステムイメージを Ubuntu PC にダウンロードする必要があります。
| Jetpack Version | Jetson Module | GMSL | Download Link1 | SHA256 |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 | Orin Nano 4GB | ✅ | Download | c63d1219531245abecc7bbdcafc73d3 4f75547454c7af85de40f08396a87e5ee |
| Orin Nano 8GB | ✅ | Download | 5d1f3cd28eb44ca60132c87ccce5aca f806ee945b486df9061a34de73fbb582b | |
| Orin NX 8GB | ✅ | Download | e7f0c8e6b578d411f81122879f92c76 66adfada5ed493a4cc458dc169ca8c1b7 | |
| Orin NX 16GB | ✅ | Download | b08cbdad8ab6e50222146d3175a9d2 627d499bf1d67cfaf69cc737b5bfa9e33a |
Jetpack6 のイメージファイルサイズは約 14.2GB で、ダウンロードにはおよそ 60 分かかります。ダウンロード完了までお待ちください。
ダウンロードしたファームウェアの完全性を確認するには、SHA256 ハッシュ値を比較します。
Ubuntu ホストマシンでターミナルを開き、sha256sum <File> コマンドを実行して、ダウンロードしたファイルの SHA256 ハッシュ値を取得します。結果のハッシュが本Wikiに記載されている SHA256 ハッシュと一致すれば、ダウンロードしたファームウェアが完全かつ正常であることが確認できます。
Force Recovery モードに入る
インストール手順に進む前に、ボードが Force Recovery モードになっていることを確認する必要があります。
Step-by-Step
Step 1. スイッチを RESET モードに切り替えます。

Step 2. 電源ケーブルを接続してキャリアボードの電源を入れます。
Step 3. USB Type-C データ転送ケーブルを使用して、ボードを Ubuntu ホスト PC に接続します。
Step 4. Linux ホスト PC でターミナルウィンドウを開き、lsusb コマンドを入力します。使用している Jetson SoM に応じて、返された内容に次のいずれかの出力が含まれていれば、ボードは強制リカバリモードになっています。
- Orin NX 16GB の場合: 0955:7323 NVidia Corp
- Orin NX 8GB の場合: 0955:7423 NVidia Corp
- Orin Nano 8GB の場合: 0955:7523 NVidia Corp
- Orin Nano 4GB の場合: 0955:7623 NVidia Corp
以下の画像は Orin Nano 8GB の例です

Jetson へのフラッシュ
Step 1: ダウンロードしたイメージファイルを解凍します:
cd <path-to-image>
sudo tar xpf mfi_xxxx.tar.gz
# For example: sudo tar xpf mfi_recomputer-robo-orin-nano-8g-j401-gmsl-6.2-36.4.3-2026-02-06.tar.gz
Step 2: 次のコマンドを実行して、JetPack システムを NVMe SSD にフラッシュします:
cd mfi_xxxx
# For example: cd mfi_recomputer-orin-robotics-j401
sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --flash-only --massflash 1 --network usb0 --showlogs
フラッシュ処理が正常に完了すると、次のような出力が表示されます。

フラッシュコマンドの実行には 2〜10 分かかる場合があります。
Step 3: Robotics J401 をディスプレイに接続します。PD から HDMI へのアダプタを使用して HDMI 入力対応ディスプレイに接続するか、PD ケーブルを使用して PD 入力対応ディスプレイに直接接続し、初期設定を完了します。

ニーズに応じて System Configuration を完了してください。
インターフェースの使用方法
以下では、Robotics J401 ボードの各種インターフェースとその使用方法について紹介します。
M.2 Key M
M.2 Key M は高速 NVMe SSD 用に設計されており、ロボティクスアプリケーション向けに超高速データ転送を提供します。
対応 SSD は次のとおりです
- 128GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 Internal SSD
- 256GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 Internal SSD
- 512GB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 Internal SSD
- 1TB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 Internal SSD
- 2TB NVMe M.2 PCle Gen3x4 2280 Internal SSD
ハードウェア接続

使用手順
Jetson デバイスでターミナルを開き、次のコマンドを入力して SSD の読み書き速度をテストします。
#You need to create a blank test file first
sudo touch /ssd/test
dd if=/dev/zero of=/home/seeed/ssd/test bs=1024M count=5 conv=fdatasync

テスト完了後は、sudo rm /home/seeed/ssd/test コマンドを実行してキャッシュファイルを削除してください。
M.2 Key B
M.2 Key B スロットは 5G モジュール拡張用で、ロボティクスやエッジ AI シナリオ向けに高速セルラー接続を実現します。
ハードウェア接続

使用手順
Step 1. ハードウェア認識の確認
lsusb
このコマンドは、システムに接続されているすべての USB デバイスの一覧を、メーカー (ID)、種類、その他の情報とともに表示します。たとえば、出力に Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. EM12-G などのデバイスが表示されていれば、5G モジュールが存在していることを示します。

Step 2. ドライバのロードを確認 5G モジュールに必要な option ドライバがロードされていることを確認することが重要です。これを確認するために lsmod コマンドを使用できます。
lsmod | grep option
option ドライバが正常にロードされていれば、出力にドライバに関する関連情報が表示されます。

Step 3. ModemManager の設定 ModemManager はモデムデバイスを管理するツールであり、インストールして再起動する必要があります。
sudo apt install modemmanager
sudo systemctl restart ModemManager
apt install コマンドは ModemManager パッケージのインストールに使用され、systemctl restart は ModemManager サービスを再起動して新しい設定を有効にします。
Step 4. モジュール認識の確認 ModemManager が 5G モジュールを正しく認識できるかどうかを確認するために、mmcli -L コマンドを使用できます。
mmcli -L
5G モジュールが認識されている場合、/org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0 のような出力が表示され、検出されたモデムデバイスへのパスを示します。

Step 5. APN の設定 APN (Access Point Name) はモバイルデバイスをネットワークに接続するために重要です。ここでは nmcli コマンドを使用してベアラープロファイルを作成します。China Mobile を例に、次のコマンドで設定ファイルを作成できます。
sudo nmcli con add type gsm ifname "*" apn "CMNET" ipv4.method auto
このコマンドは、新しい GSM (Global System for Mobile Communications) タイプの接続を追加し、APN を "CMNET" に指定し、IPv4 自動設定を使用します。

Step 6. 接続の有効化 ベアラープロファイルを作成したら、接続を有効化する必要があります。
sudo nmcli con up "gsm"
このコマンドは GSM 接続を有効化し、成功すると確認メッセージが表示されます。
Step 7. モジュール認識の再確認 APN を設定した後もモジュールが認識されていることを確認するために、再度 mmcli -L コマンドを実行します。
mmcli -L
Step 8. モジュールステータスの確認 最後に、mmcli -m 0 コマンドを使用して、IP 割り当て、キャリア、ネットワーク接続状態など、モジュールに関する詳細情報を表示できます。
mmcli -m 0
このコマンドは、メーカー、モデル、サポートおよび現在のネットワーク技術、デバイスステータス、接続中のネットワークオペレータなど、5G モジュールに関する包括的な詳細を提供します。

M.2 Key E
M.2 Key E インターフェースは標準的な M.2 コネクタで、主に Wi-Fi や Bluetooth などのワイヤレスモジュールを接続し、ワイヤレス通信機能を拡張するために使用されます。
ハードウェア接続

使用手順
Wi-Fi パフォーマンスをテストするには、次のコマンドを使用します(IP アドレスはテストサーバーのものに置き換えてください)。
iperf3 -c 192.168.6.191

Bluetooth 機能は M.2 Key E スロット経由で利用できます。

Ethernet
Robotics j401 キャリアボードには、2 つの 1Gbps RJ45 Ethernet ポートが搭載されており、高速な有線ネットワーク接続が可能です。

Ethernet ポートの速度をテストするには、次のように iperf3 を使用します:
iperf3 -c <server_ip> -B <bind_ip>
<server_ip> は iperf3 サーバーの IP アドレスです。クライアントはこのサーバーに接続して帯域幅テストを実行します。
<bind_ip> は、テストトラフィックの送信元として指定したローカル IP アドレスをバインドします。

LED
reComputer Jetson Robotics J401 には 3 つの LED インジケータ (PWR、ACT、User LED) が搭載されており、電源、システムアクティビティ、およびユーザー定義機能の状態をわかりやすく表示します。

使用手順
User LED は RGB LED で、さまざまなステータスを示すために異なる色を表示できます。動作はユーザーが定義する必要があります。
以下は RGB LED を制御するためのテストスクリプトです。
touch rgb_test
chmod +x rgb_test
vi rgb_test
次の内容を貼り付けます。
#!/bin/bash
# RED ON
gpioset --mode=time --sec=1 2 0=1
sleep 2
# RED OFF
gpioset --mode=time --sec=1 2 0=0
# Blue ON
gpioset --mode=time --sec=1 2 1=1
sleep 2
# Blue OFF
gpioset --mode=time --sec=1 2 1=0
# Green ON
gpioset --mode=time --sec=1 2 2=1
sleep 2
# Green OFF
gpioset --mode=time --sec=1 2 2=0
スクリプトを実行して RGB LED をテストします。

USB
Robotics j401 キャリアボードには、6 つの USB 3.2 Type-A ポート (5Gbps)、DP 1.4 対応の USB 3.0 Type-C ポート (ホストモード)、およびデバイスモード/デバッグ用の USB 2.0 Type-C ポートが搭載されており、多彩な接続オプションを提供します。
USB スピードテスト
USB デバイスの速度をテストするスクリプトを作成します:
sudo vim test_usb
次の内容を貼り付けます:
#!/bin/bash
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/$1 bs=1000M count=2 conv=fdatasync
sleep 1
sudo sh -c "sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"
sleep 1
sudo dd if=/dev/$1 of=/dev/null bs=1000M count=2
スクリプトに実行権限を与えます:
sudo chmod +x test_usb
USB デバイス名を引数として指定し、スクリプトを実行します。
USB 2.0 Type-C ポート
このシリアルポートを USB C データケーブル経由で使用することで、PC 側で入出力のデバッグ情報をモニタリングできます。
Step1. スイッチをデバッグモードに切り替えます。

Step2. USB データケーブルで PC と接続し、PC に CP210X Driver をダウンロードします。

Step3. USB データケーブルで PC と接続し、ダウンロードしたファイルを解凍して PC にドライバをインストールします。

Step4. Windows PC で Device Manager を開き、reComputer Super に割り当てられた COM ポート番号を確認します。"Ports (COM & LPT)" の下に "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COMX)" と表示され、X が COM ポート番号になります。

Step5. シリアルポートツール(ここでは例として MobaXterm ツールを使用)を開き、新しいセッションを作成します。

Step6. Serial ツールを選択します。

Step7. 対応するシリアルポートを選択し、ボーレートを 115200 に設定して "OK" をクリックします。

Step8. ユーザー名とパスワードを使用して reComputer Super にログインします。

USB カメラ
USB 3.2 Type-A ポート経由で USB カメラを使用し、guvcview をインストールして実行します:
sudo apt-get install guvcview
guvcview -d /dev/video0

ファン
reComputer Jetson Robotics J401 には、さまざまな電圧および冷却ニーズに対応する 2 種類のファンコネクタが搭載されています:
-
1x 4 ピンファンコネクタ (5V PWM):低電圧・低消費電力の静音ファン向けに設計されており、PWM による回転数制御をサポートします。これにより、システム温度に基づいてファン速度をインテリジェントに調整し、エネルギー効率の向上と騒音の低減を実現します。
-
1x 4 ピンファンコネクタ (12V PWM):標準的な 12V PWM ファンと互換性があり、精密な回転数制御もサポートするため、高性能な冷却が必要な用途に最適です。
ハードウェア接続

詳細についてはこちらを参照してください。
ファン速度を設定するスクリプトを作成します:
cat test_fanSpeedSet
次の内容を貼り付けます:
#!/bin/bash
sudo systemctl stop nvfancontrol
sleep 2
echo "000000" | sudo -S chmod 777 /sys/devices/platform/pwm-fan/hwmon/hwmon1/pwm1
echo $1 > /sys/devices/platform/pwm-fan/hwmon/hwmon1/pwm1
注:Jetson Nano 4G の場合、ファンのパスは
/sys/devices/platform/pwm-fan/hwmon/hwmon0/pwm1です。
さらに、jtop ツールを使用して手動でファン速度を設定することもできます。
ピンホールボタン
Robotics J401 キャリアボードには、ユーザー操作用として Power (PWR) ボタンと Reset (RESET) ボタンを備えたピンホールボタンが搭載されています。これらのボタンは、それぞれデバイスの電源オン/オフおよびシステムの再起動を行うために不可欠です。

CAN
CAN(Controller Area Network)は、ホストコンピュータを必要とせずにマイコンやデバイス同士が通信できる、堅牢な車載バス規格です。 Robotics J401 は、電源およびデータ伝送を容易にするために、XT30 (2+2) 電源コネクタに統合された 1 つの CAN0 インターフェースを提供します。さらに、柔軟な CAN バス接続のために、2 つの標準 JST 4 ピンヘッダを介して 3 つの CAN1 インターフェースを提供します。
CAN 通信
datasheet には、以下に示すような CAN0/CAN1 インターフェースの配線図が記載されています:

ここでは、USB to CAN Analyzer Adapter を利用して、CAN1 インターフェースを用いたデータ通信の方法を説明します。
ハードウェア接続

下図の接続方法に従って、CAN1 の CANL、CANH、GND を、それぞれ USB to CAN ツール側の対応する CANL、CANH、GND ポートに接続します。

本手順では、使用しているアダプタに応じて、here から入手できるソフトウェアをダウンロードしてインストールしています。
Step 1. CAN1 インターフェースを設定します:
#Set the bit rate
sudo ip link set can1 type can bitrate 500000
#Enable CAN1
sudo ip link set can1 up
Step 2. PC 側のデータ受信ソフトウェアを設定します。 次の図のように通信設定を行ってください。

Step 3. Jetson から PC へデータを送信します:
cansend can1 123#abcdabcd

Step 3. PC から Jetson へデータを送信します:
#CAN1 monitors PC data
candump can1

Jetson のターミナルが、PC から送信されたデータを受信していることが確認できます。

CAN FD モード
ここでは、CAN0 を CAN1 に接続し、複数の Jetson デバイスが CAN インターフェース経由でどのように通信できるかをデモします。
ハードウェア接続

Step 1. 底面カバーを取り外し、両方の 120Ω 終端抵抗を ON 位置に設定します。

Step 2. CAN0 および CAN1 インターフェースを設定します:
#close the interface
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can1 down
#Set to FD mode
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000 dbitrate 2000000 fd on
sudo ip link set can1 type can bitrate 500000 dbitrate 2000000 fd on
#open the interface
sudo ip link set can0 up
sudo ip link set can1 up
Step 3. 新しいターミナルを開き、CAN1 をリッスンし、CAN0 経由で CAN1 にデータを送信します:
#open a new terminal and run
candump can1
#another terminal sends data
cansend can0 123##011112233445566778899AABBCCDDEEFF112233445566778899AABBCCDDEEFF112233445566778899AABBCCDDEEFF
123は ID です##は CAN FD フレームを示します- 以下は 64 バイトのデータです(合計 128 個の 16 進数文字)

UART
Robotics J401 は、UART シリアル通信のための標準 4 ピン JST ヘッダを提供します。
ハードウェア接続
UART 通信を行うには、以下の配線に従ってください。ここでは例として USB to TTL ツールを使用します。

使用手順
Step 1. Jetson デバイス上でターミナルを開き、次のコマンドを実行して UART インターフェースを有効にします:
gpioset --mode=time --sec=100 2 5=0
Step 2. USB to TTL ツールを Robotics J401 の UART ポートおよび PC に接続します。
Step 3. PC 側でシリアルポートツール(ここでは例として xcom ツールを使用)を開き、ボーレートを 115200 に設定します。
Step 4. シリアル通信のための簡単な Python スクリプトを作成します:
import serial
import time
ser = serial.Serial('/dev/ttyTHS1', 115200, timeout=1)
ser.write(b'Hello Jetson!\n')
while True:
if ser.in_waiting:
data = ser.readline()
print("get:", data.decode('utf-8').strip())
time.sleep(0.1)
ser.close()
Step 5. Jetson デバイス上で Python スクリプトを実行します:
python3 uart_test.py
Step 6. これで PC 側で出力を確認でき、PC から Jetson デバイスへデータを送信することもできます:


I2C
Robotics J401 は、標準的な JST 4 ピンヘッダを介して 2 つの I2C インターフェース(IIC0 と IIC1)を提供します。 これにより、センサーや周辺機器を簡単に接続してシステム拡張を行うことができます。
ハードウェア接続
Robotics J401 には、IIC0 と IIC1 の 2 つの 4 ピン GH-1.25 IIC インターフェースがあります。

datasheet には、以下に示すような IIC0/IIC1 4 ピン GH-1.25 インターフェースの配線図が記載されています:

テスト用に IIC インターフェースデバイスを 1 つ選択してください。どれを選ぶかは自由です。ここでは Arduino-Uno-Rev4-Minima を使用して I2C0/I2C1 をテストします。
ここでのテスト手順は、IIC0/IIC1 に外部接続されたデバイスのアドレスをスキャンすることです。
以下の接続に従ってデバイス(IIC0/IIC1 ↔ Device)を接続してください:
-
Power → Power
-
SDA → SDA
-
SCL → SCL
-
Ground → Ground

使用手順
Step 1. コードを書き込むために Arduino IDE をダウンロードします。
Step 2. 開発ボードの種類を選択します。

Step 3. IDE を再起動し、コードをアップロードします。
#code example
#include <Wire.h>
void setup() {
Wire.begin(0x08); // Set the I2C slave address to 0x08
Wire.onReceive(receiveEvent);
Wire.onRequest(requestEvent);
}
void loop() {
delay(100);
}
void receiveEvent(int howMany) {
// Callback when receiving host data
while (Wire.available()) {
char c = Wire.read();
// Data received can be processed here.
}
}
void requestEvent() {
// Callback when the host requests data
Wire.write("A"); // Return a byte of data
}
Step 4. Jetson に IIC テスト用のツールをインストールします。
sudo apt update
sudo apt-get install i2c-tools
Step 5. 端末で次のコマンドを実行して、IIC バス上のマッピングされた名前を確認します:
i2cdetect -l

Step 6. IIC0 上をスキャンするために、次のコマンドを実行します:
sudo i2cdetect -y -r 1

IIC0 に接続されているデバイスがアドレス 0x08 に設定されていることがわかります。
拡張ポート
Robotics j401 キャリアボードには、GMSL 拡張ボード用の Camera Expansion Header が搭載されています。これにより、4 台の GMSL カメラを同時に接続して動作させることができます。
ハードウェア接続
以下は、Robotics j401 キャリアボードの GMSL カメラ拡張ボード接続スロットです(事前に拡張ボードを用意する必要があります):

以下は、すでにサポートしている GMSL カメラモデルです:
- SG3S-ISX031C-GMSL2F
- SG2-AR0233C-5200-G2A
- SG2-IMX390C-5200-G2A
- SG8S-AR0820C-5300-G2A
- Orbbec Gemini 335Lg
使用手順
GMSL 機能を有効にする前に、GMSL 拡張ボードドライバを含む JetPack バージョンをインストールしていることを確認してください。
Jetson IO ファイルを設定する
sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py


オーバーレイファイルは全部で 3 つあり、それぞれ Seeed GMSL 1X4 3G、Seeed GMSL 1X4 6G、Seeed GMSL 1X4、および Orbbec Gemini 335Lg です。これらはそれぞれ、SG3S の 3G カメラ、SG2 および SG8S の 6G カメラ、そして Orbbec のカメラに対応しています。図 3 に示すように、お使いのカメラのモデルに応じて io ファイルを設定してください。
step 2. ビデオインターフェース設定ツールをインストールします。
sudo apt update
sudo apt install v4l-utils
Gemini 335Lg のカメラを使用する
#Download the Orbbec Gemini 335Lg visualization tool
wget https://github.com/orbbec/OrbbecSDK_v2/releases/download/v2.4.8/OrbbecViewer_v2.4.8_202507031357_a1355db_linux_aarch64.zip
#unzip and run the UI tool
unzip OrbbecViewer_v2.4.8_202507031357_a1355db_linux_aarch64.zip
cd OrbbecViewer_v2.4.8_202507031357_a1355db_linux_aarch64
./OrbbecViewer
初回起動時には、ファームウェアの更新が必要になる場合があります。

データストリームを開くと、カメラからの映像を確認できます。

SGxxx シリーズのカメラを使用する
step 1. フレーム同期モードを設定します(デフォルトでは有効になっていません!)。
ここでは、異なるモデルおよび解像度のカメラを設定する方法を示します。
#enables frame synchronization
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl=trig_mode=1
#Set the frame rate of the camera
v4l2-ctl -V --set-fmt-video=width=1920,height=1536 -c sensor_mode=0 --stream-mmap -d /dev/video0
#Set the camera format
v4l2-ctl -V --set-fmt-video=width=1920,height=1536 -c sensor_mode=0 -d /dev/video0
trig_mode = 1 はフレーム同期を有効にし、trig_mode = 0 はフレーム同期を無効にします。デフォルト設定ではフレーム同期は無効になっています。
--set-fmt-video の後には、接続されているカメラに基づいて選択された解像度が続きます。現在、3 つの sensor_mode オプションがあり、それぞれ異なる解像度に対応しています。
- sensor_mode=0 -------> YUYV8_1X16/1920x1536
- sensor_mode=1 -------> YUYV8_1X16/1920x1080
- sensor_mode=2 -------> YUYV8_1X16/3840x2160
step 2. カメラを起動します。
gst-launch-1.0 \
v4l2src device=/dev/video0 ! \
video/x-raw,format=YUY2,width=1920,height=1080,framerate=30/1 ! \
videoconvert ! \
videoscale ! \
xvimagesink
gst-launch-1.0 \
v4l2src device=/dev/video1 ! \
video/x-raw,format=YUY2,width=1920,height=1080,framerate=30/1 ! \
videoconvert ! \
videoscale ! \
xvimagesink
gst-launch-1.0 \
v4l2src device=/dev/video2 ! \
video/x-raw,format=YUY2,width=1536,height=1080,framerate=30/1 ! \
videoconvert ! \
videoscale ! \
xvimagesink
gst-launch-1.0 \
v4l2src device=/dev/video3 ! \
video/x-raw,format=YUY2,width=3840,height=2160,framerate=30/1 ! \
videoconvert ! \
videoscale ! \
xvimagesink

ディスプレイ
reComputer Jetson Robotics J401 には、高解像度ディスプレイ出力用に DP1.4(Type-C Host に含まれる)が搭載されています。
リソース
- reComputer Robotics J401 Carrier Board 回路図
- reComputer Robotics J401 Carrier Board データシート
- reComputer Robotics 3D ファイル
- Mechanical Document-reComputer Robotics PCBA
- Seeed NVIDIA Jetson 製品カタログ
- Nvidia Jetson 比較
- Seeed Nvidia Jetson 導入事例
- Seeed Jetson ワンページ資料
参考資料
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。