メインコンテンツまでスキップ

reComputer Mini J501 WiFi モジュール取り付けガイド

はじめに​

このドキュメントでは、reComputer Mini J501 を分解し、Wi‑Fi モジュール(M.2 Key E)を取り付けまたは交換する方法を説明します。

Wi‑Fi スロットは reComputer Mini J501 キャリアボード の裏面にあります。リア拡張ボード が M.2 Key E スロットを覆っているため、Wi‑Fi の作業を行うにはこれを取り外す必要があります。トップ拡張ボード にはキャリアボードの固定ネジを露出させる切り欠きがあるため、作業中に取り外す必要はありません。キャリアボードを取り外すまでの分解手順は、NVMe SSD(M.2 Key M)を交換する場合にも同様に適用されます(リア拡張ボードはそのスロットを覆っていません)。

警告

分解する前に、必ず電源を切り、すべてのケーブル(DC 入力および Ethernet を含む)を取り外してください。キャリアボードや M.2 モジュールに触れる際は、ESD 対策を行ってください。

reComputer Mini (J501)​

reComputer Mini J501 は、Robotics J501 Mini キャリアボード と NVIDIA Jetson AGX Orin モジュール(32GB/64GB)を採用し、コンパクトな産業用エンクロージャで最大 275 TOPS の AI 性能を提供します。キャリアボードは、デュアル Ethernet、USB 3.2、DisplayPort、および M.2 Key E(Wi‑Fi/BT 用)を含む M.2 拡張スロットを備えています。

Jetson AGX Orin 向け reComputer Mini J501 キャリアボード

デバイス仕様、JetPack の書き込み方法、インターフェースの使い方については、Robotics J501 Mini carrier board Hardware and Getting Started を参照してください。

Wi‑Fi モジュール​

Jetson と互換性のある Realtek 製 M.2 Key E Wi‑Fi/BT モジュール(例:RTL8852BE)の使用を推奨します。

Jetson 向け Realtek M.2 Key E WiFi および Bluetooth モジュール

ハードウェア接続​

備考

このガイドは Wi‑Fi モジュール の取り付けに焦点を当てています。NVMe SSD を交換する場合は、手順 2〜3 のみを実施し、手順 4(リア拡張ボードの取り外し)はスキップしてください。

Step 1. 使用するすべての部材を準備します。

  • reComputer Mini J501 エンクロージャ(電源オフ)
  • 対応する M.2 Key E Wi‑Fi/BT モジュール
  • IPEX アンテナケーブル(通常は Wi‑Fi モジュールに付属)
  • プラスドライバー

J501 エンクロージャの分解​

Step 2. 上部エンクロージャカバーを取り外します。

上部エンクロージャカバーを取り外した reComputer Mini J501

Step 3. メインキャリアボードを取り外します。

キャリアボード上の 四隅の固定ネジ をすべて取り外します(下図の赤色で示した部分)。

赤色でマークされた J501 キャリアボード四隅の固定ネジ
  • キャリアボードを慎重に持ち上げてシャーシから取り出します。
  • ボードを清潔で絶縁性のある面の上に置きます。
シャーシから取り外し、作業面に置かれた J501 キャリアボード

Step 4. リア 拡張ボードを取り外します(Wi‑Fi 取り付け時のみ)。

キャリアボードを裏返し、下面 が上を向くようにします。リア拡張ボード がボード間コネクタで背面に接続されており、M.2 Key E スロットへのアクセスを塞いでいます。M.2 Key M スロットの NVMe SSD のみを交換する場合は、この手順をスキップしてください。

ボード間コネクタでリア拡張ボードが接続されたまま裏返された J501 キャリアボード
  • リア拡張ボードを、キャリアボードのコネクタからゆっくりと引き離します。
  • リア拡張ボードを脇に置いておきます。

これで M.2 Key E(WiFi/BT)スロットにアクセスできるようになりました。以下の手順では Wi‑Fi モジュールの取り付けについて説明します。

J501 キャリアボード背面で、リア拡張ボードの位置の後ろにある M.2 Key E WiFi スロットと、アクセス可能な M.2 Key M NVMe SSD スロット

Wi‑Fi モジュールの取り付け​

Step 5. 無線モジュールを M.2 Key E ポートに適切な角度(通常は 30°)で差し込み、押し下げて固定ネジで固定します。

Step 6. モジュールに IPEX アンテナケーブル を接続します。再組立時に挟まれないよう、金属シールドやネジ穴を避けてケーブルを配線してください。

J501 キャリアボード上の M.2 Key E スロットに取り付けられ、IPEX アンテナケーブルが接続された WiFi モジュール

J501 エンクロージャの再組立て​

Step 7. デバイスを逆の手順で再組立てします:

  1. 取り外していた場合は、リア拡張ボードをキャリアボード背面に再接続します。
  2. キャリアボードをシャーシに戻し、四隅のネジを締めます。
  3. 上部エンクロージャカバーを元に戻します。

ソフトウェア設定(ドライバーのインストール)​

RTL8852BE モジュールを使用している場合は、次を参照してください:

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...