メインコンテンツまでスキップ

reComputer R1000 Raspbian OS を eMMC へ

pir


reComputer R1000 エッジ IoT コントローラーは、高性能な Raspberry Pi CM4 プラットフォーム上に構築されており、クアッドコア A72 プロセッサを搭載し、最大 8GB RAM と 32GB eMMC をサポートします。柔軟に設定可能なデュアル Ethernet インターフェースを装備し、BACnet、Modbus RTU、Modbus TCP/IP、KNX プロトコルをサポートする 3 つの絶縁された RS485 チャンネルも含まれています。 堅牢な IoT ネットワーク通信機能により、R1000 シリーズは 4G、LoRa®、Wi-Fi/BLE を含む複数のワイヤレス通信オプションをサポートし、対応するワイヤレスゲートウェイとして機能する柔軟な設定が可能です。このコントローラーは、リモートデバイス管理、エネルギー管理、およびスマートビルディング分野のその他様々なシナリオに適しています。

ハードウェア要件

以下のハードウェアを準備する必要があります

  • reComputer R1000 x 1
  • ホストコンピュータ(Windows/Mac/Linux)x 1
  • Ethernet ケーブル x 1
  • 電源アダプタ(12V-24V)BYO
  • USB Type-C ケーブル x 1

ソフトウェア要件

NVME からの起動

NVME への OS フラッシュ

このリンクを参照し、その後 M.2 スロットに挿入してください。

eMMC からの起動と EEPROM の更新

以下のようなコマンドを使用してファイルを開きます

sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update

以下のように変更します:

FIRMWARE_RELEASE_STATUS="latest"
RPI_EEPROM_USE_FLASHROM=1
CM4_ENABLE_RPI_EEPROM_UPDATE=1

Ctrl+x を使用してファイルを保存します。

以下のようなコマンドを使用してファイルを開きます

sudo nano /boot/firmware/config.txt

以下のように [cm4] 部分を変更します:

[cm4]
dtparam=spi=on
dtoverlay=audremap
dtoverlay=spi-gpio40-45

Ctrl+x を使用してファイルを保存し、以下のコマンドでマシンを再起動します:

sudo reboot

その後、以下のようなコマンドを使用して EEPROM を更新します:

sudo rpi-eeprom-update -a

出力は以下のようになります:

recomputer@reComputer-R100x:~ $ sudo rpi-eeprom-update -a
BOOTLOADER: up to date
CURRENT: Tue Feb 11 05:00:13 PM UTC 2025 (1739293213)
LATEST: Tue Feb 11 05:00:13 PM UTC 2025 (1739293213)
RELEASE: latest (/usr/lib/firmware/raspberrypi/bootloader-2711/latest)
Use raspi-config to change the release.

VL805_FW: Using bootloader EEPROM
VL805: up to date
CURRENT:
LATEST:

最新の EEPROM のフラッシュと起動順序の変更

以下のようなコマンドを使用して raspi-config を開きます:

sudo raspi-config 

Advanced Options まで下にスクロールして Enter を押します:

pir

Bootloader Version まで下にスクロールして Enter を押します:

pir

最後に Latest を選択して Enter を押します:

pir

ここで No を選択します - latest ブートローダーが必要です。

pir

Finish を選択してツールを終了します:

pir

再起動を求められた場合は、Yes を選択します。

pir

その後、以下のようなコマンドで起動順序を変更します:

sudo -E rpi-eeprom-config --edit

以下のようにファイルを変更します:

[all]
BOOT_UART=0
WAKE_ON_GPIO=1
POWER_OFF_ON_HALT=0
BOOT_ORDER=0xf416

Ctrl+x を使用してファイルを保存し、その後マシンを再起動します。

Raspbian OS フラッシュ手順

注意: Seeed によってパッケージ化された最新のシステムイメージには、適切なドライバが含まれています:pi-gen-expand

  • ステップ 1. 以下の図に従って、スイッチが Flash mode に設定されていることを確認します:
スイッチ位置モード説明nRPI-BOOT
image通常モードeMMC から起動Low
imageフラッシュモードUSB から起動High
  • ステップ 2. 以下の画像に示すように、USB Type-C データケーブルを使用して reComputer R1000 の Type-C ポートに接続してください。
  • ステップ 3. 電源から電源コードを reComputer R1000 の電源ポートに接続してください。

注記

電源ソリューションは、逆極性保護のためにブリッジ整流ダイオードを使用し、AC と DC の両方の入力に対応しています。これにより、電源の正極と負極の端子がどのように接続されても、回路が損傷することはありません。ブリッジ整流器を使用することで、入力 DC 極性に関係なく出力電圧極性が固定され、効果的な逆極性保護を提供します。

それでは、ホストコンピュータでのソフトウェアセットアップに移りましょう。お使いのオペレーティングシステムに応じて手順に従ってください

Windows の場合

  • ステップ 1. こちら をクリックして rpiboot setup installer をダウンロードし、必要なドライバとブートツールをインストールします

  • ステップ 2. USB Type-C ケーブルで reComputer R1000 を PC に接続します

Windows がハードウェアを検出し、必要なドライバをインストールします

  • ステップ 3. 先ほどインストールした rpiboot ツールを検索して開きます

  • ステップ 4. ファイルエクスプローラー を開くと、Computer Module 4 の eMMC が USB マスストレージデバイス として表示されます

  • ステップ 5. こちら から Raspberry Pi Imager ソフトウェアをダウンロードします

  • ステップ 6. Raspberry Pi Imager ソフトウェアを開きます

pir

  • ステップ 7. キーボードで CTRL + SHIFT + X を押して Advanced options ウィンドウを開きます

pir

ここで ホスト名の設定、SSH の有効化、パスワードの設定、WiFi の設定、ロケール設定 などを行うことができます

注記

システムには事前設定されたユーザー名とパスワードがあります。ログイン時はデフォルトのユーザー名を "recomputer"、デフォルトのパスワードを "12345678" に設定してください。異なる認証情報を設定して問題が発生した場合、reComputer R1000 の初回バッチを購入された場合は OS を再フラッシュしてください。

  • ステップ 8. CHOOSE OS をクリックして、お好みの OS を選択します

pir

注意: Other general purpose OS に移動することで、64-bit Ubuntu などの他の OS を選択することもできます

または、このリンクを使用してイメージファイルをダウンロードできます:

Ubuntun for raspberry-pi

  • ステップ 9. CHOOSE STORAGE をクリックして、接続された eMMC ドライブを選択します

  • ステップ 10. 最後に、WRITE をクリックします

pir

フラッシュプロセスが完了するまで数分間お待ちください。

  • ステップ 11. Boot Mode switchNormal mode の位置に戻します

これで こちら にスキップできます

MAC の場合

注意

以下の手順を進める前に homebrew をインストールする必要があります。 ターミナルを開いて brew -v と入力し、正しい homebrew 環境がセットアップされているかを確認してください。インストールされている homebrew 環境のバージョンが表示されるはずです。

  • ステップ 1. usbboot リポジトリをクローンします
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • ステップ 2. libusb をインストールします
brew install libusb
  • ステップ 3. pkg-config をインストールします
brew install pkg-config
  • ステップ 4. make を使用してビルドします
make
  • ステップ 5. バイナリを実行します
sudo ./rpiboot
  • ステップ 6. USB Type-C ケーブルで reComputer R1000 を Mac コンピュータに接続します

  • ステップ 7. このリンク にアクセスして Raspberry Pi Imager アプリケーションをダウンロードしてインストールします

  • ステップ 8. Raspberry Pi Imager アプリケーションを開く

pir

  • ステップ 9. キーボードで CTRL + SHIFT + X を押して Advanced options ウィンドウを開く

pir

ここで ホスト名の設定、SSH の有効化、パスワードの設定、WiFi の設定、ロケール設定 などを行うことができます

注記

システムには事前設定されたユーザー名とパスワードがあります。ログイン時はデフォルトのユーザー名を "recomputer"、デフォルトのパスワードを "12345678" に設定してください。異なる認証情報を設定して問題が発生した場合、reComputer R1000 の初回バッチを購入された場合は OS を再フラッシュしてください。

  • ステップ 10. CHOOSE OS をクリックして、お好みの OS を選択する

pir

注意: Other general purpose OS に移動することで、64-bit Ubuntu などの他の OS を選択することもできます

または、このリンクを使用してイメージファイルをダウンロードできます:

Ubuntun for raspberry-pi

  • ステップ 11. CHOOSE STORAGE をクリックして、接続された eMMC ドライブを選択する

  • ステップ 12. 最後に、WRITE をクリックする

pir

フラッシュプロセスが完了するまで数分お待ちください。

  • ステップ 13. Boot Mode switchNormal mode の位置に戻す

これで こちら にスキップできます

Linux の場合

Git を使用して rpiboot ソースコードを取得するため、Git がインストールされていることを確認してください

  • ステップ 1. Terminal ウィンドウを開き、以下を入力して パッケージリスト を更新する
sudo apt-get update
  • ステップ 2. 以下のコマンドで Git をインストールする
sudo apt install git pkg-config make gcc libusb-1.0-0-dev
  • ステップ 3. 日付が正しく設定されていない場合、Git でエラーが発生する可能性があります。以下を入力してこれを修正する
sudo date MMDDhhmm

注意: MM は月、DD は日、hhmm はそれぞれ時と分です。

  • ステップ 4. usbboot ツールリポジトリをクローンする
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • ステップ 5. usbboot ツールをビルドしてインストールする
make
  • ステップ 6. USB Type-C ケーブルで reComputer R1000 を PC に接続する

  • ステップ 7. usbboot ツールを実行すると、接続を待機します

sudo ./rpiboot

結果は以下のように表示されます:

pir

  • ステップ 8. snap をダウンロードする
sudo apt install snap
  • ステップ 9. rpi-imager をダウンロードする
snap install rpi-imager
  • ステップ 10. Raspberry Pi Imager ソフトウェアを開く
rpi-imager

結果は以下のように表示されます:

pir

  • ステップ 11. キーボードで CTRL + SHIFT + X を押して Advanced options ウィンドウを開く

ホスト名の設定、パスワードの設定、WiFi の設定、ロケール設定を行う

pir

SSH を有効にする

pir

ここで ホスト名の設定、SSH の有効化、パスワードの設定、WiFi の設定、ロケール設定 などを行うことができます

注記

システムには事前設定されたユーザー名とパスワードがあります。ログイン時はデフォルトのユーザー名を "recomputer"、デフォルトのパスワードを "12345678" に設定してください。異なる認証情報を設定して問題が発生した場合、reComputer R1000 の初回バッチを購入された場合は OS を再フラッシュしてください。

  • ステップ 11. CHOOSE OS をクリックして、お好みの OS を選択する

注意: Other general purpose OS に移動することで、64-bit Ubuntu などの他の OS を選択することもできます

または、このリンクを使用してイメージファイルをダウンロードできます:

Ubuntun for raspberry-pi

  • ステップ 12. CHOOSE STORAGE をクリックして、接続された eMMC ドライブを選択する

  • ステップ 13. 最後に、NEXTYES をクリックする

pir

フラッシュプロセスが完了するまで数分お待ちください。 結果は以下のように表示されます:

pir

  • ステップ 14. Boot Mode switchNormal mode の位置に戻す

ドライバのインストール

SSH 経由で reComputer R1000 にアクセスする

注記

以下の手順には基本的な Linux コマンドラインの知識が必要です。コーヒーを用意して準備してください。

上記の OS フラッシュ手順に従って、reComputer R1000 は raspberrypi.local のホスト名で SSH が有効になっているはずです。

次に、Ethernet ケーブルを reComputer R1000 とホストコンピュータと同じネットワーク上のルーターに接続してください。

ヒント

reComputer R1000 がホストコンピュータと同じネットワーク上にあるかテストするには、ping raspberrypi.local を使用できます

ping コマンドの後に以下の出力が表示される場合、両方のデバイスが同じネットワーク上にあることを意味します:

pir

Windows の場合
  • ステップ 1. Command Prompt を開き、以下を入力する
  • ステップ 2. プロンプトに対して yes と入力する

pir

  • ステップ 3. 以下のようにパスワードを入力する
raspberry
  • ステップ 4. Raspberry Pi OS に正常にログインできた場合、以下の出力が表示されます

pir

Mac/Linux の場合
  • ステップ 1. コンピュータで Terminal を開き、以下を入力する
# ssh username@hostname
ssh [email protected]
  • ステップ 2. 以下のメッセージに対して yes と入力する
ECDSA key fingerprint is SHA256:XXXXXXX.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
  • ステップ 3. パスワードを求められたら、以下を入力する
# password for user
raspberry
  • ステップ 4. Raspberry Pi OS に正常にログインできた場合、以下の出力が表示されます

pir

新しい Raspbian OS をフラッシュした後の reComputer R1000 ドライバのインストール

reComputer R1000 には必要なドライバが最初からプリインストールされているため、追加のドライバをインストールする必要はありません。ただし、自分で新しい OS をフラッシュした場合は、必要なドライバを別途インストールする必要があります。

ヒント

32-bit OS ドライバのインストールについては、以下の手順を慎重に従ってください:

reComputer R1000 にプリインストールされているオペレーティングシステムは 64-bit です。32-bit OS をインストールしたい場合は、以下の方法を使用して DTS ドライバをインストールしてください。

SSH 経由で reComputer R1000 にアクセスする の手順に従い、以下のコマンドを入力してください:

echo arm_64bit=0 | sudo tee -a /boot/config.txt

その後、新しい Raspbian OS をフラッシュした後のドライバインストールプロセス を続行してください

  • ステップ 1. 上記の手順で reComputer R1000 に接続した SSH シェルで以下のリポジトリをクローンする
sudo apt install git -y
git clone --depth 1 https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays
  • ステップ 2. リポジトリに入る
cd seeed-linux-dtoverlays
  • ステップ 3. 以下を入力してドライバをインストールする
sudo ./scripts/reTerminal.sh --device reComputer-R100x
  • ステップ 4. reComputer R1000 を再起動する
sudo reboot

このプロセスにより、ファームウェアを更新する前にドライバが最新であることが保証されます。

ヒント

注意:reComputer R1000 V1.0 の場合、再起動後に /boot/firmware/config.txt ファイルを変更し、以下のコマンドを入力する必要があります:

 sudo nano /boot/firmware/config.txt

ファイルの最終内容を以下のように変更します:

  enable_uart=1
dtoverlay=dwc2,dr_mode=host
dtoverlay=vc4-kms-v3d
dtoverlay=reComputer-R100x,uart2

その後、再起動します:

  sudo reboot

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。

Loading Comments...