メインコンテンツまでスキップ

reComputer R1000とHome Assistant

はじめに

ビルディングオートメーションシステム向けに設計されたreComputer r1000は、高速・低速両方の通信をサポートする複数の絶縁RS485チャンネルを備えています。BACnet、Modbus RTU、Modbus TCP/IPプロトコルに対応しており、様々な自動化ニーズに対応できる汎用性を持っています。このガイドでは、reComputer r1000にHome Assistantをインストールする簡潔な手順を提供し、スマートホームデバイスのシームレスな統合と制御を可能にします。

Home Assistantは、ホームオートメーション用の無料でオープンソースのソフトウェアで、様々なデバイスの中央制御システムまたはスマートホームハブとして機能します。ローカル制御を念頭に設計されており、ビルディング管理システム(BMS)がリモートサーバーやインターネット接続に依存せずに動作することを保証し、セキュリティと信頼性を向上させます。これにより、BMSはクラウド接続デバイスに関連する脆弱性なしに24時間365日稼働でき、堅牢で安全な自動化ソリューションを提供します。

はじめに

このプロジェクトを開始する前に、ここで説明されているようにハードウェアを事前に準備する必要があります。

ハードウェアの準備

注記

HA インストールプロセス中に、ワイヤレス接続を使用してテストを行いました。

ソフトウェアの準備

reComputer には Bookworm 64 bit バージョンが事前にインストールされています。このガイドでは、そのシステムに Home Assistant Supervised をインストールする手順について説明します。

なぜ Home Assistant Supervised なのか?

reComputer に Home Assistant をインストールする方法はいくつかあります。Home Assistant の完全インストールを選択することもできますし、オペレーティングシステム上で Home Assistant を他のアプリケーションと並行して実行する予定がある場合は、supervised 方式が理想的です。もう一つの選択肢は Docker を使用することですが、これにはアドオンとして個別の Docker コンテナを設定する必要があります。このガイドでは、より複雑なインストールプロセスである Supervised 方式に焦点を当てています。心配しないでください—ステップバイステップでご案内します。

Home Assistant Supervised インストール - Bookworm

ステップ 1: 依存関係の更新とインストール

sudo apt update
sudo apt-get install -y jq wget curl udisks2 apparmor-utils libglib2.0-bin network-manager dbus systemd-journal-remote systemd-resolved

ステップ2: Network Managerの開始と有効化

Network Managerのステータスを確認する

sudo systemctl status NetworkManager.service

NetworkManagerが開始されない場合は、開始して有効化してください

sudo systemctl start NetworkManager
sudo systemctl enable NetworkManager

ステップ3: ブートパラメータの変更

cmdline.txt ファイルを編集します:

sudo nano /boot/firmware/cmdline.txt

行の末尾に以下を追加してください:

systemd.unified_cgroup_hierarchy=false lsm=apparmor

システムを再起動します:

sudo reboot

ステップ4: Dockerのインストール

sudo curl -fsSL get.docker.com | sh
sudo gpasswd -a $USER docker
newgrp docker

ステップ5: OS Agentのインストール

wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.6.0/os-agent_1.6.0_linux_aarch64.deb
sudo dpkg -i os-agent_1.6.0_linux_aarch64.deb

ステップ 6: Home Assistant Supervised をインストールする

wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/download/1.6.0/homeassistant-supervised.deb
sudo dpkg -i homeassistant-supervised.deb

修正が正常に完了すると、青い画面が表示され、Raspberry Pi4 64 モデルを選択できるようになります。

数分後、インストールが開始されます。

その後、<your_recomputer_ip>:8123 を使用してWebブラウザで Home Assistant ダッシュボードUIを表示できます。

初期起動プロセスの完了には時間がかかります。起動が完了したら、アカウントを作成し、初期セットアップの手順に従ってください。

注記

通知に警告が表示される場合は、reComputerを再起動してください。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社では、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...