メインコンテンツまでスキップ

reComputer R1000 ウォークスルー

Raspberry Pi CM4を搭載したreComputer R1000エッジIoTコントローラーは、クアッドコアA72プロセッサ、デュアルイーサネット、BACnet、Modbus RTU、Modbus TCP/IPをサポートする複数のRS485チャネルを特徴としています。4G、LoRa®、Wi-Fi/BLEを含む多様なワイヤレスオプションにより、堅牢なIoTネットワーク通信を確保します。リモートデバイスおよびエネルギー管理に最適で、R1000はスマートビルディングアプリケーションに完璧です。

reComputer R1000 アプリケーション

初回利用ガイド

reComputer R1000 はじめにreComputer R1000 Raspbian OSをeMMCに
この記事では、reComputer R1000の概要を提供し、そのハードウェアインターフェースとオプションのハードウェアコンポーネントについて詳しく説明することに焦点を当てています。R1000を様々なIoTアプリケーションに適したものにする機能と能力を強調しています。 reComputer R1000には、Raspbianのプリロードされたイメージが付属しています。再インストールが必要な場合、このガイドではRaspbianを再度インストールする方法を説明します。
reComputer R1000 組み立てガイドreComputer R1000でrs485とmodbus rtuを使用する方法reComputer R1000でbacnet MS/TPを使用する
このWikiでは、周辺機器コンポーネントを取り付けるためのユニットの組み立てと分解方法、および取り付けオプションについて説明します この記事では主にreComputer R1000のRS485通信機能の使用方法を紹介し、RS485とModbus通信機能をテストします。 この記事では主にreComputer R1000でbacnet MS/TPプロトコルの機能テストを実行する方法を紹介します。reComputer R1000でbacnet MS/TPサーバーをシミュレートし、W10 PC上のYABEを使用してデバイスが存在するかどうかを確認しました。

Industrial Edge

Node-RED
reComputer R1000 Node-Red 入門ガイドreComputer R1000 と Node Red および MQTTreComputer R1000 と Node Red および Modbus TCP
reComputer R1000 に Node-RED をインストールして設定する方法を学び、ハードウェア、API、オンラインサービスを接続する多用途ツールに変身させます。直感的なブラウザベースのフローエディターを使用して、豊富なノードパレットを活用しながら様々なコンポーネントをシームレスに統合できます。 Mosquitto ブローカーのインストールを探索し、Node-RED と連携して MQTT トピックの購読と発行を行う方法をこのウィキで学びます。IoT アプリケーションに最適な MQTT は、信頼性の低いネットワーク上で低帯域幅での効率的なリアルタイムデータ交換を可能にします。 このウィキで Node-RED を使用して reComputer R1000 で Modbus TCP を操作する方法を学びます。Modbus TCP がプロトコルを Ethernet ネットワークに拡張し、より高速な通信速度と現代の IT インフラストラクチャとのシームレスな統合を可能にする方法を発見してください。
reComputer R1000 with Node Red and BACnet TCPreComputer R1000 with Node Red and InfluxDBreComputer R1000 with Grafana
このwikiでは、Node-RED統合に焦点を当てて、ビルディング管理システム(BMS)におけるBACnet IPの利点を発見してください。Node-REDとBACnet IPを使用して、改善されたスケーラビリティ、より簡単なインストールとメンテナンス、既存のネットワークインフラストラクチャの活用を実現する方法を学びます。Raspberry Piを搭載したエッジコントローラーであるreComputer R1000にInfluxDBをデプロイし、ネットワークエッジでの堅牢な時系列データ収集と分析を実現します。このガイドでは、InfluxDBのインストール、設定、使用の手順を詳しく説明し、IoTアプリケーションの効率的な管理とリアルタイムインサイトを可能にします。このwikiでは、Raspberry Piを搭載したreComputer R1000にGrafanaをインストールし、データを洞察に満ちた視覚化に変換する方法を学びます。Grafanaを既存のInfluxDBデータベースに接続し、説明的なダッシュボードを作成して、システムパフォーマンスの向上、トラブルシューティングの合理化、強力な監視ツールによる情報に基づいた意思決定を実現します。
reComputer R1000 with Node Red and OPC UA server with Node-REDS7プロトコルを使用してSiemens PLCをreComputer R1000に接続するreComputer R1000 with FlowFuse
このwikiでは、Node-RED環境でOPC UAサーバーを作成し、自動化階層全体での相互運用性を向上させるためにさまざまなプロトコルを統合する方法をガイドします。 この記事では、Raspberry PiベースのreComputerでフローベースの開発ツールであるNode-REDを使用して、S7プロトコル経由でSiemens PLCと通信する方法について説明します。 FlowFuseは、協調開発、リモートデプロイメント、DevOpsパイプライン用のツールでNode-REDを拡張し、Node-REDアプリケーションの管理と配信を容易にします。このwikiでは、FlowFuseが開発チームのこれらのプロセスをどのように合理化するかを探ります。
N3uron
reComputer R1000 with N3uronreComputer R1000 Connect AWS IoT Core with N3uron
N3uronを使用してOTシステムとITシステム間の双方向データパイプラインを簡単に作成し、運用データを単一のソースに統合して可視化します。reComputer R1000を使用してN3uronをインストールしアクセスする方法を学びます このチュートリアルでは、N3uron Edge IIoTプラットフォームとAWS IoT Core間のインターフェースの複雑さについて詳しく説明します。
reComputer R1000でN3uronをBACnetに接続するN3uron、MQTT、Modbusを使用して産業データをAWSクラウドに公開する
N3uronを使用したビル管理システムにおけるBACnetの力を発見し、シームレスな相互運用性のためのデータ取得と管理を強化します。YABE Room SimulatorでBACnet TCPを活用してBACnetデバイスを可視化・テストし、堅牢で柔軟なBMSソリューションを確保します。 reComputer R1000とN3uron Duoでプラント管理を強化し、堅牢な接続性とデータ操作機能を活用します。このWikiでは、シームレスな産業統合のためにModbus TCPとMQTTを使用した接続方法をガイドします。
FUXA
reComputer R1000 with FUXA to use Modbus RTU/TCPreComputer R1000 with FUXA to use MQTT clientreComputer R1000 with FUXA to use OPC-UA
この記事では主に、FUXAを使用したModbus RTU/TCP通信の方法について説明します。Modbusの基本をカバーし、様々なシナリオでのアプリケーションを実演します。 この記事では主に、reComputerR1000でFUXAを使用したmqtt通信の方法を紹介します。この記事では、mosquittoをMQTTサーバーエージェントとして、FUXAとnode-redをMQTTクライアントとして使用し、FUXAが公開するデータのソースとしてModbusTCPスレーブを紹介します。 この記事では主に、FUXAを使用したOPC-UA通信の方法を紹介します。W10 PC上でProsys OPC UA Simulation Serverを実行し、reComputer R1000でシミュレーターのデータを読み取ります。
reComputer R1000 with FUXA to use WebAPIreComputer R1000 with FUXA to achieve SCADA
この記事では主にFUXAを使用してWebAPI通信を行う方法を紹介します。現段階では、FUXAはGET機能のみをサポートしており、データパケットはJson形式です。FUXAのGET機能を使用してpostmanのデータグラムを取得します。 この記事では主にFUXAを使用してSCADAを実現する方法を紹介します。記事では、FUXAがnode-redとOPC UA Simulatorからデータを受信し、チャートとCircular Gaugeを使用して表示します。同時に、一連のパターンを描画して産業プロセスをシミュレートします。
CODESYS
reComputer R1000用CODESYSのインストール方法CODESYSを使用してR1000のModbus RTU機能を設定する方法
CODESYSは、3S-Smart Software Solutionsによって開発された、産業制御システム向けに広く使用されている自動化ソフトウェアプラットフォームです。この記事では、CODESYSのダウンロード、インストール方法、およびreComputer R1000へのプロジェクトのデプロイ方法に焦点を当てています。 この記事では、主にCODESYSベースのreComputer R1000のmodbus rtu機能の使用方法を紹介します。reComputer R1000の2つのrs485ポートを使用し、1つのポートはModbusマスター用、もう1つのポートはModbusスレーブ用として使用します。
FIN
reComputer R1000 install FINreComputer R1000 with FIN to use modbus TCP/RTUreComputer R1000 with FIN Logic Builder
FIN Framework (FIN) は、統合、制御、管理、分析、可視化、接続が可能なアプリケーションスイートを備えたソフトウェアフレームワークです。その機能は、OEMによって様々な製品やサービスに統合することができます。この記事では主に、reComputer R1000にFinをインストールする方法を紹介します。 この記事では、FIN FramworkのModbusコネクタの使用方法を紹介し、FIN FramworkにおけるModbus TCP/RTUの使用について詳しく説明します。 この記事では、FIN FramworkのLogic Builderの使用方法を紹介し、Logic Builderを使用してアラームを実装する方法を説明します。Modbusデバイスの値を監視し、値が臨界値を超えた場合、FINがアラームを発生させます。
reComputer R1000 with FIN を使用してトップレベルグラフィックを作成reComputer R1000 with FIN を使用してサイトグラフィックを作成reComputer R1000 with FIN を使用してフロアグラフィックを作成
この記事では、FIN Framework の Graphics Builder の使用方法と、Graphics Builder を使用してトップレベルグラフィックを作成する方法を説明します。 この記事では、FIN Framework の Graphics Builder の使用方法と、Graphics Builder を使用してサイトグラフィックを作成する方法を説明します。 この記事では、FIN Framework の Graphics Builder の使用方法と、Graphics Builder を使用してフロアグラフィックを作成する方法を説明します。
ThingsBoard
reComputer R1000でThingsBoardを始めるThingsBoardとreComputer R1000で動的IoTダッシュボードを作成する
このガイドでは、エッジ展開のためのreComputerへのThingsBoard Community Editionのインストールについて説明します。堅牢なIoTインフラストラクチャの構築に向けたステップバイステップのアプローチを提供し、デバイスプロビジョニング、データ収集、可視化、テレメトリ分析を可能にします。 このチュートリアルでは、ThingsBoard Community EditionにMQTTデバイスを追加し、インタラクティブなダッシュボードでそのデータを可視化する方法を説明します。デバイスの接続、テレメトリデータの送信、リアルタイム監視と分析のためのThingsBoardのグラフィカルツールの使用手順を説明します。

フリート管理

reComputer R1000 balena OS セットアップ
Balena: 開発者がデバイスフリート全体でアプリケーションをデプロイ・管理するためのIoTプラットフォーム。多様なアーキテクチャをサポートし、簡単なアップデートと現場での安全で信頼性の高いデバイス動作を可能にします。

クラウドソリューション

AWS IoT Core と reComputer R1000 の統合
この包括的なガイドで、reComputer R1000 を AWS IoT クラウドに接続する方法を学びましょう。AWS IoT Core を活用してセキュアなデバイス管理とシームレスな通信を実現し、AWS エコシステム内でスマートで接続されたアプリケーションの開発を可能にします。

コンピュータビジョン

reComputer R1000とHailo-8LでのYOLOv8物体検出reComputer R1000とHailo-8LでのYOLOv8姿勢推定RPi5とCM4でrpi ai kitを使用してyolov8sを実行するベンチマーク
このwikiでは、reComputer R1000でRaspberry-pi-AI-kitアクセラレーションありとなしでYOLOv8を使用した物体検出を実演します。Raspberry Pi AI KitはRaspberry Piの性能を向上させ、人工知能と機械学習アプリケーションでの潜在能力を引き出します このwikiでは、reComputer R1000でRaspberry-pi-AI-kitアクセラレーションありとなしでYOLOv8を使用した姿勢推定を実演します。Raspberry Pi AI KitはRaspberry Piの性能を向上させ、人工知能と機械学習アプリケーションでの潜在能力を引き出します このwikiでは、Raspberry Pi 5とRaspberry Pi Compute Module 4でのYOLOv8sの姿勢推定と物体検出のベンチマークを紹介します。すべてのテストで同じモデル(YOLOv8s)を使用し、int8に量子化し、入力サイズは640x640解像度、バッチサイズは1に設定し、240 FPSの同じビデオから入力しています。
Node-RedとAIキット搭載Raspberry Piを使用したポーズベースライト制御reComputer上のClipアプリケーション
このwikiでは、AIキットを使用してYOLOv8を実行し、YOLOv8を使用して姿勢を監視し、最終的に姿勢に基づいてライトを制御する方法をガイドします。このチュートリアルでは、reComputerにCLIPをインストールする方法をガイドします。CLIPは従来のラベルを使用せずに画像とテキストをマッチングすることで、ゼロショット画像認識を可能にします。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験を可能な限りスムーズにするため、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...