メインコンテンツまでスキップ

reComputer R1000 V1.1 製品変更詳細

はじめに

reComputer R1000 V1.0のmodbus機能を使用する際に、一部のユーザーがDEピン制御で問題を抱えていることが判明しました。より良いユーザーエクスペリエンスのために、RS485をより使いやすくするためにピン割り当てを変更しました。また、製品全体にいくつかの調整を行いました。

変更説明

1 新しいアンテナ穴を追加しました。以下の図に示すとおりです。現在、アンテナ穴は3つあります。インターフェースのシルク印刷もそれに応じて調整されました。

2 PCBAバージョンがV1.0からV1.1に変更されました。

3 DSIインターフェースの調整:DSI0からDSI1に変更されました。

4 内蔵スピーカーコネクタが削除されました。

5 3つのRS485グループすべてのDEトランシーバー方向制御ピンが、RTS機能をサポートするピンに変更されました。

6 その他のピン調整。詳細については、reComputer R1000 v1.1 Pin Assignmentを参照してください。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品でのエクスペリエンスが可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...