メインコンテンツまでスキップ

reComputer r1000 で UPS を使用して入力電圧を読み取る方法

はじめに

この wiki 記事では主に、reComputer R10 および R11 シリーズに UPS モジュールをインストールし、UPS を使用して入力電圧を読み取る方法について説明します。

ハードウェアの準備

注意 R1000 に UPS をインストールする方法については、このリンクを参照してください。

ソフトウェアの準備

ステップ 1: UPS モジュールの確認

sudo apt update
sudo apt install i2c-tools
sudo i2cdetect -y 6

ステップ 2: GitHub からリポジトリをダウンロード

git clone https://github.com/Seeed-Projects/Read-UPS-input-voltage.git
cd Read-UPS-input-voltage
sudo apt update
sudo apt install python3-smbus

ステップ 3: 電圧監視の開始

python -m venv .venv --system-site-packages && source .venv/bin/activate
python read_voltage.py

結果

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験を可能な限りスムーズにするため、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...