メインコンテンツまでスキップ

ファクトリーファームウェアでブートローダーを再フラッシュする方法

USB Type-C経由でボードをPCに接続し、ESP RF Test Toolを使用してファクトリーファームウェアでブートローダーを再フラッシュすることができます。

  • ステップ 1. BOOTボタンを押し続けながらXIAO ESP32C3をPCに接続してブートローダーモードに入ります

  • ステップ 2. 接続後、BOOTボタンを離します

  • ステップ 3. このページにアクセスしてESP RF Test Tool and Test Guideをダウンロードします

  • ステップ 4. .zipを展開し、ESP_RF_Test_EN\ESP_RF_Test_EN\EspRFTestTool_v2.8_Manualに移動してEspRFTestTool_v2.8_Manual.exeを開きます
  • ステップ 5. ChipTypeとしてESP32C3、あなたのCOMポート、BaudRateとして115200を選択し、openをクリックします

以下の出力が表示されます

  • ステップ 6. Flashを選択し、Select Binをクリックします

フラッシュが成功すると以下の出力が表示されます

Loading Comments...