メインコンテンツまでスキップ

Raspberry Pi/reComputerにリモート接続する

ユーザーが特定の制約(追加のモニターがないなど)により、Raspberry Pi(reComputerやその他のエッジデバイス)に物理的にアクセスできないことがよくあります。そのため、Raspberry Piにリモート接続することが非常に重要です。使用しているオペレーティングシステムによって、リモートエッジデバイスに接続する方法はいくつかあります。このプロジェクトでは、Raspberry Piのオペレーティングシステム(Linux)を使用して、Secure Shell Protocol(SSH)を利用してリモートでマシンを制御します。

はじめに​

SSH(Secure ShellまたはSecure Socket Shellとしても知られる)は、特にシステム管理者にとって、安全でないネットワークを介してコンピュータにアクセスするための安全な方法を提供するネットワークプロトコルです。SSHはネットワーク管理者によって広く使用されており、ネットワークを介して別のコンピュータにログインし、コマンドを実行し、ファイルを別のコンピュータに移動することができます。SSHサーバーは、デフォルトで標準のTransmission Control Protocol(TCP)ポート22でリッスンします。

必要な材料​

  • Linuxベースのデバイス(Raspberry PiまたはreComputer)
  • PC

リモート接続​

Raspberry Piを例にとり、Raspberry PiのSSHポートを開き、PC上のSSHインターフェースを使用してリモートで呼び出します。コンピュータからRaspberry Piに接続するには、PiのIPアドレスを知る必要があります。

注意:PCとRaspberry Piが同じLAN内にあることを確認してください。

もしデバイスがreComputerの場合、SSHポートはデフォルトで開いているため、ステップ1からステップ3をスキップできます。以下は、Raspberry Piをコンピュータに接続する手順です。

ステップ1. Raspberry Piで新しいターミナルを開き、sudo raspi-configを実行します。以下のようなメニューが表示されるので、「Interfacing Options」を選択し、ENTERを押します。

ステップ2. 「SSH」を選択し、ENTERを押します。

ステップ3. 「Yes」を選択し、ENTERを押します。

しばらくすると、「The SSH server is enabled」というメッセージが表示されます。

ステップ4. Raspberry Piでターミナルを開き、ifconfigを実行します。 以下のようにRaspberry PiのIPアドレスが表示されます。

ステップ5. PCのターミナルを開き、ssh pi@192.168.6.215を実行し、Raspberry Piのパスワードを入力します。これでPCがRaspberry Piにリモート接続されます。

Loading Comments...