reSpeaker XVF3800 44mm と XIAO ESP32-S3 Plus による録音と再生
このサンプルでは、XVF3800 からのステレオ音声を I2S 経由で XIAO の PSRAM に 5 秒間取り込み、その後同じバッファを I2S 送信経路で再生します。PC を使わずにフルのオーディオ往復が動作することを確認する最も手早い方法であり、音声録音アプリケーションの良い出発点となります。
前提条件
- アレイは I2S ファームウェア を実行している必要があります。Update Firmware を参照してください。
- ESP32 ボードパッケージと Arduino Audio Tools ライブラリをインストールした Arduino IDE。Software Preparation を参照してください。
- ボードに XIAO_ESP32S3_Plus を選択し、ポート番号を選択していること。
- PSRAM を有効化:
Tools > PSRAM > OPI PSRAM。録音バッファは内部 RAM には収まりません。
48 kHz、ステレオ、32 ビットで 5 秒間には 1,920,000 バイト が必要です(48,000 × 2 チャンネル × 4 バイト × 5 秒)。PSRAM がない場合、スケッチは PSRAM allocation failed! で停止します。
このスケッチでは、XVF3800 が BCLK、LRCLK、MCLK を生成するため、XIAO を I2S の スレーブ(config.is_master = false)として動作させます。
動作概要
- 起動時にスケッチは PSRAM の合計と空き容量を表示し、その後
heap_caps_malloc(..., MALLOC_CAP_SPIRAM)を使ってRECORD_BYTES(5 秒分)を確保します。 - 録音:I2S を
RX_MODEで再起動し、バッファがいっぱいになるか 1 秒の読み取りタイムアウトが発生するまで、8 KB チャンクでバッファにバイトを読み込みます。 - 再生時の整合性を保つため、バイト数をステレオフレームの整数倍になるように切り詰めます。
- 再生:I2S を
TX_MODEで再起動し、バッファを 8 KB チャンクで書き出します。その後flush()と短いディレイを入れ、ストリームを停止する前に最後のフレームが吐き出されるようにします。 - ループは繰り返され、1 秒の待機の後に再度録音を行います。
Arduino スケッチ
#include "AudioTools.h"
#include "esp_heap_caps.h"
// Audio configuration
constexpr uint32_t SAMPLE_RATE = 48000;
constexpr uint16_t CHANNELS = 2;
constexpr uint16_t BITS_PER_SAMPLE = 32;
// Recording configuration
constexpr uint32_t RECORD_SECONDS = 5;
constexpr size_t FRAME_BYTES =
CHANNELS * (BITS_PER_SAMPLE / 8);
constexpr size_t BYTES_PER_SECOND =
SAMPLE_RATE * FRAME_BYTES;
constexpr size_t RECORD_BYTES =
BYTES_PER_SECOND * RECORD_SECONDS;
// Process audio in smaller blocks
constexpr size_t CHUNK_BYTES = 8192;
AudioInfo info(SAMPLE_RATE, CHANNELS, BITS_PER_SAMPLE);
I2SStream out;
I2SConfig config;
// PSRAM recording buffer
uint8_t *audioBuffer = nullptr;
size_t bytes_read = 0;
size_t bytes_write = 0;
// Start I2S
bool startI2S() {
if (!out.begin(config)) {
Serial.println("I2S initialization failed!");
return false;
}
return true;
}
// Arduino Setup
void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
AudioLogger::instance().begin(
Serial,
AudioLogger::Info
);
Serial.println("\nI2S Record / Playback Test");
// Check PSRAM availability
size_t psramTotal =
heap_caps_get_total_size(MALLOC_CAP_SPIRAM);
size_t psramFree =
heap_caps_get_free_size(MALLOC_CAP_SPIRAM);
Serial.printf(
"PSRAM total: %lu bytes\n",
(unsigned long)psramTotal
);
Serial.printf(
"PSRAM free: %lu bytes\n",
(unsigned long)psramFree
);
Serial.printf(
"Recording buffer required: %lu bytes\n",
(unsigned long)RECORD_BYTES
);
// Allocate audio buffer in PSRAM
audioBuffer = (uint8_t *)heap_caps_malloc(
RECORD_BYTES,
MALLOC_CAP_SPIRAM | MALLOC_CAP_8BIT
);
if (audioBuffer == nullptr) {
Serial.println("PSRAM allocation failed!");
Serial.println(
"Enable Tools -> PSRAM -> OPI PSRAM"
);
while (true) {
delay(1000);
}
}
Serial.println("PSRAM buffer allocated successfully");
// Configure I2S
config = out.defaultConfig(TX_MODE);
config.copyFrom(info);
// XIAO ESP32-S3 Plus pins
config.pin_bck = 8; // D9 - GPIO8
config.pin_ws = 7; // D8 - GPIO7
config.pin_data = 44; // D7 - GPIO44 - TX
config.pin_data_rx = 43; // D6 - GPIO43 - RX
// XVF3800 is I2S master
config.is_master = false;
if (!startI2S()) {
while (true) delay(1000);
}
Serial.println("I2S initialized successfully");
}
// Arduino Loop
void loop() {
// =========================================
// STEP 1: RECORD AUDIO
// =========================================
Serial.println("\n========== RECORDING ==========");
out.end();
config.rx_tx_mode = RX_MODE;
if (!startI2S()) {
delay(1000);
return;
}
bytes_read = 0;
uint32_t lastReadTime = millis();
Serial.println("Recording started...");
while (bytes_read < RECORD_BYTES) {
size_t remaining = RECORD_BYTES - bytes_read;
size_t request =
(remaining > CHUNK_BYTES)
? CHUNK_BYTES
: remaining;
size_t received = out.readBytes(
audioBuffer + bytes_read,
request
);
if (received == 0) {
if (millis() - lastReadTime > 1000) {
Serial.println("RX timeout!");
break;
}
delay(1);
continue;
}
bytes_read += received;
lastReadTime = millis();
}
// Stop receiving
out.end();
// Keep complete stereo frames only
bytes_read -= bytes_read % FRAME_BYTES;
Serial.println("Recording finished");
Serial.printf(
"Captured bytes: %lu / %lu\n",
(unsigned long)bytes_read,
(unsigned long)RECORD_BYTES
);
Serial.print("Recorded duration: ");
Serial.print(
(float)bytes_read / BYTES_PER_SECOND,
2
);
Serial.println(" seconds");
if (bytes_read == 0) {
Serial.println("No audio captured!");
delay(1000);
return;
}
// =========================================
// STEP 2: PLAYBACK AUDIO
// =========================================
Serial.println("\n========== PLAYBACK ==========");
config.rx_tx_mode = TX_MODE;
if (!startI2S()) {
delay(1000);
return;
}
bytes_write = 0;
Serial.println("Playback started...");
while (bytes_write < bytes_read) {
size_t remaining = bytes_read - bytes_write;
size_t request =
(remaining > CHUNK_BYTES)
? CHUNK_BYTES
: remaining;
size_t written = out.write(
audioBuffer + bytes_write,
request
);
if (written == 0) {
Serial.println("TX write failed!");
break;
}
bytes_write += written;
}
// Allow queued audio to finish playing
out.flush();
delay(150);
// Stop transmitting
out.end();
Serial.println("Playback finished");
Serial.printf(
"Transmitted bytes: %lu / %lu\n",
(unsigned long)bytes_write,
(unsigned long)bytes_read
);
Serial.println("\n========== TEST COMPLETE ==========");
// Wait before next recording
delay(1000);
}
期待される出力
I2S Record / Playback Test
PSRAM total: 8388608 bytes
PSRAM free: 8386804 bytes
Recording buffer required: 1920000 bytes
PSRAM buffer allocated successfully
I2S initialized successfully
========== RECORDING ==========
Recording started...
Recording finished
Captured bytes: 1920000 / 1920000
Recorded duration: 5.00 seconds
========== PLAYBACK ==========
Playback started...
Playback finished
Transmitted bytes: 1920000 / 1920000
========== TEST COMPLETE ==========
PSRAM の合計値はモジュールによって異なります。重要なのは、Recording buffer required が PSRAM free より小さいこと、1920000 / 1920000 のフルキャプチャができていること、そして送信カウントが一致していることです。
再生フェーズ中の録音を聞くために、スピーカーまたはヘッドホンをアレイに接続してください。
トラブルシューティング
PSRAM allocation failed!
Tools > PSRAM > OPI PSRAM が有効になっていないか、選択しているボードが XIAO_ESP32S3_Plus ではありません。ボードを再選択し、PSRAM を有効にしてから再度書き込んでください。
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。