メインコンテンツまでスキップ

reSpeaker Clip Basic SDK ガイド

reSpeaker Clip

Version: clip パッケージの __version__ = 1.0.0 に対応
Product: reSpeaker Clip ウェアラブルレコーダー

概要​

reSpeaker Clip Basic SDK ガイドでは、ホスト側アプリケーションが BLE、Wi-Fi、AT コマンド、GATT、およびファイル転送ワークフローを通じてデバイスと通信し制御する方法を説明します。Python SDK は主なリファレンス実装として提供されており、CLI と Web ベースのツールも含まれます。

本ガイドでは次の内容を扱います:

  • トランスポート — BLE および Wi-Fi/UDP 通信チャネル。
  • 通信プロトコル — AT コマンド、GATT キャラクタリスティック、およびファイル転送フレーミング。
  • 録音モデル — 録音モード、デバイスステートマシン、およびファイル形式。
  • エンドツーエンドのデータフロー — 接続から音声出力のダウンロードまで。
  • リファレンス実装 — Python SDK(clip パッケージ)、CLI ツール、および Web インターフェース。

Basic SDK は、ホスト側からデバイスの現在の機能を利用することに焦点を当てています。クラウド文字起こし、AI 要約、アカウント管理、モバイルアプリサービス自体は含まれません。これらのワークフローは、ダウンロードした音声ファイルの上に構築するか、別のサービスと統合して実現してください。

本ガイドの位置付け​

reSpeaker Clip を初めて使用する場合は、まず reSpeaker Clip 入門ガイド をお読みください。

入門ガイドでは、製品概要、想定シナリオ、ハードウェア機能、および通常のユーザーワークフローを紹介します。

本ガイドはアプリケーション側の開発に焦点を当てています:

  • BLE または Wi-Fi 経由でデバイスと通信する;
  • 録音およびデバイス設定を制御する;
  • 録音セッションを管理およびダウンロードする;
  • AT コマンド、GATT、およびファイル転送プロトコルを理解する;
  • これらの機能を Python、CLI、または Web ツールから統合する。

適切な reSpeaker Clip ガイドの選択​

reSpeaker Clip のドキュメントは、開発レイヤーごとに整理されています。製品セットアップと通常のワークフローについては Getting Started から始めてください。ホストアプリケーションがデバイスを制御したり録音をダウンロードしたりする必要がある場合は Basic SDK を使用します。長時間稼働するサービスがデバイス接続を保持し API を公開する必要がある場合は Service Integration に進みます。デバイス側の動作、プロトコル、または音声処理を変更する必要がある場合のみ Firmware SDK を使用してください。

インストール​

必要条件​

  • Python 3.10 以上
  • Bluetooth アダプタ(BLE モード)
  • Wi-Fi アダプタ(Wi-Fi モード)

リポジトリのクローン​

GitHub リポジトリはこちらにあります。

git clone <repository-url>

依存関係のインストール​

仮想環境を有効化した後、必要な依存関係をインストールします:

pip install -r requirements.txt

プロジェクト構成​

applications/clip/tests/
├── clip/ SDK ライブラリ(インポート可能)
│ ├── __init__.py
│ ├── client.py BLE 接続 + AT コマンド通信
│ ├── commands.py 高レベル AT コマンドラッパー
│ ├── transfer.py BLE ファイル転送 + SessionSync
│ ├── codec.py Opus/Ogg コーデックユーティリティ
│ ├── wifi.py WiFi UDP 通信 + WiFiSync
│ ├── progress.py プログレスバー用ヘルパー
│ ├── utils.py ファイル結合、フォーマット用ユーティリティ
│ └── exceptions.py カスタム例外クラス
├── tools/ CLI およびユーティリティスクリプト
│ ├── clip-cli.py メイン CLI(BLE + WiFi + USB)
│ ├── clip-web.py Web インターフェース
│ ├── record.py 録音制御ツール
│ ├── sync.py ファイル同期ヘルパー
│ ├── udp_sync.py WiFi UDP 同期
│ ├── udp_terminal.py WiFi UDP ターミナル
│ ├── ble_terminal.py BLE 対話型ターミナル
│ ├── serial_terminal.py USB CDC シリアルターミナル
│ └── decode_opus.py Opus デコードユーティリティ
├── tests/ テストスイート
│ ├── conftest.py 共有 fixture(device_session、mock_device)
│ ├── test_basic.py AT コマンド:VERSION、STATE、TIME、PAIR、エラー
│ ├── test_config.py 設定:MODE、AUTODEL、BRIGHTNESS
│ ├── test_recording.py 録音:START/STOP、ブックマーク、状態遷移
│ ├── test_storage.py ストレージ:LIST、DELETE、永続化、ファイル数
│ ├── test_transfer.py 転送:ダウンロード、同期、進捗、並行処理
│ └── test_unit.py ユニットテスト(デバイス不要)
├── workspace/ サンプルワークスペーススクリプト
│ └── complete_example.py
├── requirements.txt
├── README.md
└── pytest.ini

SDK モジュール​

モジュール説明
client.pyBLE デバイス通信
commands.py高レベル AT コマンド
transfer.pyファイル同期
codec.py音声エンコード/デコード
wifi.pyWiFi 通信
progress.py進捗表示
utils.pyヘルパー関数
exceptions.py例外クラス

SDK の機能​

Python SDK は次のワークフローをサポートします:

  • デバイスの設定:録音モード、ビットレート、複雑度、自動削除ポリシー、OLED 輝度、BLE デバイス名、および関連設定。
  • 録音の制御:開始、停止、一時停止、再開、ブックマークの追加。
  • セッション管理:一覧表示、クエリ、削除、パージ、および SD カードのフォーマット。
  • ファイルのダウンロード:BLE または Wi-Fi/UDP 経由で録音を転送し、レジュームにも対応。
  • 音声の変換:デバイスの生の Opus データを OGG/Opus に再コンテナ化するか、Opus デコード経路を通じて 16 kHz モノラル WAV にデコード。
  • ステータスとイベントの読み取り:バッテリーレベル、充電状態、デバイス状態、ステートマシンの変化、およびリアルタイムのオーディオ可視化コールバック。
  • Manage sessions: list, query, delete, purge, and format the SD card.
  • Download files: transfer recordings over BLE or Wi-Fi/UDP, with resume support.
  • Convert audio: re-container device raw Opus data into OGG/Opus, or decode to 16 kHz mono WAV through an Opus decoding path.
  • Read status and events: battery level, charging state, device state, state-machine changes, and real-time audio-visualization callbacks.

転送方式の選択は重要です:

  • ポータブルな設定、録音制御、小さなサイズのダウンロードには、ClipDevice を介した BLE を使用します。
  • 大量ダウンロードには、WiFiDevice または WiFiSync を介した Wi-Fi/UDP を使用します。大規模な録音セッションに対して、より高速かつ安定しています。
  • 録音制御は BLE のみ対応です。ファイルのダウンロードは BLE と Wi-Fi の両方で動作します。

コアコンセプト​

このセクションでは、Basic SDK が使用するホスト側の見方について説明します。デバイス側の 実装の詳細については、対応する Firmware Development Guide の セクションを参照してください:

Basic SDK トピック詳細なファームウェアの説明
転送方式Communication Protocol
録音モードRecording Modes
デバイス状態Event and State Model
ファイル形式とセッションSession, Chunking, and Storage Model
AT コマンドプロトコルAT Command Grammar、JSON Response Contract、Registered Command Reference
GATT キャラクタリスティックBLE GATT Service
ファイル転送とレジュームUDP Frame Types および Session and File Addressing
エンドツーエンドのデータフローSystem Architecture および Audio Pipeline

転送方式​

転送方式クラスユースケース備考
BLEClipDevice設定、録音制御、セッションのダウンロードポータブルであり、録音制御に必須です。大量ダウンロードでは遅くなったり、負荷が高いと通知がドロップする場合があります。
Wi-Fi/UDPWiFiDevice / WiFiSyncセッションの一括ダウンロード大きなファイルに対して、より高速かつ安定しています。デバイス側で Wi-Fi を有効にし、ClipAP_XXXX に参加する必要があります。

録音モード​

モード説明
normalSpeexDSP のノイズ抑制 / デリバーブなしの標準的な録音パスです。デバイスの AGC、ハイパス、リミッターは、ファームウェアによって有効になっている場合があります。
enhancedSpeexDSP のノイズ抑制とデリバーブが有効になった拡張パスです。

set_mode() は normal と enhanced のみを受け付けます。start_recording() はエイリアスとして stereo と merge も受け付けます;stereo は normal に、merge は enhanced にマッピングされます。

どちらのモードも、デフォルトではモノラル 16 kHz Opus を出力します。

デバイス状態​

録音はセッションとして表現されます。セッション ID は、通常 YYYYMMDDHHMMSS のようなタイムスタンプ形式の文字列です。

IDLE --start_recording--> RECORDING --stop_recording--> IDLE
|
| pause / resume
v
PAUSED

一般的なデバイス状態には、IDLE、RECORDING、TRANSMITTING、PAUSED、ERROR があります。

接続時に、SDK は AT+TIME を通じてデバイスの時計を同期できます。デバイスのタイムゾーンは、ホストのタイムゾーンと異なる場合があります。

ファイル形式​

デバイスは録音データを OGG コンテナではなく、生の Opus フレームとして保存します。生フォーマットは、長さ付きの Opus フレームが連続したものです:

[2-byte little-endian length][opus frame][2-byte little-endian length][opus frame]...

録音を OGG/Opus 入力を想定するツールに渡す前に、有効な .ogg ファイルを書き出すには convert_to_ogg_opus() を使用します。WAV デコードには、opuslib のような Opus デコーダパスが必要です。

AT コマンドプロトコル​

  • SDK は UTF-8 の AT 文字列(例:AT+MODE=enhanced)を CMD キャラクタリスティックに書き込みます。
  • 応答は RESP_SEND 上の JSON 通知です(例:{"ok":true,"data":{...}})。
  • 状態変化などの自発的イベントは {"event":"state","state":"RECORDING",...} のような形式で、event_callback を通じてディスパッチされます。

GATT キャラクタリスティック​

キャラクタリスティックUUIDプロパティ目的
Service6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9EPrimary Serviceカスタム BLE 通信サービス
CMD6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9EWrite Without Response (Encrypted)セントラル → デバイス:AT コマンド文字列の書き込み
RESP_SEND6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotify (CCC Encrypted)デバイス → セントラル:JSON 応答およびイベント通知
FILE_DATA6E400004-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotify (CCC Encrypted)デバイス → セントラル:バイナリのファイル転送フレーム通知
AUDIO_VIS6E400005-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9ENotify (CCC Encrypted)デバイス → セントラル:リアルタイムのオーディオ可視化通知

ファイル転送プロトコル​

ファイルデータは、FILE_DATA 上のバイナリフレームとして送信されます。

フレーム種類レイアウト
FILE_START0x10type(1) + fn_len(1) + filename(N) + file_size(4, LE)
DATA0x01type(1) + seq(2, LE) + len(2, LE) + data(N)
FILE_END0x11type(1) + crc32(4, LE)
TRANSFER_DONE0x12type(1) + sid_len(1) + session_id(N) + file_count(4, LE)

各ファイルは CRC32 で検証されます。検証済みのファイルのみを、正常に保存されたものとして扱うべきです。

レジューム​

SessionSync.sync() はレジュームに対応しています。既存のローカル .opus ファイルを検出し、デバイスの同期済みファイルカウンタを問い合わせ、start_file を計算して、以前のダウンロードを継続できます。最初からやり直すには force=True を使用します。

データフロー​

reSpeaker Clip data flow

完全な例​

この例では、典型的なワークフローを示します:

  1. BLE で自動接続する
  2. バッテリーレベルを確認する
  3. 録音モードを enhanced に設定する
  4. 10 秒間の録音を開始する
  5. 録音の途中でブックマークを追加する
  6. 録音を停止する
  7. セッションファイルを recordings/<session_id>/ に同期する
"""
Complete workflow: connect → config → record → bookmark → stop → sync

Usage:
python workspace/complete_example.py
"""

import asyncio
import sys
from pathlib import Path

# Ensure the parent 'tests/' directory (which contains clip/) is on sys.path
sys.path.insert(0, str(Path(__file__).parent.parent))

from clip import ClipDevice, ClipCommands, SessionSync
from clip import ConnectionError, TimeoutError, CommandError


async def main():
try:
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)

# 1. Check battery and current settings
state = await cmds.get_state()
print(f"Battery: {state.battery}%, Mode: {state.mode}")

# 2. Configure (only MODE, AUTODEL, BRIGHTNESS work on current firmware)
await cmds.set_config_dict({"mode": "enhanced"})

# 3. Start recording in enhanced mode
session_id = await cmds.start_recording("enhanced")
print(f"Recording started: {session_id}")

# 4. Wait and add a bookmark
await asyncio.sleep(5)
bookmark = await cmds.add_bookmark()
print(f"Bookmark added at {bookmark.offset}s")

# 5. Let it record more, then stop
await asyncio.sleep(5)
await cmds.stop_recording()
print("Recording stopped")

# 6. Sync session via BLE
sync = SessionSync(device)
result = await sync.sync(session_id, Path("recordings"))
print(
f"Downloaded {result['file_count']} file(s)"
f" → recordings/{session_id}/"
)

except ConnectionError:
print("Could not find device. Is it powered on and paired?")
except TimeoutError:
print("Device did not respond. Try restarting the Clip.")
except CommandError as e:
print(f"Command error: {e.message}")


if __name__ == "__main__":
asyncio.run(main())

期待される出力

Battery: 85%, Mode: normal
Recording started: 20260710_144500
Bookmark added at 5s
Recording stopped
Downloaded 2 file(s) → recordings/20260710_144500/

スニペット概要​

接続​

デバイスに接続する​

import asyncio
from clip import ClipDevice, ClipCommands

async def main():
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)
state = await cmds.get_state()
print(state.battery)

asyncio.run(main())

SDK は、名前に Clip を含む近くのデバイスを自動検出します。

特定のデバイスに接続する​

import asyncio
from clip import ClipDevice

async def main():
device = ClipDevice(address="AA:BB:CC:DD:EE:FF")
await device.connect()
# ... use device ...
await device.disconnect()

asyncio.run(main())

デバイス情報​

ファームウェアバージョンを読み取る​

version = await cmds.get_version()
print(version.firmware) # e.g. "v1.0.0"
print(version.hardware) # e.g. "Clip v0.0.5"

デバイス状態を読み取る​

state = await cmds.get_state()
print(state.state) # IDLE, RECORDING, TRANSMITTING, PAUSED, ERROR
print(state.battery) # 0-100
print(state.mode) # normal, enhanced
print(state.bitrate) # Opus bitrate in bps

デバイス時刻の読み取り / 設定​

import time

timestamp = await cmds.get_time() # returns int (Unix timestamp)
await cmds.set_time(int(time.time())) # returns True

音声の録音​

録音の開始 / 停止​

session_id = await cmds.start_recording("normal")   # returns str (session ID)
# ... record ...
await cmds.stop_recording() # returns dict with session info

"normal" はモノラルで、"enhanced" は DSP の前処理(ノイズ抑制、AGC)を有効にします。

録音の一時停止 / 再開​

await cmds.pause_recording()
await cmds.resume_recording()

ブックマークの追加(録音中)​

bookmark = await cmds.add_bookmark()
print(bookmark.offset) # seconds from recording start

録音のフル例​

session_id = await cmds.start_recording("normal")
await asyncio.sleep(10)
await cmds.stop_recording()

ファイル同期​

セッションの一覧​

sessions = await cmds.list_sessions()
for s in sessions:
print(s.id, s.files, s.size)

セッションの同期(BLE)​

from pathlib import Path
from clip import SessionSync

session_id = "20260326120000" # from cmds.list_sessions()
sync = SessionSync(device)

await sync.sync(session_id, Path("recordings"))

中断されたダウンロードの再開​

await sync.sync(
session_id,
Path("recordings"),
start_file="0015.opus" # pick up where you left off
)

同期後もデバイス上にファイルを保持​

await sync.sync(
session_id,
Path("recordings"),
delete_after=False # default: False (keep on device)
)

すべてのセッションを同期​

results = await sync.sync_all(Path("recordings"))

設定管理​

パラメータの設定(動作コマンド)​

await cmds.set_mode("enhanced")          # normal | enhanced
await cmds.set_auto_delete(7) # days (0-30), pass -1 to disable
await cmds.set_brightness(128) # 0-255

パラメータの読み取り​

mode        = await cmds.get_mode()          # returns str
auto_delete = await cmds.get_auto_delete() # returns bool
brightness = await cmds.get_brightness() # returns int

一括設定​

await cmds.set_config_dict({
"mode": "enhanced",
"auto_delete": 7,
"brightness": 128,
})

WiFi 通信​

Clip は AP が有効なとき、WiFi UDP 経由で通信できます。

パラメータ値
SSIDClipAP_XXXX
Password12345678 (default)
IP192.168.4.1
Port8089

接続して AT コマンドを送信​

from clip import WiFiDevice

async def main():
async with WiFiDevice("192.168.4.1", 8089) as device:
resp = await device.send_command("AT+GSTAT")
print(resp)

asyncio.run(main())

WiFi 経由でセッションを同期(ブロッキング API)​

from pathlib import Path
from clip import WiFiSync

sync = WiFiSync("192.168.4.1", 8089)
sync.connect()
sync.download_session(session_id, Path("recordings"))
sync.disconnect()

WiFiSync は同期的(ブロッキングソケット)で動作するため、async/await は不要です。


エラー処理​

from clip import ConnectionError, TimeoutError, CommandError

try:
async with ClipDevice() as device:
cmds = ClipCommands(device)
version = await cmds.get_version()
except ConnectionError:
print("Device not found or could not connect")
except TimeoutError:
print("Device did not respond in time")
except CommandError as e:
print(f"Command failed: {e.message}")

コマンドラインツール​

SDK には、すぐに使えるユーティリティがいくつか含まれています。

clip-cli - 統合 CLI​

BLE(デフォルト)​

汎用 CLI です。

tools/clip-cli.py status

期待される出力

Device Connection

tools/clip-cli.py version
tools/clip-cli.py list

期待される出力

Device Connection

tools/clip-cli.py record --duration 60

期待される出力

Device Connection

tools/clip-cli.py sync --session 20260326120000

期待される出力

Device Connection

tools/clip-cli.py sync --session 20260326120000 --delete

期待される出力

Device Connection

tools/clip-cli.py config get

期待される出力

Device Connection

tools/clip-cli.py bookmark
tools/clip-cli.py terminal

期待される出力

Device Connection

WiFi​

 tools/clip-cli.py wifi on

期待される出力

Device Connection

tools/clip-cli.py --transport wifi status

期待される出力

Device Connection

tools/clip-cli.py  wifi off

期待される出力

Device Connection

record.py​

自動的に音声を録音し、同期します。

python tools/record.py

python tools/record.py --duration 60

python tools/record.py --mode enhanced

期待される出力

Device Connection

sync.py​

BLE 経由で録音を同期します。

python tools/sync.py

python tools/sync.py --all-sessions

期待される出力

Device Connection

udp_sync.py​

WiFi 経由で録音を同期します。

python tools/udp_sync.py

python tools/udp_sync.py --session 20260326120000

期待される出力

Device Connection

ble_terminal.py​

対話型 AT コマンドターミナル。

python tools/ble_terminal.py

期待される出力

Device Connection

decode_opus.py​

Opus 録音を WAV に変換します。

python tools/decode_opus.py <input_file.opus> <output_file.wav>

Web インターフェース​

内蔵 Web アプリケーションを起動します。

BLE モード:

python tools/clip-web.py

Wi-Fi モード:

python tools/clip-web.py --transport wifi

次を開きます:

http://localhost:5000

機能​

  • デバイスステータス
  • 録音コントロール
  • セッション管理
  • 音声の可視化
  • 設定エディタ
  • 同期進行状況

REST API​

メソッドエンドポイント
GET/api/status
GET/api/version
GET/api/sessions
POST/api/record/start
POST/api/record/stop
POST/api/record/bookmark
POST/api/sync/{id}
DELETE/api/sessions/{id}
GET/api/config
PUT/api/config
WS/ws

コアモジュール​

モジュール主な目的
ClipDeviceBLE 接続、ペアリング、AT コマンド転送、通知、および転送進行状況
ClipCommandsデバイス AT コマンド用の高レベルラッパー
FileTransfer / SessionSyncBLE セッションのダウンロードと、中断再開対応の同期
WiFiDevice / WiFiSync大容量転送向けの Wi-Fi/UDP ダウンロードワークフロー
codec生の Opus フレーム解析と OGG/Opus への書き込み
utilsセッション ID の解析、フォーマット用ヘルパー、設定読み込み、進行状況表示、ファイルユーティリティ
exceptionsSDK 固有の例外クラス

API リファレンス​

ClipDevice​

BLE デバイス通信と接続管理。

シグネチャ戻り値備考
ClipDevice(address=None, name_filter="Clip", debug=False)ClipDeviceaddress が None の場合は自動検出
await connect(timeout=10.0, sync_time=True, lazy_device_name=False)None3 回リトライ;sync_time はデバイス時計を自動設定
await disconnect()Noneすべての BLE 通知を停止
await send_command(command, timeout=10.0)dictAT コマンドを送信し、JSON レスポンスを取得
is_connectedboolプロパティ — _connected と client.is_connected の両方を確認
device_name`strNone`
await __aenter__() / await __aexit__()ClipDevice / None非同期コンテキストマネージャ

ClipCommands​

高レベル AT コマンドインターフェース。

シグネチャ戻り値備考
await get_version()VersionInfo.firmware, .hardware, .sdk, .build
await get_state()DeviceState.state, .battery, .mode, .bitrate, .charging, .free_space
await get_time()intUnix タイムスタンプ
await set_time(timestamp)boolAT+TIME=<ts> に変換
await get_pairing_status()Dict[str, Any]BLE ペアリング状態とピアアドレス
await reboot()Noneデバイスを再起動
録音
await start_recording(mode="normal")strmode: normal, enhanced, stereo, merge。セッション ID を返す。
await stop_recording()Dict[str, Any]セッション概要;デバイスが録音中でない場合も安全に処理
await pause_recording()bool
await resume_recording()bool
await add_bookmark()BookmarkInfoセッション開始からの .offset(秒)
await get_bookmarks(session_id, fetch_all=True)List[BookmarkInfo]ページング対応、すべてのページを自動取得
await get_bookmarks_count(session_id)int詳細なしの高速カウント
セッション
await list_sessions(page=1, per_page=10)List[SessionInfo].id, .files, .size, .synced_files, .mode
await list_all_sessions(per_page=15)List[SessionInfo]すべてのページを自動ページング
await get_session_info(session_id)SessionInfosynced_files 数を含む
await list_session_files(session_id)List[str]セッション内のすべてのファイル名
await delete_session(session_id)bool
await purge_all_sessions()bool
await format_sd_card()bool
設定
await get_mode()str
await set_mode(mode)bool"normal" または "enhanced" のみ
await get_auto_delete()bool
await set_auto_delete(days)booldays: 0–30、無効化するには -1 を指定
await get_brightness()int0–255
await set_brightness(value)bool0–255
await get_device_name()strBLE デバイス名
await set_device_name(name)bool最大 15 文字
await get_config_dict()Dict[str, Any]すべての設定;未対応キーは None を返す
await set_config_dict(config, ignore_errors=True)NoneNone 値をスキップ;未対応キーは黙って破棄
get/set_bitrate()—ファームウェア:未対応 — CommandError を送出
get/set_complexity()—ファームウェア:未対応 — CommandError を送出
get/set_chunk_size()—ファームウェア:未対応 — CommandError を送出
get/set_noise_suppression()—ファームウェア:未対応 — CommandError を送出
get/set_agc()—ファームウェア:未対応 — CommandError を送出
get/set_dereverb()—ファームウェア:未対応 — CommandError を送出
転送制御
await get_progress()Dict[str, Any]ダウンロード進行状況
await pause_transfer()bool
await resume_transfer()bool
await cancel_transfer()bool
WiFi / USB
await wifi_on()boolnRF7002 初期化のため 20 秒以上のタイムアウト
await wifi_off()bool
await get_wifi_status()Dict[str, Any].running, .ssid, .clients
await usb_on()boolCDC + MSC
await usb_off()bool
await get_usb_status()bool
ヘルパー
await ensure_idle()None必要に応じて録音を停止;最大 5 回リトライ
await wait_for_state(target, timeout=10.0)bool状態が一致するまでポーリング
await wait_for_recording_to_start(timeout=5.0)bool
await wait_for_recording_to_stop(timeout=5.0)bool
await get_battery_status()BatteryStatus.percent, .charging, .voltage

SessionSync​

再開機能を備えた BLE 経由のファイル同期。

シグネチャ戻り値備考
SessionSync(device, commands=None)SessionSyncFileTransfer を拡張
await sync(session_id, output_dir, delete_after=False, continuous=False, force=False, progress_callback=None, session_info=None, start_file=None)Dict[str, Any]再開は自動検出される;file_count、total_size、files、merged_file を返す
await sync_all(output_dir, delete_after=False, progress_callback=None)List[Dict]すべてのセッションを同期
await download_session(session_id, output_dir, progress_callback=None, stop_recording=False, continuous=False, timeout=300.0, start_file=None, session_info=None)Dict[str, Any]低レベル;session.json + bookmarks.json も保存
await cancel()Noneスレッドセーフなキャンセル

WiFiDevice​

ClipDevice.send_command と互換性のある WiFi UDP トランスポート(非同期)。

シグネチャ戻り値備考
WiFiDevice(host="192.168.4.1", port=8089, timeout=10.0)WiFiDevice
await connect(timeout=None)None受信 + ハートビートのワーカースレッドを開始
await disconnect()None
await send_command(command, timeout=None)dictJSON 解析された AT 応答
is_connectedboolプロパティ
await __aenter__() / await __aexit__()—非同期コンテキストマネージャ

WiFiSync​

WiFi UDP ファイル同期(ブロッキング/同期的 — async は不要)。

シグネチャ戻り値備考
WiFiSync(host="192.168.4.1", port=8089, timeout=120.0)WiFiSync
connect()boolブロッキング
disconnect()None
download_session(session_id, output_dir, convert_ogg=True, start_file=None, delete_after=False, progress_callback=None, cancel_after=None)boolCRC 検証済み;tqdm 進捗;'c' キーでキャンセル
list_sessions()List[dict]ページネーション対応
delete_session(session_id)bool

例外​

例外基底クラス説明
ClipErrorExceptionすべてのライブラリエラーの基底クラス
ConnectionErrorClipErrorBLE または WiFi の接続失敗
DisconnectedErrorClipError想定外の切断
CommandErrorClipErrorAT コマンドがエラーを返した;.command 属性を持つ
TransferErrorClipErrorファイル転送処理が失敗
TimeoutErrorClipErrorコマンド/転送がタイムアウト
ResponseErrorClipError無効または想定外の応答
StateErrorClipError操作に対してデバイスの状態が不適切

トラブルシューティング​

Q1: 接続後にコマンドがハングしたりタイムアウトしたりします。
コマンドキャラクタリスティックには暗号化された BLE リンクが必要です。SDK はペアリングを開始できますが、OS が Bluetooth のペアリングまたは認可ダイアログを表示する場合があります。手動で承認してください。接続が依然として固まる場合は、古いボンド情報を削除して再接続してください。

Q2: ダウンロードで CRC 不一致またはファイル数 0 が報告されます。
負荷が高いと、BLE スタックが重複した通知を届けたりフレームを落としたりすることがあります。切断してから再接続し、再試行してください。可能な限り転送を再開できるように SessionSync を使用してください。

Q3: ダウンロードが遅い、または途中で切断されます。
再開対応の BLE 転送には SessionSync を使用してください。大容量の録音を扱う場合は、WiFiSync を使った Wi-Fi ダウンロードを利用します:Clip で Wi-Fi を有効にし、ClipAP_XXXX に接続してから Wi-Fi 経由でダウンロードします。

Q4: delete_after=True により、完全にダウンロードされていないセッションが削除されました。
より安全なパターンを使用してください:sync(force=True, delete_after=False) を実行し、ローカルの merged_file が存在し空でないことを確認してから、手動で cmds.delete_session(session_id) を呼び出します。

Q5: AT+NOISE、AT+DEREVERB、または AT+AGC が Unknown command を返します。
現在のファームウェアでは、これらのオプションコマンドが登録されていない可能性があります。SDK は互換性のあるファームウェアバージョン向けにラッパーを保持しています。設定を復元する場合、set_config_dict(..., ignore_errors=True) を使うとサポートされていない値をスキップできます。

Q6: bleak が 'BleakClient' object has no attribute 'get_services' や 'get_mtu' などのエラーを投げます。
bleak の API はバージョンによって異なります。インストールパッケージがリリースされたら、SDK でテスト済みの依存関係セットを使用してください。

Q7: 録音が無音、または音質が悪いです。
マイクの距離と向き、バッテリー残量、録音モードを確認してください。enhanced モードはノイズをより積極的に抑制するため、非常にクリアな音声を過度に処理してしまう場合があります。

Q8: セッション ID のタイムスタンプがローカル時間と一致しません。
デバイスの時計またはタイムゾーンがホストと異なる可能性があります。SDK は接続時に時刻を同期できます。await cmds.set_time(int(time.time())) を呼び出すこともできます。

Q9: STT や ML 用に Opus を WAV に変換するにはどうすればよいですか?
OGG/Opus 出力には convert_to_ogg_opus() を使用してください。WAV にするには、opuslib などの Opus デコーダで生の Opus ストリームをデコードします。

Q10: 録音中にログがオーディオ可視化イベントであふれます。
AUDIO_VIS 通知は高頻度で発生します。必要なときだけオーディオ可視化コールバックを登録し、コールバックは軽量に保ってください。

技術サポート & 製品ディスカッション​

当社製品をお選びいただきありがとうございます。お客様が当社製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...