メインコンテンツまでスキップ

カスタマイズ:カスタム AT コマンドを追加する

Clip ファームウェアに 新しい AT コマンドを追加するための、具体的でエンドツーエンドな手順ガイドです。ここでは、AT+ECHO=<msg> という、単純だが実用的なコマンドを追加し、次のような応答を返すようにします:

{"ok":true,"data":{"echo":"<msg>"}}\n

同じ手順を使って、設定・ストレージ・オーディオ・イベントシステムに触れる本格的なコマンドにも拡張できます。

AI プロンプト​

このプロンプトを AI コーディングエージェントにコピーすることで、ファームウェアリポジトリ内で同じカスタマイズワークフローを再現できます:

You are working in the reSpeaker Clip firmware repository.

Use the repository Skill before editing:
1. Read `skills/clip-dev/SKILL.md` completely and follow it for firmware AT
command development, build, flash, and validation.
2. For AT protocol work, also read the referenced BLE/AT guidance from that
Skill when needed.
3. If the new command requires a Python SDK API or CLI support, read
`skills/clip-sdk/SKILL.md` and update `sdk/` plus `docs/protocol.md`
according to that Skill.

Task:
Add a new AT command named `ECHO` to the Clip firmware.

Expected behavior:
- `AT+ECHO=hello` returns `{"ok":true,"data":{"echo":"hello"}}`
- `AT+ECHO=` returns `{"ok":false,"msg":"Missing message"}`
- `AT+ECHO` returns `{"ok":false,"msg":"Use AT+ECHO=<msg>"}`

Implementation constraints:
- Modify `applications/clip/src/at_commands.c`.
- Add a `cmd_echo_handler(struct at_cmd_ctx *ctx, char *response, size_t len)`.
- Use `create_json_response(...)` so the response format matches existing
commands.
- Register the command in `at_commands_register()` with
`AT_CMD_SET | AT_CMD_EXEC`.
- Keep the example minimal. It may use `%s` for the demo response, but document
that real free-form string commands must validate or escape JSON-sensitive
input first.
- Do not change BLE, UDP, or USB transport code unless the source proves it is
necessary.

Validation:
- Build a pristine firmware image for `clip/nrf5340/cpuapp`.
- If hardware is available, flash the image and test `AT+ECHO=hello`,
`AT+ECHO=`, and bare `AT+ECHO` over at least one transport.
- Also check representative existing commands such as `AT+GSTAT`, `AT+MODE?`,
and `AT+VERSION`.
- Report exactly what was tested and do not claim hardware validation unless it
actually ran on a device.

1. 目標​

AT+ECHO=<msg> を追加し、次のようになるようにします:

AT+ECHO=hello     -> {"ok":true,"data":{"echo":"hello"}}
AT+ECHO= -> {"ok":false,"msg":"Missing message"}
AT+ECHO -> {"ok":false,"msg":"Use AT+ECHO=<msg>"}

これは意図的に最小構成です:小さな EXEC 用の使用方法ヒントを持つ 1 つの SET コマンドで、副作用はなく、3 つすべてのトランスポートで検証可能です。ECHO は、登録済みのどのコマンドとも衝突しません(後述の at_commands_register() 内のレジストリを参照してください)。

2. 現在のデータフロー​

受信した AT 行は、次のレイヤーを通過します(関数名は実際のものです):

transport (BLE / UDP / USB CDC)
-> at_server_submit_cmd() applications/clip/src/at_server.c
-> at_server_thread_func() dequeues from its k_msgq
-> parse_command() splits name / args / type (SET|TEST|EXEC)
-> cmd->handler(&ctx, buf, len) matched in the cmd_registry
-> create_json_response(...) builds {"ok":..,"msg":..,"data":..}
-> SEND_RESPONSE() routes the buffer back to the
transport the command arrived on

カスタマイズする人にとって重要なのは 2 点です:

  • パースは共通化されています。 parse_command()(at_server.c)が AT+NAME=args の文法と、=・? によるタイプ検出を担います。AT+ プレフィックスを自分でパースすることは決してありません — ハンドラが受け取るときには、ctx->args はすでに分割済みです。
  • レスポンスは自動ルーティングされます。 at_server.c の SEND_RESPONSE() マクロは、コマンドが発行されたトランスポートに応じてディスパッチします:TRANSPORT_TYPE_USB -> usb_cdc_send_response()、TRANSPORT_TYPE_UDP -> transport_udp_send_response()、それ以外 -> transport_send_to(item->transport_type, ...)。ハンドラはレスポンスバッファを埋めるだけで、トランスポート処理は 一切行いません。同じ JSON が BLE・UDP・USB のすべてで同一に送信されます。

3. 拡張ポイント:登録パターン​

以下はすべて実際のソースからの引用です。この契約は applications/clip/include/at_server.h に定義されています。

3.1 ハンドラのシグネチャ​

at_server.h より:

typedef int (*at_cmd_handler_t)(struct at_cmd_ctx *ctx, char *response, size_t len);

ハンドラが受け取るコンテキスト(at_server.h):

struct at_cmd_ctx {
const char *name; /* Command name (e.g., "ECHO") */
uint8_t type; /* Command type (SET/QUERY/EXEC) */
const char *args; /* Arguments string */
uint8_t transport_type; /* Transport type for response */
};

ctx->type は AT_CMD_TYPE_TEST (0)、AT_CMD_TYPE_SET (1)、AT_CMD_TYPE_EXEC (2) のいずれかです — さらに AT_CMD_TYPE_READ (3、TEST と同じ) もあります。引数は ctx->args に入っています(すでに = の後ろの部分です)。まったく同じ形を使っている実際のハンドラが cmd_mode_handler です(at_commands.c:422):

static int cmd_mode_handler(struct at_cmd_ctx *ctx, char *response, size_t len)
{
if (ctx->type == AT_CMD_TYPE_SET) {
if (!ctx->args || strlen(ctx->args) == 0) {
return create_json_response(false, "Missing mode value", NULL, response, len);
}
/* ...validate, mutate state... */
char data[32];
snprintf(data, sizeof(data), "{\"mode\":\"%s\"}", mode_str);
return create_json_response(true, NULL, data, response, len);
} else {
/* AT+MODE? */
char data[32];
snprintf(data, sizeof(data), "{\"mode\":\"%s\"}", mode_str);
return create_json_response(true, NULL, data, response, len);
}
}

3.2 create_json_response ヘルパー​

at_commands.c より(すべてのハンドラが使う static ヘルパー):

static int create_json_response(bool success, const char *message,
const char *data, char *response, size_t len);

挙動(本体から読み取れる内容):

  • {"ok":true または {"ok":false を出力します。
  • message が非 NULL の場合、,"msg":"<message>" を追加します。
  • data が非 NULL の場合、,"data":<data> を そのまま 追加します — data は自分で整形した 完全な JSON オブジェクト(例:{"echo":"hello"})でなければならず、生の値やフォーマット文字列であっては いけません。ここがよくある落とし穴です。
  • 最後に }\n で閉じて合計長を返します。切り詰めが発生した場合は AT_ERR_NOMEM を返します。サーバースレッドは ret < 0 をエラーとして扱い、代わりに at_server_err_msg(-ret) を差し込みます。

したがってレスポンスの形は固定です:成功時 -> {"ok":true,...,"data":{...}}、失敗時 -> {"ok":false,...,"msg":"..."}。数値のエラーコードや error フィールドは存在しません(protocol.md を参照)。

3.3 コマンド構造体と登録​

at_server.h より:

struct at_command {
const char *name; /* Command name */
uint8_t flags; /* Supported operations */
at_cmd_handler_t handler; /* Command handler */
};

フラグ(ビットマスク;at_server.h):

#define AT_CMD_SET    (1 << 0)  /* Supports AT+CMD=... */
#define AT_CMD_QUERY (1 << 1) /* Supports AT+CMD? */
#define AT_CMD_EXEC (1 << 2) /* Supports AT+CMD */

登録処理(at_server.c) — レジストリは 32 コマンドに制限されている点に注意してください:

int at_server_register_cmd(const struct at_command *cmd);

実際の登録ブロック(at_commands.c:1769 にそのまま存在するもの):

/* GSTAT - Get device status */
static const struct at_command gstat_cmd = {
.name = "GSTAT",
.flags = AT_CMD_EXEC,
.handler = cmd_gstat_handler,
};
err = at_server_register_cmd(&gstat_cmd);
if (err) return err;

4. 変更するファイル​

ソースファイルは 1 つだけです:applications/clip/src/at_commands.c。

4.1 ハンドラを追加する​

他の static int cmd_*_handler(...) 定義の中に配置します(既存のハンドラは at_commands_register() の上にあります)。cmd_mode_handler をモデルにします:

/* ECHO Command Handler - customization example.
* AT+ECHO=<msg> -> {"ok":true,"data":{"echo":"<msg>"}} */
static int cmd_echo_handler(struct at_cmd_ctx *ctx, char *response, size_t len)
{
if (ctx->type != AT_CMD_TYPE_SET) {
return create_json_response(false, "Use AT+ECHO=<msg>", NULL, response, len);
}
if (!ctx->args || strlen(ctx->args) == 0) {
return create_json_response(false, "Missing message", NULL, response, len);
}

char data[160];
int n = snprintf(data, sizeof(data), "{\"echo\":\"%s\"}", ctx->args);
if (n < 0 || n >= (int)sizeof(data)) {
return AT_ERR_NOMEM;
}
return create_json_response(true, NULL, data, response, len);
}

実際のコマンドでの注意点: ctx->args は生のユーザー入力です。この単純な例のように %s で埋め込むと、メッセージ内の " によって JSON が壊れる可能性があります。自由形式の文字列を受け付けるコマンドでは、まず入力を検証/エスケープしてください。MODE や LOG など、出荷済みのコマンドで %s を使っているものは、あらかじめ検証済みの固定列挙値に対してのみ使用しています。

4.2 登録する​

at_commands_register(void) 内(at_commands.c:1761)— すべてのコマンドを登録する単一の初期化関数であり、自身は main.c から 1 回だけ呼ばれます(main.c:286 の at_commands_register())。他のブロックと並べて追加します(例:at_commands.c:2030 付近の LOG ブロックの直後など):

/* ECHO - echo a message back (customization example) */
static const struct at_command echo_cmd = {
.name = "ECHO",
.flags = AT_CMD_SET | AT_CMD_EXEC,
.handler = cmd_echo_handler,
};
err = at_server_register_cmd(&echo_cmd);
if (err) return err;

AT_CMD_EXEC は必須です。これは、ハンドラが素の AT+ECHO に対して、使いやすい使用方法メッセージを返すように意図されているためです。登録で AT_CMD_SET のみを指定した場合、ディスパッチャはハンドラが実行される前に AT+ECHO を拒否してしまいます。サーバーはレスポンスを自動ルーティングするため(セクション 2 参照)、BLE/UDP/USB のコード変更は不要です。

5. 互換性への影響​

コマンドの追加は 加算的 な変更です — 既存のコマンドやその JSON 形式には一切手を加えません。レスポンスの契約はそのまま維持してください:

  • 成功: {"ok":true,"data":{...}}
  • 失敗: {"ok":false,"msg":"..."}
  • 数値のエラーコードなし、リクエスト ID なし、error フィールドなし。(protocol.md を参照。)

新しいコマンドをホストツールからも利用可能にする必要がある場合、必要なのはファームウェアだけでなく Python SDK との同等性 です。skills/clip-sdk/ のルールに従い、SDK を変更する前に現在の at_commands.c の登録内容を読み、docs/protocol.md とファームウェアソースをプロトコル契約として扱ってください — ファームウェアの契約が変わった場合は、SDK(sdk/ 内)と protocol.md の両方を更新します。削除されたレガシーコマンド(BITRATE、COMPLEXITY、NOISE、AGC、DEREVERB、PURGE)をエミュレートしないでください。

6. ビルド​

NCS v3.3.0 の環境を source し、モジュールパスを環境変数として設定してからビルドします(Kconfig の検出は CMake より前に実行されます):

source ~/ncs/v3.3.0/zephyr/zephyr-env.sh
export ZEPHYR_EXTRA_MODULES=$(pwd)

west build --build-dir build-clip --pristine --board clip/nrf5340/cpuapp applications/clip

CLAUDE.md に従い、このプロジェクトは 警告ゼロ でビルドされます — コミットする前に、コンパイラ警告は必ず修正してください。(上記のハンドラは警告を一切追加しません。)

7. デバイス上での検証​

フラッシュします(注意: west flash --reset はこのボードでは動作しません — リセットは別途行ってください):

west flash --build-dir build-clip && nrfutil device reset
minicom -D /dev/ttyACM0 -b 921600

その後、各トランスポートでコマンドを実行し、JSON が同一であることを確認します:

BLE(対話型シェル — clip-cli.py terminal は BLE 経由で AT プロンプトを開きます):

python applications/clip/tests/tools/clip-cli.py terminal
# at the prompt:
AT+ECHO=hello -> {"ok":true,"data":{"echo":"hello"}}
AT+ECHO -> {"ok":false,"msg":"Use AT+ECHO=<msg>"}
AT+ECHO= -> {"ok":false,"msg":"Missing message"}

UDP(WiFi AP モード — まず BLE 経由で AT+WIFI=on を送信し、返された SSID/パスワードに接続して 192.168.4.1:8089 をターゲットにします):

python applications/clip/tests/tools/udp_terminal.py
AT+ECHO=hello

USB CDC(CDC-ACM シリアルポートを開きます。USB を有効にするには、事前に BLE 経由で AT+USB=on を送信するか、接続時にユーザーボタンを押し続けます):

AT+ECHO=hello

レスポンス文字列は、3 つすべてでバイト単位で一致していなければなりません。また、既存のコマンドにリグレッションがないことも確認してください — 例: AT+GSTAT、AT+MODE?、AT+VERSION。

8. リカバリ​

新しいビルドの動作がおかしい場合は、USB シリアル DFU(1200 ボーントリガーで MCUboot リカバリに入る、PID 0x8069)、BLE OTA、またはプログラマ経由で復旧します — usb_dfu.md を参照してください。ブートローダパーティションはアプリの OTA では決して書き換えられません。署名は MCUboot によって検証されます。

関連情報​

  • ソース: at_commands.c(ハンドラ + at_commands_register())、at_server.c(parse_command、at_server_register_cmd、SEND_RESPONSE)、at_server.h(struct/flag/typedef 契約)。
  • プロトコル: protocol.md(AT コマンド仕様 + レスポンス契約)、architecture.md(トランスポート/イベントシステム)。
  • Python との同等性: skills/clip-sdk/(sdk/ 内の SDK ソース、コマンド登録/プロトコルドキュメントのルール)、skills/clip-dev/(ファームウェア開発スキル — audio/build/ble-at/storage/wifi-udp/mcuboot/power/display/hardware への参照)。
  • ビルド/フラッシュ/電源/落とし穴: CLAUDE.md、custom_app_guide.md、usb_dfu.md。

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...