メインコンテンツまでスキップ

reSpeaker Clip Voice SDK & API リファレンス Flutter SDK で独自の AI 音声アプリを構築

目次​

はじめに(開発者ガイド)

API リファレンス(Flutter SDK)


はじめに(開発者ガイド)​

1. 概要​

SenseCraft Voice Flutter SDK(sensecraft_voice)は、BLE(AT/JSON コマンド + ファイルダウンロード)およびデバイスの Wi‑Fi AP(UDP バイナリファイル転送)を介して reSpeaker Clip デバイスと直接通信します。API キーやバックエンドは不要で、SDK がデバイスと直接やり取りします。

sdk/flutter/example/ 内のサンプルアプリは、すべての機能をデモします:

  • スキャン / 接続 – Clip を検出してペアリング
  • 録音 / 停止 – Opus でエンコードされた録音の開始/停止
  • ステータスとバージョン – デバイス情報、バッテリー、空き容量の読み取り
  • BLE ダウンロード – BLE ファイル転送フレーム経由で録音を取得
  • Wi‑Fi 同期 – デバイス AP を有効化し、スマホから接続して UDP で転送(はるかに高速)
  • OTA 更新 – .zip または .bin パッケージから SMP/mcumgr を使ってファームウェアを書き込み

2. 前提条件​

  • Flutter 3.27+ – Flutter をインストール
  • Android Studio(Ladybug 2024.2+)、Android SDK(API 35+)および Build‑Tools
  • JDK 17 – Android ビルドに必須(新しいバージョンを使用している場合は トラブルシューティング を参照)
  • 実機デバイス – Bluetooth と Wi‑Fi を備えた Android(API 24+)または iOS(13+);エミュレータでは BLE/Wi‑Fi は動作しません

クイックチェック: flutter doctor -v で Android / iOS ツールチェーンがすべて緑のチェックになっていることを確認してください。


3. 開発環境の確認​

環境が準備できていることを確認するため、次を実行します:

flutter doctor -v

次の点を確認してください:

  • Flutter SDK が最新である。
  • Android ツールチェーンがインストールされ、ライセンスに同意済みである。
  • 実機デバイスが接続され、認識されている(flutter devices)。

Android toolchain に警告が表示される場合は、Android ライセンスに同意します:

flutter doctor --android-licenses

4. プロジェクトディレクトリ構成​

mobile/
├── sdk/
│ ├── flutter/ ← The Flutter SDK package (sensecraft_voice)
│ │ ├── lib/ ← SDK source
│ │ ├── example/ ← ** The demo app (you are here) **
│ │ └── ...
│ ├── android/ ← Native Kotlin SDK (optional)
│ └── ios/ ← Native Swift SDK (optional)
├── app/ ← Full production SenseCraft Voice app
└── docs/ ← Documentation

サンプルアプリは、sdk/flutter/example/pubspec.yaml 内の パス依存関係 を通じて SDK に依存しています:

dependencies:
sensecraft_voice:
path: ..

5. サンプルアプリの実行​

macOS / Linux​

cd mobile/sdk/flutter/example
flutter pub get
flutter run

iOS 固有の手順(flutter run の前に)​

  1. Xcode で ios/Runner.xcworkspace を開きます。
  2. Runner ターゲットを選択し、Signing & Capabilities を開きます。
  3. 自分の Apple Developer Team を選択します(Seeed のチームはコミットされていません)。
  4. Hotspot Configuration 機能を有効にします。
  5. ターミナルから flutter run で実行します。

Windows – ドライブ間ワークアラウンド​

プロジェクトが C:\ 以外のドライブ にある場合、Android Gradle が 'other' has different root というエラーで失敗することがあります。
解決策: example/ フォルダを C:\ ドライブにコピーし、pubspec.yaml を修正して SDK への絶対パスを使用します。
詳細は トラブルシューティング → ビルド失敗 を参照してください。


6. デモアプリの使い方​

6.1 初回接続​

文字起こしインターフェース

  1. Clip デバイスの電源を入れ、別のスマートフォンに接続されていないことを確認します。
  2. アプリを起動すると、空のデバイスリストとログパネルが表示されます。
  3. Bluetooth(および Android 12L 以前では位置情報)への権限を付与します。
  4. Scan をタップすると、名前に "Clip" を含む BLE デバイスが検出されます。
  5. 検出されたデバイスをタップして接続します。表示された場合はペアリングプロンプトを承認します。
  6. ログに Connected. MTU=185 と表示されるまで待ちます – AT チャネルの準備が完了しています。

6.2 ボタンリファレンス(接続後)​

ボタンAT コマンド動作
VersionAT+VERSIONファームウェアバージョンを表示
StatusAT+GSTATバッテリー、空き容量、録音状態を表示
RecordAT+START新しい録音を開始(通常モード)
StopAT+STOP録音を停止;セッション ID とファイル数を表示
ListAT+LIST現在のセッションで録音されたファイルを一覧表示
BLE DLAT+DOWNLOADBLE 経由で直近のセッションをダウンロード(低速)
WiFi syncAT+WIFI=ON + UDPAP を有効化し、スマホを接続して UDP で転送(高速)
OTASMP/mcumgrファームウェアファイルを選択して書き込み
Disconnect–BLE を切断し、UI をリセット

ワークフロー: Record → Stop → WiFi sync(最速)または BLE DL(Wi‑Fi 設定不要)。

文字起こしインターフェース


7. トラブルシューティング​

ビルド失敗​

症状原因対処
java.lang.IllegalArgumentException: 25.0.2Java 25 がインストールされている(新しすぎる)JDK 17 をインストールし、flutter config --jdk-dir="<path-to-jdk17>" を実行
'other' has different rootプロジェクトが C: 以外のドライブ上にある(Windows)example/ を C:\Users\<you>\clip_demo にコピーし、SDK への絶対パスで pubspec.yaml を更新
Building with plugins requires symlink support開発者モードがオフ(Windows)Settings → Privacy & Security → For Developers → Developer Mode を ON に切り替え
Could not find com.android.tools.build:gradle:8.xAndroid SDK が不足flutter doctor --android-licenses を実行し、すべてに同意

接続の問題​

症状原因対処
スキャンに Clip が表示されないClip の電源オフ / 範囲外 / すでに接続済みClip の電源を入れ直し、2 m 以内に保ち、他のデバイスとの接続を解除
スキャンが固まるBluetooth 権限が拒否されている再インストールしてすべての権限を付与;Android 12L 以前では位置情報を ON にする
工場出荷状態へのリセット後にペアリングが失敗する古い Bluetooth ボンドシステムの Bluetooth Settings でボンドを削除し、再試行
接続後にボタンが反応しないAT チャネルの準備が未完了通知が安定するまで 2~3 秒待ち、まず Version を試す

Wi‑Fi 同期の問題​

症状原因対処
同期がすぐに失敗する録音がまだ進行中先に録音を停止する
スマホが AP に接続できない権限不足または認証情報の誤りAndroid:Nearby Wi‑Fi Devices(13+)または Fine Location(12L 以前)を許可;iOS:ホットスポット接続プロンプトを承認
同期が途中で止まるスマホが別のネットワークへローミングClip の近くに留まり、既知ネットワークへの自動接続を一時的に無効化

ログ出力​

SDK は SdkLog を通じてログを出力します。デモアプリでは、ログはターミナルと画面上のログパネルに表示されます。カスタムロガーをバインドするには次を使用します:

SdkLog.bind((level, message, error, stack) {
// handle log
});

API リファレンス(Flutter SDK)​

8. 概要とアーキテクチャ​

SenseCraft Voice SDK は、BLE(AT/JSON コマンド + ファイルダウンロード)およびデバイスの Wi‑Fi AP(UDP バイナリファイル転送)を介して reSpeaker Clip デバイスと通信します。API キーやバックエンドは不要で、SDK がデバイスと直接やり取りします。

文字起こしインターフェース

SDK の機能差異​

3 つの SDK(Flutter、Android、iOS)はすべて同じ機能を提供します:

機能FlutterAndroidiOS
BLE スキャン/接続/切断SenseCraftVoiceClientSenseCraftVoiceClientSenseCraftVoiceClient
MTU 管理MtuManagerMtuManagerMtuManager
AT(JSON) トランスポートAtTransportAtTransportAtTransport
録音制御RecordingSessionRecordingSessionRecordingSession
デバイスイベント/ステータスDeviceEvent/DeviceStatusDeviceEvent/DeviceStatusDeviceEvent/DeviceStatus
BLE ダウンロード + マージRecordingSession.download*RecordingSession.download*RecordingSession.download*
Wi‑Fi ホットスポット制御WifiHotspotConnectorWifiHotspotConnectorWifiHotspotConnector
Wi‑Fi UDP 転送WifiTransferClientWifiTransferClientWifiTransferClient
Wi‑Fi 高速同期WifiFastSyncSessionWifiFastSyncSessionWifiFastSyncSession
OTA ファームウェア更新OtaSessionOtaSessionOtaSession
権限ファサードSenseCraftVoiceBlePermissionsSenseCraftVoicePermissionsSenseCraftVoiceBlePermissions

SDK レイヤーとプロダクトレイヤー​

レイヤー範囲SDK に含まれるか
デバイスプロトコルBLE GATT、AT(JSON)、UDP 高速同期、OTAはい
高レベルセッションRecordingSession の開始/停止/一覧/ダウンロードはい
プロダクトビジネス録音 DB、ポータル JWT、文字起こしフローいいえ

プラットフォーム要件​

プラットフォーム制約
FlutterDart >=3.6.0、Flutter >=3.27.0、依存関係: flutter_blue_plus ^1.36.1
AndroidAPI 24+、JDK 17、Android SDK 36、Kotlin 2.1.0
iOSiOS 13+、macOS 10.15+、Swift 5.9、CoreBluetooth + Network + 任意の iOSMcuManagerLibrary

9. 横断的なプロトコル定数​

BLE GATT UUID​

名前UUID用途
clipAtService6E400001-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9Eプライマリサービス
commandRxCharacteristic6E400002-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E書き込み: AT コマンド
responseTxCharacteristic6E400003-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E通知: JSON 応答
fileDataCharacteristic6E400004-B5A3-F393-E0A9-E50E24DCCA9E通知: ファイルデータフレーム
batteryService0000180F-0000-1000-8000-00805F9B34FB標準バッテリーサービス
batteryLevelCharacteristic00002A19-0000-1000-8000-00805F9B34FBバッテリー残量 %
deviceInfoService0000180A-0000-1000-8000-00805F9B34FB標準デバイス情報
smpService00001530-1212-EFDE-1523-785FEABCD123OTA SMP/mcumgr サービス
smpCharacteristicDA2E7828-FBCE-4E01-AE9E-261174997C48SMP キャラクタリスティック

BLE ファイルデータフレーム種別​

定数値意味
kClipFrameData0x01DATA フレーム: type(1) + seq(2 LE) + len(2 LE) + payload
kClipFrameFileStart0x10FILE_START: type(1) + nameLen(1) + name + size(4 LE)
kClipFrameFileEnd0x11FILE_END: type(1) + crc32(4 LE)
kClipFrameTransferDone0x12TRANSFER_DONE: type(1) + sessionIdLen(1) + id + fileCount(4 LE)
kClipDataHeaderSize5DATA ヘッダー: type + seq + len

UDP フレーム種別​

定数値意味
FRAME_DATA0x01CRC 付きファイルデータチャンク(Dart/Kotlin)/ frameData(Swift)
FRAME_FILE_ACK0x03ACK(0x00) または NACK(0x01)
FRAME_FILE_START0x10ファイル転送の開始
FRAME_FILE_END0x11デバイス側 CRC32 付きファイルの終了
FRAME_TRANSFER_DONE0x12セッション転送完了
FRAME_AT_RESP0x20AT コマンド応答(長さプレフィックス付き JSON)
FRAME_HEARTBEAT0x304 バイト LE タイムスタンプ付きキープアライブ
UDP ポート8089デバイス AP のデフォルトポート

AT コマンドリファレンス​

AT コマンド応答用途
AT+VERSION{"ok":true,"data":{"version":"..."}}ファームウェアバージョン
AT+TIME?{"ok":true,"data":{"time":<unix_s>}}デバイスタイムを読み取り
AT+TIME=<unix_s>{"ok":true}デバイスタイムを設定
AT+NAME?{"ok":true,"data":{"name":"..."}}デバイス名を読み取り
AT+NAME=<name>{"ok":true}デバイス名を設定(1〜32 バイトの UTF-8)
AT+NAME=CLEAR{"ok":true}デバイス名をクリア
AT+GSTAT{"ok":true,"data":{"state":"idle","battery":85,...}}デバイスステータス
AT+PAIR?{"ok":true,"data":{"status":"paired","addr":"..."}}ペアリング状態
AT+PAIR=reset{"ok":true}ペアリングをリセット
AT+START{"ok":true,"data":{"session":"..."}}録音開始(通常モード)
AT+START=enhanced{"ok":true,"data":{"session":"..."}}録音開始(拡張モード)
AT+STOP{"ok":true,"data":{"session":"...","duration":120,"file_count":5}}録音停止
AT+PAUSE{"ok":true}録音を一時停止
AT+RESUME{"ok":true}録音を再開
`AT+MODE=normalenhanced`{"ok":true,"data":{"mode":"..."}}
AT+MARK[=<note>]{"ok":true,"data":{"session":"...","count":3,"offset":45}}ブックマークを追加
AT+LIST[=<sessionId>]{"ok":true,"data":{"items":[...],"total":10}}ファイル一覧
AT+MARKS=<sessionId>[?<page>&]{"ok":true,"data":{"bookmarks":[...],"total":5}}ブックマーク一覧
AT+DOWNLOAD=<sessionId>[:<startFile>]ファイルデータ通知フレームを開始ファイル転送を開始
AT+CANCEL{"ok":true}録音または転送をキャンセル
AT+DELETE=<sessionId>{"ok":true}リモートセッションを削除
AT+PURGE{"ok":true}すべてのリモートファイルを削除
AT+FACTORY=confirm{"ok":true}工場出荷状態にリセット
AT+WIFI?{"ok":true,"data":{"ap_running":true,"ssid":"ClipAP_XXXX",...}}ホットスポットを問い合わせ
AT+WIFI=ON{"ok":true,"data":{"ssid":"ClipAP_XXXX","password":"...",...}}ホットスポットを有効化
AT+WIFI=OFF{"ok":true}ホットスポットを無効化
`AT+LOG=offinfodebug`

10. Flutter SDK​

パッケージ: sensecraft_voice v0.1.0
エントリポイント: lib/sensecraft_voice.dart

依存関係​

パッケージバージョン用途
flutter_blue_plus^1.36.1BLE トランスポート
permission_handler^11.4.0実行時パーミッション
mcumgr_flutter^0.8.1OTA ファームウェア更新
flutter_archive^6.0.3ZIP 展開(OTA)
path_provider^2.1.5OTA 用の一時ディレクトリ
uuid^4.5.1OTA 用一時ディレクトリ名生成
crypto^3.0.6SHA‑256/MD5(OTA)
wifi_iot^0.3.19+1Wi‑Fi ホットスポット接続
path^1.9.0パス操作
flutter_blue_plus から再エクスポートされる型​

BluetoothAdapterState, BluetoothBondState, BluetoothCharacteristic, BluetoothConnectionState, BluetoothDevice, Guid, ScanResult


Transcription interface

10.1 BLE レイヤー​

SenseCraftVoiceClient​

トップレベルの BLE マネージャー:スキャン、接続、切断を行います。

class SenseCraftVoiceClient {
Stream<List<ScanResult>> get scanResults;
Stream<bool> get isScanning;
Stream<BluetoothAdapterState> get adapterState;

Future<void> turnOnAdapter();
Future<BluetoothAdapterState> getCurrentAdapterState();

Future<void> startScan({
Duration timeout = const Duration(seconds: 12),
bool filterByService = false,
});
Future<void> stopScan();

Future<SenseCraftVoiceConnection?> connectByDeviceId(String deviceId);
Future<SenseCraftVoiceConnection?> connectByDeviceIdAndVerify(
String deviceId, {
int attempts = 3,
Duration retryGap = const Duration(milliseconds: 450),
Duration verifyTimeout = const Duration(seconds: 4),
});

Future<SenseCraftVoiceConnection> connect(ScanResult result);
Future<SenseCraftVoiceConnection?> connectAndVerify(
ScanResult result, {
int attempts = 3,
Duration retryGap = const Duration(milliseconds: 450),
Duration verifyTimeout = const Duration(seconds: 4),
});

Future<bool> verifyAtLinkReady(
SenseCraftVoiceConnection conn, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 4),
});
Future<bool> verifyAtLinkReadyWithRetry(
SenseCraftVoiceConnection conn, {
int attempts = 3,
Duration gap = const Duration(milliseconds: 450),
Duration timeout = const Duration(seconds: 4),
});

Future<void> disconnect(SenseCraftVoiceConnection conn);
}
SenseCraftVoiceConnection​

Clip デバイスへのアクティブな BLE リンク。

class SenseCraftVoiceConnection {
final BluetoothDevice device;
final BluetoothCharacteristic commandRx; // Write: AT commands
final BluetoothCharacteristic responseTx; // Notify: JSON replies
final BluetoothCharacteristic fileData; // Notify: file‑data frames
final MtuManager mtu;
final Stream<int>? batteryLevelStream; // BLE Battery Level (0..100)

SenseCraftVoiceConnection({
required BluetoothDevice device,
required BluetoothCharacteristic commandRx,
required BluetoothCharacteristic responseTx,
required BluetoothCharacteristic fileData,
required MtuManager mtu,
Stream<int>? batteryLevelStream,
});

AtTransport createAtTransport();
}
SenseCraftVoiceBleUuids​
class SenseCraftVoiceBleUuids {
static final Guid clipAtService;
static final Guid commandRxCharacteristic;
static final Guid responseTxCharacteristic;
static final Guid fileDataCharacteristic;
static final Guid batteryService;
static final Guid batteryLevelCharacteristic;
static final Guid deviceInfoService;
static final Guid smpService;
static final Guid smpCharacteristic;
}
SenseCraftVoiceBlePermissions​
class SenseCraftVoiceBlePermissions {
static Future<bool> ensureGranted();
}

MtuManager​

class MtuManager {
final BluetoothDevice device;

MtuManager(BluetoothDevice device);

int get mtu; // Negotiated MTU (default 23)
int get payloadSize; // max(mtu - 3, 1)

Future<void> startListening();
Future<bool> requestHighMtu({int mtu = 185, int timeoutSeconds = 6});
Future<void> dispose();
}
ClipFileData(1 つの BLE 通知をパース)​
const int kClipFrameData = 0x01;
const int kClipFrameFileStart = 0x10;
const int kClipFrameFileEnd = 0x11;
const int kClipFrameTransferDone = 0x12;
const int kClipDataHeaderSize = 5;

sealed class ClipFileDataParsed {}
class ClipParsedRaw { Uint8List bytes; }
class ClipParsedData { int seq; Uint8List payload; }
class ClipParsedFileStart { String filename; int fileSize; }
class ClipParsedFileEnd { int crc32; }
class ClipParsedTransferDone { String sessionId; int fileCount; }
class ClipParsedInvalid { String reason; }

ClipFileDataParsed parseClipFileDataNotify(List<int> data);
BleTransferFrameHandler​

BLE ファイルダウンロードの進行状況を追跡するためのステートマシン。

class BleTransferFrameState {
bool useFraming = false;
String? currentFilename;
int currentFileDeclaredSize = 0;
int bytesThisFile = 0;
int fileCrc = 0;
int nextSeq = 0;
int fileCompleteCount = 0;
}

sealed class BleTransferFrameResult {}
// Invalid(String reason), Raw(Uint8List), UnexpectedRaw(int)
// FileStart(filename, fileSize), Data(seq, payload, dup, jump, orphan)
// FileEndOk(filename, localCrc, deviceCrc, fileCompleteCount, ...)
// FileEndStale(filename, deviceCrc)
// FileEndCrcMismatch(filename, localCrc, deviceCrc, resyncStartFile)
// TransferDone(sessionId, fileCount)

class BleTransferFrameHandler {
static String sanitizeFilename(String name);
static String orphanFilenameBeforeFileStart({
required String? effectiveStartFile,
required int fileCompleteCount,
});
static int? partNumberFromFilename(String name);

static BleTransferFrameResult handle({
required List<int> bytes,
required BleTransferFrameState state,
String? effectiveStartFile,
});
}
TransferJsonEvent / TransferJsonEventParser​
sealed class TransferJsonEvent {}
class TransferJsonFileComplete { String filename; String sessionId; }
class TransferJsonTransferComplete { int files; String sessionId; }
class TransferJsonOther { String event; }

class TransferJsonEventParser {
static TransferJsonEvent? parse(Map<String, dynamic> msg);
}

class TransferJsonTransferCompletePolicy {
static bool looksLikeSessionComplete({...});
static bool shouldIgnoreEmptyTransferComplete({...});
}

10.2 AT トランスポート​

AtTransport​
class AtTransport {
final BluetoothCharacteristic commandRx;
final BluetoothCharacteristic responseTx;
final BluetoothCharacteristic fileData;
final MtuManager mtu;

AtTransport({
required BluetoothCharacteristic commandRx,
required BluetoothCharacteristic responseTx,
required BluetoothCharacteristic fileData,
required MtuManager mtu,
});

Stream<List<int>> get responseNotifyBytes;
Stream<List<int>> get fileDataBytes;
Stream<Map<String, dynamic>> get jsonMessages;

Future<void> setFileDataNotify(bool enabled, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 2),
});

Future<Map<String, dynamic>> send(
String atCommand, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
bool withoutResponse = false,
Duration interChunkDelay = const Duration(milliseconds: 16),
});

Future<void> writeCommandOnly(
String atCommand, {
bool withoutResponse = false,
Duration interChunkDelay = const Duration(milliseconds: 16),
});

static bool isStopAckShape(Map<String, dynamic> m);
static bool looksLikeGstatOkReply(Map<String, dynamic> m);
}
JsonObjectFramer​
class JsonObjectFramer {
Iterable<String> feed(String chunk);
}

10.3 セッション / 録画​

RecordingSession​

高レベルの録画およびデバイス管理 API。

class RecordingSession {
final SenseCraftVoiceConnection connection;
final AtTransport at;

RecordingSession({required this.connection, required this.at});

String? get activeSessionId;
Stream<DeviceEvent> get deviceEvents;

// Recording control
Future<RecordingStartInfo> start({
RecordingMode mode = RecordingMode.normal,
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<RecordingStopInfo> stop({
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
});

Future<RecordingControlInfo> pause({
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<RecordingControlInfo> resume({
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<void> cancel();

// Device info
Future<DeviceStatus> getStatus({
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<DeviceRuntimeInfo> readRuntimeInfo({
Duration versionTimeout = const Duration(seconds: 5),
Duration timeTimeout = const Duration(seconds: 4),
Duration statusTimeout = const Duration(seconds: 4),
Duration pairTimeout = const Duration(seconds: 6),
});

Future<bool> syncDeviceTime({
DateTime? time,
Duration timeout = const Duration(seconds: 4),
Duration minInterval = Duration.zero,
bool force = false,
});

Future<bool> resetPairing({
Duration timeout = const Duration(seconds: 6),
});

static const int userDeviceNameMaxBytes = 32;
static const String userDeviceNameClearToken = 'CLEAR';
static bool isValidUserDeviceName(String name);

Future<String> getUserDeviceName({
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

Future<void> setUserDeviceName(
String? name, {
Duration timeout = const Duration(seconds: 5),
});

// Bookmarks & file listing
Future<DeviceBookmarkMarkResult> mark({
String? note,
Duration timeout = const Duration(seconds: 10),
});

Future<List<DeviceFileMeta>> listFiles({
String? sessionId,
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
});

Future<List<DeviceFileMeta>> listAllFiles({
int perPage = 10,
int maxPages = 100,
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
});

Future<List<DeviceBookmark>> listBookmarks({
required String sessionId,
int perPage = 10,
int maxPages = 100,
Duration timeout = const Duration(seconds: 6),
});

// Session management
Future<bool> deleteSession({
required String sessionId,
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
});

Future<bool> purgeSessions({
Duration timeout = const Duration(seconds: 10),
}) async { /* AT+PURGE */ }

Future<bool> factoryReset({
Duration timeout = const Duration(seconds: 10),
}) async { /* AT+FACTORY=confirm */ }

// BLE download
Stream<DownloadEvent> download({
required String sessionId,
String? startFile,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy = const DownloadStartRetryPolicy(),
});

Future<DownloadSessionResult> downloadToDirectory({
required String sessionId,
required String directory,
String? startFile,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy =
const DownloadStartRetryPolicy.resilient(),
bool createDirectory = true,
bool verifyCrc = true,
});

Future<DownloadSessionResult> downloadToDirectoryWithResume({
required String sessionId,
required String directory,
String? startFile,
int dbReceivedBytes = 0,
int maxAttempts = 3,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy =
const DownloadStartRetryPolicy.resilient(),
bool createDirectory = true,
bool verifyCrc = true,
Duration retryDelay = const Duration(milliseconds: 600),
});

Future<DownloadMergeResult> downloadMergeAndMaybeDeleteSession({
required String sessionId,
required String directory,
String? startFile,
int dbReceivedBytes = 0,
int maxAttempts = 3,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy =
const DownloadStartRetryPolicy.resilient(),
bool createDirectory = true,
bool verifyCrc = true,
Duration retryDelay = const Duration(milliseconds: 600),
String? mergedPath,
bool deleteRemoteSessionAfterMerge = false,
bool deleteLocalPartsAfterMerge = false,
});

Future<DownloadFinalizeResult> downloadMergeFetchBookmarksAndMaybeDeleteSession({
required String sessionId,
required String directory,
String? startFile,
int dbReceivedBytes = 0,
int maxAttempts = 3,
Duration timeout = const Duration(minutes: 10),
Duration startCommandTimeout = const Duration(seconds: 10),
DownloadStartRetryPolicy retryPolicy =
const DownloadStartRetryPolicy.resilient(),
bool createDirectory = true,
bool verifyCrc = true,
Duration retryDelay = const Duration(milliseconds: 600),
String? mergedPath,
bool deleteRemoteSessionAfterMerge = false,
bool deleteLocalPartsAfterMerge = false,
bool saveBookmarksJson = true,
String? bookmarksPath,
int bookmarksPerPage = 10,
int bookmarksMaxPages = 100,
Duration bookmarksTimeout = const Duration(seconds: 6),
});

Future<bool> deleteSessionAfterLocalVerification({
required String sessionId,
required String mergedPath,
int? expectedBytes,
int? verifiedBytes,
Duration timeout = const Duration(seconds: 8),
Duration statusTimeout = const Duration(seconds: 5),
double minCompletionRatio = 0.95,
});

// Static helpers
static int? canonicalTransferExpectedBytes({int? dbExpected, required int transferredTotal});
static bool localMergedFileCompleteForDelete({
required int actualSize, int? expectedBytes, int? verifiedBytes,
double minCompletionRatio = 0.95,
});
static String bookmarksSidecarPathForMergedFile(String mergedPath);
static Future<String> writeBookmarksJsonSidecar({
required String path, required List<DeviceBookmark> bookmarks,
});
}
録画結果モデル​
class RecordingStartInfo {
final String sessionId;
final RecordingMode? mode;
final Map<String, dynamic> raw;
}

class RecordingStopInfo {
final String? sessionId;
final int? durationSeconds;
final int? fileCount;
final Map<String, dynamic> raw;
}

class RecordingControlInfo {
final String? sessionId;
final int? durationSeconds;
final Map<String, dynamic> raw;
factory RecordingControlInfo.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
}
ダウンロードイベント & 結果モデル​
sealed class DownloadEvent {}
class DownloadStarted { String sessionId; int? totalFiles; int? totalBytes; }
class DownloadFileStarted { String filename; int fileSize; }
class DownloadFileProgress { String filename; int received; int total; }
class DownloadFileCompleted { String filename; Uint8List bytes; int crc32; }
class DownloadTransferDone { String sessionId; int fileCount; }

enum DownloadStartFailureKind { sessionNotFound, transferBusy, other }

class DownloadStartRetryPolicy {
final int maxAttempts; // >= 1
final Duration retryDelay;
final bool retrySessionNotFound;
final bool cancelBusyTransfer;
final bool skipCancelWhenDeviceRecording;
final Duration cancelTimeout;
final Duration cancelSettleDelay;
final Duration statusTimeout;

const DownloadStartRetryPolicy({...});
const DownloadStartRetryPolicy.resilient({
this.maxAttempts = 4,
this.cancelBusyTransfer = true,
...
});
bool shouldRetry(DownloadStartFailureKind kind);
}

class DownloadedFileArtifact { String filename; String path; int sizeBytes; int crc32; }
class DownloadSessionResult {
String sessionId; String directory; int? totalFiles; int? totalBytes;
int completedFiles; int completedBytes; DownloadTransferDone? transferDone;
List<DownloadedFileArtifact> files;
bool get isComplete;
}
class DownloadMergeResult {
DownloadSessionResult download; String mergedPath; int mergedBytes;
bool deletedRemoteSession; bool deletedLocalParts;
}
class DownloadFinalizeResult {
DownloadMergeResult merge; List<DeviceBookmark> bookmarks;
String? bookmarksPath; bool bookmarksSaved;
String get mergedPath; int get mergedBytes;
bool get deletedRemoteSession; bool get deletedLocalParts;
}

RecordingException​

class RecordingException implements Exception {
final String message;
final Map<String, dynamic>? raw;
final String? code;
const RecordingException(this.message, {this.raw, this.code});
}

10.4 Wi‑Fi ホットスポットと転送​

WifiHotspotConnector​
class WifiHotspotConnector {
final AtTransport at;

WifiHotspotConnector({required AtTransport at});

Future<WifiHotspotInfo> queryStatus();
Future<WifiHotspotInfo> enable();
Future<void> disable();
Future<bool> connectToHotspot(WifiHotspotInfo info);
Future<void> disconnectFromHotspot(WifiHotspotInfo info);
Future<void> forceWifiUsage(bool force);
}
WifiTransferClient​
typedef WifiTransferProgress = void Function(int received, int total);
typedef WifiPingResult = ({bool ok, bool networkUnreachable});

class WifiTransferClient {
final WifiHotspotInfo hotspot;

WifiTransferClient(WifiHotspotInfo hotspot);

Future<bool> ping();
Future<WifiPingResult> pingDetailed();

Future<int> downloadSession({
required String sessionId,
required String sessionDir,
String? startFile,
WifiTransferProgress? onFileProgress,
void Function(int fileIndex, int totalFiles, int overallBytes)? onOverallProgress,
bool Function()? shouldCancel,
});

void dispose();
}
ClipUdpSyncClient​
const int udpFrameData = 0x01;
const int udpFrameFileAck = 0x03;
const int udpFrameFileStart = 0x10;
const int udpFrameFileEnd = 0x11;
const int udpFrameTransferDone = 0x12;
const int udpFrameAtResp = 0x20;
const int udpFrameHeartbeat = 0x30;

class ClipUdpSyncClient {
ClipUdpSyncClient({Duration receiveTimeout = const Duration(seconds: 5)});

bool get isConnected;
bool get lastFailureUnreachable;

Future<void> connect(String host, int port);
Future<Map<String, dynamic>> sendAtCommand(String command, {
Duration? timeout,
int maxSkips = 64,
});
Future<bool> ping();

Future<int> downloadSession({
required String sessionId,
required String sessionDir,
String? startFile,
bool Function()? shouldCancel,
void Function(String currentFile, int filesDone, int totalFiles,
int receivedBytes, int? totalBytes)? onProgress,
});
}
WifiFastSyncSession​
enum WifiBleFallbackReason { phoneWifiDisconnected, phoneOnOtherWifi, transferFailed }
enum WifiVerifyFailureKind { networkUnreachable, timedOut }

class WifiVerifyFailure implements Exception {
WifiVerifyFailureKind kind;
WifiHotspotInfo hotspot;
}

class WifiBatchItem {
String recordingId; String sessionId; String sessionDir;
int? expectedBytes; String? startFile; int resumeByteOffset;
}

typedef WifiBatchResolveStartFile = Future<String?> Function(String recordingId, String sessionId);

class WifiFastSyncBatchResult {
int succeeded; int failed; bool userCancelled; bool abortedForRecording;
WifiBleFallbackReason? bleFallbackReason; WifiHotspotInfo? fallbackHotspot;
bool get shouldFallBackToBle;
bool get isOverallSuccess;
}

class WifiFastSyncSession {
final AtTransport at;

WifiFastSyncSession({required AtTransport at});

WifiHotspotInfo? get hotspot;
WifiTransferClient? get transferClient;
WifiHotspotConnector? get connector;
bool get isPrepared;

Future<void> forceWifiUsage(bool force);
Future<WifiHotspotInfo> enableHotspot();
Future<bool> connectPhone();
Future<WifiHotspotInfo> prepare({bool joinPhone = true, bool requirePhoneJoin = false});
Future<void> teardown({bool disconnectPhone = true, bool disableHotspot = true});

Future<WifiFastSyncBatchResult> downloadBatch({
required List<WifiBatchItem> items,
WifiBatchResolveStartFile? resolveStartFile,
bool joinPhone = true,
bool requirePhoneJoin = false,
bool disconnectPhoneAfter = true,
bool disableHotspotAfter = true,
});

Future<int> downloadSession({
required String sessionId,
required String sessionDir,
String? startFile,
WifiTransferProgress? onFileProgress,
void Function(int fileIndex, int totalFiles, int overallBytes)? onOverallProgress,
bool Function()? shouldCancel,
bool disableHotspotAfter = true,
bool disconnectPhoneAfter = true,
});
}
Wi‑Fi ネットワークヘルパー​
bool isDeviceApNetworkUnreachable(Object error);
bool isWifiUdpTransientSocketError(Object error);
bool isWifiApReachabilitySocketNoise(Object error, {StackTrace? stackTrace});

10.5 OTA ファームウェア更新​

OtaFirmwareProcessor​
class OtaFirmwareException implements Exception {
final String message;
}

class OtaFirmwareProcessor {
static Future<List<Image>> processZip(Uint8List zipData);
static Future<List<Image>> processBin(Uint8List binData);
static Future<List<Image>> processFile(File file);

@visibleForTesting
static void validateManifestFileEntry({
required String fileName,
required Uint8List data,
required Map<String, dynamic> entry,
});
}

Note: Image is mcumgr.Image from the mcumgr_flutter package.

OtaSession​
enum OtaPhase { idle, preparing, uploading, validating, resetting, success, failed, cancelled }

class OtaProgress {
OtaPhase phase;
double progress; // 0.0..1.0
int bytesSent;
int totalBytes;
String message;
}

class OtaSession {
final String deviceId;

OtaSession({required String deviceId});

Stream<OtaProgress> get events;
OtaPhase get phase;
Object? get lastError;
StackTrace? get lastStackTrace;

Future<bool> upgrade(
File firmwareFile, {
FirmwareUpgradeConfiguration? configuration,
});

Future<bool> upgradeImages(
List<Image> images, {
FirmwareUpgradeConfiguration? configuration,
});

Future<void> cancel();
Future<void> dispose();
}

10.6 モデルとユーティリティ​

モデル​
enum RecordingMode { normal, enhanced }

class Device {
String id; String name; String? sn; String model;
int? batteryPercent; RecordingMode recordingMode; String? firmwareVersion;
bool hasFirmwareUpdate; bool isOnline; DateTime? lastSeen;
DateTime createdAt; DateTime updatedAt;
}

class DeviceFileMeta {
String deviceId; String path; String name;
int sizeBytes; int durationSeconds; int bookmarkCount; DateTime? createdAt;
String get recordingId; // "${deviceId}_$path"
}

class WifiHotspotInfo {
bool enabled; String ssid; String password; String ip; int port; int? channel;
String get baseUrl; // "http://$ip:$port"
bool get isValid;
factory WifiHotspotInfo.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
}

class DeviceBookmark {
int offsetSeconds; String note; Map<String, dynamic> raw;
Map<String, dynamic> toJson();
factory DeviceBookmark.fromJson(Map<String, dynamic> raw, {String? defaultSessionId});
}

class DeviceBookmarkMeta {
String? sessionId; int? markCount; int? offsetSeconds; String? note;
Map<String, dynamic> raw;
}

class DeviceBookmarkMarkResult {
bool ok; String? sessionId; int? markCount; int? offsetSeconds;
Map<String, dynamic> raw;
}

class DeviceTimeInfo {
int? unixSeconds; DateTime? date; Map<String, dynamic> raw;
factory DeviceTimeInfo.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
}
デバイスステータスとイベント​
class DeviceStatus {
String state; bool isRecording; String? sessionId;
int? batteryPercent; bool? isCharging; int? freeSpaceBytes;
int? bitrate; RecordingMode? recordingMode; int? recordingSeconds;
String? firmwareVersion; Map<String, dynamic> raw;
factory DeviceStatus.fromAtReply(Map<String, dynamic> resp);
}

class DeviceRuntimeInfo {
String? firmwareVersion; Object? rawDeviceTime; DateTime? deviceTime;
DeviceStatus? status; String? pairStatus; String? pairAddress;
Map<String, dynamic>? versionReply; Map<String, dynamic>? timeReply;
Map<String, dynamic>? statusReply; Map<String, dynamic>? pairReply;

String? get state; bool? get isRecording; String? get sessionId;
int? get batteryPercent; String? get formattedDeviceTime; bool get hasAnyData;
}

enum DeviceRecordingState { idle, recording, paused, transmitting, wifiSync, error, unknown }
extension DeviceRecordingStateX {
String? get id; // stable lowercase string
static DeviceRecordingState parse(Object? raw);
}

sealed class DeviceEvent {
Map<String, dynamic> raw;
}
class DeviceRecordingStateEvent { DeviceRecordingState state; String? sessionId; int? durationSeconds; RecordingMode? mode; }
class DeviceBookmarkEvent { String? sessionId; int? markCount; int? offsetSeconds; String? note; }
class DeviceBatteryLowEvent { int? level; }
class DeviceStorageLowEvent { int? freeMb; }
class DeviceErrorEvent { int? code; String? message; }
class DeviceConnectedEvent { String? address; }
class DeviceDisconnectedEvent { String? reason; }
class DeviceUnknownEvent { String name; }

DeviceEvent? parseDeviceEvent(Map<String, dynamic> msg);
String? formatDeviceAtTime(Object? raw);
DateTime? parseDeviceAtTime(Object? raw);
セッション再開/マージヘルパー​
int? partNumberFromSessionOpusFilename(String name);
int compareSessionOpusPartFilename(String a, String b);
bool isCanonicalCompleteSessionOpusSlice(String filename);

class SessionOpusSliceInventory {
List<File> orderedCompleteSlices; List<int> missingIndices;
int maxIndex; List<File> allArtifacts; List<int> duplicateIndices;
}

SessionOpusSliceInventory inventorySessionOpusParts(List<File> nonEmptyParts);

Future<File?> mergeSessionOpusPartFiles(
List<File> parts, String mergedPath, {bool Function()? shouldCancel, void Function(int)? onProgress});

Future<File?> mergeSessionOpusPartsInDirectory(
String sessionDirPath, String mergedPath, {bool Function()? shouldCancel, void Function(int)? onProgress});

Future<int> sumCompleteSessionOpusSliceBytes(String sessionDirPath);
Future<int> sumSessionOpusPartBytes(String sessionDirPath);

class SessionResumeMarkers {
String? startFile; int resumeByteOffset; int resumeFileIndex;
}

int resumeFileIndexFromStartFile(String? startFile);
Future<int> resolveResumeByteFloor({required String sessionDirPath, int dbReceivedBytes = 0});
Future<SessionResumeMarkers> resolveSessionResumeMarkers({
required String sessionDirPath, String? startFile, int dbReceivedBytes = 0,
});
Future<String?> resolveSessionResumeStartFile({
required String sessionDirPath, String? preferredStartFile,
});
ユーティリティ​
// SdkLog logger facade
class SdkLog {
static void bind(void Function(SdkLogLevel level, String message, Object? error, StackTrace? stackTrace)? handler);
static void d(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
static void i(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
static void w(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
static void e(String message, [Object? error, StackTrace? stackTrace]);
}

enum SdkLogLevel { debug, info, warning, error }

// CRC32
const int kSessionOpusMergeBufferBytes = 1024 * 1024;
const int kSessionOpusMergeProgressEveryBytes = 4 * 1024 * 1024;

// Transfer progress helpers (in transfer_progress.dart)
// - wifiAligned / uncappedRatio / branchLabel / sessionTransferBytesComplete

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...