メインコンテンツまでスキップ

エンクロージャー設置ガイド

ReSpeaker Lite Voice Kitのセットアップを安全に組み立てるための詳細でわかりやすいエンクロージャー設置ガイドです。

以下の動画を視聴して、デバイスを完璧に収納し、使用準備を整えましょう:

カスタムエンクロージャーデザインの推奨事項

独自のエンクロージャーを設計する場合、最適な音声性能を確保するために以下の重要なガイドラインを守ってください:

  • スピーカーと2つのマイクロフォンの間の距離を均一に保ち、スピーカーの振動がマイクロフォンに伝わるのを最小限に抑えることで、音声の明瞭さを維持してください。

  • エンクロージャーは、人間の声が各マイクロフォンに障害なく届くように設計し、反射音ではなく直接音が均等に両方のマイクロフォンに届くようにしてください。これにより、正確な音声キャプチャが可能になります。

  • 密閉されたマイクロフォンチャンバーを設計する場合、両端が狭く中央が広い共鳴空洞を作らないようにしてください。これにより、フロントエンド信号処理に悪影響を及ぼす可能性があります。密閉チャンバーが実現できない場合は、エンクロージャーに複数の穴を設けて、音が内部で反射してからマイクロフォンに到達するのを防ぎ、信号の整合性を維持してください。

Loading Comments...