メインコンテンツまでスキップ

reSpeaker Flex で Pico-voice を用いたウェイクワードと NLU 制御

はじめに

Picovoice はオンデバイス音声 AI を専門とする企業で、ウェイクワード検出、音声認識(speech-to-text)、インテント認識など、クラウドに依存せずに組み込み機器やエッジデバイス上でローカルに動作するフルスタックの技術を提供しています。これらのソリューションは、低レイテンシー、プライバシー保護、クロスプラットフォーム展開を重視して設計されており、IoT やロボットシステムに適しています。

Porcupine は Picovoice の軽量かつ高精度なウェイクワード検出エンジンで、ディープニューラルネットワークを用いて構築され、組み込みシステム向けに最適化されています。常時待ち受け型のアプリケーションを、低い計算コストを維持しながら実現でき、マイコン、Raspberry Pi、モバイル、デスクトップなどのプラットフォームで動作します。

Picovoice Rhino は、音声コマンドを別個の speech-to-text ステップを必要とせずに、直接構造化されたインテントへ変換する speech-to-intent エンジンです。音声認識と自然言語理解を統合したワンステップのディープラーニング手法を用いることで、精度を向上させつつレイテンシーを低減します。

NLP、NLU、STT とは?

自然言語処理(NLP)は、機械が人間の言語を処理できるようにする広い分野であり、その中の一部である自然言語理解(NLU)は、特にその言語から意味やインテントを抽出することに焦点を当てています。Speech-to-Text(STT)は、話された音声をテキストに変換し、そのテキストが通常 NLU に渡されてユーザーのインテントを理解します。Picovoice Rhino は、STT をスキップして音声を直接インテントに変換する(speech-to-intent)という異なるアプローチを取り、効率と精度を向上させています。

キーワード(ウェイクワード)検出(例:「Hey device」)はシステムを起動する最初のステップであり、起動後は STT → NLU パイプライン、または speech-to-intent(Rhino)が使用されてコマンドを理解し実行します。

目的

このデモでは、Picovoice Porcupine を用いたウェイクワード検出が、Raspberry Pi 上で効率的な speech-to-intent 処理を行う Picovoice Rhino とどのように連携するかを紹介します。システムはまずキーワードを待ち受けて起動し、一度トリガーされると、重いクラウド処理に依存することなく、話されたコマンドを直接実行可能なインテントに変換します。このアプローチは、リソースの限られた組み込みデバイス向けに高度に最適化されており、ロボットやエッジ AI アプリケーションに最適です。低レイテンシーでリアルタイムな音声インタラクションを実現し、制約のあるハードウェア上でも高速かつ信頼性の高い動作を保証します。

必要なハードウェア

pir

ウェイクワード検出

ロボット向け組み込みシステムにおけるウェイクワードは、デバイスを低消費電力の待ち受け状態に保ち、必要なときだけ重い音声処理を有効にする イベント駆動型処理 を可能にします。これにより、マイコンやエッジデバイスのようなリソース制約のあるハードウェアにおいて、CPU、メモリ、エネルギー消費を大幅に削減できます。また、音声パイプラインにおける ゲーティング機構 として機能し、不要なノイズをフィルタリングして、音声認識や制御ロジックの不必要な起動を防ぎます。プライバシーの観点からも、ウェイクワード検出により、明示的なユーザーの意図が検出された後にのみ音声が取得または送信されるため、ほとんどのデータ処理をオンデバイスで完結できます。さらに、人とロボットのインタラクションにおいて自然なトリガーを提供し、環境音の会話とロボットに向けられたコマンドを区別するのに役立ちます。

reSpeaker Flex のような高度なマイクアレイシステムとウェイクワードを組み合わせることで、具現化ロボットシステムにおいて 効率的かつ信頼性の高い 音声インタラクションが可能になります。ウェイクワードにより、必要なときだけフルの音声処理を有効にするため、組み込みハードウェア上での電力消費と CPU 使用率を削減できます。マイクアレイは、ビームフォーミング、ノイズ抑圧、Circular マイクアレイでの方向検出 を提供することでこれを強化し、騒がしい環境でも正確なウェイクワード認識を実現します。この組み合わせにより、誤検出を最小限に抑え、システム全体の応答性を向上させます。また、デバイスが明示的に呼びかけられたときだけ応答し、適切な話者にフォーカスできるようにすることで、人とロボットのインタラクションも改善されます。

Pico-voice でウェイクワードを使う方法

Picovoice にサインアップすると、Access Key を取得できます。

pir

オプション A : 組み込みキーワード

Porcupine には、AMERICANO、BLUEBERRY、BUMBLEBEE、GRAPEFRUIT、GRASSHOPPER、PICOVOICE、PORCUPINE、TERMINATOR、JARVIS など、いくつかの組み込みウェイクワードオプションが用意されており、有効な Access Key があればそのまま使用できます。Access Key を用いることで、カスタムモデルを学習させることなく、これらのキーワードを簡単にアプリケーションへ統合できます。

この構成では、ホストデバイスとして Raspberry Pi 5 を使用し、ウェイクワード検出はデバイス上でローカルに実行されます。XMOS ベースのマイクシステムには USB オーディオファームウェア が書き込まれており、OS から標準的なオーディオ入力デバイスとして認識されます。

まず、必要な Porcupine ライブラリと依存関係を環境にインストールする必要があります。

pip install pvporcupine

インストール後、サンプルコードを使用してオーディオレコーダーを初期化し、選択したキーワードを読み込み、ウェイクワードを継続的に待ち受けることができます。キーワードが検出されると、システムは録音や音声コマンドの処理などの後続アクションをトリガーできます。

import pvporcupine
from pvrecorder import PvRecorder

access_key = "YOUR_ACCESS_KEY"

porcupine = pvporcupine.create(
access_key=access_key,
keywords=["porcupine"]
)

recorder = PvRecorder(device_index=-1, frame_length=porcupine.frame_length)
recorder.start()

print("Listening...")

while True:
pcm = recorder.read()
result = porcupine.process(pcm)
if result >= 0:
print("Wake word detected!")

porcupine.delete()
recorder.stop()
recorder.delete()

オプション B: カスタムキーワード

Picovoice Console に移動してカスタムウェイクワードのページを開きます。希望する言語を選択し、「hi flex」のようなウェイクワードを定義します。コンソール内でウェイクワードをテストし、その検出性能を確認できます。

pir

満足できる結果が得られたら、Train をクリックしてモデルを生成します。次にターゲットプラットフォームを選択します。ここでは Raspberry Pi を選びます。最後に生成された .ppn ファイルをダウンロードします。このファイルは、アプリケーション内でカスタムウェイクワード検出に使用されます。

pir

サンプルコード


import pvporcupine
from pvrecorder import PvRecorder

access_key = "YOUR_ACCESS_KEY"

porcupine = pvporcupine.create(
access_key=access_key,
keyword_paths=["/home/pi/porcupine_env/hi-flex_en_raspberry-pi_v4_0_0.ppn"]
)

recorder = PvRecorder(device_index=-1, frame_length=porcupine.frame_length)
recorder.start()

print("Listening...")

while True:
pcm = recorder.read()
result = porcupine.process(pcm)
if result >= 0:
print("Wake word detected!")

porcupine.delete()
recorder.stop()
recorder.delete()

Speech to Intent

Picovoice Rhino は、話されたコマンドを別個の speech-to-text ステップを必要とせずに、直接構造化されたインテントへ変換する speech-to-intent エンジンです。音声認識と自然言語理解を統合した ワンステップのディープラーニング手法 を用いることで、精度を向上させつつレイテンシーを低減します。 Rhino は リアルタイムのオンデバイス処理 に最適化されており、オフラインで動作してネットワーク遅延がゼロであると同時に、すべての音声データをプライベートに保ちます。非常に効率的で、Raspberry Pi やマイコンなどの組み込み・IoT システム向けに設計されています。 さらに Rhino では、インテントやスロットを含むカスタムコンテキストを開発者が定義できるため、ドメイン固有のコマンドを理解し、音声入力から直接アクションをトリガーすることが可能です。

コンテキストを作成する

コンテキストは、特定のドメインにおける発話コマンド、インテント、スロットの集合を定義します。ここでは、音声コマンドで ReSpeaker Flex を制御するための 「Bumblebee」 コンテキストを作成します。Picovoice の Rhino Speech-to-Intent コンソールに移動し、「Empty」 テンプレートを使用して Bumblebee という名前の新しいコンテキストを作成します。

pir

インテントを作成する

最上位では、コンテキストはドメイン内でのユーザーアクションを表すインテントの集合です。例えば、HiFlex コンテキスト内に「Gesture」というインテントを作成し、ジェスチャー関連の音声コマンドを表現します。

pir

インテントに表現(expression)を追加する

ユーザーは同じインテントを複数の言い回しで表現でき、そのそれぞれのバリエーションを expression と呼びます。Gesture インテントに対しては、「wave your head」や「shake your antenna」 のような表現を追加します。これらはいずれも同じアクションのグループにマッピングされます。

pir

変数を取得するためにスロットを使用する

ユーザーの発話内の可変部分を取得するためにスロットを使用します。この場合、“wave”“shake” のような単語はコマンド内で変化する状態を表しているため、変数としてモデル化できます。これらのバリエーションを動的に取得するために、Rhino コンテキスト内に “commands” という名前のスロットを作成します。

pir

pir

既存の式を修正して、新しく作成したスロットを含めます。スロットを追加する際は、まず $ 記号を使用してスロットであることを示し、その後オートコンプリートのドロップダウンから目的のスロットタイプを選択し、名前を割り当てます。

pir

準備ができたら、まず test をクリックしてテストします。

pir

モデルをダウンロードしましょう

コンテキストの設計が完了したら、右上のダウンロードアイコンをクリックし、対象プラットフォームを選択してから “Download.” をクリックします。Picovoice Console はそのプラットフォーム向けの Rhino モデルを自動的にトレーニングし、通常は約 5〜10 秒で完了します。

pir

サンプルコード

import pvporcupine
import pvrhino
from pvrecorder import PvRecorder

access_key = "ACCESS KEY"

rhino = pvrhino.create(
access_key=access_key,
context_path="/home/pi/porcupine_env/Bumblebee_en_raspberry-pi_v4_0_0.rhn",
)

recorder = PvRecorder(device_index=-1, frame_length=rhino.frame_length)
recorder.start()

print("Listening...")

while True:
pcm = recorder.read()
is_finalized = rhino.process(pcm)

if is_finalized:
inference = rhino.get_inference()
if inference.is_understood:
print("Intent:", inference.intent)
print("Slots:", inference.slots)
else:
print("Didn't understand")

rhino.reset()


技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...