メインコンテンツまでスキップ

Python で reSpeaker Flex を制御する

はじめに​

このセクションでは、Python SDK を使用して reSpeaker Flex を制御する方法について説明します。これは、自分のアプリケーションを構築したいユーザーにとって、開発をより便利にします。 例えば、音声の到来方向を検出したり、音声アクティビティ検出(VAD)を実行したり、LED を制御したり、さらに多くのことが可能です。

Python SDK​

USB ファームウェアを使用して Flex と通信する方法について、包括的な Python ガイドを用意しています。この Python スクリプトは、Flex の XVF_Host を必要とせず、お好みの IDE で実行できます。より多くのコマンドは、このリンクから確認できます。

pyusb ライブラリをインストールする必要があります。

DOA と VAD を取得する方法​


import sys
import struct
import argparse
import usb.core
import usb.util
import time

try:
import libusb_package
except ImportError:
libusb_package = None

DEFAULT_VID = 0x2886

# name, resid, cmdid, length, type
PARAMETERS = {
"VERSION": (48, 0, 3, "ro", "uint8"),
"AEC_AZIMUTH_VALUES": (33, 75, 16, "ro", "radians"),
"DOA_VALUE": (20, 18, 4, "ro", "uint16"),
"REBOOT": (48, 7, 1, "wo", "uint8"),
}

class ReSpeaker:
TIMEOUT = 100000

def __init__(self, dev):
self.dev = dev

def write(self, name, data_list):
try:
data = PARAMETERS[name]
except KeyError:
return

if data[3] == "ro":
raise ValueError('{} is read-only'.format(name))

if len(data_list) != data[2]:
raise ValueError('{} value count is not {}'.format(name, data[2]))

windex = data[0] # resid
wvalue = data[1] # cmdid
data_type = data[4] # type
data_cnt = data[2] # cnt
payload = []

if data_type == 'float' or data_type == 'radians':
for i in range(data_cnt):
payload += struct.pack(b'f', float(data_list[i]))
elif data_type == 'char' or data_type == 'uint8':
for i in range(data_cnt):
payload += data_list[i].to_bytes(1, byteorder='little')
else:
for i in range(data_cnt):
payload += struct.pack(b'i', data_list[i])

print("WriteCMD: cmdid: {}, resid: {}, payload: {}".format(wvalue, windex, payload))

self.dev.ctrl_transfer(
usb.util.CTRL_OUT | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE,
0, wvalue, windex, payload, self.TIMEOUT)


def read(self, name):
try:
data = PARAMETERS[name]
except KeyError:
return

resid = data[0]
cmdid = 0x80 | data[1]
length = data[2] + 1 # 1 byte for status

response = self.dev.ctrl_transfer(
usb.util.CTRL_IN | usb.util.CTRL_TYPE_VENDOR | usb.util.CTRL_RECIPIENT_DEVICE,
0, cmdid, resid, length, self.TIMEOUT)

if data[4] == 'uint8':
result = response.tolist()
elif data[4] == 'radians':
byte_data = response.tobytes()
num_values = ( length - 1 ) / 4
match_str = '<'
for i in range(int(num_values)):
match_str += 'f'
result = struct.unpack(match_str, byte_data[1:length])
elif data[4] == 'uint16':
result = response.tolist()

return result

def close(self):
"""
close the interface
"""
usb.util.dispose_resources(self.dev)


def find(vid=DEFAULT_VID, pid=None):
if sys.platform.startswith('win') and libusb_package is None:
raise RuntimeError("Windows requires libusb-package. Install it with: pip install libusb-package")

usb_find = libusb_package.find if sys.platform.startswith('win') else usb.core.find

if pid is not None:
dev = usb_find(idVendor=vid, idProduct=pid)
if not dev:
return None
return ReSpeaker(dev)

devices = list(usb_find(find_all=True, idVendor=vid) or [])
if not devices:
return None

devices.sort(key=lambda device: getattr(device, 'idProduct', 0))
return ReSpeaker(devices[0])

def main():
parser = argparse.ArgumentParser(description='Read DoA values from ReSpeaker over USB control interface')
parser.add_argument('--vid', type=lambda x: int(x, 0), default=DEFAULT_VID,
help='usb vendor ID (default: 0x2886)')
parser.add_argument('--pid', type=lambda x: int(x, 0), default=None,
help='usb product ID; if omitted, auto-discover by VID for compatibility across firmware PIDs')
parser.add_argument('--interval', type=float, default=1.0,
help='read interval in seconds (default: 1.0)')

args = parser.parse_args()

dev = find(vid=args.vid, pid=args.pid)
if not dev:
if args.pid is None:
print(f'No device found for VID=0x{args.vid:04x}')
else:
print(f'No device found for VID=0x{args.vid:04x}, PID=0x{args.pid:04x}')
sys.exit(1)

print(f'Connected device VID=0x{dev.dev.idVendor:04x}, PID=0x{dev.dev.idProduct:04x}')
print('{}: {}'.format("VERSION", dev.read("VERSION")))
while True:
result = dev.read("DOA_VALUE")
print(result)
print('{}: {}, {}: {}'.format("SPEECH_DETECTED", result[3], "DOA_VALUE", result[1] + result[2] * 256))
time.sleep(args.interval)

dev.close()

if __name__ == '__main__':
main()

技術サポート & 製品ディスカッション​

当社の製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、お客様が当社製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じられるよう、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...