メインコンテンツまでスキップ

reSpeaker 上の ROS2 音声パイプライン

はじめに​

pir

このプロジェクトは、reSpeaker マイクアレイと ROS2 を使って、あなたの声を TurtleSim の制御に変換します。「Hey Jarvis」と言ってからコマンドを話すと、Jarvis が音声を録音し、Groq Whisper で文字起こしし、Groq LLaMA で意図を解釈し、Groq Orpheus TTS で応答します。前進 / 後退の移動、角度指定の回転、DoA に基づく向き合わせ、即時停止コマンドをサポートします。このシステムは、ウェイクワード検出、音声キャプチャ、ROS2 トピック、シミュレータへのコマンド送信を 1 つのシームレスなパイプラインに統合しています。Ubuntu と ROS2 Humble での素早いセットアップを前提に設計されており、音声駆動のロボット実験を簡単に実行できます。

reSpeaker Flex XVF3800 CircularreSpeaker XVF3800

OR

パート 1 — ROS2 Humble をインストールする​

すでにマシンに ROS2 Humble がインストールされている場合は、このパートをスキップしてください。 次を実行して確認します: ros2 --version

1.1 ROS2 の apt リポジトリをセットアップする

# Make sure your system is up to date
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Install required tools
sudo apt install -y software-properties-common curl

# Add the ROS2 GPG key
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key \
-o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

# Add the ROS2 repository to your sources
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] \
http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

1.2 ROS2 Humble Desktop をインストールする

sudo apt update
sudo apt install -y ros-humble-desktop

desktop バリアントには、TurtleSim、RViz、および必要なすべてのツールが含まれています。 ダウンロードサイズは約 1 GB です — 数分かかる場合があります。

1.3 ビルドツールをインストールする

sudo apt install -y python3-colcon-common-extensions python3-rosdep

1.4 すべてのターミナルで自動的に ROS2 を source する

echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

1.5 インストールを検証する

ros2 --version
# Expected output: ros2 cli version 0.18.x (or similar)

次に TurtleSim をテストして、すべてが動作することを確認します:

# Terminal 1
ros2 run turtlesim turtlesim_node

# Terminal 2
ros2 run turtlesim turtle_teleop_key

矢印キーで操作できるカメのウィンドウが表示されるはずです。終了するときは、両方のターミナルで Ctrl+C を押します。

パート 2 — デバイス用の udev ルールを作成する​

reSpeaker USB Mic Array に適切な権限を与えるため、新しい udev ルールを作成します:

sudo nano /etc/udev/rules.d/50-respeaker.rules

ファイルに次の行を追加します:

# ReSpeaker USB Mic Array
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2886", ATTR{idProduct}=="0018", MODE="0666", GROUP="plugdev"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2886", ATTR{idProduct}=="001a", MODE="0666", GROUP="plugdev"

udev ルールをリロードし、サービスを再起動する

変更を反映させるために、udev ルールをリロードし、サービスを再起動します:

sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
sudo service udev restart

新しいルールを適用するために、reSpeaker USB Mic Array を一度抜き差ししてください。


パート 3 — Groq API キーを取得する​

このプロジェクトでは、Groq の無料クラウド API を次の用途で使用します:

  • Whisper — 音声からテキストへの変換
  • LLaMA 3 — コマンド内容の理解
  • Orpheus — Jarvis の音声応答
  1. console.groq.com にアクセスし、無料アカウントを作成します
  2. 左側のサイドバーで API Keys をクリックします
  3. Create API Key をクリックし、名前(例: "jarvis")を付けて作成し、コピーします
  4. どこか安全な場所に保存します — すぐ後で config.env に貼り付けます

Groq の無料枠は、開発とテストには十分な量が用意されています。 利用開始にクレジットカードは不要です。


パート 4 — Python 依存パッケージを(システム全体に)インストールする​

重要: このプロジェクトでは仮想環境を使用しないでください。 ROS2 はシステムの Python を使用し、venv 内にインストールされたパッケージは認識できません。 すべてを --break-system-packages 付きでインストールし、ROS2 ノードから利用できるようにします。

pip install \
groq \
openwakeword \
pyaudio \
numpy<2 \
python-dotenv \
pyusb \

「Hey Jarvis」ウェイクワードモデルをダウンロードする

python3 -c "import openwakeword; openwakeword.utils.download_models()"

これにより、事前学習済みモデルが ~/.openwakeword/ にダウンロードされます。約 30 秒かかります。

PortAudio をインストールする(PyAudio に必須)

sudo apt install -y portaudio19-dev python3-pyaudio

パート 5 — ROS2 ワークスペースを作成する​

すでに ~/ros2_ws ワークスペースがある場合は、パート 6 に進んでください。

# Create the workspace directory
mkdir -p ~/ros2_ws/src
cd ~/ros2_ws

# Build the empty workspace to set it up
colcon build

# Source it and add to .bashrc so it loads automatically
echo "source ~/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

パート 6 — プロジェクトをクローンして設定する​

6.1 リポジトリをクローンする

Flex を使用している場合

cd ~/ros2_ws/src
git clone https://github.com/KasunThushara/ros_voice_controller_flex.git my_robot_controller

XVF3800 を使用している場合

cd ~/ros2_ws/src
git clone https://github.com/KasunThushara/ros_voice_controller.git my_robot_controller

あなたのワークスペースは、現在次のようになっているはずです:

~/ros2_ws/
└── src/
└── my_robot_controller/
├── my_robot_controller/
│ ├── voice_node.py
│ ├── rotate_doa.py
│ ├── wakeword.py
│ └── ...
├── launch/
│ └── jarvis.launch.py
└── config.env.example

6.2 設定ファイルを作成する

cd ~/ros2_ws/src/my_robot_controller
cp config.env.example config.env
nano config.env

ファイルを開き、各値を入力します:

# ── Groq API (required) ────────────────────────────────
GROQ_API_KEY=gsk_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ← paste your key here

# ── Microphone ─────────────────────────────────────────
MIC_INDEX=1 ← find the correct number in Step 6.3 below
WAKEWORD_THRESHOLD=0.5
WAKEWORD_COOLDOWN=2

# ── Recording ──────────────────────────────────────────
RECORDING_SECONDS=4
SAMPLE_RATE=16000

# ── Models ─────────────────────────────────────────────
WAKEWORD_MODEL=hey jarvis
LLM_MODEL=llama-3.1-8b-instant
STT_MODEL=whisper-large-v3-turbo
TTS_MODEL=canopylabs/orpheus-v1-english
TTS_VOICE=autumn

Ctrl+O、Enter、Ctrl+X で保存します。

6.3 正しい MIC_INDEX を見つける

すべての音声入力デバイスを一覧表示するヘルパーを実行します:

python3 -c "
import pyaudio
p = pyaudio.PyAudio()
print('\nAvailable INPUT devices:\n')
for i in range(p.get_device_count()):
d = p.get_device_info_by_index(i)
if d['maxInputChannels'] > 0:
print(f' [{i}] {d[\"name\"]}')
print(f' channels={int(d[\"maxInputChannels\"])} rate={int(d[\"defaultSampleRate\"])}Hz')
p.terminate()
"

出力例:

Available INPUT devices:

[0] HDA Intel PCH: ALC897 Analog
channels=2 rate=44100Hz

[1] reSpeaker Flex XVF3800
channels=6 rate=16000Hz ← this is the one you want

[2] USB PnP Sound Device
channels=2 rate=16000Hz

reSpeaker Flex または reSpeaker Flex XVF3800 と表示されている行を探します。角括弧内の数字があなたの MIC_INDEX です。その数字で config.env を更新してください。


パート 7 — パッケージをビルドする​

cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select my_robot_controller
source ~/.bashrc

想定される出力:

Starting >>> my_robot_controller
Finished <<< my_robot_controller [3.2s]

Summary: 1 package finished [3.5s]

Python ファイルを変更するたびに、colcon build を実行し、source ~/.bashrc を実行する必要があります。


パート 8 — プロジェクトを実行する​

ros2 launch my_robot_controller jarvis.launch.py

3 つのプロセスが起動するはずです:

[turtlesim_node-1]   [INFO] Spawning turtle [turtle1] at x=[5.54], y=[5.54]
[angle_controller-2] [INFO] AngleController ready — listening on /target_angle
[voice_command-3] [INFO] reSpeaker Flex XVF3800 found — DoA ready
[voice_command-3] [WakeWord] Listening on device 1 (6ch → mono) for 'hey jarvis' ...
[voice_command-3] [INFO] Jarvis is listening ...

カメのウィンドウが開きます。次のように話しかけてください:

"Hey Jarvis, move forward"

Jarvis が「Moving forward!」と応答し、カメが動きます。


pir

音声コマンドリファレンス​

このように話す何が起こるか
"Hey Jarvis, move forward"カメが前方に 1 ステップ進む
"Hey Jarvis, move backward"カメが後方に 1 ステップ下がる
"Hey Jarvis, turn left"カメが左に 90° 回転する
"Hey Jarvis, turn left 45"カメが左に 45° 回転する
"Hey Jarvis, turn right"カメが右に 90° 回転する
"Hey Jarvis, turn right 30 degrees"カメが右に 30° 回転する
"Hey Jarvis, turn to my direction"カメがあなたの声の方向(DoA)を向く
"Hey Jarvis, face me"上と同じ
"Hey Jarvis, turn to 90"カメが絶対 90° の向きに回転する
"Hey Jarvis, face 180 degrees"カメが絶対 180° の向きに回転する
"Hey Jarvis, spin around"カメが 360° のスピンを 1 回行う
"Hey Jarvis, do a 360"上と同じ
"Hey Jarvis, stop"カメが即座に停止する

プロジェクトのファイル構成​

my_robot_controller/
│
├── my_robot_controller/ # Python package (ROS2 nodes)
│ ├── __init__.py
│ ├── voice_node.py # Main voice pipeline node
│ ├── rotate_doa.py # PID angle controller node
│ ├── wakeword.py # Wake word detection (openwakeword)
│ ├── audio_recorder.py # Mic recording after wake word
│ ├── stt.py # Speech-to-text (Groq Whisper)
│ ├── llm.py # Intent parsing (Groq LLaMA)
│ ├── tts.py # Text-to-speech (Groq Orpheus)
│ └── config.py # Loads settings from config.env
│
├── launch/
│ └── jarvis.launch.py # Starts all 3 nodes together
│
├── config.env # Your secrets (not in git)
├── config.env.example # Template — copy to config.env
├── package.xml
└── setup.py

ノード同士の接続​

reSpeaker Flex (USB)
│
├── [voice_command node]
│ openwakeword → Groq Whisper → Groq LLaMA → Groq Orpheus
│ │ │
│ │ publishes /target_angle (Float32) │ speaks reply
│ │ publishes /turtle1/cmd_vel (Twist) │
│ │ ▼
│ ▼ Speaker output
└── [angle_controller node]
subscribes /target_angle
subscribes /turtle1/pose
PID control → publishes /turtle1/cmd_vel
│
▼
[turtlesim_node]

設定リファレンス​

すべての設定は config.env にあります。変更を反映するには編集して再ビルドしてください。

変数デフォルト説明
GROQ_API_KEY(required)あなたの Groq API キー
MIC_INDEX1reSpeaker の PyAudio デバイスインデックス
WAKEWORD_MODELhey jarvisウェイクワードのフレーズ
WAKEWORD_THRESHOLD0.5検出感度(0.0–1.0、値が小さいほど高感度)
WAKEWORD_COOLDOWN2ウェイクワードが再トリガー可能になるまでの秒数
RECORDING_SECONDS4ウェイクワード検出後に録音する時間(秒)
SAMPLE_RATE16000オーディオサンプリングレート(Hz)
LLM_MODELllama-3.1-8b-instantインテント解析用の Groq LLM モデル
STT_MODELwhisper-large-v3-turbo音声認識用の Groq Whisper モデル
TTS_MODELcanopylabs/orpheus-v1-englishGroq TTS モデル
TTS_VOICEautumn音声出力に使用するボイス(tara、leah、leo、dan、mia)

リソース​

以下を使用して構築されています:

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...