メインコンテンツまでスキップ

I2S テスト

このプロジェクトは、ReSpeaker Lite ボード上の I2S インターフェースの機能を検証するためのテストスケッチです。このボードには XIAO ESP32S3 マイクロコントローラーとマイクアレイが統合されています。このスケッチは、矩形波オーディオ信号を生成し、それを I2S インターフェースに書き込み、オンボードのマイクアレイからサンプルを読み取ることで、I2S の送受信の整合性を確認します。

機能

スケッチは、シリアル通信を初期化し、I2S ピンを設定するところから始まります。指定された周波数と振幅に基づいて矩形波オーディオ信号を生成します。生成されたオーディオサンプルは I2S.write() 関数を使用して I2S インターフェースに書き込まれます。

その後、スケッチは I2S.read() 関数を使用して I2S インターフェースを介してマイクアレイからサンプルを読み取り、受信した非ゼロサンプルの数をカウントします。

コード

#include <ESP_I2S.h>
#include <wav_header.h>

I2SClass I2S;

const int sampleRate = 16000; // サンプルレート(Hz)
const int frequency = 440; // 矩形波の周波数(Hz)
const int amplitude = 500; // 矩形波の振幅
int32_t sample = amplitude; // 現在のサンプル値
const int halfWavelength = sampleRate / frequency; // 矩形波の半波長

int count = 0;
int i2s_read = 0;
bool i2s_test = true;

void setup() {
Serial.begin(115200);
while(!Serial); // シリアルポートが接続されるまで待機

I2S.setPins(8, 7, 43, 44); // I2S ピンを設定
if (!I2S.begin(I2S_MODE_STD, sampleRate, I2S_DATA_BIT_WIDTH_16BIT, I2S_SLOT_MODE_STEREO)){
Serial.println("I2S の初期化に失敗しました!");
while(1); // 初期化に失敗した場合は停止
}
}

void loop() {
if(i2s_test){
Serial.println("I2S テスト開始!");

// 矩形波サンプルを生成して書き込み
for(int i = 0; i < 32000; i++){
if(count % halfWavelength == 0){
sample = -sample; // サンプル値を切り替えて矩形波を生成
}
I2S.write(sample); // 右チャンネルにサンプルを書き込み
count++;
}

// I2S からサンプルを読み取り、非ゼロサンプルをカウント
i2s_read=0;
for(int i = 0; i < 32000; i++){
int sample_read = I2S.read();
Serial.print(sample_read);
Serial.print(" ");
if(sample_read != 0 && sample_read != 0xFFFF){
i2s_read++;
}
}
Serial.println();

// 有効なサンプル数が閾値を超えているか確認
if(i2s_read > 16000){
Serial.println("I2S RX 合格!");
} else{
i2s_read = 0;
for(int i = 0; i < 32000; i++){
int sample_read = I2S.read();
if (sample_read != 0 && sample_read != 0xFFFF){
i2s_read++;
}
}
if(i2s_read > 16000)
Serial.println("I2S RX 合格!");
else
Serial.println("I2S RX 不合格!");
}

Serial.println("終了");
i2s_test = false;
}
}

受信した非ゼロサンプルの数が閾値(この場合は 16000)を超えた場合、I2S の受信は合格とみなされます。それ以外の場合は不合格とみなされます。

テスト結果(I2S サンプル値と合格/不合格のステータスを含む)は、シリアルモニターに出力されます。

Serial Monitor を開いてテスト結果を確認してください。

pir

Loading Comments...