メインコンテンツまでスキップ

reSpeaker Lite FAQ

このページには、reSpeaker Lite に関する検証済みの回答が掲載されています。各回答には、対象となる製品バリアントとファームウェアモード(USB または I2S)、および最新の公式情報源に照らして最後に検証された日付が記載されています。

始める前に​

  • デバイスが動作している正確な製品バリアントとファームウェアモード(USB または I2S)を確認します。
  • バージョン固有の手順を適用する前に、現在のファームウェアバージョンを確認します。
  • このページの回答は 2026-08-31 時点で最後に検証されています。これ以降に読んでいる場合は、リンクされている公式情報源を再確認してください。

ドキュメントと使用方法​

ReSpeaker Lite の STEP ファイルはどこからダウンロードできますか?​

対象: 公開されている v1.1 モデルに一致する ReSpeaker Lite ボードの機構設計への組み込み

最終検証日: 2026-09-01

公式の ReSpeaker Lite Resources セクションから公開 ReSpeakerLitev1.1.step モデルをダウンロードします。これはボードレベルの v1.1 モデルであり、完全な Voice Assistant Kit、スピーカー、または筐体アセンブリではありません。

前提条件:

  • 実際の ReSpeaker Lite ボードに印刷されているハードウェアリビジョン
  • STEP 対応の CAD ソフトウェア
  1. ReSpeaker Lite 入門ページの Resources セクションを開きます。
  2. 公式ファイルリンクから ReSpeakerLitev1.1.step をダウンロードします。
  3. ファイルを CAD ツールにインポートし、実際のボードリビジョンと、取付穴、ボード外形、コネクタ位置を比較します。
  4. 設計が、ファイルに含まれていないキットレベルのスピーカー、筐体、公差、または立入禁止領域の詳細に依存する場合は、リリース前に確認を依頼してください。

成功条件:

  • STEP モデルが正常にインポートできる
  • その取付およびコネクタの形状が、設計に使用している v1.1 ボードの実測値と一致している

補足:

  • v1.1 ボードモデルを、完全な Voice Assistant Kit のアセンブリモデルとして扱ったり、他のハードウェアリビジョンに対する決定的なモデルとして扱ったりしないでください。

参考情報:

対象: マイク音声が出ない、または I2S 再生ができない場合のトラブルシューティング前の、XIAO ESP32S3 と組み合わせた ReSpeaker Lite

最終検証日: 2026-09-01

公式の ReSpeaker Lite I2S テストを、対応する 16 kHz I2S ファームウェアとともに実行します。このスケッチはテスト信号を書き込み、マイクアレイのサンプルを読み取り、受信した 32,000 サンプルのうち 16,000 を超えるサンプルが 0 でも 0xFFFF でもない場合に I2S RX pass! と表示します。

前提条件:

  • XMOS/XU316 上にインストールされた公式 ReSpeaker Lite 16 kHz I2S ファームウェア
  • XIAO ESP32S3 用に設定された Arduino IDE
  • XIAO ESP32S3 ポートへの USB データ接続
  1. 現在の公式 ReSpeaker Lite I2S Test ページを開き、記載されている I2S ピンや 16,000 Hz レートを変更せずにスケッチをコピーします。
  2. スケッチを XIAO ESP32S3 に書き込み、シリアルモニタを 115200 ボーで開きます。
  3. テストが最初の読み取りを完了し、必要に応じて 2 回目の読み取りを完了するまで待ちます。
  4. ESPHome、アプリケーション、またはハードウェア設定を変更する前に、最終的な I2S RX pass! または I2S RX fail! の結果を記録します。

成功条件:

  • スケッチが I2S を初期化し、I2S RX pass! を出力する
  • 受信したサンプルストリームが、すべて 0 または 0xFFFF ではない

補足:

  • テスト失敗は、記載されている I2S リンクチェックが失敗したことの証拠にはなりますが、それだけでボードの不良や交換診断を正当化するものではありません。
  • この 16 kHz テストを、48 kHz ファームウェアプロファイルに対して変更せずに使用してはいけません。

参考情報:

接続性と検出​

なぜ Windows に ReSpeaker Lite が USB オーディオデバイスとして表示されないのですか?​

対象: Windows 上で USB オーディオモードを意図している、単体の ReSpeaker Lite または XIAO ESP32S3 と組み合わせた ReSpeaker Lite

最終検証日: 2026-08-31

Windows を ReSpeaker Lite の XMOS USB-C ポートに接続し、XMOS が USB ファームウェアで動作していることを確認します。I2S ファームウェアは XIAO ESP32S3 との通信向けであり、通常の ReSpeaker Lite USB サウンドデバイスとして列挙されることは想定されていません。

前提条件:

  • ReSpeaker Lite の XMOS USB-C ポートに接続された、正常動作が確認された USB データケーブル
  • USB オーディオが必要な場合の公式 USB ファームウェアイメージ
  1. ケーブルが XIAO ESP32S3 の USB ポートだけでなく、ReSpeaker Lite の XMOS USB-C ポートに接続されていることを確認します。
  2. XMOS ファームウェアが USB バリアントであることを確認します。I2S バリアントである場合は、公式の DFU 手順を使用して最新の USB ファームウェアを書き込みます。
  3. USB ファームウェアを書き込んだ後に、デバイスマネージャーで ReSpeaker Lite に警告が表示される場合は、そのデバイスをアンインストールし、提示された場合はドライバーソフトウェアを削除するオプションを選択してから、ボードの電源を入れ直します。Windows が USB オーディオドライバーを再インストールするはずです。
  4. Windows のサウンド設定を開き、入力デバイスとして ReSpeaker Lite を選択します。

成功条件:

  • Windows のデバイスマネージャーに、警告アイコンなしで ReSpeaker Lite が表示される
  • Windows のサウンド設定に ReSpeaker Lite がオーディオ入力として表示され、テスト録音に音声が含まれている

補足:

  • この公開 FAQ は、意図的に Windows の USB オーディオ検出に範囲を限定しています。COM ポートやスケッチの書き込み失敗は、別の XIAO プログラミング FAQ の対象です。
  • XIAO の USB-JTAG またはシリアルエントリは、XMOS の USB オーディオインターフェースが有効であることの証拠にはなりません。

参考情報:

XIAO ESP32S3 のポートが消えたり、スケッチが書き込めなくなった場合はどのように復旧しますか?​

対象: XIAO ESP32S3 を搭載した ReSpeaker Lite Voice Assistant Kit で、XIAO のポートが見つからない、または Arduino スケッチがコンパイルは成功するが書き込めない場合

最終検証日: 2026-09-01

コンピュータを XIAO ESP32S3 の USB ポートに接続し、XIAO を BootLoader モードにして、最小限の Blink スケッチを書き込みます。これにより XIAO のプログラミング経路が復旧します。これは、もう一方の USB ポートと dfu-util を使用して ReSpeaker Lite の XU316 オーディオファームウェアを更新する操作とは別です。

前提条件:

  • XIAO ESP32S3 の USB ポートに接続された、正常動作が確認された USB データケーブル
  • 最新の ESP32 ボードパッケージが導入され、XIAO ESP32S3 が選択されている Arduino IDE
  1. ケーブルが ReSpeaker Lite の XMOS/XU316 オーディオ兼 DFU ポートではなく、XIAO ESP32S3 の USB ポートに接続されていることを確認します。
  2. XIAO の BOOT ボタンを押し続けたまま、XIAO の USB ポートをコンピュータに接続し、その後 BOOT を離します。
  3. Arduino IDE で新たに表示された XIAO のポートを選択し、File > Examples > 01.Basics > Blink を書き込みます。
  4. Reset を 1 回押し、Blink スケッチが動作していることを確認します。ポートが依然として表示されない場合は、サポートを依頼する前に、完全な書き込みエラー、オペレーティングシステム、選択したボード、および選択したポートを保存してください。

成功条件:

  • XIAO ESP32S3 用のプログラミングポートが表示される
  • Blink スケッチが正常に書き込まれ、リセット後に動作する

補足:

  • キャリアボード上の USR ボタンと Mute ボタンは、XIAO の BOOT ボタンの代わりにはなりません。
  • この手順は、ReSpeaker Lite の USB/I2S オーディオファームウェアを変更するものではありません。

参考情報:

ファームウェアとソフトウェア​

XIAO ESP32S3 と組み合わせた ReSpeaker Lite 用の ESPHome コンパイル失敗はどのようにトラブルシュートしますか?​

対象: 公式 Seeed Wiki からリンクされているコミュニティ ESPHome 統合を使用する、XIAO ESP32S3 と組み合わせた ReSpeaker Lite

最終検証日: 2026-08-31

Seeed Wiki からリンクされているコミュニティ管理のリポジトリ内の最新構成から開始し、その min_version を満たす ESPHome バージョンを使用します。最後の main.cpp.o Error 1 行は、ビルドターゲットが失敗したことだけを報告しており、根本原因は示していません。

前提条件:

  • substitutions、Wi-Fi 認証情報、API キー、その他のローカルな秘密情報のバックアップ
  • ESPHome Device Builder またはコマンドラインによるコンパイルログ全体へのアクセス
  1. 現在の upstream の config/respeaker-satellite-dashboard-example.yaml と、それがインポートしているベース構成を開きます。Wiki 内の長いインライン YAML スナップショットから開始しないでください。
  2. 現在の upstream ベース内の esphome.min_version を確認し、必要に応じて ESPHome を更新します。検証日時点では 2026.6.0 ですが、upstream が後で引き上げる可能性があります。
  3. 現在のサンプルに対して、自分の substitutions と秘密情報のみを再適用します。依然として必要であることを確認していない限り、古いコンポーネントブロックを新しい構成にコピーすることは避けてください。
  4. ESPHome のクリーンビルドアクションまたは対応する CLI のクリーンコマンドで以前のビルド出力を削除し、現在の構成を再度コンパイルします。
  5. それでもコンパイルが失敗する場合は、ターミナルのターゲット失敗行より上にある、最初の構成エラーまたはコンパイラエラーを探します。そのエラーと周辺のログ、ESPHome のバージョン、および upstream 構成のリビジョンを保存してから、ヘルプを依頼してください。

成功条件:

  • ESPHome が、最小バージョンや構成検証エラーなしで現在の構成を受け付ける
  • コンパイルが完了し、XIAO ESP32S3 用の書き込み可能なファームウェア成果物が生成される

補足:

  • リンクされている統合はコミュニティによって管理されており、破壊的変更が発生する可能性があると警告しており、Wiki 内のインラインスナップショットとは独立して変更される場合があります。
  • コンパイルの下限として決定的なのは、ここで固定的に記載するバージョンではなく、現在の upstream の min_version です。
  • main.cpp.o Error 1 という終端の行だけでは診断には不十分です。異なる先行エラーでも、同じターゲット失敗の要約で終わる場合があります。

参考情報:

オーディオの問題​

なぜ ReSpeaker Lite の I2S サンプルは音声ではなく大きなホワイトノイズを再生するのですか?​

対象: 公式の I2S 録音/再生またはストリーム生成サンプルを実行している XIAO ESP32S3 搭載 ReSpeaker Lite

最終検証日: 2026-09-01

まず、スケッチのサンプリングレートを、インストールされている I2S ファームウェアに合わせてください。公式の録音/再生サンプルは 16,000 Hz に設定されていますが、公式ファームウェアリポジトリには 48 kHz 用と明示されたイメージも用意されています。16 kHz のスケッチを 48 kHz イメージに対して実行すると、ストリームが使用不能になったり、ホワイトノイズのように聞こえたりすることがあります。

前提条件:

  • インストール済み ReSpeaker Lite I2S ファームウェアの正確なファイル名
  • 現在の公式サンプルとその AudioInfo 設定
  • 文書化された出力に接続された、既知の正常なスピーカーまたはヘッドホン
  1. XMOS/XU316 が USB ファームウェアではなく I2S ファームウェアを実行していることを確認します。
  2. 公式ディレクトリ内でファームウェアの正確なファイル名を確認します。ファイル名に 48k が含まれている場合は 48,000 Hz の I2S 設定が必要です。標準の v1.0.9 I2S イメージは 16,000 Hz のサンプルパスを使用します。
  3. 48 kHz イメージの場合は、サンプルを AudioInfo info(48000, 2, 32) に変更します。標準の 16 kHz イメージの場合は、AudioInfo info(16000, 2, 32) のままにします。
  4. XIAO ESP32S3 の USB ポート経由でスケッチを再ビルドしてアップロードし、その後で再生またはループバックテストを繰り返します。

成功条件:

  • 設定されたサンプリングレートが、インストール済みファームウェアイメージで指定されているプロファイルと一致している
  • テストで、フルスケールのホワイトノイズではなく、判読可能なループバック音声またはクリーンな生成トーンが得られる

注意:

  • あるケースで使用されていたという理由だけで、古い AudioTools ライブラリバージョンに固定しないでください。現在公開されている製品の証拠がサンプリングレートの境界を示しており、恒久的なサードパーティライブラリのバージョン要件を示しているわけではありません。
  • レートを一致させても症状が解消しない場合は、ハードウェア診断に進む前に、別途提供されている公式 I2S リンクテストを実行してください。

参考情報:

ハードウェアの問題​

ReSpeaker Lite ではどのオーディオ出力が利用できますか?​

対象: 再生音声が設定されている単体の ReSpeaker Lite および XIAO ESP32S3 搭載 ReSpeaker Lite

最終検証日: 2026-09-01

ReSpeaker Lite には、5 W 増幅スピーカーパス用として文書化されているボード上のスピーカーコネクタと、ヘッドホンまたはアクティブスピーカー用の 3.5 mm 出力が用意されています。現在の公式ハードウェア説明では、3.5 mm プラグを挿入すると JST スピーカーパスがミュートされ、出力が外部デバイスに切り替わることも明記されています。

前提条件:

  • ReSpeaker Lite に音声を送る再生アプリケーションまたはファームウェアパス
  • 文書化されたコネクタパスに適合したヘッドホン、アクティブスピーカー、またはスピーカー
  1. スピーカー接続を変更する前に、システムの電源を切ります。
  2. ヘッドホンまたはアクティブスピーカーには 3.5 mm ジャックを使用し、文書化された増幅スピーカーパスにはボード上のスピーカーコネクタを使用します。
  3. システムの電源を入れ、低い音量で再生を開始します。
  4. 3.5 mm プラグを挿入した後に JST スピーカーが無音になった場合は、プラグを抜いてデフォルトの JST パスに戻します。

成功条件:

  • 選択した出力から再生音が聞こえる
  • 文書どおり、3.5 mm デバイスを挿入すると再生が JST スピーカーパスから切り替わる

注意:

  • 出力コネクタが存在していても、ホストアプリケーションが再生を有効化している、または正しいファームウェアモードを選択していることの証明にはなりません。
  • この FAQ では、未検証のサードパーティ製スピーカーモデルやコネクタのピン配置は推奨しません。

参考情報:

単セルのリチウム電池から直接 ReSpeaker Lite に給電できますか?​

対象: 通常の USB ホストなしで給電される単体の ReSpeaker Lite および XIAO ESP32S3 搭載 ReSpeaker Lite

最終検証日: 2026-09-01

単セル電池からの直接入力を、サポートされているものとして扱わないでください。公開されている ReSpeaker Lite の電源仕様は、USB または外部 5 V 供給パッド経由の 5 V です。電池が必要な場合は、ボードに接続する前に安定した 5 V にレギュレートしてください。

前提条件:

  • ボードおよび接続されたスピーカー負荷に見合った容量を持つ、レギュレートされた 5 V 電源
  • 検証済みの極性と共通グラウンド
  • 配線中は切り離されている電源
  1. ReSpeaker Lite を接続する前にレギュレータ出力を設定して測定し、安定した 5 V であることを確認します。
  2. 電源を外した状態で、レギュレートされた 5 V と GND を文書化された外部電源接続に接続するか、規格に準拠した 5 V USB 電源を使用します。
  3. 電源を投入し、電源インジケータが点灯することを確認します。
  4. 想定しているインターフェースを確認します。USB ファームウェアの場合は USB 列挙、組み込み I2S 構成の場合は公式 I2S テストを実行します。

成功条件:

  • 立ち上がり時および想定負荷時に入力が 5 V を維持している
  • ボードが安定して起動し、期待される USB または I2S の機能チェックを完了する

注意:

  • 現在公開されているドキュメントには、より低い最小入力電圧、レギュレータのドロップアウトカーブ、または 3V3 ピン経由でボードに給電するための仕様は記載されていません。これらの値を非公開の回路図情報から推測しないでください。

参考情報:

テクニカルサポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。弊社は、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...