MQTTオーディオストリーミング
このプロジェクトでは、統合されたXIAO ESP32S3マイクロコントローラーを含むreSpeaker Liteボードを使用して、オーディオデータを生成し、MQTTブローカーに送信する方法を示します。
必要なライブラリ
機能
このスケッチは以下のタスクを実行します:
- 指定されたWiFiネットワークに接続します。
- 指定されたMQTTブローカーに接続します。
- reSpeaker LiteライブラリのWhiteNoiseGeneratorクラスを使用してホワイトノイズオーディオを生成します。
- reSpeaker LiteライブラリのWAVEncoderクラスを使用してオーディオデータをWAVファイルとしてエンコードします。
- ArduinoMqttClientライブラリのMqttClientクラスを使用して、エンコードされたオーディオデータを指定されたMQTTトピックに送信します。
- poll()関数を定期的に呼び出してMQTT接続を維持します。
コード
以下の行を変更して、WiFiおよびMQTTブローカーの設定を一致させてください:
const char* ssid = "SSID"; // Wi-FiのSSID(名前)
const char* password = "PASSWORD"; // Wi-Fiのパスワード(WPAの場合は使用、WEPの場合はキーとして使用)
const char* broker = "test.mosquitto.org";
const char* topic = "audio.wav";
int port = 1883;
コード
#include "WiFi.h"
#include "ArduinoMqttClient.h"
#include "AudioTools.h"
#define SIZE 1024
#define N 100
// 通信
const char* ssid = "SSID"; // Wi-FiのSSID(名前)
const char* password = "PASSWORD"; // Wi-Fiのパスワード(WPAの場合は使用、WEPの場合はキーとして使用)
const char* broker = "test.mosquitto.org";
const char* topic = "audio.wav";
int port = 1883;
WiFiClient wifiClient;
MqttClient mqttClient(wifiClient);
// オーディオ
AudioInfo info(16000, 1, 32);
WhiteNoiseGenerator<int16_t> noise(32000); // 最大振幅32000のホワイトノイズを生成するSoundGeneratorのサブクラス
GeneratedSoundStream<int16_t> in_stream(noise); // ノイズから生成されたストリーム
EncodedAudioStream out_stream(&mqttClient, new WAVEncoder()); // WAVファイルとしてエンコード
StreamCopy copier(out_stream, in_stream, SIZE); // MQTTクライアントに音声をコピー
// WiFiに接続
void connectWIFI() {
// WiFiネットワークへの接続を試みる
Serial.print("WPA SSIDに接続を試みています: ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("WiFiに接続中...");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print('.');
delay(1000);
}
Serial.println("ネットワークに接続しました");
Serial.println();
}
// MQTTサーバーに接続
void connectMQTT() {
// ユニークなクライアントIDを提供できます。設定しない場合、ライブラリはArduino-millis()を使用します。
// 各クライアントはユニークなクライアントIDを持つ必要があります。
mqttClient.setId("reSpeaker");
// 認証のためにユーザー名とパスワードを提供できます。
// mqttClient.setUsernamePassword("username", "password");
Serial.print("MQTTブローカーに接続を試みています: ");
Serial.println(broker);
if (!mqttClient.connect(broker, port)) {
Serial.print("MQTT接続に失敗しました!エラーコード = ");
Serial.println(mqttClient.connectError());
stop();
}
Serial.println("MQTTブローカーに接続しました!");
Serial.println();
}
// MQTTサーバーにオーディオを送信
void sendMQTT() {
// WAVヘッダーを書き込むことを確認
out_stream.begin(info);
// メッセージを送信。Printインターフェースを使用してメッセージ内容を設定できます。
mqttClient.beginMessage(topic, SIZE * N, true);
// オーディオデータをMQTTにコピー:100 * 1024バイト
copier.copyN(N);
mqttClient.endMessage();
}
void setup() {
// ロガーを初期化
Serial.begin(115200);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);
// 接続
connectWIFI();
connectMQTT();
// オーディオ設定
noise.begin(info);
in_stream.begin(info);
// オーディオ送信
sendMQTT();
}
void loop() {
// poll()を定期的に呼び出して、ライブラリがMQTTキープアライブを送信できるようにします。
// これにより、ブローカーによる切断を回避します。
mqttClient.poll();
delay(10000);
}
シリアルモニターを開いて出力とログを確認してください。

その後、MQTTサーバー上でデータを確認できます。

カスタマイズ
以下の行を変更することで、オーディオ生成とエンコードをカスタマイズできます:
WhiteNoiseGenerator<int16_t> noise(32000);
GeneratedSoundStream<int16_t> in_stream(noise);
EncodedAudioStream out_stream(&mqttClient, new WAVEncoder());
WhiteNoiseGeneratorは指定された最大振幅でホワイトノイズオーディオを生成します。GeneratedSoundStreamは生成されたオーディオから入力ストリームを作成します。EncodedAudioStreamは指定されたエンコーダ(この場合はWAV)を使用してオーディオデータをエンコードします。
また、送信するオーディオデータのサイズを以下の定数を変更することで調整できます:
#define SIZE 1024
#define N 100
SIZEは各オーディオデータチャンクのサイズを表します。Nは送信するオーディオデータチャンクの数を表します。