メインコンテンツまでスキップ

キーワードスポッティング

このプロジェクトでは、ReSpeaker LiteボードとTensorFlow Liteを使用してキーワードスポッティングを実行する方法を示します。ReSpeaker Liteは、デュアルチャンネルマイクとスピーカーを備えたXIAO ESP32S3マイクロコントローラーを統合したオーディオボードです。このプロジェクトでは、AudioToolsフレームワークを基盤としたReSpeaker Liteライブラリを使用し、TensorFlow Liteと統合してオーディオ分類を行います。

必要なライブラリ

機能

  • ReSpeaker Liteボードを使用してI2Sインターフェースからオーディオをキャプチャ
  • 事前に学習されたTensorFlow Liteモデルを使用してキーワードスポッティングを実行
  • キャプチャしたオーディオを以下の事前定義されたカテゴリに分類: silenceunknownyesno
  • 検出されたコマンドに応答するためのコールバック関数を提供
  • オーディオ処理とストリーミングのためにAudioToolsフレームワークを利用
  • デバッグとモニタリングのための使いやすいAudioLoggerを提供

コード

Arduino IDEでstreams-i2s-tflite.inoスケッチを開きます。

スケッチをReSpeaker Liteボードにアップロードします。

#include "AudioTools.h"
#include "AudioLibs/TfLiteAudioStream.h"
#include "model.h" // TensorFlowモデル

I2SStream i2s; // オーディオソース
TfLiteAudioStream tfl; // オーディオシンク
const char* kCategoryLabels[4] = {
"silence",
"unknown",
"yes",
"no",
};
StreamCopy copier(tfl, i2s); // マイクからTensorFlow Liteへコピー
int channels = 1;
int samples_per_second = 16000;

void respondToCommand(const char* found_command, uint8_t score,
bool is_new_command) {
// if (is_new_command) {
char buffer[80];
sprintf(buffer, "結果: %s, スコア: %d, 新しいコマンド: %s", found_command, score,
is_new_command ? "true" : "false");
Serial.println(buffer);
// }
}

void setup() {
Serial.begin(115200);
AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Warning);

// Audioi2s入力の設定
auto cfg = i2s.defaultConfig(RX_MODE);
cfg.channels = channels;
cfg.sample_rate = samples_per_second;
cfg.use_apll = false;
cfg.buffer_size = 512;
cfg.buffer_count = 16;
i2s.begin(cfg);

// TensorFlow出力の設定
auto tcfg = tfl.defaultConfig();
tcfg.setCategories(kCategoryLabels);
tcfg.channels = channels;
tcfg.sample_rate = samples_per_second;
tcfg.kTensorArenaSize = 10 * 1024;
tcfg.respondToCommand = respondToCommand;
tcfg.model = g_model;
tfl.begin(tcfg);
}

void loop() { copier.copy(); }

Serial Monitorを開いて、出力やログメッセージを確認します。

pir

設定

i2s: I2SインターフェースからオーディオをキャプチャするためのI2SStreamクラスのインスタンスを作成します。

tfl: TensorFlow Liteを使用してキャプチャしたオーディオを処理するためのTfLiteAudioStreamクラスのインスタンスを作成します。

kCategoryLabels: 分類結果のカテゴリラベルを定義します。

copier: I2SストリームからTensorFlow LiteストリームにオーディオデータをコピーするStreamCopyオブジェクトを作成します。

channels: オーディオチャンネル数を指定します(モノラルの場合は1)。

samples_per_second: オーディオ入力のサンプルレートを指定します。

respondToCommand: コマンドが検出されたときに呼び出されるコールバック関数です。検出されたコマンド、スコア、および新しいコマンドかどうかを示すフラグを受け取ります。

カスタマイズ

  • 分類結果のカテゴリラベルを定義するためにkCategoryLabels配列を変更できます。

  • 検出されたコマンドに基づいて特定のアクションを実行するためにrespondToCommand関数をカスタマイズできます。

  • モデル.hファイルを更新することで、独自に学習させたTensorFlow Liteモデルに置き換えることができます。

リソース

TensorFlow Liteライブラリ

Loading Comments...