メインコンテンツまでスキップ

音量調整

機能

このサンプルプロジェクトは、I2Cコマンドを使用してReSpeaker Liteの音量を調整する方法を示しています。

AIC3204のI2Cアドレス: 0x18

コード

#include "AudioTools.h"
#include "Wire.h"

#define AIC3204_ADDR 0x18

AudioInfo info_16k(16000, 2, 32);
SineWaveGenerator<int16_t> sineWave(1000); // 最大振幅32000のSoundGeneratorのサブクラス
GeneratedSoundStream<int16_t> sound(sineWave); // サイン波から生成されたストリーム

I2SStream out;
I2SConfig config_i2s1;

//FormatConverterStream converter(in);
//StreamCopy copier(out, converter);
StreamCopy copier(out, sound);

uint32_t now_time = 0;
uint8_t level_index = 0;
int8_t level[10] = {0x3A, 0x3B, 0x3C, 0x3D, 0x3E, 0x3F, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03};

void aic3204_write_reg(uint8_t reg, uint8_t value)
{
Wire.beginTransmission(AIC3204_ADDR);
Wire.write(reg);
Wire.write(value);
Wire.endTransmission();
}


void setup(void) {
// シリアルを開く
Serial.begin(115200);
Wire.begin(5,6);
// while(!Serial);
// AudioLogger::instance().begin(Serial, AudioLogger::Info);

// I2Sを開始
Serial.println("I2Sを開始しています...");
config_i2s1 = out.defaultConfig(TX_MODE);
config_i2s1.copyFrom(info_16k);
// カスタムI2S出力ピン
config_i2s1.pin_bck = 8;
config_i2s1.pin_ws = 7;
config_i2s1.pin_data = 43;
config_i2s1.pin_data_rx = 44;
config_i2s1.is_master = false;
out.begin(config_i2s1);

// converter.begin(info_16k, info_48k);
sineWave.begin(info_16k, N_B4);

Serial.println("開始しました...");

}

// Arduinoループ - 音を出力にコピー
void loop() {
copier.copy();
if (millis() - now_time > 1000) {
now_time = millis();
aic3204_write_reg(0x00, 0x01);
aic3204_write_reg(0x12, level[level_index]);
aic3204_write_reg(0x13, level[level_index]);
Serial.print("レベル: ");
Serial.println(level_index);
level_index = level_index + 2;
if (level_index >= 10) level_index = 0;
}
}
Loading Comments...