reSpeaker XVF3000 FAQ
このページには reSpeaker XVF3000 に関する検証済みの回答が掲載されています。各回答には、適用対象となる製品バリエーションとファームウェアモード(USB または I2S)、および最新の公式情報源に照らして最後に検証された日付が記載されています。
始める前に
- デバイスが動作している正確な製品バリエーションとファームウェアモード(USB または I2S)を確認します。
- バージョン固有の手順を適用する前に、現在のファームウェアバージョンを確認します。
- このページの回答は 2026-11-02 時点で最後に検証されています。これ以降に閲覧している場合は、リンクされている公式情報源を再確認してください。
接続性と検出
XVF3000 はデバイス識別用の一意なシリアル番号を提供しますか?
適用対象: Linux、Windows、または macOS ホスト上で公式 USB オーディオファームウェアを実行している reSpeaker USB 4-Mic Array XVF3000 v3.0/v3.2 および ReSpeaker Mic Array v2.0
最終検証日: 2026-11-02
いいえ。公式の XVF3000 USB ファームウェアは一意なシリアル番号を公開していません。iSerialNumber は空であり、DFU は serial="UNKNOWN" を報告し、tuning.py はファームウェアバージョンと DSP パラメータのみを公開します。固定設置の場合は、ホスト側の USB ポートパスによってデバイスを識別してください。識別子をデバイス側に保持する必要がある場合は、XVF3800 のような工場出荷時にシリアル番号が書き込まれている製品、または製造時にシリアルを書き込むカスタムファームウェアを使用してください。
前提条件:
- ホストの USB ディスクリプタおよびデバイスが使用している物理 USB ポートへのアクセス
- デバイスのポートまたはインスタンス識別子を保存できるホストアプリケーションまたは資産管理レコード
- デバイスに標準シリアルがないことを確認します。
lsusb -v -d 2886:0018 | grep iSerialはiSerial 0を返し、dfu-util -lはserial="UNKNOWN"を報告するはずです。 - Linux では、
udevadm info -q property -n /dev/bus/usb/001/002 | grep ID_PATHを使用して安定したポートパスを読み取ります。デバイスノード番号は変わる可能性がありますが、デバイスがそのポートに接続されている限りID_PATHは同じままです。ALSA では、カードインデックスやby-idではなく/dev/snd/by-path/を使用してください。 - Windows ではデバイスインスタンス ID を使用し、macOS では USB Location ID を使用します。その値をユニットの資産ラベルと一緒に記録します。
- 固定設置の場合は、記録したポートパスをホストアプリケーションまたは資産管理データベース内の資産 ID に紐付けます。識別子をデバイス自体から読み出す必要がある場合は、XVF3800 のような工場出荷時シリアル番号付き製品を使用するか、シリアルを書き込む製造工程を含むカスタムファームウェアを計画してください。
成功条件:
- デバイスが標準シリアル番号を報告していないこと(
iSerial 0および DFU のserial="UNKNOWN")。 - デバイスを同じポートに再接続した後も、ホストが同じポートパスを解決できること。
- アプリケーションがそのポートパスを、意図した物理ユニットまたは資産レコードにマッピングしていること。
注意事項:
- ポートパスは USB ポートを識別するものであり、デバイス自体を識別するものではありません。デバイスを別のポートやホストに移動した場合は、再度紐付けが必要です。
- 一意な識別子として
version、bcdDevice、DOA 角度、RT60、ノイズフロアを使用しないでください。これらの値はユニット間で共有されるか、環境によって変化します。 - 複数の同一デバイスが接続されている場合、ALSA の
by-id名やカードインデックスは安定しません。
参考情報:
- ReSpeaker USB 4-Mic Array XVF3000 v3.0/v3.2 Wiki
- 公式 XVF3000 チューニングツール (tuning.py)
- reSpeaker XVF3800 FAQ: 一意なデバイスシリアル番号
アルゴリズムチューニング
ReSpeaker Mic Array v2.0 に搭載されている DSP チューニングコントロールを確認するにはどうすればよいですか?
適用対象: XVF3000 と対応する公式ファームウェアを搭載した ReSpeaker Mic Array v2.0
最終検証日: 2026-09-01
公式 usb_4_mic_array リポジトリの tuning.py ツールを使用します。現行の v2.0 Wiki では、利用可能なパラメータを一覧表示する python tuning.py -p と、パラメータの読み取りおよび書き込み方法が説明されていますが、あらゆる騒がしい部屋に対して通用する汎用プリセットや保証された集音距離は提供されていません。
前提条件:
- ハードウェアが他の ReSpeaker リビジョンではなく ReSpeaker Mic Array v2.0 であることを確認する
- 公式ガイドで要求されている USB 制御用依存パッケージおよびホストドライバをインストールする
- 開始時点のパラメータ値を記録し、再現性のあるオーディオテストを使用する
- 公式の
respeaker/usb_4_mic_arrayリポジトリをクローンし、そのディレクトリに移動します。 python tuning.py -pを実行して、アクティブなファームウェアによって公開されているパラメータ名、型、範囲、アクセスモード、および説明を表示します。- ドキュメントに記載されている
python tuning.py <PARAMETER>形式を使用して値を読み取り、公開されている範囲と意味が示されている書き込み可能なパラメータのみを変更します。 - 各変更ごとに、同じ発話内容、距離、ノイズ、部屋の条件でテストを繰り返します。取得した結果が改善され、かつ副作用が生じない場合にのみ変更を維持します。
成功条件:
- パラメータ一覧が USB 制御エラーなしに返されること
- 選択した値が読み戻せ、同一のテスト条件下で変更前後の録音を比較できること
注意事項:
- 公開されているパラメータテーブルはインターフェース仕様のリファレンスであり、検証済みの騒音環境向けチューニングレシピではありません。
- 特定距離での集音性能が悪いという事実だけでは、ハードウェア不良の証拠にはなりません。まずマイク配置、背景ノイズ、残響、ファームウェア、およびホスト側のキャプチャ経路を管理する必要があります。
参考情報:
テクニカルサポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます。製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご用意しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。