メインコンテンツまでスキップ

reSpeaker XVF3800 + Agora Conversational AI Agent v2 エッジ音声対話クライアント デプロイガイド

目標:ESP32S3 と reSpeaker XVF3800 を連携させて、Agora RTC を介した安定した低遅延の双方向オーディオリンクを構築します。 プロジェクトのソースコード: https://github.com/Seeed-Projects/ESP32S3_reSpeaker_agora/tree/main Seeed-Projects: https://github.com/Seeed-Projects/ESP32S3_reSpeaker_agora/tree/main

はじめに

このチュートリアルでは、Seeed Studio reSpeaker XVF3800(XIAO ESP32-S3) をエッジ音声デバイスとして使用し、Agora RTC を介して安定した低遅延の双方向オーディオリンクを構築し、デバイス上から直接 Agora Conversational AI Agent API v2 を呼び出して ASR → LLM → TTS の対話ループを完結させる方法を説明します。デバイスはマイク音声を取得してアップリンクし、クラウド側の AI が音声応答を生成してダウンリンクし、デバイスがそれをリアルタイムに再生することで、「電話の通話」のような音声対話体験を提供します。

respeaker xvf3800 with xiao

バックエンドを選ぶ

このガイドでは、2 つのバックエンドオプション を提供します。用途に合うものを選択してください。

オプション最適な用途サーバーの要否リンク
Agora Conversational AI Agent v2(クラウド・直接接続)最速のセットアップ / 最小限のインフラ不要今見ているページです ✅
TEN Framework(セルフホスト、プラガブルな ASR/LLM/TTS)カスタムパイプライン / プロバイダー切り替え / 高度な機能必要(Docker)👉 TEN Framework 版へ移動

目次

  1. 主な特長
  2. システムアーキテクチャ
  3. 前提条件
  4. ファームウェアとハードウェアに関する注意
  5. ESP32 へのデプロイ
  6. 検証とテスト
  7. FAQ
  8. 参考資料

主な特長

  • リアルタイム音声対話:Agora RTC に基づく低遅延の双方向オーディオリンク
  • AI Agent v2 への直接統合:デバイスが Agora Conversational AI Agent API v2 に直接接続
  • XVF3800 ボタン制御:ボタンを I2C ポーリングして対話の開始/停止を制御
  • アコースティックエコーキャンセレーション(AEC):デバイスのオーディオパイプラインに AEC を統合し、対話品質を向上
  • G.711 μ-law コーデック:組み込み音声シナリオ向けの効率的なコーデック/デコーダ
  • 設定可能な AI バックエンド:サンプルは OpenAI / Azure OpenAI などをサポート
  • 8 kHz サンプリングレート:音声対話シナリオ向けに最適化

システムアーキテクチャ

アーキテクチャ概要

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ System Architecture │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │
│ │ ESP32-S3 Device│ │ Agora Conversational │ │
│ │ (Edge) │ │ AI Agent v2 │ │
│ ├─────────────────┤ ├─────────────────────────┤ │
│ │ • Microphone cap.│ ──── Agora RTC ──→ │ • ASR (speech recog.) │ │
│ │ • WiFi │ real-time audio│ • LLM (large language) │ │
│ │ • Speaker play │ ←── Agora RTC ──── │ • TTS (speech synth.) │ │
│ │ • Button control │ │ • Agent mgmt/auth │ │
│ └─────────────────┘ └─────────────────────────┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

エッジ側オーディオ処理パイプライン

Microphone (XVF3800)
↓ I2S (DIN)
I2S Capture

AEC / Audio Processing

RTC Encode (G.711 μ-law, 8kHz)

Agora RTC Uplink → AI Agent v2

(Cloud: ASR → LLM → TTS)

Agora RTC Downlink ← AI Agent v2

RTC Decode

I2S Playback (DOUT)

Speaker (3.5mm / AIC3104)

前提条件

ハードウェア要件

ハードウェア説明
Seeed Studio XIAO ESP32-S3メインコントローラボード(PSRAM 搭載版を推奨)
reSpeaker XVF38004 マイクアレイ拡張ボード(DSP 搭載)
スピーカー再生用に 3.5mm オーディオジャックへ接続
USB-C データケーブルファームウェアのフラッシュおよび電源供給用
Note

このプロジェクトでは、オーディオのコーデック/デコードは XVF3800 と AIC3104 によって処理されます。ESP32-S3 は I2S 経由でオーディオデータを転送し、I2C 経由でコーデック/ボタンを制御します。

ソフトウェア要件

ソフトウェア推奨バージョン用途
ESP-IDFv5.2.3ESP32 開発フレームワーク
ESP-ADFv2.7ESP32 オーディオ開発フレームワーク
Python3.8+ツールチェーン/ビルド依存関係
Git最新版コードの取得と管理

Conversational AI を有効化する(Agora Console)

このセクションでは、Agora プロジェクト で Console 上の Enable Conversational AI スイッチがオンになっていること、および後続の呼び出しに必要な App ID / App Certificate / RTC Token を準備できていることを確認します。この手順をスキップすると、デバイスは RTC チャンネルへの参加自体は成功しても、Conversational AI Engine の対話パイプラインを起動できない場合があります。

必要なもの

  • Agora アカウント
  • Agora プロジェクト(推奨:Secured mode: APP ID + Token (Recommended) で作成)
  • プロジェクト情報:
    • App ID
    • App Certificate(サーバー側トークン生成用)
    • RTC Token(テンポラリまたはサーバー生成)(RTC 参加テスト用)

1) Agora にサインアップ / ログインする(概要)

  • メール/電話番号での登録およびサードパーティログインに対応しています。
  • 登録後、Agora Console にログインすると、通常はプロジェクト作成画面に誘導されます。

2) Agora プロジェクトを作成する(概要)

Agora Console の Projects ページで:

  1. Create New をクリック
  2. プロジェクト名 / Use case を入力
  3. Authentication method: APP ID + Token(推奨)
  4. 送信して作成

Create project

Why is Token mode recommended?

本番環境でより安全であり、Conversational AI / RTC 連携における公式推奨の認証フローとも整合します。

3) App ID を取得する

Projects リストで対象プロジェクトを探し、App ID をコピーします。 Get App ID

4) App Certificate を取得する(サーバー側トークン生成用)

  1. Projects リストで、対象プロジェクト右側の ✏️(編集/設定)アイコンをクリックします。 Get App Certificate
  2. プロジェクト設定ページで、Primary Certificate セクションから App Certificate をコピーします。 Get App Certificate
Important

App Certificate は機密情報です。パブリックリポジトリにコミットしたり、公開ログに出力したりしないでください。

5) RTC Token を生成する(クイックテスト用)

一般的な方法は 2 つあります:

  • Console で一時トークン(Temp Token)を生成する

    1. プロジェクト設定ページへ移動
    2. Security パネルで Generate Temp Token をクリック
    3. Channel name を入力 → Generate → Token をコピー
  • Agora Token Builder(Web)を使用する

    • App ID / App Certificate、channel name、UID などを入力して Token を生成します(サーバー側トークン生成を実装する前のクイック検証に便利です)

6) Enable Conversational AI をオンにする(重要)

Conversational AI Engine を使用する前に、対象アプリについて Console 上で有効化する必要があります。

  1. Projects に移動し、対象プロジェクトを見つけて ✏️ をクリックし、設定画面に入ります。 Enable Conversational AI
  2. All featuresConversational AI > Configurations を探します。
  3. Enable Conversational AI トグルをオンにします。 Enable Conversational AI
Old vs. new Console

旧 UI が表示されている場合は、まず新しい Console に切り替えてください(通常、「Switch to the new version」などの入口がページ上にあります)。

ファームウェアとハードウェアに関する注意

主要なピンマッピング(reSpeaker XVF3800 + XIAO ESP32-S3)

インターフェース機能ESP32-S3 ピン
I2Cコーデック制御 + ボタンSDA=GPIO5, SCL=GPIO6
I2SオーディオデータBCLK=GPIO8, WS=GPIO7, DOUT=GPIO44, DIN=GPIO43
電源電源/フラッシュUSB-C(XIAO ESP32-S3)
重要

デフォルトの ESP-ADF ボード設定は通常 Korvo-2-V3 用に用意されています。そのピンマッピングは XVF3800 とは異なります。このガイドに従って設定しない場合、I2C 上で codec が検出されない / I2S で音声が出ない といった一般的な症状が発生します。

ESP32 へのデプロイ

このリポジトリをクローンする

git clone https://github.com/AgoraIO-Conversational-AI/esp32-client/tree/main/esp32-respeaker

開発環境のセットアップ

ステップ 1:ESP-IDF v5.2.3 をインストール

mkdir -p ~/esp
cd ~/esp
git clone -b v5.2.3 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git

cd esp-idf
./install.sh esp32s3

# (Recommended) Create an environment load alias (write into ~/.bashrc or ~/.zshrc)
alias get_idf='. $HOME/esp/esp-idf/export.sh'

ステップ 2:ESP-ADF v2.7 をインストール

cd ~/esp
git clone -b v2.7 --recursive https://github.com/espressif/esp-adf.git

export ADF_PATH=~/esp/esp-adf
echo 'export ADF_PATH=~/esp/esp-adf' >> ~/.bashrc # or ~/.zshrc

ステップ 3:IDF パッチを適用(ESP-ADF に必須)

cd ~/esp/esp-idf
git apply $ADF_PATH/idf_patches/idf_v5.2_freertos.patch

Agora IoT SDK をダウンロード

Agora IoT SDK をプロジェクトの components/ ディレクトリに展開します(プロジェクトルートを例とします):

cd /path/to/esp32-client-Respeaker-convo/components

wget https://rte-store.s3.amazonaws.com/agora_iot_sdk.tar
tar -xvf agora_iot_sdk.tar

展開後、ディレクトリ構造は次のようになります:

components/agora_iot_sdk/
├── CMakeLists.txt
├── include/
│ └── agora_rtc_api.h
└── libs/
├── libagora-cjson.a
├── libahpl.a
└── librtsa.a

ESP-ADF ボードピンの設定(重要)

このプロジェクトは ESP-ADF Korvo-2-V3 ボードをベースとして使用しますが、そのピンマッピングを XVF3800 用の設定に置き換える必要があります。

方法 A(推奨): board_pins_config.c を直接上書きする

cp board_configs/board_pins_config_respeaker.c    $ADF_PATH/components/audio_board/esp32_s3_korvo2_v3/board_pins_config.c

反映されたことを確認する:

grep "TAG =" $ADF_PATH/components/audio_board/esp32_s3_korvo2_v3/board_pins_config.c

期待される出力には次のような内容が含まれます:

static const char *TAG = "RESPEAKER_XVF3800";
なぜこれを変更するのか?

codec(AIC3104)の制御および I2S のキャプチャ/再生は、正しい I2C/I2S ピンマッピングに依存しているためです。ピンが間違っていると、I2C timeout / 0x18 を検出できない / 音が出ない などの問題が発生します。

プロジェクトパラメータの設定

main/app_config.h を編集し、以下を設定します:

1) WiFi

#define WIFI_SSID                "Your_WiFi_SSID"
#define WIFI_PASSWORD "Your_WiFi_Password"

2) Agora アカウント情報

#define AGORA_APP_ID             "your_agora_app_id"
#define AGORA_API_KEY "your_agora_api_key"
#define AGORA_API_SECRET "your_agora_api_secret"

3) RTC チャンネルと UID

#define CONVO_CHANNEL_NAME       "your_unique_channel"
#define CONVO_RTC_TOKEN "" // Optional: tokens recommended in production
#define CONVO_AGENT_RTC_UID 1001
#define CONVO_REMOTE_RTC_UID 1000

4) LLM 設定(例: OpenAI / Azure OpenAI)

#define LLM_URL                  "https://api.openai.com/v1/chat/completions"
#define LLM_API_KEY "sk-your-openai-api-key"
#define LLM_MODEL "gpt-4o-mini"
#define LLM_SYSTEM_MESSAGE "You are a helpful AI assistant."
#define LLM_URL                  "https://your-resource.openai.azure.com/openai/deployments/..."
#define LLM_API_KEY "your-azure-api-key"
#define LLM_MODEL "gpt-4"

5) TTS 設定(例: Azure TTS)

#define TTS_VENDOR               "azure"
#define TTS_API_KEY "your-azure-speech-key"
#define TTS_REGION "tts-region"
#define TTS_VOICE_NAME "en-US-JennyNeural"

6) ASR 設定

#define ASR_LANGUAGE             "en-US"

ビルドとフラッシュ

ステップ 1:ESP-IDF 環境を読み込む

get_idf
# or
. $HOME/esp/esp-idf/export.sh

ステップ 2:プロジェクトディレクトリに入り、ターゲットを設定

cd /path/to/esp32-client-Respeaker-convo
idf.py set-target esp32s3

ステップ 3:ビルド

idf.py build

ステップ 4:フラッシュとモニタ

# Linux
idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor

# macOS
idf.py -p /dev/cu.usbmodem* flash monitor

# Windows
idf.py -p COM3 flash monitor
Linux のシリアル権限

「permission denied」と表示された場合は、次を実行します:

sudo usermod -aG dialout $USER
# Then log out and log back in

検証とテスト

起動ログのチェックポイント

起動が成功すると、シリアルログには通常次の内容が含まれます:

  • WiFi に接続され、IP を取得している
  • AIC3104 が検出されている(I2C アドレスは通常 0x18
  • オーディオパイプラインが正常に開始されている
  • Agora RTC に正常に参加(または待機状態)している

例(参考用):

WiFi connected
got ip: 192.168.x.x
Found device at address 0x18
AIC3104 Codec initialized successfully
agora_rtc_join_channel success

会話を開始する(ボタン操作)

  1. 電源を入れ、デバイスの準備が完了するまで待ちます
  2. SET ボタンを 1 回押す: 会話を開始/参加します(エージェントが RTC チャンネルに参加)
  3. マイクに向かって話しかけ、スピーカーから AI の応答が再生されるのを待ちます
  4. 会話を終了するには SET を再度押す(または MUTE を押す)

FAQ

Q1: I2C timeout / AIC3104 (0x18) が見つからない

考えられる原因:

  • このガイドで説明しているように ESP-ADF の board_pins_config.c が置き換えられていない
  • I2C ピンマッピングが誤っている(SDA=GPIO5, SCL=GPIO6 である必要があります)
  • ハードウェア接続の問題(XIAO と XVF3800 が正しく接続されていない)

推奨される確認事項:

  • 「ESP-ADF ボードピンの設定」の手順をやり直し、その後 idf.py fullclean を実行して再ビルドする
  • 起動ログで 0x18 を検出できているか確認する

Q2: 録音/アップリンクは動作するが、スピーカー出力がない

よくある原因:

  • I2S DIN/DOUT の方向設定が誤っている(DIN=GPIO43, DOUT=GPIO44)
  • スピーカーが 3.5mm ジャックに接続されていない、または音量が小さすぎる
  • AEC/オーディオパイプラインが正しく開始されていない

Q3: ビルドエラーや依存関係の不足

提案:

  • ESP-IDF / ESP-ADF のバージョンがこのガイドと一致していることを確認する
  • サブモジュールを再初期化する(プロジェクトがサブモジュールを使用している場合):
    git submodule update --init --recursive
  • フルクリーンを実行する:
    idf.py fullclean

参考資料

  • Agora Console(App ID / API Key)
  • Agora RTC ドキュメントおよび IoT SDK ドキュメント
  • ESP-IDF v5.2.3 ドキュメント
  • ESP-ADF v2.7 ドキュメント
  • reSpeaker XVF3800 の紹介およびファームウェア更新ガイド
  • ESP32 Conversational AI Clients

技術サポートと製品ディスカッション

当社の製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、できるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまな形態のサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...