メインコンテンツまでスキップ

reSpeaker XVF3800 + Agora ten-framework エッジ対話クライアント デプロイガイド

目標:ESP32S3 を reSpeaker XVF3800 と連携させ、Agora RTC を介して安定した低遅延の双方向音声リンクを構築します。 ソースコード: https://github.com/Seeed-Projects/seeed-respeaker-agora-tenframework Seeed-Projects: https://github.com/Seeed-Projects/seeed-respeaker-agora-tenframework

はじめに

このチュートリアルでは、Seeed XIAO ESP32-S3 と reSpeaker XVF3800 を使用して音声の取得と再生を行い、Agora RTC を用いてデバイスとバックエンド間のリアルタイム音声接続を完了する方法を案内します。バックエンドは AI Agent として動作します。本プロジェクトは標準化された設定方法(.env / property.json)を提供し、ワンクリック Docker デプロイ、動的トークン認証、プラガブルなプロバイダ(ASR/LLM/TTS を必要に応じて差し替え可能)をサポートします。ASR → LLM → TTS のフルループを自動的に完了し、合成音声をストリーミングでデバイスに送り返して再生することで、「一度話すと一度応答が返ってくる」低遅延の対話体験を実現します。

pir

バックエンドを選ぶ

このガイドでは、2 つのバックエンドオプションを提供します。用途に合うものを選択してください:

オプション最適な用途必要なサーバーリンク
Agora Conversational AI Agent v2(クラウド、直接接続)最小限のインフラで最速セットアップいいえ👉 Agent v2 版へ移動
TEN Framework(セルフホスト、プラガブルな ASR/LLM/TTS)カスタムパイプライン / プロバイダ切り替え / 高度な機能はい(Docker)現在のページ ✅

目次

  1. Agora Assistant – クイックスタートガイド
  2. システムアーキテクチャ
  3. 前提条件
  4. ファームウェアの更新
  5. サーバー側デプロイ
  6. ESP32 側デプロイ
  7. 検証とテスト
  8. FAQ
  9. 参考資料

Agora Assistant – クイックスタートガイド

アーキテクチャ概要

  1. ウェイクワード検出 – あらかじめ定義された起動フレーズを継続的に待ち受けます。
  2. Speech-to-Text (STT) – 音声認識エンジンを使用してユーザーの音声をテキストに変換します。
  3. RAG 搭載 LLM – ベクターデータベースから関連コンテキストを取得し、LLM を用いてインテリジェントな応答を生成します。
  4. Text-to-Speech (TTS) – 生成された応答を自然な音声に変換します。

コアディレクトリ構造

ai_agents/
├── esp32-client/ # XIAO ESP32-S3 edge side: capture/play audio + Agora connection + conversation interaction
├── server/ # Server side: AI Agent orchestration / LLM / ASR / TTS, etc. (works with edge side)
├── agents/ # TEN Agent examples and extensions
├── playground/ # Web frontend UI
├── .env.example # Environment variable template
├── docker-compose.yml # Docker compose file
└── Dockerfile # Docker image build file

システムアーキテクチャ

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ System Architecture │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │
│ │ ESP32-S3 Device │ │ AI Agent Server │ │
│ │ (Edge Side) │ │ (Backend) │ │
│ ├─────────────────┤ ├─────────────────────────┤ │
│ │ • Microphone In │ ──── Agora RTC ──→ │ • ASR Speech Recognition│ │
│ │ • Wi-Fi │ Real-time audio │ • LLM Large Language │ │
│ │ • Speaker Out │ ←── Agora RTC ──── │ • TTS Speech Synthesis │ │
│ └─────────────────┘ └─────────────────────────┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Workflow:
1. ESP32-S3 connects to the network and joins an Agora channel
2. The edge side captures microphone audio and publishes it to Agora
3. The server receives audio and runs the ASR → LLM → TTS pipeline
4. The backend sends response audio back; the device plays it, enabling real-time voice conversation

前提条件

ハードウェア要件

ハードウェア説明
Seeed Studio XIAO ESP32-S3メインコントローラボード
ReSpeaker XVF3800オーディオ拡張ボード(マイクアレイ + スピーカーインターフェース)
スピーカーAI 応答を再生するためのスピーカーを少なくとも 1 つ
USB-C データケーブルファームウェアの書き込みとデバイスへの給電用

ReSpeaker XVF3800

アカウントと API キー

デプロイ前に、以下のサービスに登録し、API キーを取得する必要があります:

🔹 Agora – 必須

  1. https://console.agora.io/ にアクセスします
  2. 無料アカウントにサインアップします
  3. 新しいプロジェクトを作成します
  4. App IDApp Certificate をコピーします

🔹 Deepgram(ASR)– 必須

  1. https://console.deepgram.com/ にアクセスします
  2. 無料アカウントにサインアップします(無料枠あり)
  3. API Keys ページに移動します
  4. 新しい API キーを作成します

🔹 OpenAI(LLM)– 必須

  1. https://platform.openai.com/ にアクセスします
  2. サインアップして支払い方法を追加します
  3. API Keys ページに移動します
  4. 新しいシークレットキーを作成します

🔹 Cartesia(TTS)– 必須

  1. https://cartesia.ai/sonic にアクセスします
  2. 無料アカウントにサインアップします(無料枠あり)
  3. API Key → New API Key に移動します
  4. API キーをコピーします

ソフトウェア要件

ソフトウェアバージョン用途
Docker Desktop最新版サーバーのコンテナデプロイ
Git最新版リポジトリのクローン
ESP-IDFv5.2.3ESP32 開発フレームワーク
ESP-ADFv2.7ESP32 オーディオ開発フレームワーク

ファームウェアの更新

最良の再生体験を得るために、XMOS ファームウェアを最新バージョンに更新することを推奨します。

ファームウェアのダウンロード

ファームウェアはこちらからダウンロードできます。

更新手順

PC に ReSpeaker XMOS XVF3800 with XIAO ESP32S3 を接続し、ファームウェアアップデートツールを実行して、ファームウェアを選択します。

詳しい手順については、このページを参照してください。

Important

ファームウェアの更新は必須ステップであり、最高の音質と安定性のために強く推奨されます。

サーバー側デプロイ

Windows でのデプロイ(推奨)

ステップ A: Docker Desktop のインストールと設定(初回のみ)

  1. Docker Desktop をダウンロードしてインストール

    https://www.docker.com/products/docker-desktop/ にアクセスしてダウンロードし、インストールします。

  2. インストールオプション

    • Use WSL 2 instead of Hyper-V(利用可能な場合)にチェックを入れます
  3. インストールの確認

    • インストール後に Docker Desktop を開きます
    • トレイアイコンに Docker is running と表示されるまで待ちます
  4. (推奨)WSL 統合を有効化

    • Docker Desktop → SettingsResourcesWSL Integration
    • よく使用する WSL ディストリビューション(例:Ubuntu)を有効にします

ステップ B: リポジトリのクローンと環境変数の設定

  1. PowerShell または Windows Terminal を開く

  2. リポジトリをクローン

    git clone https://github.com/Seeed-Projects/seeed-respeaker-agora-tenframework.git
    cd esp32-client-agora/ai_agents
  3. 環境テンプレートをコピー

    PowerShell:

    Copy-Item .env.example .env

    CMD:

    copy .env.example .env
  4. .env ファイルを編集して API キーを入力

    .env をメモ帳または VS Code で開き、主要な項目を更新します:

    # ==============================
    # Agora RTC (Required)
    # ==============================
    AGORA_APP_ID=your_agora_app_id
    AGORA_APP_CERTIFICATE=your_agora_app_certificate

    # ==============================
    # Deepgram ASR (Required)
    # ==============================
    DEEPGRAM_API_KEY=your_deepgram_api_key

    # ==============================
    # OpenAI LLM (Required)
    # ==============================
    OPENAI_API_KEY=your_openai_api_key
    OPENAI_MODEL=gpt-4o
    OPENAI_PROXY_URL= # Optional: set if you need a proxy

    # ==============================
    # Cartesia TTS (Required)
    # ==============================
    Cartesia_TTS_KEY=your_cartesia_api_key

    # ==============================
    # Server config (usually no changes needed)
    # ==============================
    LOG_PATH=/tmp/ten_agent
    LOG_STDOUT=true
    GRAPH_DESIGNER_SERVER_PORT=49483
    SERVER_PORT=8080
    WORKERS_MAX=100

ステップ C: Docker サービスを起動する

docker compose up -d

コンテナのステータスを確認します(任意):

docker compose ps

次のような出力が表示されます:

NAME            STATUS    PORTS
ten_agent_dev running 0.0.0.0:3000->3000/tcp, 0.0.0.0:49483->49483/tcp

ステップ D: コンテナに入ってサンプルを実行する

  1. コンテナに入る

    docker exec -it ten_agent_dev bash
  2. Voice Assistant サンプルをインストールして実行する

    cd agents/examples/voice-assistant
    task install
    task run
  3. サービスの起動を待つ

    次のようなログが表示されたら、サービスは実行中です:

    [INFO] Server started on port 8080
    [INFO] Waiting for connections...

ステップ E: サービスを確認する

よく使うコマンド

# View container logs
docker compose logs -f

# Stop services
docker compose down

# Restart services
docker compose restart

# Full cleanup (including volumes)
docker compose down -v

Linux/Mac へのデプロイ

ステップ 1:Docker をインストールする

Ubuntu/Debian:

sudo apt update
sudo apt install docker.io docker-compose
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
sudo usermod -aG docker $USER
# Log out and log back in to take effect

macOS:

# Install Docker Desktop via Homebrew
brew install --cask docker
# Then launch the Docker Desktop app

ステップ 2:クローンと設定

git clone https://github.com/zhannn668/esp32-client-agora.git
cd esp32-client-agora/ai_agents
cp .env.example .env

ステップ 3:環境変数を編集する

nano .env
# or use vim
vim .env

API キーを入力します(上記の Windows セクションを参照してください)。

ステップ 4:サービスを起動する

docker compose up -d
docker exec -it ten_agent_dev bash
cd agents/examples/voice-assistant
task install
task run

ESP32 側のデプロイ

開発環境のセットアップ

ESP-IDF (v5.2.3) をインストールする

Windows
  1. ESP-IDF v5.2.3 オフラインインストーラをダウンロードする

    https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/v5.2.3/esp32/get-started/windows-setup.html

  2. インストーラを実行する

    • インストールパスを選択します(推奨デフォルト: C:\Espressif
    • インストール後、スタートメニューに “ESP-IDF 5.2 PowerShell” ショートカットが表示されます
  3. インストールを確認する

    “ESP-IDF 5.2 PowerShell” を開き、次を実行します:

    idf.py --version
Linux
# Create an install directory
mkdir -p ~/esp
cd ~/esp

# Clone ESP-IDF
git clone -b v5.2.3 --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git

# Install toolchain
cd esp-idf
./install.sh esp32s3

# Configure environment variables (add to ~/.bashrc)
echo 'alias get_idf=". $HOME/esp/esp-idf/export.sh"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

ESP-ADF (v2.7) をインストールする

Windows
  1. ESP-ADF をクローンする

    ESP-IDF PowerShell で:

    cd C:\Espressif\frameworks
    git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-adf.git
    cd esp-adf
    git checkout v2.7
    git submodule update --init --recursive
  2. ADF_PATH 環境変数を設定する

    オプション 1: システム設定

    • “System Properties” → “Advanced” → “Environment Variables” を開きます
    • 新しいユーザー変数を作成: ADF_PATH = C:\Espressif\frameworks\esp-adf

    オプション 2: コマンドライン

    setx ADF_PATH "C:\Espressif\frameworks\esp-adf"

    重要: 設定後に ESP-IDF PowerShell を再起動してください。

Linux
cd ~/esp
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-adf.git
cd esp-adf
git checkout v2.7
git submodule update --init --recursive

# Add env var
echo 'export ADF_PATH=$HOME/esp/esp-adf' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc

IDF パッチを適用する

ESP-ADF では、ESP-IDF に FreeRTOS パッチを適用する必要があります:

cd $IDF_PATH
git apply $ADF_PATH/idf_patches/idf_v5.2_freertos.patch

ESP-ADF ボードのピン設定を変更する(重要!)

ReSpeaker XVF3800 のピン配置はデフォルトの Korvo-2 V3 と異なるため、フレームワークのボード設定を変更する必要があります:

ファイルの場所:

  • Windows: C:\Espressif\frameworks\esp-adf\components\audio_board\esp32_s3_korvo2_v3\board_pins_config.c
  • Linux/Mac: $ADF_PATH/components/audio_board/esp32_s3_korvo2_v3/board_pins_config.c
重要
  • このファイルは ESP-ADF フレームワークディレクトリ内にあり、プロジェクトディレクトリ内ではありません。
  • 変更は、このボード設定を使用するすべてのプロジェクトに影響します。
  • まず元のファイルをバックアップすることを推奨します: cp board_pins_config.c board_pins_config.c.backup

I2C ピンを更新するget_i2c_pins() を探し、次のように変更します:

esp_err_t get_i2c_pins(i2c_port_t port, i2c_config_t *i2c_config)
{
// ReSpeaker XVF3800 I2C configuration
i2c_config->sda_io_num = GPIO_NUM_5; // ReSpeaker I2C SDA
i2c_config->scl_io_num = GPIO_NUM_6; // ReSpeaker I2C SCL
return ESP_OK;
}

I2S ピンを更新するget_i2s_pins() を探し、次のように変更します:

esp_err_t get_i2s_pins(int port, board_i2s_pin_t *i2s_config)
{
// ReSpeaker XVF3800 I2S configuration
i2s_config->bck_io_num = GPIO_NUM_8; // BCLK
i2s_config->ws_io_num = GPIO_NUM_7; // WS/LRCK
i2s_config->data_out_num = GPIO_NUM_44; // DOUT
i2s_config->data_in_num = GPIO_NUM_43; // DIN
i2s_config->mck_io_num = -1; // Disable MCLK
return ESP_OK;
}

Agora IoT SDK をダウンロードする

  1. SDK をダウンロードする

    https://rte-store.s3.amazonaws.com/agora_iot_sdk.tar

  2. components ディレクトリに展開する

    cd esp32-client-agora/ai_agents/esp32-client/components
    tar -xvf agora_iot_sdk.tar

esp32-camera サブモジュールを初期化する

cd esp32-client-agora
git submodule update --init --recursive

ビルドとフラッシュ

AI Agent パラメータを設定する

ai_agents/esp32-client/main/app_config.h を編集します。LAN IP を使用する場合は、ESP32 とサーバーが同じ LAN 内にあることを確認してください。パブリック IP を使用する場合は、この制約は無視できます。

#pragma once

// ==============================
// AI Agent server configuration
// ==============================
// Change to your Server IP (the computer running Docker)
#define TENAI_AGENT_URL "http://192.168.x.x:8080"

// ==============================
// Agent graph selection
// ==============================
#define CONFIG_GRAPH_OPENAI // Use OpenAI graph

// ==============================
// Greeting and prompt
// ==============================
#define GREETING "Can I help You?"
#define PROMPT ""

// ==============================
// Graph configuration
// ==============================
#if defined(CONFIG_GRAPH_OPENAI)
#define GRAPH_NAME "voice_assistant"
#define V2V_MODEL "gpt-realtime"
#define LANGUAGE "en-US"
#define VOICE "ash"
#endif

// ==============================
// Agent identity configuration
// ==============================
#define AI_AGENT_NAME "tenai0125-11"
#define AI_AGENT_CHANNEL_NAME "test_channel_12345" // Channel name
#define AI_AGENT_USER_ID 12345 // User ID

// ==============================
// Audio codec configuration
// ==============================
#define CONFIG_USE_G711U_CODEC

// ==============================
// Agora App ID
// ==============================
#define AGORA_APP_ID "your_agora_app_id"

ファームウェアをビルドする

  1. ESP-IDF ターミナルを開く

    • Windows: “ESP-IDF 5.2 PowerShell”
    • Linux/Mac: get_idf を実行
  2. プロジェクトディレクトリに入る

    cd esp32-client-agora/ai_agents/esp32-client
  3. ターゲットチップを設定する

    idf.py set-target esp32s3
  4. Wi-Fi と FreeRTOS を設定する

    idf.py menuconfig

    次の項目を設定します:

    • Wi-Fi 設定:

      Agora Demo for ESP32 --->
      (your WiFi SSID) WiFi SSID
      (your WiFi password) WiFi Password
    • FreeRTOS の後方互換性を有効にする:

      Component config --->
      FreeRTOS --->
      Kernel --->
      [*] configENABLE_BACKWARD_COMPATIBILITY
  5. ビルド

    idf.py build

    成功すると次のように表示されます:

    Project build complete. To flash, run:
    idf.py flash

ファームウェアを書き込む

  1. ボードを接続する

    • XIAO ESP32-S3 を USB-C ケーブルで PC に接続します
  2. シリアルポートを確認する

    • Windows: デバイスマネージャー → Ports で COM ポートを確認(例: COM3)
    • Linux: 通常は /dev/ttyUSB0 または /dev/ttyACM0
    • macOS: 通常は /dev/cu.usbmodem*
  3. フラッシュしてモニタする

    # Windows
    idf.py -p COM3 flash monitor

    # Linux/Mac
    idf.py -p /dev/ttyUSB0 flash monitor

    Linux のパーミッション問題: permission denied が表示された場合は次を実行します:

    sudo usermod -aG dialout $USER
    # then log out and log back in
  4. フラッシュ成功の確認

    次のようなログが表示されれば成功です:

    Hard resetting via RTS pin...
    Connecting...

検証とテスト

ESP32 の起動ログを確認する

正常に起動すると、シリアル出力に次のような重要なログが含まれます:

I (xxxx) wifi: connected with YourWiFi, aid = 1
got ip: 192.168.x.x

~~~~~Initializing AIC3104 Codec~~~~
W (xxxx) AIC3104_NG: Found device at address 0x18
AIC3104 detected, page register = 0x00
~~~~~AIC3104 Codec initialized successfully~~~~

I (xxxx) AUDIO_PIPELINE: Pipeline started
~~~~~agora_rtc_join_channel success~~~~
Agora: Press [SET] key to join the Ai Agent ...

成功チェックリスト

項目意味
WiFi connectedWi-Fi に正常に接続できた
got ip: xxx.xxx.xxx.xxxIP アドレスを取得した
Found device at address 0x18AIC3104 を検出した
AIC3104 Codec initialized successfullyコーデックが正常に初期化された
agora_rtc_join_channel successRTC チャンネルに正常に参加した

音声会話テストを実行する

  1. ボード上の SET ボタンを押して AI Agent を起動します
  2. マイクに向かって話します
  3. シリアルログを確認します。音声の送受信ログが表示されるはずです
  4. スピーカーから AI の応答が再生されます

FAQ

サーバー側の問題

Q1: Docker コンテナが起動しない

A: 次の点を確認してください:

  1. Docker Desktop が起動していることを確認します
  2. ポートがすでに使用されていないか確認します:netstat -an | grep 8080
  3. 詳細ログを確認します:docker compose logs

Q: コンテナに入った後に task コマンドが見つからない

A: 正しいイメージを使用していることを確認してください。docker compose pull を実行してイメージを更新します。

ESP32 側の問題

Q2: ビルドエラー i2c driver install error

A: I2C ドライバの競合です。コードが新しい I2C API(driver/i2c_master.h)ではなく、レガシー I2C API(driver/i2c.h)を使用していることを確認してください。

Q: 実行時の I2C タイムアウト ESP_ERR_TIMEOUT

A: 想定される原因:

  1. ハードウェア配線の問題 – I2C ライン/ケーブルを確認します
  2. ピン設定の誤り – board_pins_config.c が正しく更新されているか確認します
  3. I2C アドレスの誤り – ログ内でスキャンされたアドレスを確認します

デバッグログ:

W (xxxx) AIC3104_NG: Scanning I2C bus...
W (xxxx) AIC3104_NG: Found device at address 0x??

アドレスが 0x18 でない場合は、aic3104_ng.h 内の AIC3104_ADDR を変更する必要があります。

Q: 音声出力がない

A: 次を確認します:

  1. AIC3104 が正常に初期化されているか(シリアルログを確認)
  2. I2S ピンが正しく設定されているか
  3. スピーカーが正しく接続されているか

Q: ネットワークバッファエラー Not enough space

A: これは実行時のネットワーク問題であり、通常は一時的に無視しても構いません:

  1. ネットワーク品質を確認します
  2. 音声ビットレートを下げます
  3. ネットワークバッファサイズを増やします

Q: board_pins_config.c を変更してもエラーが続く

A:

  1. 正しいファイルパスを編集したことを確認します
  2. idf.py fullclean を実行してフルクリーンを行います
  3. idf.py build で再ビルドします

参考資料

公式ドキュメント

リソースリンク
ESP-IDF プログラミングガイドhttps://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/v5.2.3/esp32s3/
ESP-ADF プログラミングガイドhttps://docs.espressif.com/projects/esp-adf/zh_CN/latest/
Agora RTC ドキュメントhttps://docs.agora.io/en/rtc/overview/product-overview
TEN Framework ドキュメントhttps://doc.theten.ai
ReSpeaker XVF3800 ファームウェアガイドhttps://wiki.seeedstudio.com/cn/respeaker_xvf3800_introduction/

API サービス

サービスコンソール
Agorahttps://console.agora.io/
Deepgramhttps://console.deepgram.com/
OpenAIhttps://platform.openai.com/
ElevenLabshttps://elevenlabs.io/

チップのデータシート

データシートリンク
TI AIC3104 データシートhttps://www.ti.com/product/TLV320AIC3104
XIAO ESP32-S3 Wikihttps://wiki.seeedstudio.com/ja/xiao_esp32s3_getting_started/

プロジェクトリポジトリ

リポジトリリンク
TEN Frameworkhttps://github.com/TEN-framework/ten-framework
ESP32 Client Agorahttps://github.com/zhannn668/esp32-client-agora

技術サポート & 製品ディスカッション

当社の製品をお選びいただきありがとうございます。できるだけスムーズにご利用いただけるよう、サポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...