メインコンテンツまでスキップ

reSpeaker XVF3800 USB Mic Array with XIAO ESP32S3 DoA and VAD

はじめに

ReSpeaker XVF3800は、リアルタイム音声インテリジェンスを必要とする組み込みアプリケーション向けに設計された、XMOS XVF3800ベースのマルチマイクロフォン音声処理ソリューションです。XVF3800は内部で音声活動検出(VAD)と到来方向(DoA)を計算し、音声が存在するタイミングとその発生方向を示します。これらの推論結果は、リソースベースのコマンドを使用してI2C経由でホストMCUから直接アクセスでき、ホストで生の音声を処理することなく、ウェイクオンボイス、音源定位、方向認識フィードバックなどの機能を実現できます。

pir

注記

このコードをサポートするファームウェアは respeaker_xvf3800_i2s_master_dfu_firmware_v1.0.x_48k_test5.bin です。まず最初にフラッシュしてください。

Arduino コード

#include <Wire.h>

#define XMOS_ADDR 0x2C // I2C 7-bit address

#define GPO_SERVICER_RESID 20
#define GPO_SERVICER_RESID_LED_EFFECT 12
#define GPO_SERVICER_RESID_DOA 19
#define GPO_DOA_READ_NUM_BYTES 4

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
Wire.begin();
delay(2000);
Serial.println("XVF3800 DoA Read Test Starting...");
write_led_effect(4);
}

void loop() {
uint16_t doa_values[2] = {0};
uint8_t status = 0xFF;

bool success = read_doa_values((uint8_t *)doa_values, &status);

if (success) {
Serial.print("I2C Communication SUCCESS. Status byte: 0x");
Serial.print(status, HEX);
Serial.print(" | DOA_VALUE: ");
Serial.print(doa_values[0]);
Serial.print(" | SPEECH_DETECTED: ");
Serial.println(doa_values[1]);
} else {
Serial.println("Failed to read DoA values.");
}

delay(1000);
}

bool read_versions(uint8_t *buffer, uint8_t *status) {
const uint8_t resid = 48;
const uint8_t cmd = 0 | 0x80;
const uint8_t read_len = 3;

// Step 1: Write command
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(read_len + 1);
uint8_t result = Wire.endTransmission();

if (result != 0) {
Serial.print("I2C Write Error: ");
Serial.println(result);
return false;
}

// Step 2: Read response (status + payload)
Wire.requestFrom(XMOS_ADDR, (uint8_t)(read_len + 1));
if (Wire.available() < read_len + 1) {
Serial.println("I2C Read Error: Not enough data received.");
return false;
}

*status = Wire.read();
for (uint8_t i = 0; i < read_len; i++) {
buffer[i] = Wire.read();
}

return true;
}

bool read_doa_values(uint8_t *buffer, uint8_t *status) {
const uint8_t resid = GPO_SERVICER_RESID;
const uint8_t cmd = GPO_SERVICER_RESID_DOA | 0x80;
const uint8_t read_len = GPO_DOA_READ_NUM_BYTES;

// Step 1: Write command
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(read_len + 1);
uint8_t result = Wire.endTransmission();

if (result != 0) {
Serial.print("I2C Write Error: ");
Serial.println(result);
return false;
}

// Step 2: Read response (status + payload)
Wire.requestFrom(XMOS_ADDR, (uint8_t)(read_len + 1));
if (Wire.available() < read_len + 1) {
Serial.println("I2C Read Error: Not enough data received.");
return false;
}

*status = Wire.read();
for (uint8_t i = 0; i < read_len; i++) {
buffer[i] = Wire.read();
}

return true;
}

void write_led_effect(uint8_t effect) {
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR); // Begin I2C transmission to XVF3800
Wire.write(GPO_SERVICER_RESID); // Write the resource ID
Wire.write(GPO_SERVICER_RESID_LED_EFFECT); // Write the command ID
Wire.write(1); // Write number of payload bytes
Wire.write(effect); // Write each payload byte
Wire.endTransmission(); // End the I2C transmission
}

期待される出力

pir

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しております。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルをご用意しています。

Loading Comments...