メインコンテンツまでスキップ

reSpeaker XVF3800 USB 4 マイクロフォンアレイ(XIAO ESP32S3付き)

概要

ReSpeaker XVF3800 USB 4-Mic Arrayは、XMOS XVF3800をベースとしたプロフェッショナルな円形4マイクロフォンアレイです。AEC、AGC、DoA、ビームフォーミング、VAD、ノイズ抑制、残響除去、360°音声キャプチャ(最大5メートル)を特徴としています。また、デュアル動作モードをサポートしており、高度な音声アプリケーションに最適です。Xiao ESP32S3と組み合わせることで、ReSpeaker XVF3800 USBの制御がさらに強力になり、無限の可能性を解き放ちます。

pir

特徴

  • チップアップグレード :XVF3000からXVF3800へ

  • クアッドマイクロフォンアレイ :円形パターンの4つの高性能マイクで、最大5メートルの360°遠距離音声キャプチャ

  • 高度なオーディオ処理 :XVF3800を搭載し、AEC、マルチビームフォーミング、残響除去、DoA検出、動的ノイズ抑制、60dB AGC範囲を実現

  • 固有のデバイスシリアル番号 :内蔵SNにより、マルチデバイス展開と高度なデバイス管理が可能

  • デュアル動作モード :PCへの即座接続のためのUSBプラグアンドプレイモードと、組み込みシステムとの統合のためのINT-Device(I2S)モード—ファームウェアを適宜切り替えることで、USBまたはI2Cコマンドで設定可能

  • オープンソース対応 :USBホスト(Windows、macOS、Raspberry Pi OS)およびI2Sホスト(XIAOシリーズ、ESP32、Arduino)で動作

  • 視覚的フィードバック :プログラマブルRGB LEDとステータスインジケーターがデバイス状態と音声アクティビティを表示

  • 同等以上のオーディオ品質 :従来モデルと比較して

ハードウェア概要

pir

主要コンポーネント

コンポーネント / 機能説明
メインオーディオプロセッサXMOS XVF3800、AEC、ビームフォーミング、ノイズ抑制などのオーディオ処理を担当。
マイクロフォンアレイ円形パターンのクアッドPDM MEMSマイクロフォン、**360°遠距離音声キャプチャ(5m)**をサポート。
オーディオコーデックTLV320AIC3104、オーディオ変換と出力を処理。
RGB LED12個のWS2812個別アドレス可能RGB LED、視覚的フィードバック用(ステータス、音声アクティビティなど)。
ミュートボタン押すとマイクロフォン入力をミュート/ミュート解除
ミュートインジケータLED点灯(通常は赤色)してオーディオがミュートされていることを表示。
リセットボタンボード/システムのハードウェアリセット。
USB Type-Cポート電源とデータの両方に使用(USB Audio Class 2.0準拠)。
3.5mm AUXヘッドフォンジャックヘッドフォンまたはアクティブスピーカー用のオーディオ出力。
スピーカーコネクタJSTスピーカーインターフェース5W増幅スピーカーをサポート。
デバッグパッドXTAG4または他のプログラマー用のデバッグアクセス。
I2C & I2Sヘッダー外部デバイスとのI2CおよびI2S通信用の露出ヘッダー。
未使用IOパッド(XIAO)XIAOモジュールに接続された追加のI/Oはんだパッド。
I2S & I2C通信これらのプロトコルを使用してRaspberry Pi、PCなどの外部ホストへの接続をサポート。
USB & INT-デバイスモードデュアルモード動作:プラグアンドプレイUSBまたはI2S経由の内部INTデバイスモード。
ユニークシリアル番号識別とマルチデバイス管理用の内蔵デバイスSN
オープンソース互換性Arduino、Raspberry Pi、PC/Macで動作し、XIAOシリーズと互換性あり。
高度なオーディオ機能AEC、ビームフォーミング、残響除去、DoA検出、DNNベースのノイズ抑制、60dB AGC。
視覚的フィードバックRGB LEDパターンステータスインジケータによるデバイス状態とオーディオアクティビティの表示。
オーディオ品質従来のXVF3000ベース設計と同等またはそれ以上。

XIAO ESP32S3 サポート

  • 複数の出力オプションを持つステレオI2S入力/出力;XVF3800パラメータの設定と管理のためのI2Cインターフェース。
  • IOピンによるXIAOリセット
  • インターフェースとはんだパッド

ピン配置

pir

オンボードWIFIアンテナ

XIAO ESP32S3を使用する場合、外部アンテナは不要です。アンテナスロットを接続するだけで内蔵PCBアンテナを使用できます。

pir

GPIO 概要

reSpeaker XVF3800は外部制御用に3つの入力ピン(GPI)と5つの出力ピン(GPO)を公開しています。これらを使用してボタンの状態を読み取ったり、ミュートLED、アンプ、LEDなどのハードウェアを制御したりできます。

ピン名方向機能
X1D09入力 (RO)ミュートボタンステータス(リリース時にハイ)
X1D13入力 (RO)フローティング
X1D34入力 (RO)フローティング
X0D11出力 (RW)フローティング
X0D30出力 (RW)ミュートLED + マイクミュート制御(ハイ = ミュート)
X0D31出力 (RW)アンプ有効化(ロー = 有効)
X0D33出力 (RW)WS2812 LED電源制御(ハイ = オン)
X0D39出力 (RW)フローティング

I2Sファームウェアのフラッシュ

reSpeaker XVF3800をXIAO ESP32S3で使用するには、reSpeaker XVF3800のファームウェアがI2Sバージョンであることを確認してください。 最新のI2Sファームウェアをフラッシュするには、Firmware Flashを確認してください。このセクションをご覧ください。

注記

XIAO ESP32S3で動作させるには、I2Sファームウェアをフラッシュする必要があります。ただし、USB DFUはサポートされていません。すでにUSBファームウェアを使用している場合は、セーフモードに入ってファームウェアをフラッシュできます。この方法はUSB DFUとI2C DFUの両方をサポートするため、より柔軟です。詳細については、このセクションをご覧ください。

ソフトウェアの準備

Arduino IDEのインストール

お使いのオペレーティングシステムに応じて、Arduino IDEの安定版をダウンロードしてインストールしてください


Arduino-ESP32のインストール

Boards Managerを使用してインストールプロセスを開始するには、以下の手順に従ってください:

  • 1.8レベル以降の現在のアップストリームArduino IDEをインストールしてください。現在のバージョンはarduino.ccウェブサイトにあります。

  • Arduinoを起動し、Settingsウィンドウを開きます。

  • Additional Board Manager URLsフィールドに上記のリリースリンクの1つを入力してください。複数のURLを追加する場合は、カンマで区切って入力できます。

https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json

pir

  • サイドバーから Boards Manager を開き、ESP32 を検索して INSTALL をクリックします。

pir

  • Arduino IDE を再起動します。

技術サポート & 製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただき、ありがとうございます!私たちは、お客様の製品体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...