メインコンテンツまでスキップ

XIAO ESP32-S3を使用したreSpeaker XVF3800 GPIOの制御

目的

このガイドでは、I2Cインターフェースを使用してXVF3800音声プロセッサのGPIOピンの読み取りと制御方法について説明します。以下の内容を学習できます:

  • GPIおよびGPOピンの状態読み取り
  • 出力ピンの制御(例:マイクミュート、LED制御、アンプ制御)
  • GPIOマッピングとその用途の理解

GPIO概要

reSpeaker XVF3800は、外部制御用に3つの入力ピン(GPI)と5つの出力ピン(GPO)を提供します。これらを使用してボタンの状態を読み取ったり、ミュートLED、アンプ、LEDなどのハードウェアを制御したりできます。

ピン名方向機能
X1D09入力 (RO)ミュートボタン状態(リリース時にハイ)
X1D13入力 (RO)フローティング
X1D34入力 (RO)フローティング
X0D11出力 (RW)フローティング
X0D30出力 (RW)ミュートLED + マイクミュート制御(ハイ = ミュート)
X0D31出力 (RW)アンプ有効化(ロー = 有効)
X0D33出力 (RW)WS2812 LED電源制御(ハイ = オン)
X0D39出力 (RW)フローティング

GPOピン状態の読み取り

目的: すべての**出力可能GPIO(GPO)**の論理レベルを確認します。 コードのハイライト:

  • 以下を使用して読み取りリクエストを送信:
    • リソースID: 20(GPO)
    • コマンドID: 0(GPO_READ_VALUES)
  • 5つのGPOピンの状態を順番に読み取り: X0D11 → X0D30 → X0D31 → X0D33 → X0D39
  • レスポンスを検証するためのステータスバイトを含む
#include <Wire.h>

#define XMOS_ADDR 0x2C // I2C 7-bit address

#define GPO_SERVICER_RESID 20
#define GPO_SERVICER_RESID_GPO_READ_VALUES 0
#define GPO_GPO_READ_NUM_BYTES 5

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
Wire.begin();
delay(1000);
Serial.println("XVF3800 GPO Read Test Starting...");
}

void loop() {
uint8_t gpo_values[GPO_GPO_READ_NUM_BYTES] = {0};
uint8_t status = 0xFF;

bool success = read_gpo_values(gpo_values, &status);

if (success) {
Serial.print("I2C Communication SUCCESS. Status byte: 0x");
Serial.print(status, HEX);
Serial.print(" | GPO Output Values: ");
for (uint8_t i = 0; i < GPO_GPO_READ_NUM_BYTES; i++) {
Serial.print("0x");
Serial.print(gpo_values[i], HEX);
Serial.print(" ");
}
Serial.println();
} else {
Serial.println("Failed to read GPO values.");
}

delay(1000);
}

bool read_gpo_values(uint8_t *buffer, uint8_t *status) {
const uint8_t resid = GPO_SERVICER_RESID;
const uint8_t cmd = GPO_SERVICER_RESID_GPO_READ_VALUES | 0x80;
const uint8_t read_len = GPO_GPO_READ_NUM_BYTES;

// Step 1: Write command
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(read_len + 1);
uint8_t result = Wire.endTransmission();

if (result != 0) {
Serial.print("I2C Write Error: ");
Serial.println(result);
return false;
}

// Step 2: Read response (status + payload)
Wire.requestFrom(XMOS_ADDR, (uint8_t)(read_len + 1));
if (Wire.available() < read_len + 1) {
Serial.println("I2C Read Error: Not enough data received.");
return false;
}

*status = Wire.read();
for (uint8_t i = 0; i < read_len; i++) {
buffer[i] = Wire.read();
}

return true;
}


pir

GPIピンの状態を読み取る

目標: 入力対応GPIOの状態を確認する(例:ミュートボタンの状態)。 コードのハイライト:

  • 以下にコマンドを送信:
    • リソースID: 36 (IO_CONFIG)
    • コマンドID: 6 (GPI_VALUE_ALL)
  • X1D09、X1D13、X1D34の状態を表す3つのGPIを受信
#include <Wire.h>

#define XMOS_ADDR 0x2C // I2C 7-bit address of XVF3800

// Resource and command IDs for GPI
#define IO_CONFIG_SERVICER_RESID 36
#define IO_CONFIG_SERVICER_RESID_GPI_READ_VALUES 0
#define GPI_READ_NUM_BYTES 3 // From header: IO_CONFIG_SERVICER_RESID_GPI_READ_VALUES_NUM_VALUES

void setup() {
Serial.begin(115200);
while (!Serial);
Wire.begin();
delay(1000);
Serial.println("XVF3800 GPI Read Test Starting...");
}

void loop() {
uint8_t gpi_values[GPI_READ_NUM_BYTES] = {0};
uint8_t status = 0xFF;

bool success = read_gpi_values(gpi_values, &status);

if (success) {
Serial.print("I2C Communication SUCCESS. Status byte: 0x");
Serial.print(status, HEX);
Serial.print(" | GPI Input Values: ");
for (uint8_t i = 0; i < GPI_READ_NUM_BYTES; i++) {
Serial.print("0x");
Serial.print(gpi_values[i], HEX);
Serial.print(" ");
}
Serial.println();
} else {
Serial.println("Failed to read GPI values.");
}

delay(1000);
}

bool read_gpi_values(uint8_t *buffer, uint8_t *status) {
const uint8_t resid = IO_CONFIG_SERVICER_RESID;
const uint8_t cmd = IO_CONFIG_SERVICER_RESID_GPI_READ_VALUES | 0x80; // Read command
const uint8_t read_len = GPI_READ_NUM_BYTES;

// Step 1: Send the command
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR);
Wire.write(resid);
Wire.write(cmd);
Wire.write(read_len + 1); // +1 for status byte
uint8_t result = Wire.endTransmission();

if (result != 0) {
Serial.print("I2C Write Error: ");
Serial.println(result);
return false;
}

// Step 2: Read response (status + payload)
Wire.requestFrom(XMOS_ADDR, (uint8_t)(read_len + 1));
if (Wire.available() < read_len + 1) {
Serial.println("I2C Read Error: Not enough data received.");
return false;
}

*status = Wire.read(); // first byte is status
for (uint8_t i = 0; i < read_len; i++) {
buffer[i] = Wire.read();
}

return true;
}

pir

GPOピンへの書き込み – マイクミュートの例

目標: 出力GPIOを制御する、例えば、GPIO 30 (X0D30)を切り替えてマイクをミュートする。 コードのハイライト:

  • 以下への書き込みコマンドを送信:
    • リソースID: 20
    • コマンドID: 1 (GPO_WRITE_VALUE)
    • ペイロード: ピン番号、値 例: {30, 1} でミュート

便利な関数:

  • muteMic() → GPIO 30をHIGHに設定してマイクをミュートし、赤色LEDを点灯
  • unmuteMic() → GPIO 30をLOWに設定してマイクのミュートを解除し、LEDを消灯
#include <Wire.h>

// Define the 7-bit I2C address of the XVF3800 device
#define XMOS_ADDR 0x2C

// Define XVF3800 Resource and Command IDs
#define GPO_SERVICER_RESID 20 // Resource ID for GPIO Output (GPO)
#define GPO_SERVICER_RESID_GPO_WRITE_VALUE 1 // Command ID to write value to GPIO
#define IO_CONFIG_SERVICER_RESID 36 // Resource ID for IO Configuration
#define IO_CONFIG_SERVICER_RESID_GPI_VALUE_ALL 6 // Command ID to read all GPIO input values

void setup() {
Wire.begin(); // Initialize I2C communication
Serial.begin(115200); // Initialize serial communication for debugging
delay(1000); // Short delay to allow device startup

Serial.println("Muting Mic (Setting GPIO 30 HIGH)");
muteMic(); // Set GPIO 30 HIGH to mute microphone
delay(5000); // Wait for 5 seconds

Serial.println("Unmuting Mic (Setting GPIO 30 LOW)");
unmuteMic(); // Set GPIO 30 LOW to unmute microphone
delay(3000); // Wait for 3 seconds

Serial.println("Reading GPIO Status...");
readGPIOStatus(); // Read and print the status of all GPIOs
}

void loop() {
// Empty loop - no repeated actions for now
}

// Function to set GPIO 30 to a specific logic level (0 = LOW, 1 = HIGH)
void setGPIO30(uint8_t level) {
uint8_t payload[2] = {30, level}; // Payload format: [GPIO index, value]
xmos_write_bytes(GPO_SERVICER_RESID, GPO_SERVICER_RESID_GPO_WRITE_VALUE, payload, 2);

Serial.print("Command Sent: GPIO 30 = ");
Serial.println(level);
}

// Convenience function to mute the microphone (set GPIO 30 HIGH)
void muteMic() {
setGPIO30(1); // Logic HIGH to mute
}

// Convenience function to unmute the microphone (set GPIO 30 LOW)
void unmuteMic() {
setGPIO30(0); // Logic LOW to unmute
}

// Function to write a sequence of bytes over I2C to the XVF3800
void xmos_write_bytes(uint8_t resid, uint8_t cmd, uint8_t *value, uint8_t write_byte_num) {
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR); // Begin I2C transmission to XVF3800
Wire.write(resid); // Write the resource ID
Wire.write(cmd); // Write the command ID
Wire.write(write_byte_num); // Write number of payload bytes
for (uint8_t i = 0; i < write_byte_num; i++) {
Wire.write(value[i]); // Write each payload byte
}
Wire.endTransmission(); // End the I2C transmission
}

// Function to read the status of all GPIO inputs (32 bits) from XVF3800
void readGPIOStatus() {
uint8_t buffer[4] = {0}; // Buffer to hold the 4-byte GPIO status response

// --- Write phase: Send read request ---
Wire.beginTransmission(XMOS_ADDR); // Begin I2C write transaction
Wire.write(IO_CONFIG_SERVICER_RESID); // Write the resource ID for IO config
Wire.write(IO_CONFIG_SERVICER_RESID_GPI_VALUE_ALL); // Write the command ID to get all GPIO values
Wire.write(1); // Payload length (1 byte)
Wire.endTransmission(false); // End transmission with repeated start (no stop)

// --- Read phase: Read response from device ---
Wire.requestFrom(XMOS_ADDR, 5); // Request 5 bytes: 1 status byte + 4 data bytes

if (Wire.available() < 5) {
Serial.println("Error: Not enough bytes received from XVF3800.");
return;
}

uint8_t status = Wire.read(); // Read the status byte (should be 0 for success)

// Read the 4-byte GPIO input status value
for (int i = 0; i < 4; i++) {
buffer[i] = Wire.read();
}

// Combine 4 bytes into a single 32-bit unsigned integer
uint32_t gpio_status = ((uint32_t)buffer[3] << 24) |
((uint32_t)buffer[2] << 16) |
((uint32_t)buffer[1] << 8) |
((uint32_t)buffer[0]);

Serial.print("GPIO Status Register = 0x");
Serial.println(gpio_status, HEX);

// Check and print the state of GPIO 30 specifically
bool gpio30 = (gpio_status >> 30) & 0x01;
Serial.print("GPIO 30 State: ");
Serial.println(gpio30 ? "HIGH (Muted)" : "LOW (Unmuted)");
}

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験を可能な限りスムーズにするため、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しております。

Loading Comments...