メインコンテンツまでスキップ

Home Assistantによるスマートホーム音声制御

概要

新しいReSpeaker XMOS XVF3800 with XIAO ESP32S3でスマートスペースと会話しましょう。音声を使って照明をつけたり、音楽を大きくしたり、天気を聞いたりできます。

この章では、ReSpeaker XMOS XVF3800 with XIAO ESP32S3 HA Voice AssistantとSonoffスマートスイッチを接続して、音声による照明スイッチの制御を実現します。

必要なハードウェア

ReSpeaker XVF3800 with XIAO ESP32S3Home AssistantデバイスSonoff BASICR2

ファームウェアアップデート

最高の再生体験を得るために、XMOSファームウェアをアップデートする必要があります。 ファームウェアをここからダウンロードしてください。コンピューターでReSpeaker XMOS XVF3800 with XIAO ESP32S3を接続し、ガイドに従って実行してください:

pir

注記

XVF3800マイクアレイは動作するために12.288 MHz MCLKが必要ですが、ESPHome(Home Assistantで使用)はAPI制限のためそれを生成できません。このファームウェアはXVF3800をI2Sマスターとして動作させるため、ESP32からのMCLKを必要とせずに独自のクロックを生成できます。 私たちのファームウェアはこの制限を修正し、マイクがHome Assistantで正常に動作するようにします。

ファームウェアはこちらからダウンロードできます

インストールガイドはこちらです

ReSpeaker XMOS XVF3800 with XIAO ESP32S3の準備

Home Assistant > Settings > Add-onsに移動します。

pir

Add-on Storeをクリックします(通常は右下にあります)

pir

Official add-onsの下で、ESPHome Device Builderを検索してインストールします。

pir

インストール後、StartをクリックしてESPHomeアドオンを実行します。

pir

簡単にアクセスできるように、Start on Boot、Watchdog、Show in Sidebarを有効にします。

Home Assistantのサイドバーから、ESPHome Builderに移動します。

+ NEW DEVICEをクリックします。

pir

pir

プロンプトが表示されたら、SKIPをクリックします – 設定を手動で作成します。

pir

新しいデバイスエントリを選択し、EDITをクリックします。

pir

内容をカスタムYAML設定に置き換えます

important

YAMLファイルはこちらから見つけることができます

YAMLが保存されたら、INSTALLをクリックします。

pir

Manual Downloadを選択します

pir

ファームウェアのコンパイルを待ちます。

生成された.binファームウェアファイルをコンピューターにダウンロードします。

pir

ESP32-S3ボード(XVF3800が接続された状態)をUSB Type-Cケーブルを使用してPCに接続します。

ChromeまたはEdgeでWeb-ESPHomeを開きます。

CONNECTをクリックし、適切なシリアルポートを選択します

pir

接続されたら、INSTALLをクリックします

pir

先ほどダウンロードした.binファイルを選択します。

pir

インストールが完了するまで待ちます(数分かかる場合があります)。

成功すると、確認メッセージが表示されます。

pir

Home Assistant > Settings > Devices & Servicesに戻ります。

発見された統合としてESPHomeがリストされているはずです。

CONFIGUREをクリックし、次にSubmitをクリックしてセットアップを完了します。

pir

スマートデバイスの追加

メーカーのユーザーマニュアルに従ってSonoff BASICR2デバイスをセットアップします。eWeLinkアカウントを作成する必要があります。

HACSのインストール

まだインストールされていない場合は、公式ガイドに従ってHome Assistant Community Storeをセットアップしてください:

サイドバーからHACSを開きます。 検索セクションでSonoff LANを検索します。

pir

Installをクリックして統合を追加します。 変更を適用するためにHome Assistantを再起動します。

Sonoff

Settings → Devices & Servicesに移動します。 Add Integrationをクリックします。 Sonoffを検索して選択します。

pir

認証のためにeWeLinkアカウント認証情報を入力します。

pir

正常に接続されると、関連するエンティティが以下の場所にリストされます: Settings → Devices & Services → Entities

pir

Nabu Cloudによる音声アシスタント

このデモでは、音声を使用してHome Assistant Cloud (Nabu Casa)に接続する方法を紹介しています。セットアップは簡単で、1ヶ月間の無料トライアルを利用してその全機能を探索できます。 内蔵のウェイクワード「Okay Nabu」を使用して、音声コマンドを簡単にトリガーし、複雑な設定なしにいつでも、どこでもデバイスやサービスとシームレスに統合できます。

pir

pir

YAML の説明

WiFi

このセクションでは、デバイスがWi-Fiに接続する方法を設定します。

wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
  • ssid & password: secrets.yamlファイルから取得されるため、パスワードが平文で表示されません。
  • Events: Wi-Fi接続時または切断時にアクションを実行します:
    • on_connect:

      • BLE improv設定を停止します。
      • control_ledsスクリプトを実行します(Wi-Fi接続時のLED効果)。
    • on_disconnect:

      • control_ledsスクリプトを実行します(Wi-Fi切断時のLED効果)。

I²C バス

I²Cは、ESP32がマイクやオーディオコーデックなどの他のチップと通信するための通信ラインです。

i2c:
id: internal_i2c
sda: GPIO5
scl: GPIO6
scan: true
frequency: 100kHz
  • id: 他の場所でこのバスを参照するための名前。
  • sda / scl: データとクロックに使用されるピン。
  • scan: 起動時に接続されたデバイスをチェックします。
  • frequency: 通信速度(100kHzが標準)。

スイッチ

スイッチ
switch:
# Mute Sound Switch.
- platform: template
id: mute_sound
name: Mute/unmute sound
icon: "mdi:bullhorn"
entity_category: config
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
# Wake Word Sound Switch.
- platform: template
id: wake_sound
name: Wake sound
icon: "mdi:bullhorn"
entity_category: config
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON
# Internal switch to track when a timer is ringing on the device.
- platform: template
id: timer_ringing
optimistic: true
internal: true
restore_mode: ALWAYS_OFF
on_turn_off:
# Disable stop wake word
- micro_wake_word.disable_model: stop
- script.execute: disable_repeat
# Stop any current annoucement (ie: stop the timer ring mid playback)
- if:
condition:
media_player.is_announcing:
then:
media_player.stop:
announcement: true
# Set back ducking ratio to zero
- mixer_speaker.apply_ducking:
id: media_mixing_input
decibel_reduction: 0
duration: 1.0s
# Refresh the LED ring
- script.execute: control_leds
on_turn_on:
# Duck audio
- mixer_speaker.apply_ducking:
id: media_mixing_input
decibel_reduction: 20
duration: 0.0s
# Enable stop wake word
- micro_wake_word.enable_model: stop
# Ring timer
- script.execute: ring_timer
# Refresh LED
- script.execute: control_leds
# If 15 minutes have passed and the timer is still ringing, stop it.
- delay: 15min
- switch.turn_off: timer_ringing
# Defines if alarm is active
- platform: template
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
id: alarm_on
icon: mdi:bell-badge
name: "Alarm on"
on_turn_on:
- script.execute: control_leds
on_turn_off:
- script.execute: control_leds

スイッチは、Home Assistantでソフトウェア制御される「ボタン」です。音声、タイマー、アラームなどの機能を制御します。

ウェイクワード音声スイッチ: ウェイクワードオーディオを制御します。

# Wake Word Sound Switch.
- platform: template
id: wake_sound
name: Wake sound
icon: "mdi:bullhorn"
entity_category: config
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_ON

タイマー鳴動内部スイッチ:

  • タイマーがアクティブかどうかを追跡します。
  • on_turn_on: 他のオーディオを-20dBダッキング、タイマー音開始、LED更新、15分後に自動停止。
  • on_turn_off: タイマー停止、音量復元、LED更新。
# Internal switch to track when a timer is ringing on the device.
- platform: template
id: timer_ringing
optimistic: true
internal: true
restore_mode: ALWAYS_OFF
...
...

アラームオンスイッチ:

# Defines if alarm is active
- platform: template
optimistic: true
restore_mode: RESTORE_DEFAULT_OFF
id: alarm_on
...
...
  • アラームの状態を追跡します。
  • オン/オフ時にLEDスクリプトを実行します。

センサー

センサー
number:
- platform: template
id: led_ring_brightness
name: "LED Ring Brightness"
icon: mdi:brightness-6
entity_category: config
optimistic: true
restore_value: true
min_value: 0.4
max_value: 1.0
step: 0.05
initial_value: 0.8
mode: slider

sensor:
- platform: template
id: next_timer
name: "Next timer"
update_interval: never
disabled_by_default: true
device_class: duration
unit_of_measurement: s
icon: "mdi:timer"
accuracy_decimals: 0

text_sensor:
- platform: template
id: next_timer_name
name: "Next timer name"
icon: "mdi:timer"
disabled_by_default: true
- platform: template
name: "Alarm time"
id: alarm_time
icon: mdi:bell-ring
- platform: template
name: "Current device time"
id: current_time
icon: mdi:clock

このYAMLブロックは、タイマー、アラーム、LED輝度のコントロールとセンサーを追加します。スライダーでLEDリングの輝度を調整し、次のタイマー(時間+名前)を追跡し、Home Assistantでアラーム時間とデバイスの現在時刻を表示できます。

LEDリング輝度:

number:
- platform: template
id: led_ring_brightness
name: "LED Ring Brightness"
icon: mdi:brightness-6
...
  • ユーザーがスライダーで輝度を調整できます。
  • min_value / max_valueで制限を定義します。
  • restore_valueで再起動後も前の設定を保持します。

次のタイマー

sensor:
- platform: template
id: next_timer
name: "Next timer"
update_interval: never
...
  • 次のタイマーの残り時間を表示します。
  • タイマーが変更された時のみ更新します(リソースを節約)。

アラーム時間とデバイス時間

text_sensor:
- platform: template
id: next_timer_name
name: "Next timer name"
icon: "mdi:timer"
...
  • 現在のアラームとESP32システム時間を表示します。

インターバルでのLED効果

interval:
- interval: 50ms
id: led_animation_interval
then:
- lambda: |-
if (id(volume_display_active)) {
id(update_volume_display_effect).execute();
return;
}
std::string effect = id(current_led_effect);
if (effect == "off") {
return;
} else if (effect == "breathe") {
id(update_breathe_effect).execute();
} else if (effect == "rainbow") {
id(update_rainbow_effect).execute();
} else if (effect == "comet_cw") {
id(update_comet_cw_effect).execute();
} else if (effect == "comet_ccw") {
id(update_comet_ccw_effect).execute();
} else if (effect == "twinkle") {
id(update_twinkle_effect).execute();
} else if (effect == "timer_tick") {
id(update_timer_tick_effect).execute();
} else if (effect == "led_beam") {
id(update_led_beam_effect).execute();
}
  • インターバルはバックグラウンドでコードを繰り返し実行します。
  • 50ms: 1秒間に20回コードを実行します。
  • システム状態または選択された効果に基づいてLEDアニメーションを制御します。

LED制御

LED制御
 script:
# =========================================================================
# == Centralized script to control all LED effects ==
# =========================================================================
- id: led_set_effect
mode: restart
parameters:
effect: std::string
r: float
g: float
b: float
speed: float
then:
- lambda: |-
// Update global variables with the new parameters
id(led_ring_color_r) = r;
id(led_ring_color_g) = g;
id(led_ring_color_b) = b;
id(led_ring_speed) = speed;
id(current_led_effect) = effect;

// Handle the two types of effects: Off and Animated
if (effect == "off") {
uint32_t colors[12] = {0};
id(respeaker).set_led_ring(colors);
} else {
id(last_led_update_time) = millis(); // Reset timer for smooth animation start
}

# Individual update scripts for each animated effect
- id: update_breathe_effect
then:
- lambda: |-
static float phase = 0.0f;
uint32_t now = millis();
float dt = (now - id(last_led_update_time)) / 1000.0f;
id(last_led_update_time) = now;

phase += dt * id(led_ring_speed);
while (phase >= 1.0f) phase -= 1.0f;

float master_brightness = id(led_ring_brightness).state;
float breath_brightness = 0.5f * (1.0f + sinf(phase * 2.0f * M_PI)) * master_brightness;

uint8_t r = (uint8_t)(id(led_ring_color_r) * 255.0f * breath_brightness);
uint8_t g = (uint8_t)(id(led_ring_color_g) * 255.0f * breath_brightness);
uint8_t b = (uint8_t)(id(led_ring_color_b) * 255.0f * breath_brightness);
uint32_t current_color = (r << 16) | (g << 8) | b;

uint32_t colors[12];
for (int i = 0; i < 12; i++) colors[i] = current_color;
id(respeaker).set_led_ring(colors);

- id: update_rainbow_effect
then:
- lambda: |-
static float hue_offset = 0.0f;
uint32_t now = millis();
float dt = (now - id(last_led_update_time)) / 1000.0f;
id(last_led_update_time) = now;

hue_offset += dt * id(led_ring_speed);
if (hue_offset >= 1.0f) hue_offset -= 1.0f;

constexpr int NUM_LEDS = 12;
constexpr float HUE_STEP = 1.0f / NUM_LEDS;
uint32_t colors[NUM_LEDS];
float brightness = id(led_ring_brightness).state;

float current_hue = hue_offset;
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
float r, g, b;
if (current_hue >= 1.0f) current_hue -= 1.0f;
hsv_to_rgb((int)(current_hue * 360.0f), 1.0f, brightness, r, g, b);
colors[i] = ((uint8_t)(r * 255.0f) << 16) | ((uint8_t)(g * 255.0f) << 8) | ((uint8_t)(b * 255.0f));
current_hue += HUE_STEP;
}
id(respeaker).set_led_ring(colors);

- id: update_comet_cw_effect
then:
- lambda: |-
static float comet_pos = 0.0f;
uint32_t now = millis();
float dt = (now - id(last_led_update_time)) / 1000.0f;
id(last_led_update_time) = now;

constexpr int NUM_LEDS = 12;
constexpr int BASE_TAIL = 3;

float leds_per_sec = id(led_ring_speed) * NUM_LEDS;
comet_pos += dt * leds_per_sec;
while (comet_pos >= NUM_LEDS) comet_pos -= NUM_LEDS;

int head_index = (int)comet_pos;
int tail_length = BASE_TAIL + (int)(id(led_ring_speed));
if (tail_length > NUM_LEDS - 1) tail_length = NUM_LEDS - 1;

uint32_t colors[NUM_LEDS] = {0};
float brightness = id(led_ring_brightness).state;

uint8_t head_r = (uint8_t)(id(led_ring_color_r) * 255.0f * brightness);
uint8_t head_g = (uint8_t)(id(led_ring_color_g) * 255.0f * brightness);
uint8_t head_b = (uint8_t)(id(led_ring_color_b) * 255.0f * brightness);

colors[head_index % NUM_LEDS] = (head_r << 16) | (head_g << 8) | head_b;

for (int i = 1; i <= tail_length; i++) {
float tail_factor = (float)i / (tail_length + 1);
float tail_brightness = (1.0f - tail_factor) * brightness;
uint8_t r = (uint8_t)(id(led_ring_color_r) * 255.0f * tail_brightness);
uint8_t g = (uint8_t)(id(led_ring_color_g) * 255.0f * tail_brightness);
uint8_t b = (uint8_t)(id(led_ring_color_b) * 255.0f * tail_brightness);
int tail_index = (head_index - i + NUM_LEDS) % NUM_LEDS;
colors[tail_index] = (r << 16) | (g << 8) | b;
}
id(respeaker).set_led_ring(colors);

- id: update_comet_ccw_effect
then:
- lambda: |-
static float comet_pos = 0.0f;
uint32_t now = millis();
float dt = (now - id(last_led_update_time)) / 1000.0f;
id(last_led_update_time) = now;

constexpr int NUM_LEDS = 12;
constexpr int BASE_TAIL = 3;

float leds_per_sec = id(led_ring_speed) * NUM_LEDS;
comet_pos -= dt * leds_per_sec;
while (comet_pos < 0.0f) comet_pos += NUM_LEDS;

int head_index = (int)comet_pos;
int tail_length = BASE_TAIL + (int)(id(led_ring_speed));
if (tail_length > NUM_LEDS - 1) tail_length = NUM_LEDS - 1;

uint32_t colors[NUM_LEDS] = {0};
float brightness = id(led_ring_brightness).state;

uint8_t head_r = (uint8_t)(id(led_ring_color_r) * 255.0f * brightness);
uint8_t head_g = (uint8_t)(id(led_ring_color_g) * 255.0f * brightness);
uint8_t head_b = (uint8_t)(id(led_ring_color_b) * 255.0f * brightness);

colors[head_index % NUM_LEDS] = (head_r << 16) | (head_g << 8) | head_b;

for (int i = 1; i <= tail_length; i++) {
float tail_factor = (float)i / (tail_length + 1);
float tail_brightness = (1.0f - tail_factor) * brightness;
uint8_t r = (uint8_t)(id(led_ring_color_r) * 255.0f * tail_brightness);
uint8_t g = (uint8_t)(id(led_ring_color_g) * 255.0f * tail_brightness);
uint8_t b = (uint8_t)(id(led_ring_color_b) * 255.0f * tail_brightness);
int tail_index = (head_index + i) % NUM_LEDS;
colors[tail_index] = (r << 16) | (g << 8) | b;
}
id(respeaker).set_led_ring(colors);

- id: update_twinkle_effect
then:
- lambda: |-
constexpr int NUM_LEDS = 12;
static float led_brightness[NUM_LEDS] = {0.0f};
static float led_fade_speed[NUM_LEDS] = {0.0f};

uint32_t now = millis();
float dt = (now - id(last_led_update_time)) / 1000.0f;
id(last_led_update_time) = now;

// Update existing twinkles
for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
if (led_fade_speed[i] != 0.0f) {
led_brightness[i] += led_fade_speed[i] * dt;
if (led_fade_speed[i] > 0.0f && led_brightness[i] >= 1.0f) {
led_brightness[i] = 1.0f;
led_fade_speed[i] *= -1.0f;
} else if (led_fade_speed[i] < 0.0f && led_brightness[i] <= 0.0f) {
led_brightness[i] = 0.0f;
led_fade_speed[i] = 0.0f;
}
}
}

// Start new twinkles
float twinkle_chance = dt * id(led_ring_speed);
if (random_float() < twinkle_chance) {
int led_to_start = (int)(random_float() * NUM_LEDS);
if (led_fade_speed[led_to_start] == 0.0f) {
led_brightness[led_to_start] = 0.0f;
float min_speed = 1.5f, max_speed = 3.0f;
led_fade_speed[led_to_start] = min_speed + (random_float() * (max_speed - min_speed));
}
}

// Render colors
uint32_t colors[NUM_LEDS];
float master_brightness = id(led_ring_brightness).state;
uint8_t base_r = (uint8_t)(id(led_ring_color_r) * 255.0f);
uint8_t base_g = (uint8_t)(id(led_ring_color_g) * 255.0f);
uint8_t base_b = (uint8_t)(id(led_ring_color_b) * 255.0f);

for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
float current_led_brightness = led_brightness[i] * master_brightness;
uint8_t r = (uint8_t)(base_r * current_led_brightness);
uint8_t g = (uint8_t)(base_g * current_led_brightness);
uint8_t b = (uint8_t)(base_b * current_led_brightness);
colors[i] = (r << 16) | (g << 8) | b;
}
id(respeaker).set_led_ring(colors);

- id: update_timer_tick_effect
then:
- lambda: |-
constexpr int NUM_LEDS = 12;
static int tick_index = 0;

uint32_t now = millis();
// Only update tick position every 100ms to reduce I2C traffic
static uint32_t last_tick_update = 0;
if (now - last_tick_update >= 100) {
tick_index = (tick_index - 1 + NUM_LEDS) % NUM_LEDS;
last_tick_update = now;
}

uint32_t colors[NUM_LEDS] = {0};
uint32_t seconds_left = id(first_active_timer).seconds_left;
uint32_t total_seconds = id(first_active_timer).total_seconds;

float timer_ratio = (float)NUM_LEDS * seconds_left / std::max(total_seconds, (uint32_t)1);

float master_brightness = id(led_ring_brightness).state;
uint8_t base_r = (uint8_t)(id(led_ring_color_r) * 255.0f);
uint8_t base_g = (uint8_t)(id(led_ring_color_g) * 255.0f);
uint8_t base_b = (uint8_t)(id(led_ring_color_b) * 255.0f);

for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
float bar_brightness = clamp(timer_ratio - i, 0.0f, 1.0f);
if (bar_brightness > 0.0f) {
float tick_dip = (i == tick_index) ? 0.9f : 1.0f;
float final_brightness = bar_brightness * tick_dip * master_brightness;
uint8_t r = (uint8_t)(base_r * final_brightness);
uint8_t g = (uint8_t)(base_g * final_brightness);
uint8_t b = (uint8_t)(base_b * final_brightness);
colors[i] = (r << 16) | (g << 8) | b;
}
}
id(respeaker).set_led_ring(colors);

- id: update_volume_display_effect
then:
- lambda: |-
constexpr int NUM_LEDS = 12;
uint32_t colors[NUM_LEDS] = {0};

if (id(external_media_player).is_ready()) {
bool is_muted = id(external_media_player).is_muted();
float volume = id(external_media_player).volume;

if (is_muted || volume == 0.0f) {
uint32_t mute_color = (255 << 16); // Red
colors[0] = mute_color;
colors[6] = mute_color;
} else {
float num_leds_on = volume * NUM_LEDS;
float master_brightness = id(led_ring_brightness).state;
uint8_t base_r = (uint8_t)(id(led_ring_color_r) * 255.0f);
uint8_t base_g = (uint8_t)(id(led_ring_color_g) * 255.0f);
uint8_t base_b = (uint8_t)(id(led_ring_color_b) * 255.0f);

for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
float brightness = clamp(num_leds_on - i, 0.0f, 1.0f);
if (brightness > 0.0f) {
uint8_t r = (uint8_t)(base_r * brightness * master_brightness);
uint8_t g = (uint8_t)(base_g * brightness * master_brightness);
uint8_t b = (uint8_t)(base_b * brightness * master_brightness);
colors[i] = (r << 16) | (g << 8) | b;
}
}
}
}
id(respeaker).set_led_ring(colors);

- id: update_led_beam_effect
then:
- lambda: |-
constexpr int NUM_LEDS = 12;
constexpr int FADE_LEDS = 3;
constexpr float TRANSITION_DURATION = 0.5f; // Duration of the smooth transition
uint32_t colors[NUM_LEDS] = {0};

uint32_t now = millis();
float dt = (now - id(last_led_update_time)) / 1000.0f;
id(last_led_update_time) = now;

if (id(beam_direction).has_state()) {
// CORRECTING THE OFFSET: add 5 from the sensor reading
float target_pos = ((int)id(beam_direction).state + 5) % NUM_LEDS;
float current_pos = id(animated_beam_position);

// Calculate the shortest path around the circle
float diff = target_pos - current_pos;
if (diff > NUM_LEDS / 2.0f) {
diff -= NUM_LEDS;
} else if (diff < -NUM_LEDS / 2.0f) {
diff += NUM_LEDS;
}

// Move current position towards target
if (abs(diff) > 0.01f) {
float move_speed = diff / TRANSITION_DURATION;
current_pos += move_speed * dt;
} else {
current_pos = target_pos;
}

// Handle wrap-around for the animated position
if (current_pos >= NUM_LEDS) current_pos -= NUM_LEDS;
if (current_pos < 0.0f) current_pos += NUM_LEDS;

id(animated_beam_position) = current_pos;

// Render the smoothed beam
float master_brightness = id(led_ring_brightness).state;
uint8_t base_r = (uint8_t)(id(led_ring_color_r) * 255.0f);
uint8_t base_g = (uint8_t)(id(led_ring_color_g) * 255.0f);
uint8_t base_b = (uint8_t)(id(led_ring_color_b) * 255.0f);

for (int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
// Calculate circular distance from current LED to the animated position
float dist = abs(i - current_pos);
if (dist > NUM_LEDS / 2.0f) {
dist = NUM_LEDS - dist;
}

// Calculate brightness based on distance (linear falloff)
float brightness_factor = 1.0f - (dist / (FADE_LEDS + 1.0f));
brightness_factor = std::max(0.0f, brightness_factor);

if (brightness_factor > 0.0f) {
float final_brightness = brightness_factor * master_brightness;
uint8_t r = (uint8_t)(base_r * final_brightness);
uint8_t g = (uint8_t)(base_g * final_brightness);
uint8_t b = (uint8_t)(base_b * final_brightness);
colors[i] = (r << 16) | (g << 8) | b;
}
}
}
id(respeaker).set_led_ring(colors);

# Master script controlling the LEDs, based on different conditions : initialization in progress, wifi and api connected and voice assistant phase.
# For the sake of simplicity and re-usability, the script calls child scripts defined below.
# This script will be called every time one of these conditions is changing.
- id: control_leds
mode: single # Prevent multiple simultaneous executions
then:
- lambda: |
// Cache expensive component checks
static bool last_respeaker_failed = false;
static bool last_wifi_connected = false;
static bool last_api_connected = false;
static int last_voice_phase = -1;
static bool last_timer_ringing = false;
static bool last_timer_active = false;
static bool last_improv_ble = false;
static bool last_init_progress = false;

bool respeaker_failed = id(respeaker).is_failed();
bool wifi_connected = id(wifi_id).is_connected();
bool api_connected = id(api_id).is_connected();
int voice_phase = id(voice_assistant_phase);
bool new_timer_ringing = id(timer_ringing).state;
bool improv_ble = id(improv_ble_in_progress);
bool init_progress = id(init_in_progress);

// Only update if something actually changed
bool needs_update = (
respeaker_failed != last_respeaker_failed ||
wifi_connected != last_wifi_connected ||
api_connected != last_api_connected ||
voice_phase != last_voice_phase ||
new_timer_ringing != last_timer_ringing ||
improv_ble != last_improv_ble ||
init_progress != last_init_progress
);

if (!needs_update) return;

// Update cache
last_respeaker_failed = respeaker_failed;
last_wifi_connected = wifi_connected;
last_api_connected = api_connected;
last_voice_phase = voice_phase;
last_timer_ringing = new_timer_ringing;
last_improv_ble = improv_ble;
last_init_progress = init_progress;

if (respeaker_failed) {
id(control_leds_respeaker_startup_failed).execute();
return;
}

// Only check timers if we need to
id(check_if_timers_active).execute();
if (id(is_timer_active)){
id(fetch_first_active_timer).execute();
}

// Continue with existing logic...
if (improv_ble) {
id(control_leds_improv_ble_state).execute();
} else if (init_progress) {
id(control_leds_init_state).execute();
} else if (!wifi_connected || !api_connected){
id(control_leds_no_ha_connection_state).execute();
} else if (new_timer_ringing) {
id(control_leds_timer_ringing).execute();
} else if (voice_phase == ${voice_assist_waiting_for_command_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_waiting_for_command_phase).execute();
} else if (voice_phase == ${voice_assist_listening_for_command_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_listening_for_command_phase).execute();
} else if (voice_phase == ${voice_assist_thinking_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_thinking_phase).execute();
} else if (voice_phase == ${voice_assist_replying_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_replying_phase).execute();
} else if (voice_phase == ${voice_assist_error_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_error_phase).execute();
} else if (voice_phase == ${voice_assist_not_ready_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_not_ready_phase).execute();
} else if (id(is_timer_active)) {
id(control_leds_timer_ticking).execute();
} else if (voice_phase == ${voice_assist_idle_phase_id}) {
id(control_leds_voice_assistant_idle_phase).execute();
}

# Script executed if respeaker startup failed
- id: control_leds_respeaker_startup_failed
then:
- script.execute:
id: led_set_effect
effect: "breathe"
r: 0.7
g: 0.0
b: 0.0
speed: 0.5

# Script executed during Improv BLE
- id: control_leds_improv_ble_state
then:
- script.execute:
id: led_set_effect
effect: "twinkle"
r: 1.0
g: 0.89
b: 0.71
speed: 10.0

# Script executed during initialization
- id: control_leds_init_state
then:
- if:
condition:
wifi.connected:
then:
- script.execute:
id: led_set_effect
effect: "twinkle"
r: 0.09
g: 0.73
b: 0.95
speed: 20.0
else:
- script.execute:
id: led_set_effect
effect: "twinkle"
r: 0.09
g: 0.73
b: 0.95
speed: 4.0

# Script executed when the device has no connection to Home Assistant
- id: control_leds_no_ha_connection_state
then:
- script.execute:
id: led_set_effect
effect: "twinkle"
r: 1.0
g: 0.0
b: 0.0
speed: 10.0

# Script executed when the voice assistant is waiting for a command (After the wake word)
- id: control_leds_voice_assistant_waiting_for_command_phase
then:
- lambda: |
id(animated_beam_position) = id(beam_direction).state;
- script.execute:
id: led_set_effect
effect: "led_beam"
r: 0.5
g: 0.0
b: 0.5
speed: 0.0

# Script executed when the voice assistant is listening to a command
- id: control_leds_voice_assistant_listening_for_command_phase
then:
- script.execute:
id: led_set_effect
effect: "led_beam"
r: 0.8
g: 0.0
b: 0.8
speed: 0.0

# Script executed when the voice assistant is thinking to a command
- id: control_leds_voice_assistant_thinking_phase
then:
- script.execute:
id: led_set_effect
effect: "breathe"
r: 0.6
g: 0.0
b: 0.6
speed: 1.0

# Script executed when the voice assistant is replying to a command
- id: control_leds_voice_assistant_replying_phase
then:
- script.execute:
id: led_set_effect
effect: "comet_ccw"
r: 0.6
g: 0.0
b: 0.6
speed: 1.0

# Script executed when the voice assistant is in error
- id: control_leds_voice_assistant_error_phase
then:
- script.execute:
id: led_set_effect
effect: "breathe"
r: 1.0
g: 0.0
b: 0.0
speed: 3.0

# Script executed when the voice assistant is not ready
- id: control_leds_voice_assistant_not_ready_phase
then:
- script.execute:
id: led_set_effect
effect: "twinkle"
r: 1.0
g: 0.0
b: 0.0
speed: 5.0

# Script executed when the volume is changed
- id: control_leds_volume_changed
mode: restart
then:
- lambda: |-
id(volume_display_active) = true;
- delay: 2s
- lambda: |-
id(volume_display_active) = false;

# Script executed when the timer is ringing, to control the LEDs
- id: control_leds_timer_ringing
then:
- script.execute:
id: led_set_effect
effect: "breathe"
r: 0.6
g: 0.0
b: 0.6
speed: 5.0

# Script executed when the timer is ticking, to control the LEDs
- id: control_leds_timer_ticking
then:
- script.execute:
id: led_set_effect
effect: "timer_tick"
r: 0.6
g: 0.0
b: 0.6
speed: 1.0

# Script executed when the voice assistant is idle (waiting for a wake word)
- id: control_leds_voice_assistant_idle_phase
then:
- script.execute:
id: led_set_effect
effect: "off"
r: 0.0
g: 0.0
b: 0.0
speed: 0.0

# Script executed when the timer is ringing, to playback sounds.
- id: ring_timer
then:
- script.execute: enable_repeat_one
- script.execute:
id: play_sound
priority: true
sound_file: !lambda return id(timer_finished_sound);

# Script executed when the timer is ringing, to repeat the timer finished sound.
- id: enable_repeat_one
then:
# Turn on the repeat mode and pause for 500 ms between playlist items/repeats
- lambda: |-
id(external_media_player)
->make_call()
.set_command(media_player::MediaPlayerCommand::MEDIA_PLAYER_COMMAND_REPEAT_ONE)
.set_announcement(true)
.perform();
id(external_media_player)->set_playlist_delay_ms(speaker::AudioPipelineType::ANNOUNCEMENT, 500);

# Script execute when the timer is done ringing, to disable repeat mode.
- id: disable_repeat
then:
# Turn off the repeat mode and pause for 0 ms between playlist items/repeats
- lambda: |-
id(external_media_player)
->make_call()
.set_command(media_player::MediaPlayerCommand::MEDIA_PLAYER_COMMAND_REPEAT_OFF)
.set_announcement(true)
.perform();
id(external_media_player)->set_playlist_delay_ms(speaker::AudioPipelineType::ANNOUNCEMENT, 0);

# Script executed when we want to play sounds on the device.
- id: play_sound
parameters:
priority: bool
sound_file: "audio::AudioFile*"
then:
- lambda: |-
if (priority) {
id(external_media_player)
->make_call()
.set_command(media_player::MediaPlayerCommand::MEDIA_PLAYER_COMMAND_STOP)
.set_announcement(true)
.perform();
}
if ( (id(external_media_player).state != media_player::MediaPlayerState::MEDIA_PLAYER_STATE_ANNOUNCING ) || priority) {
id(external_media_player)
->play_file(sound_file, true, false);
}

# Script used to fetch the first active timer (Stored in global first_active_timer)
- id: fetch_first_active_timer
mode: single
then:
- lambda: |
static uint32_t last_fetch_time = 0;
uint32_t now = millis();

// Only fetch every 500ms to reduce overhead
if (now - last_fetch_time < 500) return;
last_fetch_time = now;

const auto timers = id(va).get_timers();
if (timers.empty()) return;

auto output_timer = timers.begin()->second;
for (auto &iterable_timer : timers) {
if (iterable_timer.second.is_active &&
iterable_timer.second.seconds_left <= output_timer.seconds_left) {
output_timer = iterable_timer.second;
}
}
id(first_active_timer) = output_timer;

# Script used to check if a timer is active (Stored in global is_timer_active)
- id: check_if_timers_active
then:
- lambda: |
const auto timers = id(va).get_timers();
bool output = false;
if (timers.size() > 0) {
for (auto &iterable_timer : timers) {
if(iterable_timer.second.is_active) {
output = true;
}
}
}
id(is_timer_active) = output;

# Script used activate the stop word if the TTS step is long.
# Why is this wrapped on a script?
# Becasue we want to stop the sequence if the TTS step is faster than that.
# This allows us to prevent having the deactivation of the stop word before its own activation.
- id: activate_stop_word_once
then:
- delay: 1s
# Enable stop wake word
- if:
condition:
switch.is_off: timer_ringing
then:
- micro_wake_word.enable_model: stop
- wait_until:
not:
media_player.is_announcing:
- if:
condition:
switch.is_off: timer_ringing
then:
- micro_wake_word.disable_model: stop

- id: check_alarm
then:
- lambda: |-
id(publish_current_time).execute();
// Check alarm
if (id(alarm_on).state && id(alarm_time).has_state()) {
// Get the stored alarm time from the sensor
auto set_alarm_time = id(alarm_time).state;
if (set_alarm_time.length() == 5 &&
isdigit(set_alarm_time[0]) && isdigit(set_alarm_time[1]) &&
isdigit(set_alarm_time[3]) && isdigit(set_alarm_time[4])) {
auto alarm_hour = std::stoi(set_alarm_time.substr(0, 2));
auto alarm_minute = std::stoi(set_alarm_time.substr(3, 2));

// Trigger action if current time matches alarm time
auto time_now = id(homeassistant_time).now();
if (time_now.hour == alarm_hour && time_now.minute == alarm_minute) {
auto action = id(alarm_action).state;
if (action == "Play sound") {
id(timer_ringing).turn_on();
} else if (action == "Send event") {
id(send_alarm_event).execute();
} else if (action == "Sound and event") {
id(timer_ringing).turn_on();
id(send_alarm_event).execute();
}
}
} else {
ESP_LOGW("alarm", "Incorrect alarm time setting");
}
}
- id: send_alarm_event
then:
- homeassistant.event:
event: esphome.alarm_ringing
- id: send_tts_uri_event
parameters:
tts_uri: string
then:
- homeassistant.event:
event: esphome.tts_uri
data:
uri: !lambda return tts_uri;
- id: send_stt_text_event
parameters:
stt_text: string
then:
- homeassistant.event:
event: esphome.stt_text
data:
text: !lambda return stt_text;
- id: publish_current_time
mode: single
then:
- lambda: |-
static std::string last_time_string = "";
auto time_now = id(homeassistant_time).now();
std::string current_time_string = time_now.strftime("%H:%M");

// Only publish if time actually changed
if (current_time_string != last_time_string) {
id(current_time).publish_state(current_time_string);
last_time_string = current_time_string;
}

中央コントローラー (led_set_effect)

script:
# =========================================================================
# == Centralized script to control all LED effects ==
# =========================================================================
- id: led_set_effect
mode: restart
parameters:
effect: std::string
r: float
g: float
b: float
speed: float
....
  • すべてのLEDエフェクトを一箇所で管理します。
  • エフェクトタイプ、色(R/G/B)、速度を動的に設定できます。
  • スムーズなモーションのためにアップデートスクリプトを使用します。
  • オフエフェクトは即座にLEDを消灯します。

個別スクリプト

  • 各アニメーション(ブリーズ、レインボー、コメット、トゥインクル、タイマーティック、ボリューム表示、LEDビーム)には独自のスクリプトがあります。
  • システムをモジュラー化し、保守しやすくします。
  • led_animation_intervalまたは中央コントローラーによって定期的にトリガーされます。
デバイス状態LEDエフェクト
起動失敗赤ブリーズ
Improv BLEモード暖色トゥインクル
初期化青トゥインクル
HA接続なし赤トゥインクル
音声アシスタント待機紫ビーム
音声アシスタント聞き取り中明るい紫ビーム
音声アシスタント思考中紫ブリーズ
音声アシスタント応答中紫コメット
音声アシスタントエラー赤ブリーズ
音声アシスタントアイドルLED消灯
タイマー鳴動紫高速ブリーズ
ボリューム変更一時表示

LED制御の仕組み(フロー概要)

  1. エフェクトのトリガー

    • 何かが起こったとき(例:起動失敗、音声アシスタント聞き取り中、タイマー鳴動)、スクリプトが実行されます。

    • そのスクリプトは中央LEDコントローラーled_set_effect)を呼び出し、以下を指示します:

      • どのエフェクトを実行するか(例:ブリーズ、レインボー、コメット)
      • 何色か(R、G、B値)
      • どの速度か(速度)。

    起動が失敗した場合 → led_set_effectがエフェクト = ブリーズ、色 = 赤で呼び出されます。

  2. 中央コントローラー(インターバルループ)

    • 50msごと(1秒間に20回)、led_animation_intervalループが現在のエフェクトが何かをチェックします。

    • そのエフェクト名に基づいて、対応するアップデートスクリプトに制御を転送します。

      • エフェクト = ブリーズupdate_breathe_effectを実行。
      • エフェクト = レインボーupdate_rainbow_effectを実行。
      • トゥインクル、コメット、タイマーティック、LEDビームなども同様。

このループはディスパッチャーとして機能します:次にどのアニメーションスクリプトを実行するかを決定します。


interval:
- interval: 50ms
id: led_animation_interval
then:
- lambda: |-
if (id(volume_display_active)) {
id(update_volume_display_effect).execute();
return;
}
std::string effect = id(current_led_effect);
if (effect == "off") {
return;
} else if (effect == "breathe") {
id(update_breathe_effect).execute();
} else if (effect == "rainbow") {
id(update_rainbow_effect).execute();
} else if (effect == "comet_cw") {
id(update_comet_cw_effect).execute();
} else if (effect == "comet_ccw") {
id(update_comet_ccw_effect).execute();
} else if (effect == "twinkle") {
id(update_twinkle_effect).execute();
} else if (effect == "timer_tick") {
id(update_timer_tick_effect).execute();
} else if (effect == "led_beam") {
id(update_led_beam_effect).execute();
}

  1. エフェクトアップデートスクリプト

    • 各エフェクトには、フレームごとにLEDの色を計算する独自のスクリプトがあります。

    • 例:ブリーズエフェクト

      • サイン波を使用して明度をスムーズに上下にフェードします。
      • LEDリングのグローバル設定(速度、明度スライダー、R/G/B色)で明度を乗算します。
      • 12個すべてのLEDの色配列を構築します。
      • 色をRespeaker LEDリングに送信します。

例:


# Individual update scripts for each animated effect
- id: update_breathe_effect
then:
- lambda: |-
static float phase = 0.0f;
uint32_t now = millis();
float dt = (now - id(last_led_update_time)) / 1000.0f;
id(last_led_update_time) = now;

phase += dt * id(led_ring_speed);
while (phase >= 1.0f) phase -= 1.0f;

float master_brightness = id(led_ring_brightness).state;
float breath_brightness = 0.5f * (1.0f + sinf(phase * 2.0f * M_PI)) * master_brightness;

uint8_t r = (uint8_t)(id(led_ring_color_r) * 255.0f * breath_brightness);
uint8_t g = (uint8_t)(id(led_ring_color_g) * 255.0f * breath_brightness);
uint8_t b = (uint8_t)(id(led_ring_color_b) * 255.0f * breath_brightness);
uint32_t current_color = (r << 16) | (g << 8) | b;

uint32_t colors[12];
for (int i = 0; i < 12; i++) colors[i] = current_color;
id(respeaker).set_led_ring(colors);

これによりアニメーションがスムーズで動的、かつカスタマイズ可能になります。

オーディオ設定

I²S入力/出力

I²S(Inter-IC Sound)は、ESP32がコーデック、マイクロフォン、スピーカーなどのチップに高品質オーディオを送受信できるデジタル接続です。

i2s_audio:
- id: i2s_output
i2s_lrclk_pin:
number: GPIO7
allow_other_uses: true
i2s_bclk_pin:
number: GPIO8
allow_other_uses: true
# i2s_mclk_pin:
# number: GPIO9
# allow_other_uses: true

- id: i2s_input
i2s_lrclk_pin:
number: GPIO7
allow_other_uses: true
i2s_bclk_pin:
number: GPIO8
allow_other_uses: true
# i2s_mclk_pin:
# number: GPIO9
# allow_other_uses: true

マイクロフォン

  • I²Sマイクロフォンアレイ/コーデックからオーディオをキャプチャします。
  • GPIO43:マイクロフォンオーディオデータが入力されるピン。
  • サンプルレート48 kHz、32ビット:高品質録音(ステレオ、2チャンネル)。
  • adc_type: external:外部コーデックを使用(ESP32の内蔵ADCではない)。
  • i2s_mode: secondary:ESP32はコーデックのクロックに従います(スレーブモード)。
microphone:
- platform: i2s_audio
id: i2s_mics
i2s_din_pin: GPIO43
adc_type: external
pdm: false
sample_rate: 48000
bits_per_sample: 32bit
i2s_mode: secondary
i2s_audio_id: i2s_input
channel: stereo

スピーカー

  • コーデック(AIC3104 DAC)経由でスピーカーにオーディオを送信します。
  • GPIO44:デジタルオーディオが出力されるピン。
  • 48 kHz、32ビットステレオ:高品質再生。
  • buffer_duration 100ms:オーディオをスムーズに保ちます(グリッチを防止)。
  • timeout: never:スピーカーチャンネルを生かし続けます(シャットオフしません)。
speaker:
# Hardware speaker output
- platform: i2s_audio
id: i2s_audio_speaker
sample_rate: 48000
i2s_mode: secondary
i2s_dout_pin: GPIO44
bits_per_sample: 32bit
i2s_audio_id: i2s_output
dac_type: external
channel: stereo
timeout: never
buffer_duration: 100ms
audio_dac: aic3104_dac

ミキサー

  • 複数のオーディオストリーム(メディア + アナウンス)を1つの出力に結合します。
  # Virtual speakers to combine the announcement and media streams together into one output
- platform: mixer
id: mixing_speaker
output_speaker: i2s_audio_speaker
num_channels: 2
source_speakers:
- id: announcement_mixing_input
timeout: never
- id: media_mixing_input
timeout: never

リサンプラー

  • すべてのオーディオソースがサンプルレートとビット深度に一致することを保証します。
  # Vritual speakers to resample each pipelines' audio, if necessary, as the mixer speaker requires the same sample rate
- platform: resampler
id: announcement_resampling_speaker
output_speaker: announcement_mixing_input
sample_rate: 48000
bits_per_sample: 16
- platform: resampler
id: media_resampling_speaker
output_speaker: media_mixing_input
sample_rate: 48000
bits_per_sample: 16

メディアプレーヤー

  • ボリューム、ミュート、再生、ダッキング(アナウンス中のメディアボリューム削減)を制御します。
  • イベント用のプリロードサウンド(タイマー、ウェイクワード、エラー)。
media_player:
- platform: speaker
id: external_media_player
name: None
internal: False
volume_increment: 0.05
volume_min: 0.0
volume_max: 1.0
...
...

Respeaker XVF3800統合

  • i2cアドレス:0x2C
  • ID:respeaker
  • マイクロフォンミュートスイッチ:1秒ごとに更新、トグル時にサウンド再生。
  • DFUバージョンレポート:120秒ごとにファームウェアをレポート。
  • ビーム方向センサー:音声ビームを追跡(内部のみ)。
  • ファームウェア管理:必要に応じてXVF3800ファームウェアを自動フラッシュ。
respeaker_xvf3800:
id: respeaker
address: 0x2C
mute_switch:
id: mic_mute_switch
name: "Microphone Mute"
update_interval: 1s
on_turn_on:
...
...

参考資料/リポジトリ

external_components:
- source:
type: git
url: https://github.com/formatBCE/esphome
ref: respeaker_microphone
components:
- i2s_audio
refresh: 0s
- source:
type: git
url: https://github.com/formatBCE/Respeaker-XVF3800-ESPHome-integration
ref: main
components:
- respeaker_xvf3800
- aic3104
refresh: 0s

  • formatBCE/esphome:カスタムI²Sオーディオコンポーネント。
  • formatBCE/Respeaker-XVF3800-ESPHome-integration:
  • XVF3800ドライバー
  • AIC3104オーディオコーデックドライバー
  • refresh: 0s:常にリポジトリから最新コードを取得。

マイクロウェイクワード

micro_wake_word:
id: mww
microphone:
microphone: i2s_mics
channels: 1
# gain_factor: 4
stop_after_detection: false
....
....

ウェイクワード(「Okay Nabu」など)を検出し、音声アシスタントを開始します。

  • id: mww → 参照名。
  • microphone: i2s_mics、1チャンネル。
  • stop_after_detection: false → 継続的に聞き続けます。
  • okay_nabu, kenobi, hey_jarvis, hey_mycroft, stop(内部停止コマンド;独自のコマンドを追加可能)。
  • vad probability_cutoff: 0.05 → 音声感度。

検出時(マイクがミュートされていない場合)

  • アクティブなタイマー、アナウンス、または音声アシスタントを停止します。
  • ウェイクサウンドを再生します(有効な場合)。
  • コマンド用の音声アシスタントを開始します。

音声アシスタント

voice_assistant:
id: va
microphone:
microphone: i2s_mics
channels: 0
media_player: external_media_player
micro_wake_word: mww
use_wake_word: false
noise_suppression_level: 0
....
....

音声アシスタント(VA)の動作と相互作用を制御します。

  • マイクとメディア: i2s_micsと外部メディアプレーヤーを使用します。
  • ウェイクワード: mwwにリンクされていますが、ウェイクワードは不要です(use_wake_word: false)。
  • オーディオ設定: ノイズ抑制オフ、自動ゲイン0 dB、通常音量。

イベント / 何が起こるか

  • on_client_connected: VAを開始、LEDを更新、必要に応じてマイクのミュートを解除。
  • on_client_disconnected: VAを停止、LEDをリセット。
  • on_error: LEDにエラー状態を表示;クラウド認証が失敗した場合はローカルサウンドを再生。
  • on_start: VA開始時にメディア音量を下げます(ダッキング)。
  • on_listening / on_stt_vad_start / on_stt_vad_end: リスニングと思考中にVAフェーズとLEDを更新。
  • on_intent_progress / on_tts_start / on_tts_end: 発話を処理、LEDを更新、停止ワードスクリプトをトリガー可能。
  • on_stt_end: 認識されたテキストイベントを送信。
  • on_end: VAを停止、LEDをリセット、ダッキングを終了。

タイマーイベント

  • on_timer_started / on_timer_updated / on_timer_cancelled / on_timer_finished / on_timer_tick:
    • タイマーの状態と名前を更新。
    • LEDを更新。
    • ティッキングタイマーのLED更新を5秒ごとに削減。

特別な謝辞

Seeed Studio ReSpeaker XVF3800用のこの素晴らしいYAMLファイルを作成してくれたFormatBCEに感謝いたします。 彼のGitHubでサポートしてください

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供いたします。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...