メインコンテンツまでスキップ

ESP32S3 + reSpeaker を使用してクラウド AI Xiaozhi 音声アシスタントをデプロイする

目標:ESP32S3 を reSpeaker XVF3800 と連携させ、クラウド大規模モデルを活用した Xiaozhi アシスタントを実行する。 プロジェクトソース:https://github.com/Seeed-Projects/Xiaozhi_Esp32S3_reSpeaker Seeed-Projects:https://github.com/Seeed-Projects

reSpeaker XVF3800 は、XMOS XVF3800 チップをベースとした専門的な 4 マイク円形アレイです。デュアルモード、360° 遠距離集音(最大 5m)、音響エコーキャンセレーション(AEC)、自動ゲイン制御(AGC)、到来方向(DoA)、残響除去、ビームフォーミング、ノイズ抑制などの機能により、ノイズの多い環境でも信頼性の高い音声収集を提供します。その堅牢な収集とノイズ除去能力により、Xiaozhi はより優れた「耳」を得ることができます。

reSpeaker banner


パート 1:reSpeaker ハードウェアファームウェアの準備

このセクションは reSpeaker XVF3800 ハードウェア自体を対象としています。デフォルトの USB ファームウェアは I2S 出力をサポートしていないため、XIAO ESP32S3 などのホストで使用するには専用の I2S ファームウェアをフラッシュする必要があります。

注意:I2S ファームウェアは I2C DFU を使用します(USB DFU ではありません)。デバイスが既に I2S ファームウェアを持っているが異常な動作をする場合は、まず「セーフモード」に入ってから USB DFU を使用してファームウェアを復旧または切り替えてください。セーフモードは USB DFU と I2C DFU の両方をサポートします。 公式リファレンスを参照:

1.1 準備

ハードウェア

  • reSpeaker XVF3800 USB 4-Mic Array
  • USB Type-C データケーブル(電源 + データ)
  • コンピュータ:Windows / macOS / Linux
  • XIAO ESP32S3 と統合する場合は、I2S / I2C / 電源接続の適切なはんだ付けを確認してください

ソフトウェア(dfu-util のインストール)

Windows:

  1. dfu-util バイナリをダウンロードして解凍します(例:D:\dfu-util-0.11-binaries\win64\)。
  2. dfu-util.exe を含むディレクトリを PATH に追加します。
  3. dfu-util -V で確認します。
  4. dfu-util -lLIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED を返す場合は、Zadig を使用してデバイスドライバを WinUSB に置き換えてください。

macOS(Homebrew):

brew install dfu-util
dfu-util -l

Linux(Debian / Ubuntu / Raspberry Pi OS):

sudo apt update
sudo apt install dfu-util
sudo dfu-util -l

I2S ファームウェアのダウンロード

1.2 接続と DFU モードへの移行

配線に関する注意

  • コンピュータに接続する際は、3.5mm ヘッドフォンジャック近くの USB-C ポート(XMOS 側)を使用してください。XIAO 側のポートは使用しないでください。

セーフモードに入る(推奨)

次の場合に使用:現在のファームウェアが I2S だが USB に変更したい場合、ファームウェアが破損している場合、または間違ったファームウェアがフラッシュされた場合。

  1. 電源を完全に取り外します。
  2. オンボードの "Mute" ボタンを押し続けます。
  3. ボタンを押し続けながら、電源を再接続します。
  4. 赤色 LED が点滅し始めたらボタンを離します — デバイスはセーフモードになります。

1.3 dfu-util を使用した I2S ファームウェアのフラッシュ

デバイスが認識されることを確認

# Linux / Raspberry Pi OS
sudo dfu-util -l
# macOS / Windows
dfu-util -l

期待される出力には Found DFU: [2886:001a] ... alt=1, name="reSpeaker DFU Upgrade" が含まれます。

フラッシュコマンド

# Linux / Raspberry Pi OS (replace path)
sudo dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/respeaker_xvf3800_i2s_dfu_firmware_v1.0.x.bin
# macOS / Windows (no sudo)
dfu-util -R -e -a 1 -D /path/to/respeaker_xvf3800_i2s_dfu_firmware_v1.0.x.bin

パラメータ:-R(リセット/再起動)、-e(消去)、-a 1(Upgrade alt に書き込み)、-D(ファームウェアファイル)。

1.4 検証とトラブルシューティング

ファームウェアの検証

フラッシュ後、デバイスは自動的に再起動し、I2S ファームウェアがアクティブになります。ESP32S3 を I2S ホストとしてデバイスからオーディオデータを読み取ることで確認できます。

FAQ

  • Q:dfu-util -l でデバイスが表示されない?
    • USB ケーブルとポートを確認してください(XMOS 側のコネクタを使用する必要があります)。
    • デバイスが現在 I2S ファームウェアを実行している場合は、フラッシュ前にセーフモードに入ってください。
    • Windows ユーザー:Zadig 経由で WinUSB ドライバを確認してください。
  • Q:フラッシュ中にエラーが発生?
    • 別の USB ケーブルまたはホストポートを試し、セーフモードで再試行してください。
  • Q:フラッシュ後にオーディオが出ない?
    • I2S ホスト設定(サンプルレート、チャンネル)がファームウェア設定と一致することを確認してください。

パート 2:Xiaozhi ソフトウェア適応変更

このセクションでは、Xiaozhi プロジェクトが reSpeaker XVF3800 をサポートするためのコード変更について説明します。

2.1 変更の概要

主要な変更:

  1. I2C マスターを一元管理し、競合を回避するための共有 I2C バスラッパーを追加。
  2. 起動時のハードウェアプローブを追加:アプリケーション開始前に I2C 経由で XVF3800 をプローブ。
  3. ボードレベル設定の分離:ピンとアドレスに config.h マクロを使用してポーティングを容易に。
  4. ビルド更新:新しい BSP ソースファイルをビルドに含める。

2.2 主要なコード変更箇所

A. 新規:共有 I2C バス

  • ファイル:main/shared_i2c_bus.h / main/shared_i2c_bus.c
  • 目的:デフォルトで内部プルアップを有効にした ESP-IDF I2C マスター API を使用する shared_i2c_master_bus_get() を提供。

B. 新規:reSpeaker オーディオハードウェア初期化

  • ファイル:main/audio_bsp.c
  • 関数:audio_hardware_init()
  • ロジック:共有 I2C バスを取得し、i2c_master_probe() を呼び出して XVF3800_I2C_ADDR(0x2C)を検出し、プローブログを出力。

C. 変更:起動順序

  • ファイル:main/main.cc
  • 変更:Application::GetInstance().Start() の前に audio_hardware_init() を呼び出し。

D. 変更:ビルドとボード設定

  • CMakeLists.txt:ビルドソースに audio_bsp.cshared_i2c_bus.c を追加。
  • boards/xiao-esp32s3-sense/config.h
    • I2C_SDA_PIN(5)、I2C_SCL_PIN(6)を追加。
    • XVF3800_I2C_ADDR(0x2C)を追加。
    • 完全な I2S ピンとビット幅設定。

パート 3:ビルド、フラッシュ、デプロイ

このセクションでは、適応されたファームウェアのコンパイルと ESP32S3 へのフラッシュについて説明します。

3.1 ハードウェア接続の確認

ESP32S3 と reSpeaker XVF3800 間の接続を確認:

  • I2S オーディオラインが正しく接続されている。
  • I2C 制御ラインが接続されている:ESP32S3 GPIO5(SDA)/ GPIO6(SCL)から XVF3800 へ。

3.2 ビルドターゲットの選択

idf.py set-target esp32s3

3.3 Menuconfig

idf.py menuconfig

必要な調整:

  1. ボードを選択:Xiaozhi Assistant -> Board Type -> Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense
  2. ピン競合を回避:I2S が GPIO43/44 を使用する場合、コンソール出力を USB に切り替え: Component config -> ESP System Settings -> Channel for console output -> USB Serial/JTAG
  3. フラッシュ設定: Serial flasher config -> Flash size -> 8 MB および Partition Table -> Custom partition CSV file -> partitions/v1/8m.csv

3.4 ビルドとフラッシュ

idf.py build
idf.py flash

3.5 ログの監視と検証

idf.py monitor

パート 4:ネットワーク設定とアクティベーション

フラッシュ後、デバイスは AI 会話機能を使用するためにネットワーク設定とクラウドバインディングが必要です。

4.1 デバイスホットスポットへの接続

  1. スマートフォンで Xiaozhi-XXXXXX という名前の Wi-Fi SSID を見つけます。
  2. ブラウザを開いて http://192.168.4.1 にアクセスします。

4.2 Wi-Fi の設定

  1. キャプティブポータルでネットワークスキャンを約 5 秒待ちます。
  2. 2.4GHz Wi-Fi を選択します(iPhone ホットスポット:「最大互換性」を有効にしてください)。
  3. パスワードを入力して "Connect" をクリックします。
  4. "Login successful" の後、デバイスは約 3 秒で再起動します。 configure-wifi

4.3 管理バックエンドへのデバイス追加

  1. デバイス ID を取得:デバイスがオンラインになった後、「Hello Xiaozhi」と言ってウェイクし、6 桁の認証コードを聞きます。
  2. https://xiaozhi.me にアクセスしてサインアップ/サインインします。
  3. "Agents" またはデバイス管理セクションで「デバイスを追加」を選択し、6 桁のデバイス ID を入力して送信します。 login-success-2 history-dialogs

完了すると、reSpeaker–Xiaozhi デバイスが準備完了し、動作可能になります。 そして、設定で出力言語をお好みに変更することをお忘れなく! language

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...