TRMNL を使う

このガイドは、互換性のある任意の Seeed ePaper 製品で TRMNL を使用するための唯一の信頼できる情報源です。各ステップで必要なときに一度だけハードウェアを選択すれば、残りのワークフローはすべて同じです。
TRMNL は公式に reTerminal E1001、reTerminal E1002、reTerminal E1003、reTerminal E1004、TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit、XIAO 7.5" ePaper Panel をサポートしています。E1002 と E1004 はフルカラーの Spectra™ 6 パネルを搭載していますが、TRMNL ファームウェアはそのコンテンツをモノクロモードで描画します。E1003 の静電容量式タッチパネルは SenseCraft Seeedash ファームウェアでのみ利用可能であり、TRMNL ファームウェアでは本体の物理ボタンを使用します。
TRMNL とは?
TRMNL は、ますます気が散りやすくなっているデジタル世界の中で、人々が集中力と落ち着きを保てるように設計された革新的なプラットフォームです。2023 年に設立されて以来、TRMNL は E Ink® ダッシュボード管理のリーディングソリューションとなり、従来の画面のような絶え間ない通知や気晴らしなしに情報を表示する、ユニークなアプローチを提供しています。
TRMNL の中核には、「テクノロジーは絶えず注意を要求するのではなく、私たちの生活を向上させるべきだ」という哲学があります。このプラットフォームは、E Ink® ディスプレイを通じて重要な情報を一目で確認できるエレガントな方法を提供し、よりマインドフルで侵入性の低いテクノロジー体験を実現します。
なぜ TRMNL を使うのか?
- シンプルなダッシュボード作成:TRMNL の拡大し続けるアプリと連携機能のライブラリにより、複雑なプログラミングなしでカスタム情報ディスプレイを簡単に作成できます。
- 低消費電力:TRMNL の効率的なソフトウェアと E Ink® の最小限の電力要件を組み合わせることで、非常に省エネルギーなソリューションになります。
- 気が散らない情報表示:通知や目の疲れに悩まされることなく、必要な情報だけを得られます。
- 定期的なアップデート:TRMNL は活発に開発されており、新機能や連携機能が毎週追加されています。
- 開発者フレンドリー:TRMNL のオープンな API と開発者ツールにより、カスタムプラグインや連携機能を作成できます。
対応ハードウェア
reTerminal E シリーズ
| reTerminal E1001 | reTerminal E1002 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 7.5" モノクロ 一体型ターミナル | 7.3" Spectra 6(カラー) 一体型ターミナル TRMNL ではモノクロモード |
| reTerminal E1003 | reTerminal E1004 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 10.3" モノクロ 16 階調グレースケール 一体型ターミナル | 13.3" Spectra 6(カラー) 一体型ターミナル TRMNL ではモノクロモード |
TRMNL DIY Kit と XIAO パネル
| TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit | XIAO 7.5" ePaper Panel |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 7.5" モノクロ + DIY ケース XIAO ESP32-S3 Plus ドライバ | 7.5" モノクロ裸パネル XIAO ESP32-C3 へ直接接続 |
ステップ 1: TRMNL アカウントのセットアップと BYOD アクセス
デバイスを TRMNL に接続する前に、TRMNL アカウントと BYOD(Bring Your Own Device)アクセスが必要です — ハードウェアに関係なくフローは同じです。
-
TRMNL アクセスを購入する
- TRMNL Web アプリとデバイス機能へのアクセスを以下で購入します: https://shop.usetrmnl.com/products/byod
- これにより、TRMNL プラットフォームを利用するために必要な認証情報が提供されます。
- https://usetrmnl.com/claim-a-device にアクセスして仮想デバイスを有効化します(購入後、反映まで最大 10 分かかる場合があります)。

-
TRMNL アカウントを作成する
- TRMNL の Web サイト にアクセスします
- "Sign Up" をクリックして新しいアカウントを作成します。
- 画面の指示に従って登録プロセスを完了します。

TRMNL の認証情報は機密情報です。決して公開したり、バージョン管理システムにコミットしたりしないでください。
問題が発生した場合は、team@usetrmnl.com から TRMNL チームに直接連絡してください。
ステップ 2: ハードウェアのセットアップ
reTerminal E シリーズと XIAO 7.5" パネルはあらかじめ組み立て済みで、電源を入れるだけで使用できます。TRMNL DIY Kit は組み立てが必要です。
- reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004
- TRMNL DIY Kit
- XIAO 7.5" パネル
reTerminal E シリーズは完全に一体化されています。USB-C ケーブルを接続し、電源スイッチを ON にスライドして電源を入れるだけです。組み立て手順は不要です。
デバイスがスリープ状態で反応しない場合は、USB 接続や書き込みモードに入る前に、本体上部の Refresh ボタンを押してウェイクアップしてください。
ステップ 1. ディスプレイをドライバボードに接続する
FPC ケーブルを XIAO ePaper Display Board 上のコネクタに合わせ、ラッチを固定して確実に接続されていることを確認します。
FPC ケーブルの金属面は上向きにする必要があります。向きが逆だと何も表示されません。多くの人がここで間違えるため、必ず以下の取り付け動画に従ってください。

ステップ 2. バッテリーを取り付ける
バッテリーケーブルをドライバボード上の JST コネクタに接続し、極性が正しいことを確認します(赤い線を +、黒い線を - へ)。

ステップ 3. エンクロージャの組み立て(任意)
画面のフレキシブルケーブルは非常に繊細です。作業時は注意してください。損傷すると画面全体が動作しなくなります。
Resources セクションからオープンソースのエンクロージャ部品を印刷し、その中に各コンポーネントを組み込みます。

まず、ドライバーボードとバッテリーを組み立てます:
TRMNL キットをテストします:
画面をケースに差し込み、FPC ケーブルを外側に取り回します:
FPC 延長ケーブルを接続し、ケース全体を組み立てます:
L 字型エンクロージャーの組み立てもほぼ同様です:
TRMNL キットがルーターから遠い場合は、アンテナをケースの外に取り回すことで、電波状態を改善できます。
XIAO 7.5" ePaper パネルは、XIAO ESP32-C3 がパネルに直接接続された状態で出荷されます。USB-C で接続するだけで使用でき、追加の組み立ては不要です。
ステップ 3: TRMNL ファームウェアを書き込む
3 つの書き込み方法が利用できます。方法 1(Web Flasher) が最も簡単で、サポートされているすべてのハードウェアで動作します。方法 2(reTerminal E-Series Firmware Flasher) は reTerminal E シリーズ専用です。方法 3(ソースからビルド) は上級ユーザー向けです。
新品の TRMNL 7.5"(OG)DIY キットを購入した場合は、すでに TRMNL ファームウェアがプリインストールされています — この書き込みステップを完全にスキップして、ステップ 4 に進んでかまいません。
方法 1: TRMNL Web Flasher(推奨)
TRMNL Web Flasher はブラウザ上で直接動作し、このページにあるすべてのデバイスをサポートします。
- https://usetrmnl.com/flash にアクセスします。
- デバイスを USB-C で接続し、画面の指示に従います。
- 使用しているハードウェアに合ったファームウェアを選択します:
- reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004
- TRMNL DIY Kit
- XIAO 7.5" パネル
- reTerminal E1001 / E1002: Seeed との互換性のために FW 1.6.7 以降を使用してください。
- reTerminal E1003: ファームウェア一覧で reTerminal E1003 を選択し、FW 1.8.7 以降を使用してください。
- reTerminal E1004: ファームウェア一覧で reTerminal E1004 を選択し、FW 1.8.10 以降を使用してください。

TRMNL DIY Kit で Seeed との互換性を確保するには、FW 1.5.12 以降を使用してください。

XIAO 7.5" ePaper パネルで Seeed との互換性を確保するには、FW 1.5.12 以降を使用してください。

方法 2: reTerminal E-Series Firmware Flasher で書き込む(reTerminal E シリーズのみ)
この方法は reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004 に適用できます。(FW 1.8.10 以降)。
reTerminal E-Series Firmware Flasher は、reTerminal E シリーズ向けに Seeed がホストする TRMNL ファームウェアチャンネルを提供します。Seeed はこのチャンネルを公式の TRMNL Web Flasher ほど頻繁には更新しておらず、すべての上流 TRMNL ファームウェアリリースがここに同期されるわけではありません。
より新しい TRMNL ファームウェアリリースが必要な場合は、まず 方法 1: TRMNL Web Flasher を使用してください。Seeed ホストの reTerminal E シリーズ向け書き込みフローが必要な場合に、この方法を使用します。
クリックして reTerminal E-Series Firmware Flasher の手順を展開
-
reTerminal E-Series Firmware Hub にアクセスします。E1004 TRMNL への直接リンクとして、E1004 TRMNL 1.8.10 Hub link を開くこともできます。
-
Select platform で、公式プラットフォームセクションから TRMNL カードを選択します。
-
デバイスを選択します:
- reTerminal E1001
- reTerminal E1002
- reTerminal E1003
- reTerminal E1004
-
2 ページ目で、選択したデバイス向けに利用可能な TRMNL ファームウェアバージョンを確認します(E1004 の場合は 1.8.10 以降を使用)。
-
デバイスを USB データケーブルでコンピュータに接続します。
-
Flash to device で、初回インストール時は Erase flash + flash を選択し、Connect & flash をクリックします。
-
ブラウザのプロンプトでデバイスのシリアルポートを選択し、書き込みプロセスを開始します。
初回インストールでは Erase flash + flash を選択し、デバイスをクリーンなファームウェア状態から起動させてください。
電源スイッチが ON になっていることを確認してください。デバイスがスリープ状態で書き込みが開始されない場合は、本体上部の Refresh ボタンを押してウェイクアップさせ、再試行してください。
reTerminal E1002 はフルカラー ePaper スクリーンを使用していますが、TRMNL ファームウェアは現在、E1002 のコンテンツをモノクロモードで描画します。Wi-Fi プロビジョニング中、E1002 の AP 画面には右下に TRMNL ロゴがあるコンパクトなレイアウトが表示されます。この画面が表示されたら、E1002 のホットスポットを検索して接続し、他のデバイスと同じ Wi-Fi セットアップフローを続行してください。
reTerminal E1004 もフルカラーの Spectra™ 6 パネルを使用していますが、TRMNL ファームウェアは同様にコンテンツをモノクロモードで描画します。正しいパネルが使用されるよう、フラッシャーで reTerminal E1004 を選択してください。
書き込みが完了したら、ステップ 4: デバイスを Wi-Fi に接続 に進みます。
方法 3: ソースからビルドして書き込む(上級者向け)
-
ファームウェアリポジトリをクローンする
-
公式ファームウェアリポジトリ にアクセスし、クローンします:
git clone https://github.com/usetrmnl/trmnl-firmware.git
ヒント当社から TRMNL 上流への PR がレビュー中の場合があります。最新の Seeed 側パッチが必要な場合は、代わりに OSHW-reTerminal-Series-E-D リポジトリ内の Seeed 管理のソーススナップショットを使用してください:
git clone https://github.com/Seeed-Projects/OSHW-reTerminal-Series-E-D.git- reTerminal E1001 / E1002 / E1003 の場合は、
examples/official/TRMNLを使用します。 - reTerminal E1004 の場合は、専用プロジェクト
examples/official/TRMNL_E1004を使用します。
-
-
VS Code の拡張機能またはコマンドラインとして PlatformIO をインストールします。
-
プロジェクトを開く: クローンした
firmwareフォルダを VS Code で開きます。 -
使用しているハードウェアに合わせて、正しい PlatformIO 環境を選択します:
- reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004
- TRMNL DIY Kit
- XIAO 7.5" パネル
platformio.iniで:- reTerminal E1001 の場合は、
seeed_reTerminal_E1001環境を選択します。 - reTerminal E1002 の場合は、
seeed_reTerminal_E1002環境を選択します(TRMNL は E1002 上でコンテンツをモノクロで描画します)。 - reTerminal E1003 の場合は、公式 TRMNL ファームウェアリポジトリ 内の
TRMNL_X_E1003環境を選択します。 - reTerminal E1004 の場合は、専用の
examples/official/TRMNL_E1004PlatformIO プロジェクトを開き、seeed_reTerminal_E1004環境を選択します(ファームウェア ID はTRMNL_reTerminal_E1004)。

platformio.iniで、TRMNL_7inch5_OG_DIY_Kit環境を選択します。
platformio.iniで、seeed_xiao_esp32c3環境を選択します。
-
デバイスを USB-C で接続します。
-
ビルドして書き込む: PlatformIO の Upload ボタンをクリックするか、次を実行します:
pio run --target upload
ステップ 4: Wi-Fi を設定してデバイスをプロビジョニングする
Wi-Fi プロビジョニングのワークフローは、サポートされているすべてのハードウェアで同一です。
💡 Wi-Fi に接続できない場合は、TRMNL Device Wi-Fi Troubleshooting Guide を参照してください。
電源を入れてプロビジョニングモードに入る
TRMNL ファームウェアを書き込み、デバイスの電源を入れると、まだ Wi-Fi に接続されていない場合は自動的にプロビジョニングモードに入ります。
- reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004
- TRMNL DIY Kit
- XIAO 7.5" Panel



TRMNL の Wi-Fi に接続する
スマートフォンまたはコンピュータで、利用可能な Wi-Fi ネットワーク一覧を開きます。TRMNL という名前のネットワークを探して接続します(デフォルトではパスワード不要です)。

キャプティブポータルを開く
接続したら、Web ブラウザを開きます。デバイスは自動的に TRMNL の設定ページへリダイレクトされます。自動で開かない場合は、手動で http://4.3.2.1 にアクセスしてください。
Wi-Fi の認証情報を入力する
- 2.4 GHz Wi-Fi ネットワーク を選択します(5 GHz ネットワークはサポートされていません)。
- Wi-Fi パスワードを入力し、Save / Connect をクリックします。
⚠️ 重要: 必ず 2.4 GHz の Wi-Fi ネットワークを使用してください。これらのデバイス上の ESP32-C3 / ESP32-S3 チップは 5 GHz ネットワークをサポートしていません。

デバイスがネットワークに参加する
デバイスは TRMNL の Wi-Fi から切断され、自宅のネットワークに参加します。キャプティブポータルのウィンドウには、デバイスの MAC アドレスが表示されます。MAC アドレスを必ず控えておいてください — 次のステップで必要になります。

⚠️ 注意: MAC アドレスはキャプティブポータル上に 1〜2 秒間しか表示されません。見逃してしまった場合は、次の方法でも確認できます。
- VS Code → PlatformIO のビルド/アップロードログから取得する。
- usetrmnl.com/flash の方法を使い、書き込み中にブラウザのデベロッパーコンソールを確認する。
- ルーターまたはメッシュネットワークアプリの接続デバイス一覧から探す。
公式ガイドも参照してください: Finding your TRMNL MAC address。
ステップ 5: TRMNL 上でデバイスを登録する
デバイスが Wi-Fi に接続され、MAC アドレスが分かったら、TRMNL の Web インターフェースで登録します。
-
https://trmnl.app で TRMNL の Web インターフェースを開きます。
-
Devices ページに移動します。
-
新しいデバイスを追加します(右上またはページ中央のボタン)。

-
BYOD アクセスを購入したときに受け取った Device ID を入力します(これは MAC アドレスではありません — Device ID は購入確認メールまたは TRMNL ダッシュボードで確認できます)。Add new device をクリックします。

-
デバイス設定ページで デバイスの MAC アドレスを紐付けます。

ここでカスタム名を設定したり、その他の設定を調整したりすることもできます。

これでデバイスはあなたの TRMNL アカウントにリンクされました。TRMNL インターフェースからプレイリスト、画像、その他のコンテンツを直接送信できるようになります。
💡 ヒント: 複数のデバイスがある場合は、それぞれ固有の Device ID を使って、上記の手順をデバイスごとに繰り返してください。
TRMNL の Web インターフェースでデバイスを追加したら、デバイスの設定ページに移動し、Firmware Early Release と OTA Updates Enabled の両方を オフ にしてください。
有効のままにしておくと、Seeed デバイスと互換性のない公式 TRMNL ハードウェア向けのファームウェアアップデートを自動的にダウンロードしてしまう可能性があります。互換性のないファームウェアをインストールすると、デバイスが誤動作したり、応答しなくなったりするおそれがあります。
安定した動作を維持するため、常に両方のオプションを無効のままにしておいてください。
ボタンの使い方
- reTerminal E1001 / E1002 / E1004
- reTerminal E1003
- TRMNL DIY Kit
- XIAO 7.5" Panel
reTerminal E1001 と E1002 では、TRMNL ファームウェアの下でユーザーが操作できるボタンは 1 つだけです。
- 緑のボタン — 長押し 5 秒: Wi-Fi 再設定モードに入ります。
- Reset ボタン: シングルクリックでデバイスを再起動します。
reTerminal E1004 では、TRMNL ファームウェアの下で前面の物理ボタンを使用します。これらのボタンでパネルをウェイクまたはリフレッシュし、電源スイッチを OFF にしてから ON にスライドすると再起動します。Wi-Fi を再設定するには、ファクトリーフラッシュまたはネットワークリセット後にデバイス画面に表示される、同じ長押し/プロビジョニングのフローに従ってください。
reTerminal E1003 では、TRMNL ファームウェアの下で上部に 3 つのボタンが用意されています。
- Refresh ボタン — シングルプレス: デバイスをウェイクするか、現在の画面をすぐにリフレッシュします。
- Page Up + Page Down — 2 秒間長押し: Wi-Fi 再設定モードに入ります。
- 電源スイッチ: OFF にしてから ON にスライドするとデバイスを再起動します。
静電容量式タッチは SenseCraft Seeedash ファームウェアでのみサポートされています。TRMNL ファームウェアではタッチパネルは使用せず、すべての操作は上記の物理ボタンで行います。
XIAO ePaper Display Board には 4 つのボタン(RESET / KEY1 / KEY2 / KEY3)があります。TRMNL ファームウェアで使用されるのは RESET と KEY3 のみです。
KEY3 の使い方:
- シングルクリック: すぐにページをリフレッシュします。
- ダブルクリック: カスタム機能 — TRMNL の設定ページから設定します。
- 長押し(約 5 秒): ネットワークを再設定します。
RESET の使い方: シングルクリックでデバイスをリセットします。
XIAO ESP32-C3 には標準的な RESET と BOOT ボタンがあります。
- Reset → 離す → BOOT を 5 秒間長押し: ネットワークを再設定します(TRMNL のプロビジョニングポータルに戻ります)。
- RESET シングルクリック: デバイスを再起動します。
TRMNL プレイリストを理解する

TRMNL プレイリストは、ePaper デバイスに「何を」「いつ」表示するかを正確に制御します。
プレイリストの概要
- Playlist Title: TRMNL デバイスの名前。
- Display Time Range: プレイリストが有効になる時間帯(例: 00:00–23:45)。
- Update Interval: 表示を更新する頻度(例: 5 分ごと)。
- Add a Group / Add a Plugin: プレイリストをグループに整理したり、新しいコンテンツプラグインを追加したりします。
プレイリストアイテム
各行は、デバイスに表示される画面またはウィジェットです。例:
- Weather — 現在地の天気情報。
- Days Left This Year — 今年残りの日数のカウントダウン。
- Custom Text — 任意のメッセージを表示(例: "Hello World")。
各アイテムについて:
- Settings(歯車アイコン): プラグインのオプションを設定します。
- Delete(X アイコン): プレイリストからアイテムを削除します。
- Preview(目のアイコン): 画面の見え方をプレビューします。
- Reorder(バーのアイコン): ドラッグして順序を変更します。
Smart Playlist
一番下では、内容が変化していない画面を自動的にスキップするかどうかを選択できます。詳しくは Smart Playlists のブログ記事 を参照してください。
TRMNL プラグインを探る

プラグインはモジュール式のコンテンツブロックで、天気、カレンダーイベント、株価、RSS フィード、モチベーションを高める名言、GitHub のアクティビティなど、さまざまな情報を表示できます。
接続済みプラグイン
Plugins ページの上部には、すでにあなたの TRMNL アカウントに接続されているプラグインが表示されます。例として、Weather、Days Left This Year、Stock Price、RSS Feed、Reddit、Hacker News、Language Learning、Motivational Quote、Custom Text などがあります。
プラグインマーケットプレイス
接続済みプラグインの下にはマーケットプレイスがあります。プラグインはカテゴリやタグ(#productivity、#news、#ecommerce など)ごとに整理されています。ブラウズや検索を行い、任意のプラグインをクリックしてアカウントに接続します。
開発者は独自のプラグインを作成して公開することもできます。詳しくは plugin marketplace docs を参照してください。
さらに高度な機能については、公式の TRMNL ドキュメント https://docs.usetrmnl.com/go を参照してください。
FAQ
Q1: ネットワークを再設定するにはどうすればよいですか?
- reTerminal E1001 / E1002
- reTerminal E1003
- TRMNL DIY Kit
- XIAO 7.5" Panel
Green Button を 5 秒間長押しします。デバイスは初期の TRMNL インターフェースに戻り、AP が有効になります。
Page Up と Page Down を同時に 2 秒間長押しします。デバイスは初期の TRMNL インターフェースに戻り、AP が有効になります。
画面がスリープしている場合は、まず Refresh ボタンを 1 回押してデバイスを起こしてください。
KEY3(Reset ボタンの横)を 5 秒間長押しします。デバイスは初期の TRMNL インターフェースに戻り、AP が有効になります。
XIAO 上の Reset ボタンを押して離し、その後 BOOT ボタンを 5 秒間長押しします。デバイスは初期の TRMNL インターフェースに戻り、AP が有効になります。
Q2: 画面に常にバッテリー残量低下の警告が表示される場合はどうすればよいですか?
この画面が表示される原因として、次の 2 つの状況が考えられます:
-
実際にバッテリー電圧が低い場合。 これが最も一般的なケースで、デバイスが本当に充電を必要としている状態です。電源に接続するか、バッテリーを交換/充電すると、電圧が回復した時点で警告は消えるはずです。
-
TRMNL のサーバー側の問題。 バッテリー残量はデバイスだけでなく TRMNL のサーバー側でも評価されています。サーバーのバグや最近のプラットフォーム更新により、ハードウェアに問題がなくても一時的にバッテリー状態が誤って報告され、警告が表示され続けることがあります。
バッテリーが本当に低下している場合 は、まずデバイスを充電してください。バッテリーパックが正常であることを確認するまでは、警告を非表示にしないでください。
バッテリーに問題がないと確信できるのに 警告が消えない場合でも、ファームウェアを変更する必要は ありません。TRMNL の Web ダッシュボードから、画面上のプロンプトを抑制できます:
ステップ 1. TRMNL web interface を開き、Devices に移動します。
ステップ 2. 該当するデバイスを選択し、その Battery 設定を開きます。
ステップ 3. Hide Low Battery Screen をオンにします。これにより、TRMNL のサーバー側のバッテリー検出が回復するまで、またはプレイリストを優先して表示させたい場合に、デバイス上にバッテリー残量低下の警告画面が表示されなくなります。
ステップ 4. (任意)表示を中断せずにメールによる通知だけを受け取りたい場合は、Low Battery Email Notification を有効のままにしておきます。

Q3: Web Flasher / PlatformIO がデバイスを認識しない、または書き込みに失敗する
誤ったプログラムが原因で、XIAO のポートが認識されなくなったり、正しく動作しなくなることがあります:
- XIAO は接続されているが、ポート番号 が見つからない。
- XIAO は接続されておりポートも表示されるが、書き込みに失敗する。
XIAO を BootLoader モードにして復旧します:
- ステップ 1:XIAO ESP32-S3 / ESP32-C3 上の
BOOTボタンを離さずに押し続けます。 - ステップ 2:
BOOTを押したまま、USB-C でデバイスをコンピュータに接続します。接続が完了したらBOOTを離します。 - ステップ 3:再度アップロード/フラッシュを実行します。ほとんどの「デバイスが認識されない」または「書き込みに失敗した」という問題は、これで解決します。
謝辞
このインテグレーション全体にわたり、多大なサポートと貴重な助力をいただいた TRMNL チーム全員 に心より感謝いたします。特に、開発およびドキュメント作成の期間を通じて尽力してくださった Bogdan、Ryan Kulp、Fr3d、Schappi、および他のすべてのチームメンバーの皆様に感謝いたします。
彼らの専門知識により、このインテグレーションが実現し、reTerminal E シリーズ(E1001、E1002、E1003、E1004)、TRMNL DIY Kit、そして XIAO 7.5" ePaper Panel の各コミュニティにとっての体験が大きく向上しました。
リソース
- reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004
- TRMNL DIY Kit
- XIAO 7.5" Panel
- [GitHub] E1001 / E1002 / E1003 向け TRMNL ファームウェアソース
- [GitHub] E1004 向け TRMNL ファームウェアソース
- [GitHub] 公式 TRMNL ファームウェア
- [Wiki] Getting Started with reTerminal E1003
- [Wiki] Getting Started with reTerminal E1004
- [STP] 3D モデル筐体
- [PDF] ePaper Driver Board SCH PDF
- [GitHub] TRMNL ファームウェアリポジトリ
- [GitHub] Seeed_TRMNL_Eink_Project リポジトリ
技術サポート & 製品ディスカッション
当社の製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。