メインコンテンツまでスキップ

Arduino Cookbook: オンボードペリフェラル (reTerminal E シリーズ)

開発環境を用意せずにデモを試す

開発環境をセットアップする前に、プロジェクトの結果をすばやくプレビューしたり、基本的なデモ用ファームウェアを試したい場合は、reTerminal E-Series Firmware Hub を開いてください。対応する reTerminal E シリーズデバイスを選択し、ブラウザから直接デモファームウェアを書き込むことができます。


このシリーズの他の cookbooks

はじめに​

reTerminal E シリーズは単なる ePaper 画面ではありません。すべてのモデルにオンボード LED、ブザー、3 つのユーザーボタン、SHT4x 温度・湿度センサー、バッテリー電圧監視、microSD カードスロットが搭載されています。この cookbook では、それぞれのペリフェラル向けにすぐに書き込める Arduino サンプルをまとめており、さらに SD カードから JPEG / BMP / PNG ファイルを読み込み、パネルのパレット向けにディザ処理を行い、ePaper 画面に描画するエンドツーエンドの画像パイプラインも含まれています。各パネルバリエーション(E1001 BW、E1001 Gray4、E1002、E1003、E1004)ごとに 1 つの完成済みスケッチが用意されています。

この cookbook で扱う内容:

  • GPIO6(反転ロジック)による LED 制御。
  • GPIO45 を使った ブザー のアラートおよび音階トーン。
  • 3 つのユーザーボタン(KEY0 / KEY1 / KEY2)のチャタリング除去済み状態検出。
  • Sensirion ライブラリを用いた I²C(GPIO19 SDA / GPIO20 SCL)経由の SHT4x センサー。
  • ADC + イネーブルピン回路を用いた バッテリー電圧監視。
  • 共有 SPI バス上での microSD カード のマウント / 検出 / ファイル一覧取得。
  • 応用例 — SD カード画像パイプライン:SD カード上の任意の JPEG / BMP / PNG を選び、5 種類の内蔵ディザリングアルゴリズムのいずれかで処理し、アンカー位置、フィットモード、スケールを設定してパネルに描画。

必要なもの​

この cookbook は、すべての reTerminal E シリーズ 4 モデルに適用できます。手元にあるデバイスを 1 つ選んでください:

reTerminal E1001reTerminal E1002reTerminal E1003reTerminal E1004

事前準備​

以下のサンプルを実行する前に、次の準備ができている必要があります:

  • Arduino IDE をインストールし、ESP32 ボードパッケージを追加して、ボードに XIAO_ESP32S3 を選択していること。
  • 動作する USB-C データケーブル があり、正しいシリアルポートを選択していること。
  • デバイスに基本的なスケッチを書き込めることを確認していること — まだの場合は、Arduino Cookbook: ePaper Display の環境構築手順を参照してください。

この cookbook 内のすべてのスケッチは、Serial1 を通じて GPIO44 (RX) / GPIO43 (TX)、115200 ボーでデバッグ情報を出力します。Arduino シリアルモニタを開き、対応するポートとボーレートを選択してログを確認してください。

LED 制御​

reTerminal E シリーズには、GPIO から制御できるオンボード LED が搭載されています。LED のロジックは反転している点に注意してください(LOW = ON、HIGH = OFF)。LED ピンはモデルによって異なります:

モデルLED GPIO
E1001 / E1002GPIO6
E1003GPIO16
E1004GPIO48
// reTerminal E1001/E1002 - LED Control Example

#define SERIAL_RX 44
#define SERIAL_TX 43
#define LED_PIN 6 // GPIO6 - Onboard LED (inverted logic)

void setup() {
Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_RX, SERIAL_TX);
while (!Serial1) {
delay(10);
}

Serial1.println("LED Control Example");

// Configure LED pin
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
// Turn LED ON (LOW because it's inverted)
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
Serial1.println("LED ON");
delay(1000);

// Turn LED OFF (HIGH because it's inverted)
digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
Serial1.println("LED OFF");
delay(1000);
}

ブザー制御​

reTerminal E シリーズには GPIO45 接続のブザーが搭載されており、さまざまなトーンやアラート音を鳴らすことができます。

// reTerminal E Series - Buzzer Control Example

#define SERIAL_RX 44
#define SERIAL_TX 43
#define BUZZER_PIN 45 // GPIO45 - Buzzer

void setup() {
Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_RX, SERIAL_TX);
while (!Serial1) {
delay(10);
}

Serial1.println("Buzzer Control Example");
}

void loop() {
Serial1.println("Simple beep");
tone(BUZZER_PIN, 1000, 100); // 1kHz for 100ms
delay(1000);

Serial1.println("Double beep");
for (int i = 0; i < 2; i++) {
tone(BUZZER_PIN, 2000, 50); // 2kHz for 50ms
delay(100);
}
delay(900);

Serial1.println("Long beep");
tone(BUZZER_PIN, 800, 500); // 800Hz for 500ms
delay(1500);

Serial1.println("Alarm sound");
for (int i = 0; i < 5; i++) {
tone(BUZZER_PIN, 1500, 100);
delay(100);
tone(BUZZER_PIN, 1000, 100);
delay(100);
}
delay(2000);
}

トーン付きブザー

クリックしてブザーの完全なサンプルコードを展開
#define SERIAL_RX 44
#define SERIAL_TX 43
#define BUZZER_PIN 45 // GPIO7 - Buzzer

// Reference: This list was adapted from the table located here:
// http://www.phy.mtu.edu/~suits/notefreqs.html
#define NOTE_C0 16.35 //C0
#define NOTE_Db0 17.32 //C#0/Db0
#define NOTE_D0 18.35 //D0
#define NOTE_Eb0 19.45 //D#0/Eb0
#define NOTE_E0 20.6 //E0
#define NOTE_F0 21.83 //F0
#define NOTE_Gb0 23.12 //F#0/Gb0
#define NOTE_G0 24.5 //G0
#define NOTE_Ab0 25.96 //G#0/Ab0
#define NOTE_A0 27.5 //A0
#define NOTE_Bb0 29.14 //A#0/Bb0
#define NOTE_B0 30.87 //B0
#define NOTE_C1 32.7 //C1
#define NOTE_Db1 34.65 //C#1/Db1
#define NOTE_D1 36.71 //D1
#define NOTE_Eb1 38.89 //D#1/Eb1
#define NOTE_E1 41.2 //E1
#define NOTE_F1 43.65 //F1
#define NOTE_Gb1 46.25 //F#1/Gb1
#define NOTE_G1 49 //G1
#define NOTE_Ab1 51.91 //G#1/Ab1
#define NOTE_A1 55 //A1
#define NOTE_Bb1 58.27 //A#1/Bb1
#define NOTE_B1 61.74 //B1
#define NOTE_C2 65.41 //C2 (Middle C)
#define NOTE_Db2 69.3 //C#2/Db2
#define NOTE_D2 73.42 //D2
#define NOTE_Eb2 77.78 //D#2/Eb2
#define NOTE_E2 82.41 //E2
#define NOTE_F2 87.31 //F2
#define NOTE_Gb2 92.5 //F#2/Gb2
#define NOTE_G2 98 //G2
#define NOTE_Ab2 103.83 //G#2/Ab2
#define NOTE_A2 110 //A2
#define NOTE_Bb2 116.54 //A#2/Bb2
#define NOTE_B2 123.47 //B2
#define NOTE_C3 130.81 //C3
#define NOTE_Db3 138.59 //C#3/Db3
#define NOTE_D3 146.83 //D3
#define NOTE_Eb3 155.56 //D#3/Eb3
#define NOTE_E3 164.81 //E3
#define NOTE_F3 174.61 //F3
#define NOTE_Gb3 185 //F#3/Gb3
#define NOTE_G3 196 //G3
#define NOTE_Ab3 207.65 //G#3/Ab3
#define NOTE_A3 220 //A3
#define NOTE_Bb3 233.08 //A#3/Bb3
#define NOTE_B3 246.94 //B3
#define NOTE_C4 261.63 //C4
#define NOTE_Db4 277.18 //C#4/Db4
#define NOTE_D4 293.66 //D4
#define NOTE_Eb4 311.13 //D#4/Eb4
#define NOTE_E4 329.63 //E4
#define NOTE_F4 349.23 //F4
#define NOTE_Gb4 369.99 //F#4/Gb4
#define NOTE_G4 392 //G4
#define NOTE_Ab4 415.3 //G#4/Ab4
#define NOTE_A4 440 //A4
#define NOTE_Bb4 466.16 //A#4/Bb4
#define NOTE_B4 493.88 //B4
#define NOTE_C5 523.25 //C5
#define NOTE_Db5 554.37 //C#5/Db5
#define NOTE_D5 587.33 //D5
#define NOTE_Eb5 622.25 //D#5/Eb5
#define NOTE_E5 659.26 //E5
#define NOTE_F5 698.46 //F5
#define NOTE_Gb5 739.99 //F#5/Gb5
#define NOTE_G5 783.99 //G5
#define NOTE_Ab5 830.61 //G#5/Ab5
#define NOTE_A5 880 //A5
#define NOTE_Bb5 932.33 //A#5/Bb5
#define NOTE_B5 987.77 //B5
#define NOTE_C6 1046.5 //C6
#define NOTE_Db6 1108.73 //C#6/Db6
#define NOTE_D6 1174.66 //D6
#define NOTE_Eb6 1244.51 //D#6/Eb6
#define NOTE_E6 1318.51 //E6
#define NOTE_F6 1396.91 //F6
#define NOTE_Gb6 1479.98 //F#6/Gb6
#define NOTE_G6 1567.98 //G6
#define NOTE_Ab6 1661.22 //G#6/Ab6
#define NOTE_A6 1760 //A6
#define NOTE_Bb6 1864.66 //A#6/Bb6
#define NOTE_B6 1975.53 //B6
#define NOTE_C7 2093 //C7
#define NOTE_Db7 2217.46 //C#7/Db7
#define NOTE_D7 2349.32 //D7
#define NOTE_Eb7 2489.02 //D#7/Eb7
#define NOTE_E7 2637.02 //E7
#define NOTE_F7 2793.83 //F7
#define NOTE_Gb7 2959.96 //F#7/Gb7
#define NOTE_G7 3135.96 //G7
#define NOTE_Ab7 3322.44 //G#7/Ab7
#define NOTE_A7 3520 //A7
#define NOTE_Bb7 3729.31 //A#7/Bb7
#define NOTE_B7 3951.07 //B7
#define NOTE_C8 4186.01 //C8
#define NOTE_Db8 4434.92 //C#8/Db8
#define NOTE_D8 4698.64 //D8
#define NOTE_Eb8 4978.03 //D#8/Eb8

void buzzer_tone (float noteFrequency, long noteDuration, int silentDuration){
if(silentDuration==0) {silentDuration=1;}

tone(BUZZER_PIN, noteFrequency, noteDuration);
delay(noteDuration); // milliseconds
noTone(BUZZER_PIN); // stop the tone

delay(silentDuration);
}

void setup() {
Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_RX, SERIAL_TX);
while (!Serial1) {
delay(10);
}

Serial1.println("Buzzer Control Example");

// Configure buzzer pin
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
buzzer_tone(NOTE_C5, 80, 20);
buzzer_tone(NOTE_E5, 80, 20);
buzzer_tone(NOTE_G5, 80, 20);
buzzer_tone(NOTE_C6, 150, 0);
delay(30000);
}

ブザーの機能:

  • digitalWrite(): 基本的なビープ音のためのシンプルなON/OFF制御
  • tone(pin, frequency, duration): メロディーやアラート用に特定の周波数を生成
  • noTone(pin): トーン生成を停止

一般的なアラートパターン:

  • 1回のビープ音:確認
  • 2回のビープ音:警告
  • 3回のビープ音:エラー
  • 連続音:重大なアラート

ユーザーボタン​

reTerminal E シリーズには、さまざまな制御用途に使用できるユーザー設定可能なボタンが3つ搭載されています。このセクションでは、Arduino を使用してボタンの状態を読み取り、ボタン押下に応答する方法を説明します。

reTerminal E シリーズには、ESP32-S3 に KEY0(GPIO3)、KEY1(GPIO4)、KEY2(GPIO5)を介して接続された3つのボタンがあります。すべてのボタンはアクティブ Low であり、押されているときは LOW、離されているときは HIGH を読み取ります。

これらのボタンの物理的な配置と機能は、モデルによって異なります:

KeyE1001 / E1002 / E1003E1004
KEY0 (GPIO3)右ボタン(緑色ボタン)右方向ボタン(前面)
KEY1 (GPIO4)中央ボタン左方向ボタン(前面)
KEY2 (GPIO5)左ボタンリフレッシュボタン(前面左)
注記

E1004 には、デバイスの前面と背面の両方にボタンがあります。上記の KEY0–KEY2 の接続は、前面パネル上のボタンに対応しています。

基本的なボタン読み取りの例​

この例では、ボタン押下を検出し、シリアルモニタにメッセージを出力する方法を示します。

// reTerminal E Series - Button Test
// Based on hardware schematic

// Define button pins according to schematic
const int BUTTON_KEY0 = 3; // KEY0 - GPIO3
const int BUTTON_KEY1 = 4; // KEY1 - GPIO4
const int BUTTON_KEY2 = 5; // KEY2 - GPIO5

// Button state variables
bool lastKey0State = HIGH;
bool lastKey1State = HIGH;
bool lastKey2State = HIGH;

void setup() {
// Initialize serial communication
Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, 44, 43);
while (!Serial1) {
delay(10); // Wait for serial port to connect
}

Serial1.println("=================================");
Serial1.println("reTerminal E Series - Button Test");
Serial1.println("=================================");
Serial1.println("Press any button to see output");
Serial1.println();

// Configure button pins as inputs
// Hardware already has pull-up resistors, so use INPUT mode
pinMode(BUTTON_KEY0, INPUT);
pinMode(BUTTON_KEY1, INPUT);
pinMode(BUTTON_KEY2, INPUT);

// Read initial states
lastKey0State = digitalRead(BUTTON_KEY0);
lastKey1State = digitalRead(BUTTON_KEY1);
lastKey2State = digitalRead(BUTTON_KEY2);

Serial1.println("Setup complete. Ready to detect button presses...");
}

void loop() {
// Read current button states
bool key0State = digitalRead(BUTTON_KEY0);
bool key1State = digitalRead(BUTTON_KEY1);
bool key2State = digitalRead(BUTTON_KEY2);

// Check KEY0
if (key0State != lastKey0State) {
if (key0State == LOW) {
Serial1.println("KEY0 (GPIO3) pressed!");
} else {
Serial1.println("KEY0 (GPIO3) released!");
}
lastKey0State = key0State;
delay(50); // Debounce delay
}

// Check KEY1
if (key1State != lastKey1State) {
if (key1State == LOW) {
Serial1.println("KEY1 (GPIO4) pressed!");
} else {
Serial1.println("KEY1 (GPIO4) released!");
}
lastKey1State = key1State;
delay(50); // Debounce delay
}

// Check KEY2
if (key2State != lastKey2State) {
if (key2State == LOW) {
Serial1.println("KEY2 (GPIO5) pressed!");
} else {
Serial1.println("KEY2 (GPIO5) released!");
}
lastKey2State = key2State;
delay(50); // Debounce delay
}

delay(10); // Small delay to prevent excessive CPU usage
}

コードの動作説明:

  1. ピン定義:各ボタンの GPIO ピン番号に対して定数を定義します。

  2. ピン設定:setup() 内で、各ボタンピンを INPUT として設定します。

  3. ボタン検出:loop() 内で digitalRead() を使用して各ボタンの状態を継続的にチェックします。ボタンが押されると、そのピンは LOW を読み取ります。

  4. デバウンス:各ボタン押下後に 200ms の簡易ディレイを入れることで、機械的なチャタリングによる単一押下の複数検出を防ぎます。

  5. シリアル出力:各ボタンが押されると、デバッグと確認のためにシリアルモニタへメッセージを送信します。


ステップ 1. コードを reTerminal E シリーズデバイスに書き込みます。

ステップ 2. Arduino IDE でシリアルモニタを開きます(Tools > Serial Monitor)。

ステップ 3. ボーレートを 115200 に設定します。

ステップ 4. 各ボタンを押し、シリアルモニタ上の出力を確認します。

ボタンを押したときの想定される出力:

=================================
reTerminal E Series - Button Test
=================================
Press any button to see output

KEY0 (GPIO3) pressed!
KEY0 (GPIO3) released!
KEY1 (GPIO4) pressed!
KEY1 (GPIO4) released!
KEY2 (GPIO5) pressed!
KEY2 (GPIO5) released!

環境センサ(SHT4x)​

reTerminal E シリーズには、I2C 接続の SHT4x 温度・湿度センサが統合されています。

必要なライブラリのインストール​

Arduino ライブラリマネージャ(Tools > Manage Libraries...)から次の 2 つのライブラリをインストールします:

  1. 「Sensirion I2C SHT4x」を検索してインストール
  2. 「Sensirion Core」(依存ライブラリ)を検索してインストール

基本的な温度・湿度取得の例​

// reTerminal E Series - SHT40 Temperature & Humidity Sensor Example

#include <Wire.h>
#include <SensirionI2cSht4x.h>

// Serial configuration for reTerminal E Series
#define SERIAL_RX 44
#define SERIAL_TX 43

// I2C pins for reTerminal E Series
#define I2C_SDA 19
#define I2C_SCL 20

// Create sensor object
SensirionI2cSht4x sht4x;

void setup() {
// Initialize Serial1 for reTerminal E Series
Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_RX, SERIAL_TX);
while (!Serial1) {
delay(10);
}

Serial1.println("SHT4x Basic Example");

// Initialize I2C with custom pins
Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);

uint16_t error;
char errorMessage[256];

// Initialize the sensor
sht4x.begin(Wire, 0x44);

// Read and print serial number
uint32_t serialNumber;
error = sht4x.serialNumber(serialNumber);

if (error) {
Serial1.print("Error trying to execute serialNumber(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial1.println(errorMessage);
} else {
Serial1.print("Serial Number: ");
Serial1.println(serialNumber);
Serial1.println();
}
}

void loop() {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

delay(5000); // Wait 5 seconds between measurements

float temperature;
float humidity;

// Measure temperature and humidity with high precision
error = sht4x.measureHighPrecision(temperature, humidity);

if (error) {
Serial1.print("Error trying to execute measureHighPrecision(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial1.println(errorMessage);
} else {
Serial1.print("Temperature: ");
Serial1.print(temperature);
Serial1.print("°C\t");
Serial1.print("Humidity: ");
Serial1.print(humidity);
Serial1.println("%");
}
}

setup 関数:

  1. シリアル初期化:reTerminal E シリーズ専用のピン 44(RX)と 43(TX)を使用して Serial1 を初期化します
  2. I2C 初期化:ピン 19(SDA)と 20(SCL)で I2C を設定します
  3. センサ初期化:sht4x.begin(Wire, 0x44) を呼び出して、アドレス 0x44 の SHT4x センサを初期化します
  4. シリアル番号の読み取り:センサの一意なシリアル番号を読み取り、確認のために表示します

loop 関数:

  1. ディレイ:オーバーサンプリングを避けるため、測定の間に 5 秒待機します
  2. 測定:高精度な読み取りのために measureHighPrecision() を使用します(約 8.3ms かかります)
  3. エラー処理:エラーをチェックし、errorToString() を使用して読みやすいメッセージに変換します
  4. 結果表示:温度(摂氏)と相対湿度(パーセンテージ)を出力します

想定される出力

SHT4x Basic Example
Serial Number: 331937553

Temperature: 27.39°C Humidity: 53.68%
Temperature: 27.40°C Humidity: 53.51%
Temperature: 27.38°C Humidity: 53.37%

バッテリーマネジメントシステム​

reTerminal E シリーズには、分圧回路付き ADC ピンを介したバッテリー電圧監視機能が搭載されています。

注記

reTerminal E1003 の BATTERY_ENABLE_PIN は、E1001/E1002/E1004 とは異なります。

  • E1001/E1002/E1004: BATTERY_ENABLE_PIN → GPIO21
  • E1003: BATTERY_ENABLE_PIN → IO40 異なる reTerminal E10xx モデル間でサンプルコードを移植する際は、それに応じてコードを更新してください。

シンプルなバッテリー電圧監視​

// reTerminal E Series - Simple Battery Voltage Reading

// Serial configuration
#define SERIAL_RX 44
#define SERIAL_TX 43

// Battery monitoring pins
#define BATTERY_ADC_PIN 1 // GPIO1 - Battery voltage ADC
#define BATTERY_ENABLE_PIN 21 // GPIO21 - Battery monitoring enable

void setup() {
// Initialize serial
Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_RX, SERIAL_TX);
while (!Serial1) {
delay(10);
}

Serial1.println("Battery Voltage Monitor");

// Configure battery monitoring enable pin
pinMode(BATTERY_ENABLE_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(BATTERY_ENABLE_PIN, HIGH); // Enable battery monitoring

// Configure ADC
analogReadResolution(12); // 12-bit resolution
analogSetPinAttenuation(BATTERY_ADC_PIN, ADC_11db);

delay(100); // Allow circuit to stabilize
}

void loop() {
// Enable battery monitoring
digitalWrite(BATTERY_ENABLE_PIN, HIGH);
delay(5);

// Read voltage in millivolts
int mv = analogReadMilliVolts(BATTERY_ADC_PIN);

// Disable battery monitoring
digitalWrite(BATTERY_ENABLE_PIN, LOW);

// Calculate actual battery voltage (2x due to voltage divider)
float batteryVoltage = (mv / 1000.0) * 2;

// Print voltage
Serial1.print("Battery: ");
Serial1.print(batteryVoltage, 2);
Serial1.println(" V");

delay(2000);
}

コードの説明:

  • GPIO1 は ADC を通して分圧されたバッテリー電圧を読み取ります
  • GPIO21 はバッテリー監視回路を有効にします
  • 電圧分圧回路のため、実際のバッテリー電圧は測定電圧の 2 倍になります
  • フル充電された LiPo バッテリーでは、およそ 4.2V を想定してください
  • バッテリーが少なくなると、電圧はおよそ 3.3V まで低下します

期待される出力

Battery Voltage Monitor

Battery: 4.18 V
Battery: 4.19 V
Battery: 4.18 V

MicroSD カードの使用​

デジタルフォトフレームやデータロギングなど、追加ストレージを必要とするアプリケーション向けに、reTerminal E シリーズには MicroSD カードスロットが搭載されています。

デバイスをデジタルフォトフレームとして使用する場合や、追加ストレージが必要な場合は、microSD カードを挿入してください。

注記

reTerminal E シリーズは、Fat32 ファイルシステムでフォーマットされた 64GB までの MicroSD カードのみをサポートします。

基本的な SD カード操作:ファイル一覧表示​

この例では、SD カードを初期化し、挿入および取り外しを検出し、ルート内のすべてのファイルとディレクトリを一覧表示する方法を示します。SD カードの電源イネーブルピン(SD_EN_PIN)はモデルによって異なります:

ModelSD_EN_PINGPIO
E1001 / E1002 / E100416GPIO16
E100339GPIO39

その他の SD カードピン(DET、CS、MOSI、MISO、SCK)は、すべてのモデルで同じです。お使いのデバイスに対応するタブを選択し、コードを Arduino IDE のスケッチにコピーしてください。

クリックして SD カードのサンプルコード全体を展開
#include <SD.h>
#include <SPI.h>

// SD Card Pin Definitions
#define SD_EN_PIN 16 // Power enable for the SD card slot
#define SD_DET_PIN 15 // Card detection pin
#define SD_CS_PIN 14 // Chip Select for the SD card
#define SD_MOSI_PIN 9 // Shared with ePaper Display
#define SD_MISO_PIN 8
#define SD_SCK_PIN 7 // Shared with ePaper Display

// Serial configuration for reTerminal E Series
#define SERIAL_RX 44
#define SERIAL_TX 43

// Use the HSPI bus for the SD card to avoid conflict with other peripherals
SPIClass spiSD(HSPI);

// Global variables to track SD card state
bool sdMounted = false;
bool lastCardPresent = false;
unsigned long lastCheckMs = 0;
const unsigned long checkIntervalMs = 1000; // Check for card changes every second

// Checks if a card is physically inserted.
// The detection pin is LOW when a card is present.
bool isCardInserted() {
return digitalRead(SD_DET_PIN) == LOW;
}

// Helper function to print indentation for directory listing
void printIndent(uint8_t level) {
for (uint8_t i = 0; i < level; ++i) {
Serial1.print(" ");
}
}

// Recursively lists files and directories
void listDir(File dir, uint8_t level) {
while (true) {
File entry = dir.openNextFile();
if (!entry) {
// No more entries in this directory
break;
}

printIndent(level);
if (entry.isDirectory()) {
Serial1.print("[DIR] ");
Serial1.println(entry.name());
// Recurse into the subdirectory
listDir(entry, level + 1);
} else {
// It's a file, print its name and size
Serial1.print("[FILE] ");
Serial1.print(entry.name());
Serial1.print(" ");
Serial1.print(entry.size());
Serial1.println(" bytes");
}
entry.close();
}
}

// Opens the root directory and starts the listing process
void listRoot() {
File root = SD.open("/");
if (!root) {
Serial1.println("[SD] Failed to open root directory.");
return;
}
if (!root.isDirectory()) {
Serial1.println("[SD] Root is not a directory.");
root.close();
return;
}
Serial1.println("[SD] Listing files in /");
listDir(root, 0);
root.close();
}

// Initializes the SPI bus and mounts the SD card
bool mountSD() {
// Enable power to the SD card slot
pinMode(SD_EN_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(SD_EN_PIN, HIGH);
delay(5);

// Initialize the HSPI bus with the correct pins for the SD card
spiSD.end(); // Guard against repeated begin calls
spiSD.begin(SD_SCK_PIN, SD_MISO_PIN, SD_MOSI_PIN, SD_CS_PIN);

// Attempt to mount the SD card file system
if (!SD.begin(SD_CS_PIN, spiSD)) {
Serial1.println("[SD] MicroSD initialization failed. Check card formatting.");
return false;
}
Serial1.println("[SD] MicroSD mounted successfully.");
return true;
}

// Unmounts the SD card by releasing the SPI bus
void unmountSD() {
SD.end();
spiSD.end();
Serial1.println("[SD] MicroSD unmounted.");
}

void setup() {
// Start the secondary serial port for output
Serial1.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_RX, SERIAL_TX);
while (!Serial1) {
delay(10); // Wait for Serial1 to be ready
}

// Set up the card detection pin with an internal pull-up resistor
pinMode(SD_DET_PIN, INPUT_PULLUP);
// Set up the power enable pin
pinMode(SD_EN_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(SD_EN_PIN, HIGH);

// Check for a card at startup
lastCardPresent = isCardInserted();
if (lastCardPresent) {
sdMounted = mountSD();
if (sdMounted) {
listRoot(); // If mounted, list files
}
} else {
Serial1.println("[SD] No card detected at startup. Please insert a card.");
}
}

void loop() {
// Periodically check for card insertion or removal without blocking the loop
unsigned long now = millis();
if (now - lastCheckMs >= checkIntervalMs) {
lastCheckMs = now;

bool present = isCardInserted();
if (present != lastCardPresent) {
lastCardPresent = present; // Update the state

if (present) {
Serial1.println("\n[SD] Card inserted.");
if (!sdMounted) {
sdMounted = mountSD();
}
if (sdMounted) {
listRoot(); // List files upon insertion
}
} else {
Serial1.println("\n[SD] Card removed.");
if (sdMounted) {
unmountSD();
sdMounted = false;
}
}
}
}
// You can place other non-blocking code here
}

コードの解説​

  • ピン定義: コードは、MicroSD カードスロットに使用される GPIO ピンを定義するところから始まります。SPI ピン(MOSI、SCK)は電子ペーパーディスプレイと共有されていますが、個別のチップセレクト(SD_CS_PIN)と専用の SPI インスタンス(spiSD)によって、それぞれを独立して使用できるようになっています。
  • SPI の初期化: ESP32 の 2 つ目のハードウェア SPI コントローラ(HSPI)を使用するために、新しい SPI オブジェクト spiSD(HSPI) を生成します。これは、他の SPI デバイスとの競合を避けるためのベストプラクティスです。
  • カード検出: isCardInserted() 関数は SD_DET_PIN を読み取ります。reTerminal ハードウェアでは、このピンはカードが挿入されているときに LOW にプルダウンされます。
  • マウント / アンマウント: mountSD() 関数はカードへの電源を有効にし、正しいピンで HSPI バスを設定し、ファイルシステムを初期化するために SD.begin() を呼び出します。unmountSD() はリソースを解放します。
  • ファイル一覧: listRoot() はルートディレクトリ(/)を開き、listDir() はファイルシステムを走査して、すべてのファイルとディレクトリ名を再帰的に表示する関数です。
  • setup(): 出力用に Serial1 を初期化し、カード検出ピンを設定し、デバイスの電源投入時にカードがすでに挿入されているかどうかを確認する初期チェックを行います。
  • loop(): カードを常に監視する代わりに、コードはノンブロッキングタイマー(millis())を使用して、カードの状態変化を 1 秒に 1 回チェックします。変化(カードの挿入または取り外し)が検出されると、カードをマウントまたはアンマウントし、その状態をシリアルモニタに出力します。

期待される結果​

  1. コードを reTerminal に書き込みます。
  2. Arduino IDE のシリアルモニタ(Tools > Serial Monitor)を開きます。
  3. ボーレートが 115200 に設定されていることを確認します。

次の操作に対応した出力が表示されます:

  • 起動時にカードがない場合: モニタには [SD] No card detected at startup... と表示されます。
  • カードを挿入したとき: モニタには [SD] Card inserted. と表示され、その後にカード上のすべてのファイルとディレクトリの一覧が続きます。
  • カードを取り外したとき: モニタには [SD] Card removed. と表示されます。
[FILE] live.0.shadowIndexGroups  6 bytes
[FILE] reverseStore.updates 1 bytes
[DIR] journals.repair
[FILE] Cab.modified 0 bytes
[FILE] live.1.indexPositionTable 8192 bytes
[FILE] live.1.indexTermIds 8192 bytes
[FILE] tmp.spotlight.loc 2143 bytes
[FILE] live.1.shadowIndexTermIds 624 bytes
[FILE] live.1.indexArrays 65536 bytes
[FILE] live.1.shadowIndexArrays 65536 bytes
[FILE] live.1.indexHead 4096 bytes
[FILE] live.1.indexPostings 4096 bytes

上級例: SD カード → ePaper 画像パイプライン​

これは reTerminal E シリーズ向けのフラッグシップ例です。microSD カードから JPEG / BMP / PNG ファイルを読み込み、設定可能なディザリングパイプラインを通して処理し、その結果を ePaper パネルに描画します。ここでは ディザリングアルゴリズム、明るさ、アンカー位置、フィット / スケール を調整できます。同じコード構造が 4 つすべてのパネルバリエーションで動作し、モデルごとに変わるのは出力の色深度(1 ビット白黒、2 ビット Gray4、4 ビット Gray16、または 6 色 E6)のみです。

書き込み準備済みのスケッチが 5 つ Seeed_GFX ライブラリに同梱されています。自分のハードウェアに合ったものを選んでください:

サンプル一覧​

デバイスサンプルスケッチパネル解像度出力パレット
reTerminal E1001 (BW)reTerminal_E1001_SDcard_BW800 × 4801 ビット白黒
reTerminal E1001 (Gray4)reTerminal_E1001_SDcard_Gray4800 × 4802 ビット 4 階調グレースケール
reTerminal E1002reTerminal_E1002_SDcard_Color6800 × 4806 色(B / W / R / Y / G / B)
reTerminal E1003reTerminal_E1003_SDcard_Gray161872 × 14044 ビット 16 階調グレースケール
reTerminal E1004reTerminal_E1004_SDcard_Color61200 × 16006 色(B / W / R / Y / G / B)

5 つすべてのスケッチは Seeed_GFX/examples/ePaper/reTerminal_SDcard_Bitmap/ に含まれています。各フォルダは 完全に自己完結 しており、追加のライブラリをインストールする必要はありません。開いてそのまま書き込むだけです。

パイプラインが行うこと​

Image Processing Pipeline: microSD to ePaper

microSDJPG / BMP / PNGPSRAMRGB888Scaled Bufferscaled RGB888Palette Bufferpanel-palette indicesePaperpanel updatedecodepngle / jpeg / bmpリサイズ最近傍補間ディザBayer / FS / ...プッシュスプライト
  1. デコード — ファイル形式はマジックバイト(FF D8、BM、または 89 50 4E 47)によって検出されます。誤解を招く拡張子は自動的に修正され、警告がログに記録されます。
  2. リサイズ(オプション) — DISPLAY_FIT / DISPLAY_SCALE に基づいて最近傍で縮小します。
  3. ディザ — 5 つのアルゴリズムのいずれかが、24 ビット RGB をパネルの小さなパレット(2 / 4 / 6 / 16 段階)に量子化します。
  4. プッシュ — 量子化されたバッファはアンカー位置の ePaper スプライトに書き込まれ、その後 epaper.update() によってパネルへクロック出力されます。

ステップ 1 — 自分のモデル用のサンプルを開く​

Arduino IDE で:File → Examples → Seeed_GFX → ePaper → reTerminal_SDcard_Bitmap → (自分のモデルを選択)。

reTerminal_SDcard_Bitmap/
└── reTerminal_E1001_SDcard_BW/
├── reTerminal_E1001_SDcard_BW.ino ← config + setup() + loop()
├── dither.{h,cpp} ← BW dither algorithms
├── image_loader.{h,cpp} ← JPEG / BMP / PNG decoder
├── pngle.{h,c} + miniz.{h,c} ← PNG backend (MIT, vendored)
└── driver.h ← selects Setup520 (UC8179, 800x480)
自給自足のスケッチ

Arduino Library Manager から pngle や miniz などをインストールする必要はありません。PNG デコーダのソースは各サンプルフォルダ内に同梱されているため、スケッチをコンパイルするときに Arduino IDE が自動的に取り込みます。

スケッチ全体のコード​

各バリアント用の完全な .ino ソースを以下に示します。ユーザーが調整できる設定(画像パス、ディザリングアルゴリズム、アンカー、フィット/スケール)はすべて、先頭付近の USER CONFIGURATION ブロック内にあります — それ以外のファイル部分は、通常は編集する必要のない定型コードです。

ここをクリックしてコード全体をプレビュー — reTerminal_E1001_SDcard_BW.ino
#include <SPI.h>
#include <FS.h>
#include <SD.h>
#include "TFT_eSPI.h"
#include "dither.h"
#include "image_loader.h"

#ifndef EPAPER_ENABLE
#error "This example requires Setup520_Seeed_reTerminal_E1001 -- check driver.h selects BOARD_SCREEN_COMBO 520"
#endif

EPaper epaper;

static constexpr int PIN_SD_SCK = 7;
static constexpr int PIN_SD_MISO = 8;
static constexpr int PIN_SD_MOSI = 9;
static constexpr int PIN_SD_CS = 14;
static constexpr int PIN_SD_EN = 16;
static constexpr int PIN_SD_DET = 15;
static constexpr int PIN_DBG_RX = 44;
static constexpr int PIN_DBG_TX = 43;
#define LOG Serial1
#define TAG "[e1001-bw]"

// =============================================================================
// USER CONFIGURATION
// =============================================================================

static const char* IMAGE_PATH = "/img/demo.jpg";

// DITHER_NONE / DITHER_BAYER8 / DITHER_FS / DITHER_JARVIS / DITHER_ATKINSON
static const DitherMethod DITHER_METHOD = DITHER_FS;
// 1.0 = neutral, >1.0 darkens, <1.0 brightens
static const float DITHER_GAMMA = 1.0f;
// false = normal, true = invert black/white
static const bool DITHER_INVERT = false;

// ANCHOR_TOP_LEFT / ANCHOR_TOP_CENTER / ANCHOR_TOP_RIGHT /
// ANCHOR_MIDDLE_LEFT / ANCHOR_CENTER / ANCHOR_MIDDLE_RIGHT /
// ANCHOR_BOTTOM_LEFT / ANCHOR_BOTTOM_CENTER / ANCHOR_BOTTOM_RIGHT
enum DisplayAnchor {
ANCHOR_TOP_LEFT, ANCHOR_TOP_CENTER, ANCHOR_TOP_RIGHT,
ANCHOR_MIDDLE_LEFT, ANCHOR_CENTER, ANCHOR_MIDDLE_RIGHT,
ANCHOR_BOTTOM_LEFT, ANCHOR_BOTTOM_CENTER, ANCHOR_BOTTOM_RIGHT,
};
static const DisplayAnchor DISPLAY_ANCHOR = ANCHOR_CENTER;

// FIT_ORIGINAL / FIT_CONTAIN / FIT_SCALE
enum DisplayFit { FIT_ORIGINAL, FIT_CONTAIN, FIT_SCALE };
static const DisplayFit DISPLAY_FIT = FIT_SCALE;
static const float DISPLAY_SCALE = 0.7f;

// =============================================================================
// (implementation below -- no need to edit)
// =============================================================================

static void log_mem(const char* tag) {
LOG.printf("[mem] %-22s heap=%lu kB PSRAM free=%lu/%lu kB\n", tag,
(unsigned long)(ESP.getFreeHeap() / 1024),
(unsigned long)(ESP.getFreePsram() / 1024),
(unsigned long)(ESP.getPsramSize() / 1024));
LOG.flush();
}

static void list_sd_root(int max_entries = 32) {
File root = SD.open("/");
if (!root || !root.isDirectory()) { LOG.println("[sd] cannot open '/'"); return; }
LOG.println("[sd] contents of '/' :");
int n = 0;
File entry = root.openNextFile();
while (entry) {
if (entry.isDirectory()) LOG.printf(" <DIR> %s\n", entry.name());
else LOG.printf(" %7lu B %s\n", (unsigned long)entry.size(), entry.name());
entry.close();
if (++n >= max_entries) { LOG.printf(" ... (truncated at %d)\n", max_entries); break; }
entry = root.openNextFile();
}
if (n == 0) LOG.println(" (empty)");
root.close(); LOG.flush();
}

static void compute_target_size(int src_w, int src_h, DisplayFit fit, float scale,
int panel_w, int panel_h, int* out_w, int* out_h) {
switch (fit) {
case FIT_ORIGINAL: *out_w = src_w; *out_h = src_h; break;
case FIT_CONTAIN: {
double s = (double)panel_w/src_w; if ((double)panel_h/src_h < s) s = (double)panel_h/src_h;
if (s > 1.0) s = 1.0;
*out_w = (int)(src_w*s+0.5); *out_h = (int)(src_h*s+0.5); break;
}
case FIT_SCALE: *out_w = (int)(src_w*scale+0.5); *out_h = (int)(src_h*scale+0.5); break;
}
if (*out_w & 7) *out_w &= ~7;
if (*out_w < 8) *out_w = 8;
if (*out_h < 1) *out_h = 1;
}

static void compute_anchor_xy(int img_w, int img_h, DisplayAnchor a,
int panel_w, int panel_h, int* out_x, int* out_y) {
int x = 0, y = 0;
switch (a) {
case ANCHOR_TOP_LEFT: x=0; y=0; break;
case ANCHOR_TOP_CENTER: x=(panel_w-img_w)/2; y=0; break;
case ANCHOR_TOP_RIGHT: x=panel_w-img_w; y=0; break;
case ANCHOR_MIDDLE_LEFT: x=0; y=(panel_h-img_h)/2; break;
case ANCHOR_CENTER: x=(panel_w-img_w)/2; y=(panel_h-img_h)/2; break;
case ANCHOR_MIDDLE_RIGHT: x=panel_w-img_w; y=(panel_h-img_h)/2; break;
case ANCHOR_BOTTOM_LEFT: x=0; y=panel_h-img_h; break;
case ANCHOR_BOTTOM_CENTER: x=(panel_w-img_w)/2; y=panel_h-img_h; break;
case ANCHOR_BOTTOM_RIGHT: x=panel_w-img_w; y=panel_h-img_h; break;
}
if (x & 7) x &= ~7;
*out_x = x; *out_y = y;
}

static bool show_image_on_panel(RgbImage* img) {
int W, H;
compute_target_size(img->width, img->height, DISPLAY_FIT, DISPLAY_SCALE,
EPD_WIDTH, EPD_HEIGHT, &W, &H);
int x, y;
compute_anchor_xy(W, H, DISPLAY_ANCHOR, EPD_WIDTH, EPD_HEIGHT, &x, &y);

if (W != img->width || H != img->height) {
if (!resize_image(img, W, H)) { LOG.println("[layout] resize OOM"); return false; }
}
const size_t npx = (size_t)W * H;
uint8_t* idx = (uint8_t*)ps_malloc(npx);
if (!idx) idx = (uint8_t*)malloc(npx);
if (!idx) { LOG.println(TAG " OOM idx"); return false; }

static const char* kDN[] = {"NONE","BAYER8","FS","JARVIS","ATKINSON"};
LOG.printf(TAG " dithering BW with %s, gamma=%.2f\n", kDN[(int)DITHER_METHOD], DITHER_GAMMA);
if (!dither_image(img->pixels, W, H, PAL_BW, DITHER_METHOD, DITHER_GAMMA, DITHER_INVERT, idx)) {
free(idx); return false;
}
image_free(img);

const size_t bm_bytes = ((size_t)W+7)/8 * (size_t)H;
uint8_t* bm = (uint8_t*)ps_malloc(bm_bytes);
if (!bm) bm = (uint8_t*)malloc(bm_bytes);
if (!bm) { free(idx); return false; }
pack_1bpp_msb(idx, bm, W, H, true);
free(idx);

epaper.drawBitmap(x, y, bm, W, H, TFT_BLACK, TFT_WHITE);
epaper.update();
free(bm);
return true;
}

void setup() {
LOG.begin(115200, SERIAL_8N1, PIN_DBG_RX, PIN_DBG_TX);
delay(2500);
LOG.println("==============================================");
LOG.println(" reTerminal E1001 -- SD Bitmap (BW)");
LOG.println("==============================================");
log_mem("start");

pinMode(PIN_SD_EN, OUTPUT); digitalWrite(PIN_SD_EN, HIGH);
pinMode(PIN_SD_DET, INPUT_PULLUP); delay(50);

epaper.begin();
epaper.fillScreen(TFT_WHITE);
epaper.update();

// UC8179 is write-only (TFT_MISO=-1 in Setup520). Re-init SPI with MISO for SD.
SPIClass& spi = epaper.getSPIinstance();
spi.end();
spi.begin(PIN_SD_SCK, PIN_SD_MISO, PIN_SD_MOSI, -1);

if (!SD.begin(PIN_SD_CS, spi)) {
LOG.println(TAG " SD.begin FAILED -- aborting"); return;
}
list_sd_root();

RgbImage img;
if (!load_image_from_sd(IMAGE_PATH, 0, 0, &img)) {
LOG.println(TAG " load failed -- aborting"); return;
}
log_mem("after decode");
show_image_on_panel(&img);
image_free(&img);

epaper.sleep();
LOG.println(TAG " done.");
}

void loop() { delay(1000); }
簡略版と完全なソースの違い

上のコードブロックは、ここで読みやすくするために少しだけ簡略化されています(ヘルパー関数のインライン化、冗長なログ呼び出しの削除など)。ライブラリ内のスケッチ(File → Examples → Seeed_GFX → ePaper → reTerminal_SDcard_Bitmap から開くもの)は、完全な診断ログ、完全なフィット/アンカー処理ロジック、およびすべてのコメントを含んでいます。

ステップ 2 — microSD カードを準備する​

  1. カードを FAT32 でフォーマットします。

  2. スケッチ内で設定するパスに合わせたフォルダ構造を作成します — デフォルトは /img/demo.jpg です:

    <SD root>/
    └── img/
    └── demo.jpg ← or demo.png / demo.bmp
  3. 電源を入れる前に、reTerminal にカードを挿入します(ホットプラグも動作しますが、信頼性はやや低くなります)。

ステップ 3 — 画像を準備する​

ローダーは標準で次の 3 つの形式を受け付けます:

形式使用できるもの避けるべきもの
JPEG (.jpg / .jpeg)ベースライン 8 ビット、YCbCr またはグレースケール、任意のクロマサブサンプリング(4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0)。プログレッシブ JPEG、CMYK、EXIF の回転情報のみを使ったソース。
BMP (.bmp)24 ビット BGR 非圧縮、または 4 ビットインデックス(パレット + BI_RGB)。BI_BITFIELDS、RLE 圧縮 BMP。
PNG (.png)標準的な PNG であれば何でも可(8 ビット、16 ビット、パレット、インターレース、RGBA)。ePaper パネルは不透明なので、RGBA は白の上に合成されます。なし — pngle はすべての標準 PNG バリアントを処理できます。

ファイルの実際の形式は拡張子ではなく マジックバイト から判別されます。.bmp として保存された JPEG でも動作します(シリアルログに警告が表示されるだけです)。

パネルごとのサイズ目安:

パネルは 800 × 480 です。おおよそ 1600 × 1200 までのソースであれば、8 MB の PSRAM で問題なくデコードできます。さらに大きな画像も受け付けますが、その場合は DISPLAY_FIT = FIT_CONTAIN を使って、量子化の前にローダー側で縮小できるようにすることを推奨します。

ステップ 4 — スケッチを設定する​

ユーザーが調整できるオプションは、各 .ino ファイルの先頭にある設定ブロックにまとまっています。最も重要な 4 つのパラメータについて、以下で順に説明します。

IMAGE_PATH — 表示するファイル​

static const char* IMAGE_PATH = "/img/demo.jpg";

先頭に / を付けてください。ローダーはマジックバイトから形式を判別するため、拡張子は見た目だけのものです — 実際には JPEG データが入っている /photo.bmp でも問題なくデコードされます。

DITHER_METHOD — 使用するディザリングアルゴリズム​

ePaper パネルが物理的に表示できるのは 2 / 4 / 6 / 16 色だけです。典型的な写真に含まれる何百万もの色を表現するために、ローダーは各ピクセルをそれら少数のパレットエントリのいずれかに量子化する必要があります。ディザリングアルゴリズムは、その量子化誤差を隣接ピクセルにどのように分散させるかを決定します。

static const DitherMethod DITHER_METHOD = DITHER_FS;
オプション動作使用タイミング
DITHER_NONE最も近い色に量子化し、誤差拡散なし。最速だがブロック感が強い。診断用途、またはポスタライズされた見た目にしたい場合。
DITHER_BAYER88×8 の順序付き Bayer 行列。決定論的で、エラーバッファ不要。パネル解像度での E1003 / E1004 に最も安全な選択 — メモリ不足になりません。
DITHER_FSFloyd-Steinberg 誤差拡散。画質と速度のバランスが最良。E1001 / E1002 でのデフォルト。滑らかなグラデーションを含む写真に最適。
DITHER_JARVISJarvis-Judice-Ninke。より広い 12 係数カーネルで、より滑らかな出力。FS より高画質ですが、約 3 倍遅く、PSRAM 使用量も増えます。
DITHER_ATKINSONAtkinson(クラシック Mac)。誤差の 6/8 のみを拡散 → コントラストが高く、より「エッチング」された見た目。スタイライズされた白黒出力、コミック/線画コンテンツ向け。
誤差拡散のメモリコスト

DITHER_FS、DITHER_JARVIS、DITHER_ATKINSON には、おおよそ W × H × N_channels × 4 バイトの 浮動小数点エラーバッファ が必要です。1872 × 1404 の場合、カラーでは約 31 MB、グレースケールでも約 10 MB となり、利用可能な PSRAM を大きく超えます。

ps_malloc が失敗すると、ローダーは次のメッセージを出力し、

[dither] FS error buffer alloc FAILED (10358 kB) -- falling back to DITHER_NONE

静かに DITHER_NONE へ切り替えます。このフォールバックを避けたい場合は、DITHER_BAYER8(順序付きで追加メモリアロケーションなし)に変更する か、先に画像を縮小してください。

DITHER_GAMMA — 輝度補正​

static const float DITHER_GAMMA = 1.0f;

1.0 がニュートラルです。値を大きくすると出力が暗くなります(屋外写真が ePaper 上で明るくなりすぎる場合に有効)。値を小さくすると出力が明るくなります(夜景写真やスクリーンショットに有効)。実用的な範囲はおおよそ 0.8 – 1.6 です。

DISPLAY_ANCHOR — パネル上のどこに画像を配置するか​

3×3 のアンカーポイントグリッドです。画像は、その角 / 辺 / 中心が対応するパネル位置に揃うように配置されます。

ANCHOR_TOP_LEFT       ANCHOR_TOP_CENTER       ANCHOR_TOP_RIGHT
ANCHOR_MIDDLE_LEFT ANCHOR_CENTER ANCHOR_MIDDLE_RIGHT
ANCHOR_BOTTOM_LEFT ANCHOR_BOTTOM_CENTER ANCHOR_BOTTOM_RIGHT
static const DisplayAnchor DISPLAY_ANCHOR = ANCHOR_CENTER;

パネルより小さい画像は、未使用領域が白で自動的にパディングされるため、パネルにぴったり合わせるように事前リサイズする必要はありません。パネルより大きい画像は、アンカーを中心として対称にクリップされます。

DISPLAY_FIT + DISPLAY_SCALE — 画像サイズの調整​

static const DisplayFit  DISPLAY_FIT   = FIT_ORIGINAL;
static const float DISPLAY_SCALE = 1.0f;
モード動作
FIT_ORIGINALデコード後のサイズをそのまま保持します。推奨デフォルト — 予測しやすく、常に安全です。
FIT_CONTAINアスペクト比を維持したまま、画像全体がパネル内に完全に収まるように縮小します。拡大は一切行いません — 小さい画像は小さいままです(拡大には FIT_SCALE を使用します)。
FIT_SCALE元のサイズに DISPLAY_SCALE を乗算します。縮小(< 1.0)と拡大(> 1.0)の両方をサポートします。

DISPLAY_SCALE の代表的な値:0.25 で 1/4、0.5 で 1/2、1.0 で元サイズ、2.0 で 2 倍。

大型パネルでのアップスケーリングは OOM を起こしやすい

E1003(1872 × 1404)および E1004(1200 × 1600)では、DISPLAY_SCALE が 1.0 を超えると PSRAM を急速に使い切ります。ローダーはメモリ不足メッセージを出力して中断します。代わりにホスト側でのトリミングや事前スケーリングを推奨します。

グレースケール深度(E1001 のみ)​

E1001 には2 つのスケッチが同梱されています。これは、同じ UC8179 パネルが BW(高速、1 ビット)または Gray4(低速、2 ビット、4 階調)で動作できるためです。コンテンツに応じて選択してください:

コンテンツ推奨スケッチ
線画、QR コード、テキスト、手描きコミック。reTerminal_E1001_SDcard_BW
写真、滑らかな陰影を含むイラスト。reTerminal_E1001_SDcard_Gray4

E1003 は常に 16 階調グレースケール(initGrayMode(16))を使用します — このモードがパネルの代表的な機能です。E1002 と E1004 は 6 色パネルであり、グレースケール深度の選択肢は提供されません。

ステップ 5 — ビルド、書き込み、ログの確認​

  1. Arduino IDE → Tools で、ボードを XIAO_ESP32S3、PSRAM = OPI PSRAM、Flash = 8 MB、Partition Scheme = Default 8 MB に設定します。
  2. 準備した microSD カードを挿入します。
  3. スケッチをアップロードします。
  4. キャリアの USB-UART ブリッジ上のシリアルモニタを開きます(GPIO43 TX / GPIO44 RX、115200 baud, 8N1)— これは IDE が自動で開く USB-CDC の Serial ではなく、Serial1 である点に注意してください。

典型的なログ出力(1080 × 1920 PNG を使用した E1004 の例):

[reTerm_E1004] dithering Color6 with BAYER8, gamma=1.00 ...
[mem] before image load heap=275 kB PSRAM free=8030/8192 kB
[png] IHDR 1080x1920, allocating RGB888 buffer: 6075 kB
[img] image decoded: 1080x1920 (6075 kB in PSRAM)
[mem] after image decoded heap=275 kB PSRAM free=1955/8192 kB
[mem] after dither heap=275 kB PSRAM free=1955/8192 kB
[reTerm_E1004] anchor=CENTER fit=ORIGINAL scale=1.00
[reTerm_E1004] frame pushed OK
[reTerm_E1004] done. Sleeping panel.

この後パネルがリフレッシュされます — モデルと選択したグレー / カラーモードに応じて、フル更新には15 ~ 45 秒かかります。動かずに、リフレッシュの途中でボードをリセットしないでください。

メモリ予算チートシート​

パネルRGB888 バッファFS エラーバッファ(ピーク)FS を快適に使用可能?
E1001 BW @ 800×4801.1 MB1.5 MB✅ はい
E1001 Gray4 @ 800×4801.1 MB1.5 MB✅ はい
E1002 E6 @ 800×4801.1 MB4.6 MB✅ はい
E1003 Gray16 @ 1872×14047.5 MB10.1 MB❌ いいえ — DITHER_BAYER8 を使うかソースを縮小
E1004 E6 @ 1200×16005.5 MB22.0 MB❌ いいえ — DITHER_BAYER8 を使うかソースを縮小

XIAO ESP32-S3 モジュール上の 8 MB OPI PSRAM モジュールでは、Arduino ランタイムのオーバーヘッドを差し引くと、およそ7.9 MB の使用可能領域が得られます。ローダーがメモリアロケーションを満たせない場合、必要とした正確なサイズをログに出力し、DISPLAY_FIT = FIT_CONTAIN のときはサイズ変更して再試行するか、DITHER_NONE にフォールバックします。

リフレッシュ速度について

書き込み後、ドライバが初期ウェーブフォームを実行している間、ePaper が最初の数秒間は真っ白のままになることがあります。最初のフルリフレッシュは、冷えたパネルでは数分かかる場合があります — これはパネルの電気化学的特性であり、バグではありません。2 回目以降のリフレッシュはより高速になります。

トラブルシューティング​

Arduino IDE のセットアップ問題、USB ドライバの問題、書き込み失敗、または「ePaper ディスプレイがリフレッシュしない」といった問題については、Arduino Cookbook: ePaper Display の Troubleshooting セクションを参照してください。

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに合わせて選べる、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...