メインコンテンツまでスキップ

EEZ Studio を使う

このガイドでは、ビジュアルデザインツール EEZ Studio を使ってプロフェッショナルなユーザーインターフェースを設計し、LVGL コードを生成して、PlatformIO で Seeed の ePaper 製品にデプロイする手順を説明します。フローはサポートされているすべてのボードで共通で、異なるのはディスプレイ解像度とボード環境だけであり、それらはタブで切り替えられるようになっています。

対応ハードウェア​

reTerminal E1001 / E1002 / E1003 / E1004XIAO ePaper Display Board (ESP32-S3) – EE04
7.5インチ モノクロ / 7.3インチ Spectra 6 / 10.3インチ モノクロ / 13.3インチ Spectra 6ユニバーサルドライバ — Seeed の 24 ピンまたは 50 ピンの ePaper スクリーンのいずれとも組み合わせ可能

EEZ Studio とは?​

EEZ Studio は、もともと計測器および組み込み機器向けに構築された、最新のビジュアルプログラミングおよび UI デザイン環境です。ドラッグ&ドロップによる GUI デザイン、スクリプト、デバイス統合ツールを組み合わせることで、開発者、エンジニア、メイカーが、ゼロから始めることなくプロフェッショナルなインターフェースを素早く作成できるようにします。

要するに、EEZ Studio はハードウェアとソフトウェアの橋渡しを行い、ユーザー体験の設計、プロトタイピング、デプロイをより効率的に行えるようにします。

EEZ Studio を使う理由​

  • ビジュアルインターフェース設計 — WYSIWYG エディタで複雑な UI を作成。
  • 迅速なプロトタイピング — デザインアイデアを素早くテストして検証。
  • クロスプラットフォーム — 複数の OS や組み込みターゲット上で動作するアプリを構築。
  • ハードウェア統合 — 計測器、IoT デバイス、カスタムボードに直接接続。
  • オープンソース — コミュニティ主導のツールセットで、オプションのプレミアムサポートあり。

EEZ Studio と SquareLine Studio の比較​

どちらも GUI デザインツールですが、対象とするユーザー層が少し異なります。

項目EEZ StudioSquareLine Studio
主な目的計測器、組み込みシステム、ハードウェア/ソフトウェア統合組み込み GUI、特に LVGL を用いたもの
対象ユーザーエンジニア、プロダクト開発者、メイカー、計測器デザイナー組み込み UI 開発者、ホビイスト、IoT プロダクトデザイナー
ハードウェア統合計測器、測定デバイス、自動化機器との直接統合UI 生成に特化し、外部デバイス統合は少なめ
オープンソースコミュニティ主導で透明性が高く拡張可能(プレミアムサポートあり)クローズドソースの商用製品でライセンス制
ワークフロー1 つの環境から実機をプロトタイピング、シミュレート、制御主に、組み込みプロジェクトにコンパイルするための UI コードを生成

ステップ 1: EEZ Studio をインストールする​

公式サイトから、お使いのオペレーティングシステム向けの EEZ Studio をダウンロードします。

ステップ 2: LVGL プロジェクトを作成する​

EEZ Studio のインターフェース上部で CREATE をクリックします。左側で LVGL テンプレートを選択します。

  • Name — プロジェクト名を付けます(この記事では EEZ_UI を使用します)。
  • LVGL Version — ドロップダウンから 9.5.0 を選択します。
  • Location — プロジェクトファイルの保存場所を選択します。

プロジェクト設定​

ツールバーの ⚙️ アイコンをクリックして Project Settings を開きます。

General → Display の下で、使用するハードウェアに合わせて解像度を設定します。

  • Display width: 800
  • Display height: 480

(E1001 の 7.5インチ モノクロと E1002 の 7.3インチ Spectra 6 は、どちらも 800×480 の解像度を共有しています。)

ステップ 3: UI をデザインする​

UI デザインはユーザー体験を直接左右します。EEZ Studio では、コンポーネントをドラッグ&ドロップし、Styles、Fonts、Bitmaps、Themes、Groups を使って見た目を制御することで、インターフェースを素早く組み立てることができます。

おすすめのオンラインリソース:

右側のサイドバー:

  • Styles — インターフェース要素を統一・再利用するための視覚属性。
  • Bitmaps — 背景、アイコン、ロゴ。
  • Fonts — テキスト描画と多言語対応。
  • Themes — ライト/ダークなどのトップレベルスタイル。
  • Groups — レイアウト補助。

レイアウト例(Hello World + Panel + Image + Line + Label)​

このチュートリアルでは、次の 5 つのコンポーネントからなるシンプルなホームページを作成します。

  • Panel
  • Label
  • Line
  • Checkbox
  • Image

ステップ 1. キャンバスの背景色を変更します — キャンバスを選択し、Color にチェックを入れて、16 進数の値を選びます。

ステップ 2. Panel をキャンバスにドラッグし、幅と高さを調整して、色を選びます。

ステップ 3. 右側の Bitmaps パネルからビットマップを追加して名前を付け、Image ウィジェットをキャンバスにドラッグして、ビットマップをバインドします。

ステップ 4. Visualiser グループから Line を追加し、その Points を設定します。

ステップ 5. Label を追加して色を選び、右側の Fonts パネルからフォントを追加します。

ステップ 4: コードを生成する​

デザインが完了したら、次の操作を行います。

  1. 保存 — Control + S を押して保存します。macOS の場合は Command + S を押して保存します。
  2. プレビュー — Run をクリックしてシミュレータを起動し、UI をプレビューします。
  1. Compile / Build — エラーを確認するには ✓ アイコンをクリックし、その後レンチアイコンをクリックして、UI コード、画像データ、フォントデータを生成します。

緑色の Build successful メッセージが表示されれば、コード生成が完了したことを示します。出力はプロジェクトの src/ui フォルダに保存されます(必要に応じて src/EEZ_UI にリネームできます)。

ステップ 5: PlatformIO をセットアップする​

PlatformIO を使って EEZ Studio の出力をデプロイします。PlatformIO は、Seeed ePaper 製品に必要なプロジェクト構造、ボード環境、ライブラリ依存関係、およびビルド設定を提供します。

Seeed ePaper 製品で PlatformIO を初めて使用する場合は、以下のリンク先のセットアップガイドに従って開発環境を構成してください。


ヒント

PlatformIO セットアップガイドでは、ボード定義、ライブラリ依存関係、およびビルド設定について説明しています。完了したら、このページに戻って作業を続けてください。

ステップ 6: EEZ Studio PlatformIO テンプレートをダウンロードする​

reTerminal E シリーズ Firmware Hub を開きます:


Firmware Hub ページで、次の操作を行います:

  1. Official Platforms の下で EEZ Studio カードを見つけ、クリックして展開します。
  1. 使用するデバイス — E1001、E1002、E1003、または E1004 — を選択します。
  1. ページにはテンプレートのステップバイステップの使用ガイドが表示されます。Download project template ボタンをクリックして、PlatformIO プロジェクトの ZIP を取得します。

ステップ 7: EEZ Studio プロジェクトをデプロイする​

テンプレートをダウンロードしたら、テンプレートの UI を EEZ Studio で生成したファイルに置き換えます。

  1. ダウンロードしたテンプレートの ZIP を解凍します。
  2. PlatformIO 拡張機能がインストールされた VS Code で、解凍したプロジェクトフォルダを開きます。
  3. テンプレートプロジェクト内の src/ui ディレクトリに移動します。
  4. src/ui 内のすべてのファイルを、ステップ 4 で EEZ Studio からエクスポートしたファイルに置き換えます。
  1. PlatformIO ツールバーで、使用しているボードに対応する正しい environment を選択します。
  1. Build をクリックしてコンパイルし、その後 Upload をクリックして、デバイスにファームウェアを書き込みます。
ヒント

テンプレートには、デバイスに必要なすべてのドライバと LVGL 設定がすでに含まれています。UI ファイルを置き換えるだけで構いません。

生成される画面​

ホームページワークステーションページフォトページ

参考情報 & リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じて選択いただけるよう、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...